백플레인이란? PCB 구조부터 프레스핏·백드릴 설계까지
1 분
- 백플레인이란? 메인보드와의 차이
- 백플레인 PCB를 구성하는 요소
- 프레스핏 커넥터: 드릴 직경과 완성 홀 직경을 구분하세요
- 백드릴은 언제 검토해야 하나요?
- 전원·방열·EMI를 함께 검토하기
- 백플레인 제작 견적에 필요한 7가지 정보
- 백플레인 FAQ
백플레인(Backplane)은 여러 회로 카드와 모듈을 연결해 데이터와 전원을 전달하는 인터커넥트 보드입니다. 서버, 통신 장비, 산업용 제어 시스템처럼 모듈을 교체하거나 확장해야 하는 장비에서 사용합니다. 설계의 핵심은 커넥터 정렬, 신호 무결성, 전원 분배와 기계 강성을 함께 맞추는 것입니다.
이 글에서는 백플레인과 메인보드의 차이, 프레스핏 커넥터의 홀 조건, 고속 신호를 위한 백드릴, 제작 견적 전에 준비할 정보를 살펴봅니다.
백플레인이란? 메인보드와의 차이
백플레인에는 여러 개의 커넥터가 배열되고, 각 슬롯에 장착한 도터카드나 기능 모듈이 배선과 전원면을 공유합니다. 시스템의 처리 기능을 각 카드에 나누면 필요한 모듈을 교체하고 슬롯을 추가하기 쉬워집니다.
| 구분 | 백플레인 | 메인보드 |
|---|---|---|
| 주요 역할 | 여러 카드 사이의 연결과 전원 분배 | CPU·메모리 등 주요 기능을 직접 구현 |
| 설계 중심 | 슬롯, 커넥터, 긴 신호 경로와 강성 | 처리 회로, 주변장치와 부품 배치 |
| 확장 방식 | 카드 또는 모듈 교체·추가 | 확장 슬롯 및 외부 인터페이스 |
많은 백플레인이 수동 연결 구조를 사용하지만, 모든 제품이 완전한 수동 보드는 아닙니다. 스위칭 소자나 신호 조정 회로가 포함된 능동 백플레인도 있습니다. 제품 이름보다 시스템에서 실제로 맡는 역할을 기준으로 구분하세요.
백플레인 PCB를 구성하는 요소
- 고밀도 커넥터: 카드의 위치와 전기적 접점을 정합니다. 핀 배열, 맞물림 깊이, 삽입 하중이 기구 설계와 맞아야 합니다.
- 신호 배선과 기준면: 슬롯 사이의 신호와 리턴 전류 경로를 형성합니다. 차동쌍의 임피던스와 커넥터 팬아웃을 함께 검토합니다.
- 전원·접지 분배: 모듈 전체의 정상 전류, 기동 전류, 커넥터 접점의 정격과 전압 강하를 고려합니다.
- 기판·섀시 구조: 보드 휨, 카드 가이드, 체결 위치와 반복 삽입의 영향을 반영합니다.
백플레인이 반드시 특정 두께나 층수를 가져야 하는 것은 아닙니다. 핀 밀도와 고속 신호 수가 많으면 다층화가 필요하고, 기계 강성에는 보드 크기와 지지 방식도 영향을 줍니다. 두꺼운 보드를 선택하기 전에 커넥터가 허용하는 기판 두께를 먼저 확인하세요.
프레스핏 커넥터: 드릴 직경과 완성 홀 직경을 구분하세요
프레스핏(Press-fit)은 탄성을 가진 핀을 도금 관통홀에 압입해 접촉력을 유지하는 연결 방식입니다. 납땜 없이 연결할 수 있지만, 핀과 도금 홀을 하나의 접속 시스템으로 설계해야 합니다. 홀 직경만 맞아도 충분한 것이 아니라 도금 두께, 표면 처리, 기판 두께와 압입·지지 장비가 함께 맞아야 합니다.
커넥터 데이터시트에서 요구하는 값이 도금 전 드릴 직경인지, 도금 후 완성 홀 직경인지 확인하세요. JLCPCB의 공정 규격표에는 특정 조건의 프레스핏 홀 공차가 별도로 제시돼 있습니다. 해당 조건과 커넥터 요구사항을 대조하고, 대상 홀을 제작 요청에 명확히 표시해야 합니다.
프레스핏이 모든 백플레인의 필수 방식인 것은 아닙니다. 납땜형 커넥터를 선택할 수도 있으며 전류, 수리 방법, 생산 수량과 장비에 따라 결정합니다.
백드릴은 언제 검토해야 하나요?
고속 신호가 관통 비아의 일부 층만 사용할 때, 사용하지 않는 도금 구간이 비아 스터브로 남습니다. 스터브는 채널의 반사와 공진에 영향을 줄 수 있습니다. 백드릴(Backdrill)은 깊이를 제어한 추가 드릴링으로 이 불필요한 도금 부분을 줄이는 공정입니다.
백드릴의 필요성은 데이터 속도 한 가지로 결정하지 않습니다. 신호 상승 시간, 비아 구조, 남는 스터브 길이, 커넥터와 전체 채널의 손실을 함께 평가해야 합니다. 백드릴과 수지 충전·캡핑은 목적이 다른 공정이며, 비아 인 패드를 사용했다고 스터브가 자동으로 제거되지는 않습니다.
제작사에는 드릴 진입면, 제거할 층 범위, 남겨야 할 연결층, 주변 구리와의 여유를 전달합니다. 잔여 스터브와 가공 공차는 승인된 제작 조건으로 확인하세요.
전원·방열·EMI를 함께 검토하기
백플레인에는 각 카드의 전류가 모이므로 전원면과 커넥터 접점에서 전압 강하와 손실이 생깁니다. 구리 두께를 늘리기 전에 슬롯별 전류와 리턴 경로를 정리하고, 접촉 저항과 전원 보호 구성을 확인하세요. 핫스왑이나 이중화 기능은 별도 회로와 시스템 설계가 필요합니다.
수동 백플레인에도 커넥터와 구리 경로의 발열이 있습니다. 방열은 구리 면적뿐 아니라 섀시 공기 흐름과 카드 배치에 영향을 받습니다. 필요에 따라 시스템 팬이나 별도의 냉각 구조를 사용하며, ‘수동 보드이므로 팬이 필요 없다’고 판단해서는 안 됩니다.
백플레인 제작 견적에 필요한 7가지 정보
- 보드 외형·두께, 슬롯 수와 커넥터 위치를 확정합니다.
- 커넥터 품번과 권장 홀·패드·기판 두께를 전달합니다.
- 스택업, 구리 두께, 소재와 목표 임피던스를 정합니다.
- 프레스핏 대상 홀 및 특별 공차를 지정합니다.
- 백드릴·비아 충전이 필요하면 층 범위와 목적을 구분합니다.
- 전기검사, 치수 확인, 커넥터 조립의 범위를 협의합니다.
- 첫 시제품에서 카드 맞물림, 전원 강하와 채널 성능을 검증합니다.
자료가 준비됐다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 다층 PCB 제작 옵션을 확인하세요. 프레스핏과 백드릴처럼 추가 조건이 필요한 항목은 커넥터 사양과 제조 규격을 대조해 주문 내용을 확정하는 것이 좋습니다.
백플레인 FAQ
백플레인은 항상 CPU가 없는 보드인가요?
수동 연결용 백플레인에는 주요 처리 회로가 없는 경우가 많습니다. 다만 능동 회로가 포함된 구조도 있으므로 CPU 유무 하나로 정의하지 않습니다.
고다층 PCB이면 모두 백플레인인가요?
아닙니다. 백플레인은 카드 간 연결이라는 역할로 구분합니다. 층수는 해당 기능을 구현하는 설계 조건입니다.
백드릴을 하면 신호 문제가 모두 해결되나요?
백드릴은 비아 스터브를 줄이는 방법입니다. 커넥터, 배선 손실, 리턴 경로와 종단 조건도 함께 확인해야 합니다.
인기 아티클
지속적인 성장
PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다. 이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다. 바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝 PCB 안테나 종류와 선택 기준 형식 특징 주요 설계 검토 인버티드 F, IFA 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 미앤더 패턴 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 모노폴 방사......
| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다. 이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다. 바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요? 50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.......
백플레인이란? PCB 구조부터 프레스핏·백드릴 설계까지
백플레인(Backplane)은 여러 회로 카드와 모듈을 연결해 데이터와 전원을 전달하는 인터커넥트 보드입니다. 서버, 통신 장비, 산업용 제어 시스템처럼 모듈을 교체하거나 확장해야 하는 장비에서 사용합니다. 설계의 핵심은 커넥터 정렬, 신호 무결성, 전원 분배와 기계 강성을 함께 맞추는 것입니다. 이 글에서는 백플레인과 메인보드의 차이, 프레스핏 커넥터의 홀 조건, 고속 신호를 위한 백드릴, 제작 견적 전에 준비할 정보를 살펴봅니다. 백플레인은 여러 회로 카드가 연결되는 공통 경로를 제공합니다. 사진은 회로 카드의 예시입니다. 백플레인이란? 메인보드와의 차이 백플레인에는 여러 개의 커넥터가 배열되고, 각 슬롯에 장착한 도터카드나 기능 모듈이 배선과 전원면을 공유합니다. 시스템의 처리 기능을 각 카드에 나누면 필요한 모듈을 교체하고 슬롯을 추가하기 쉬워집니다. 구분 백플레인 메인보드 주요 역할 여러 카드 사이의 연결과 전원 분배 CPU·메모리 등 주요 기능을 직접 구현 설계 중심 슬롯, 커넥터,......
BGA 이스케이프 라우팅 가이드: 팬아웃, 비아 및 설계 기준
핵심 요약 이스케이프 라우팅은 고밀도 BGA의 신호를 패키지 바깥으로 꺼내는 배선 작업입니다. 특히 볼 피치가 0.5 mm 이하일 때 중요합니다. 피치가 0.5 mm 이상이면 도그본 팬아웃을 검토하고, 더 미세한 피치에서는 충진·캡 도금된 패드 내 비아(via-in-pad)를 검토합니다. HDI 마이크로비아와 적층 비아는 배선 밀도를 높이고 필요한 층 수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 차동쌍의 비아 구조를 대칭으로 유지하고 비아 스텁을 짧게 설계해야 신호 무결성을 확보할 수 있습니다. 스택업 설계, DFM 검사, 제조 공정 능력을 함께 확인해야 합니다. 484볼 BGA를 보드에 배치한 뒤 신호를 꺼낼 공간이 부족해진 경험이 있을 것입니다. 패키지 아래에 수백 개의 볼이 격자 형태로 놓이면 내부 볼의 신호를 바깥쪽으로 배선하기가 쉽지 않습니다. 이때 각 패드에서 일반 배선이 가능한 영역이나 내부층까지 신호를 빼내는 작업이 이스케이프 라우팅(escape routing)입니다. 핀 수가 늘고 패키지 ......
PCB 안테나 설계 가이드: 종류, 임피던스 매칭과 성능 테스트
무선 통신 기기가 소형화되면서 작고 경제적이며 신뢰성 높은 안테나의 중요성이 커지고 있습니다. PCB 안테나는 기판에 도체 패턴을 직접 형성하므로 부피가 큰 외장 안테나 없이 무선 기능을 제품에 통합할 수 있습니다. 안테나를 PCB 패턴으로 설계하든 별도 부품으로 사용하든, 설계자는 안테나의 동작 원리와 배치 조건을 이해해야 합니다. 이 글에서는 PCB 안테나의 기본 이론, 종류, 주요 성능 지표, MIFA 구조, 임피던스 매칭과 시험 방법을 설명합니다. 안테나를 올바르게 설계하면 동일한 패킷 오류율(PER)과 수신 감도 조건에서 무선 제품의 통신 거리를 확보하는 데 도움이 됩니다. 송신기에서는 RF 출력이 안테나까지 손실 없이 전달되도록 해야 하며, 수신기에서는 안테나에 도달한 약한 신호를 효율적으로 무선 회로에 전달해야 합니다. 이를 위해 RF 레이아웃과 매칭 네트워크를 함께 설계해야 합니다. PCB 안테나 기본 이론 안테나는 상호성(reciprocity)을 갖는 소자입니다. 전압과 전류가......
제어 임피던스 PCB 설계 가이드: 레이어 스택업과 계산 방법
전자 기기의 데이터 전송 속도가 빨라지고 신호 왜곡을 최소화해야 하는 요구가 커지면서 고속 제어 임피던스 PCB의 중요성도 높아지고 있습니다. 임피던스 제어 PCB를 설계할 때는 안정적인 성능을 확보하기 위해 여러 요소를 함께 검토해야 합니다. 이 글에서는 레이어 스택업, 실제 설계 예시, PCB 임피던스 계산기 활용법을 중심으로 제어 임피던스 PCB 설계를 설명합니다. 제어 임피던스 PCB란? 제어 임피던스는 PCB 전송선의 커패시턴스, 인덕턴스, 저항과 같은 전기적 특성을 관리하는 것을 말합니다. 신호 경로 전체에서 일정한 특성 임피던스를 유지해 반사와 신호 열화를 최소화하는 것이 핵심입니다. 고속 디지털 회로, RF 통신 시스템, 민감한 아날로그 회로에는 임피던스 제어가 특히 중요합니다. 임피던스 제어가 중요한 이유 데이터 전송 속도가 높아질수록 신호 무결성이 중요한 설계 조건이 됩니다. 임피던스를 제어하지 않으면 신호 반사, 크로스토크, 전자파 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이러......