PCB의 표준 두께는 얼마일까요?
1 분
- 표준 PCB 두께란?
- PCB 두께를 결정하는 요소
- 표준 PCB 두께 옵션 및 응용 분야
- 올바른 PCB 두께 선택 방법
- PCB 두께 vs. 레이어 수
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 전자 부품을 지지하는 기판 역할을 하는 전자 기기의 기초입니다. PCB 설계에서 두께는 여러 핵심 공정에 영향을 미치는 중요한 파라미터입니다. 기판의 기계적 성능뿐만 아니라 전기적 특성, 가공성, 비용에도 영향을 줍니다. 일반적인 PCB 두께는 1.6mm이지만, 다양한 용도에 적합한 여러 옵션이 있습니다. PCB 두께에 관한 규칙과 언제 이를 벗어나도 괜찮은지 알면 설계자가 회로 기판이 의도한 대로 작동하도록 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
다음 프로젝트에서 다양한 PCB 두께 옵션을 탐색하고 싶다면, JLCPCB에서 주문 시 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 즉시 온라인 견적을 통해 여러 두께의 가격과 리드 타임을 비교할 수 있습니다.
표준 PCB 두께란?
1.6mm(0.063인치)가 가장 일반적인 표준 PCB 두께입니다. 이 치수는 강도, 제조 용이성, 대부분의 전자 어셈블리와의 호환성 사이에서 균형을 이루기 때문에 업계 표준이 되었습니다. 이 두께는 PCB 어셈블리 에서도 널리 사용됩니다. 1.6mm 보드는 취급하기에 충분히 견고하면서도 소형 기기에 맞출 수 있을 만큼 얇습니다. 그러나 1.6mm가 유일한 옵션은 아닙니다. 널리 사용되는 다른 두께는 다음과 같습니다:
- 0.8 mm – 소형 가전 제품에서 인기가 있습니다.
- 1.0 mm – 휴대용 기기와 소형 폼팩터 보드에 자주 사용됩니다.
- 2.0 mm ~ 2.4 mm – 추가 강성이 필요할 때 선택됩니다.
- 3.2 mm – 강도가 중요한 전력 전자 및 산업용 보드에 적용됩니다.
다양한 설계 목표를 충족하기 위해 여러 옵션이 제공되지만, 1.6mm는 여전히 범용 PCB 제조의 표준 두께입니다.
PCB 두께를 결정하는 요소
레이어 수
PCB의 레이어 수는 어셈블리의 전체 두께에 상당한 영향을 미칩니다. 기본 2레이어 PCB는 1.6mm 내에서 쉽게 수용할 수 있습니다. 그러나 4레이어 또는 고속 제어 임피던스 설계 다층 보드와 같은 더 복잡한 보드의 경우, 내부 유전체와 구리 레이어의 두께를 조정하여 동일한 두께를 달성합니다. 8-12레이어 이상의 PCB도 정교한 설계를 위해 1.6mm 내에서 생산할 수 있지만, 유전체 레이어가 더 얇아져야 합니다. 12레이어를 초과하면 충분한 내구성과 제조성을 달성하기 위해 전체 두께를 늘려야 하는 경우가 많습니다.
기계적 강도
PCB가 두꺼울수록 더 단단해지고 휘거나 뒤틀리지 않습니다. 이는 자동차 전자 장치, 산업 장비, 또는 거칠게 다루어질 가능성이 있는 많은 커넥터가 있는 보드와 같은 응용 분야에 적합합니다. 반면 웨어러블, 스마트폰, 플렉시블 PCB처럼 폼팩터와 유연성이 더 중요한 경우에는 더 얇은 PCB가 선호됩니다. 적절한 비율은 내구성과 성능에 매우 중요합니다. PCB의 열적 특성도 두께에 따라 변합니다.
전기적 성능
[Image illustrating the relationship between trace impedance and dielectric thickness in a PCB cross-section]PCB 두께는 보드의 전기적 특성에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 고속 및/또는 고주파 설계에서는 제어된 임피던스 사용이 중요합니다. 구리 플레인 사이의 유전체 레이어 두께가 신호 품질과 교환에 직접적으로 영향을 미쳐 전반적인 신호 무결성에 영향을 줍니다. 설계자들은 특정 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 전기적 성능을 달성하기 위해 어떤 스택업과 두께가 가장 적합한지 PCB 제조업체와 자주 상담합니다.
제조 표준 및 비용
1.6mm와 같은 표준 두께를 선택하는 것이 더 나은 대안입니다. 이는 IPC-2221 표준의 PCB 두께에 부합하며 대부분의 PCB 제조업체에서 정기적으로 사용됩니다. 또한 이러한 옵션은 구하기 쉽고 제조가 용이하며 비용이 적게 듭니다. 더 두껍거나 얇은 PCB도 가능하지만, 리드 타임과 전체 PCB 생산 비용이 증가합니다.
표준 PCB 두께 옵션 및 응용 분야
다음 두께 범위는 업계에서 일반적으로 사용되며, 각각 다른 응용 분야를 지원합니다.
| PCB 두께 | 일반적인 응용 분야 |
| 0.2–0.5 mm | 플렉시블 PCB, 초박형 기기, 소형 센서 |
| 0.8–1.0 mm | 가전 제품, 휴대용 기기, 소형 모듈 |
| 1.6 mm (표준) | 범용 전자 기기, 컴퓨터, 통신 보드 |
| 2.0–2.4 mm | 자동차 PCB, 산업용 컨트롤러, 대형 커넥터가 있는 보드 |
| 3.2 mm | 전력 전자 및 장수명 산업 시스템 |
이는 1.6mm가 범용 표준이지만, 설계자는 성능 및 기계적 요구 사항에 따라 두께를 자유롭게 선택할 수 있음을 보여줍니다.
올바른 PCB 두께 선택 방법
전기적 요구 사항 고려
고속 PCB를 설계할 때는 정확한 임피던스 제어가 필요합니다. 1.6mm 스택업에서 더 얇은 유전체를 사용하면 신호 트레이스가 균일한 임피던스를 유지합니다. 임피던스는 RF 및 고주파 보드에서와 같이 전파 지연 및 신호 손실에 영향을 미치며 이에 비례합니다. 설계자는 두께를 선택하기 전에 임피던스 콜아웃을 계산해야 합니다.
기계적 요구 사항 고려
보드가 물리적 스트레스, 진동 또는 커넥터 결합을 경험할 가능성이 있다면 두께를 2.0mm 이상으로 늘리는 것이 유리할 수 있습니다. 반면 휴대용이나 웨어러블 기기, 핸드헬드 장비에는 더 얇은 보드가 선호됩니다.
제조 및 비용 고려
일부 일반적인 두께는 1.6mm/1.2mm와 같이 더 쉽게 구할 수 있고 저렴합니다. 고유한 프로젝트를 위해 맞춤형 구성이 필요한 경우도 있지만, 일반적으로 제작 비용이 더 높고 납 함유량이 더 많을 수 있습니다. 저희는 산업 표준과 승인을 준수하여 생산량을 좇기 더 용이합니다.
PCB 두께 vs. 레이어 수
[Image showing a comparison of layer density in a fixed 1.6mm thickness PCB (2 vs 4 vs 8 layers)]더 두꺼운 보드가 반드시 더 많은 레이어를 의미하는 것은 아니며, 이는 흔한 오해입니다. 실제로 1.6mm 두께의 PCB는 2~12레이어까지도 가능합니다. 제조업체는 공칭 치수 내에 특정 맞춤을 유지하기 위해 구리와 유전체 레이어의 두께를 조절합니다.
- 2레이어 PCB: 단순하고 저렴하며, 기본 가전 제품에 사용됩니다.
- 4레이어 PCB: 더 나은 EMI 성능과 전력 분배가 필요한 기기에 일반적입니다.
- 6레이어 PCB: 통신 기기, 컴퓨터, 중간 수준의 고속 설계에 사용됩니다.
- 8~12레이어: 네트워킹, 서버, 고급 FPGA 보드용 고밀도 보드입니다.
레이어 수가 12를 초과하면 PCB의 제조 가능 여부와 기계적 강도를 보장하기 위해 전체 두께가 보통 2.0mm가 됩니다.
결론
PCB를 처음 설계할 때 두께를 사소한 것으로 무시하기 쉽지만, 기계적 강도, 신호 품질, 레이어 스택업 순서, 심지어 가격에도 영향을 미칩니다. PCB는 다양한 두께로 제공되며, 가장 인기 있는 것은 1.6mm 업계 표준이지만 0.2mm부터 3.2mm 이상까지 다양합니다. 이 두께는 성능과 제조성 사이의 트레이드오프에서 대부분의 응용 분야에 적합한 최적점입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......