후동 PCB: 뛰어난 전력 처리 및 열 성능 활용
2 분
- 두꺼운 구리 층의 재료 및 구조적 이점
- 최적의 후동 성능을 위한 설계 전략
- 후동 PCB의 고급 제조 공정
- JLCPCB의 견고한 후동 솔루션 전문성
- 자주 묻는 질문(FAQ)
PCB 시장에서 외층 회로 기판은 1 oz/ft²(약 35µm), 내층 회로 기판은 0.5 oz/ft²이 일반적인 구리 두께로 간주됩니다. 기존 방식을 뒤집는 또 다른 설계는 3 oz/ft²(105µm) 이상의 구리 두께를 사용하는 것이며, 일부 급진적인 설계에서는 20 oz/ft² 이상까지도 사용합니다. 오타가 아닙니다. 후동 PCB의 한쪽 면에 거의 1mm에 달하는 구리 층을 말하는 것입니다.
어느 정도의 구리가 필요할까요? 물리학이 답입니다. 도체의 단면적은 전류 용량에 비례합니다. 1 oz 구리에서 1A를 안전하게 흘릴 수 있는 트레이스는 동일 폭에서 약 3 oz 구리로 3A를 흘릴 수 있으며, 구리 두께가 증가할수록 그 비율이 유지됩니다. 수십 에서 수백 암페어가 흐르는 전력 전자 응용 분야에서는 두꺼운 구리가 선택이 아니라 필수입니다.

후동 기판은 일반 PCB와 여러 면에서 크게 다릅니다. 설계 가이드라인(트레이스 간격 및 애뉼러 링 증가 등)과 제조 공정(특수 식각 및 도금), 두꺼운 구리 층의 기계적 응력을 고려해야 합니다. 그 결과로 탄생하는 구리 PCB는 물리적으로 더 강하고 무겁으며, 고전류·고온 환경에서 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다.
전력 전자, 자동차, 산업 시스템의 핵심 용도
전력 전자는 후동 PCB 없이는 존재할 수 없습니다. 수업에서 배운 바에 따르면, 모터 구동 컨트롤러(50–200 A 위상 전류), 서버 팜이나 통신 장비를 위한 고출력 DC-DC 컨버터, EV 배터리 팩 관리 시스템 및 인버터 등 어디에나 후동 기판이 사용됩니다. 산업용 용접기, 전원 공급 장치, 군용·항공 우주 전력 분배, 태양광·풍력 터빈 컨트롤러에서도 찾아볼 수 있습니다.

자동차 분야의 전동화 추세는 두꺼운 PCB 솔루션에 대한 수요를 증가시켰습니다. EV의 온보드 충전기, DC-DC 컨버터, 구동 인버터는 대전류를 처리하고 좁은 공간에서 상당한 열을 방산할 수 있는 기판이 필요합니다. AEC-Q 표준, 진동 저항, 열 순환 같은 신뢰성 요구사항으로 인해 후동기판은 더욱 필수적입니다.
또 다른 거대한 시장은 산업 자동화입니다. 서보 드라이브, 인버터, 전력 분배 패널은 이제 전통 버스바 대신 PCB 기반으로 구현되며, 두꺼운 구리가 이를 가능하게 했습니다.
두꺼운 구리 층의 재료 및 구조적 이점
향상된 전류 용량 및 저항 감소
두꺼운 구리의 주요 이점은 간단합니다. 구리가 많을수록 인치당 저항이 낮아지고 전류 용량이 높아지며, 도체에서 발생하는 열이 줄어듭니다.
실제 예를 들어보겠습니다. 10mm 폭 트레이스는 1 oz 구리에서 실온 기준 약 4.8 mΩ/cm의 DC 저항을 가집니다. 동일 트레이스를 4 oz 구리로 만들면 약 1.2 mΩ/cm로 4배 감소합니다. 20A 전류에서 1 oz 트레이스는 19.2 mW/cm의 I²R 손실을, 4 oz 트레이스는 4.8 mW/cm만 dissipate합니다. 10cm 길이 기준 144mW 차이는 작아 보일 수 있지만, 수십 개의 고전류 트레이스가 있는 전력 기판에서는 열적 영향이 매우 큽니다.
저항이 낮으면 전력 분배 트레이스의 전압 강하도 줄어들어, 정밀 전원의 정밀한 레귤레이션 유지와 긴 전력 버스 끝에서의 게이트 구동 전압 확보에 매우 중요합니다.
향상된 열 방산 및 기계적 강도
구리 층은 두껍고, 이는 내부 히트싱크 역할을 합니다. 구리의 열전도율(약 400 W/mK)은 FR-4(약 0.3 W/mK)보다 훨씬 높아, 두꺼운 구리는 보드 전체에 걸쳐 열을 횡방향으로 퍼뜨리는 저항이 낮은 경로를 제공합니다.
이러한 열 확산은 특히 두꺼운 구리와 열 비아를 결합할 때 유용합니다. 예를 들어, 전력 MOSFET 아래의 열 비아 어레이를 반대편의 후동 접지면에 연결하면, 일반 구리 설계에 비해 접합부-보드 열저항을 크게 낮출 수 있습니다.
추가 구리는 보드에 더 높은 강성을 부여해 휨을 방지하고 진동 저항성을 향상시킵니다. 이는 자동차 및 산업용 보드에서 수명 내내 기계적 응력을 받는 환경에서 매우 중요합니다.
구리 두께 사양 및 층 통합 옵션
후동 사양은 일반적으로 oz/ft² 단위로 표현됩니다. 일반적인 두께는 3 oz(105 µm), 4 oz(140 µm), 6 oz(210 µm), 10 oz(350 µm), 극단적인 경우 20 oz(700 µm)입니다. 선택은 흐르는 전류량, 사용 가능한 공간, 제조사 능력에 따라 달라집니다.

층 통합 방식으로는 모든 층을 두꺼운 구리로 만들 수도 있고, 전력층만 두꺼운 구리로 하고 신호층은 표준 구리로 하는 하이브리드 적층이 가능합니다. 하이브리드 방식은 필요한 곳에 고전류 용량을 제공하면서도 미세 피치 제어 신호를 표준층에서 라우팅할 수 있어 인기가 높습니다.
JLCPCB는 두꺼운 구리 선택과 하이브리드 적층을 지원해 동일 보드에서 전력 및 신호 라우팅을 미세 조정할 수 있도록 합니다.
프로 팁: 두꺼운 구리를 지정할 때는 제조사가 선택한 구리 두께에서 최소 트레이스 폭/간격을 확보할 수 있는지 반드시 확인하십시오. 식각 공차는 구리 두께가 증가할수록 커지므로, 1 oz에서 6/6 mil로 가능했던 설계는 4 oz에서는 10/10 mil 이상으로 완화될 수 있습니다.
최적의 후동 성능을 위한 설계 전략
트레이스 폭, 간격, 열 비아 규칙
두꺼운 구리에서는 경험 법칙이 달라집니다. 두꺼운 구리를 식각하면 옆으로 파고드는 언더컷이 생겨, 실제로 확보할 수 있는 최소 트레이스/간격은 구리 두께에 비례합니다. 대략적으로 mil 단위 최소 트레이스 폭은 mil 단위 구리 두께와 같습니다. 예를 들어 4 oz(약 5.6 mil) 구리에서는 최소 트레이스 폭이 6–8 mil로 제한되며, 간격도 이에 비례합니다. 전류를 흘리는 트레이스는 IPC-2152 표준 또는 트레이스 폭 계산기를 사용하여 전류, 허용 온도 상승, 구리 두께에 맞는 폭을 선택하십시오. 대부분 프로젝트에서 10°C 온도 상승 여유를 두는 것이 좋습니다.
전력 소자 아래에는 가능한 한 큰 지름(보통 0.30–0.5 mm)의 열 비아를 좁은 피치(1.0–1.5 mm 센터-투-센터)로 배치하여 최대한의 열 전도를 확보하십시오. 비아를 채우고 캡핑하면 솔더링 품질도 향상됩니다.
전력 분배와 신호 무결성 균형 잡기
후동 설계는 종종 고전류 전력과 미세 제어 신호를 동일 보드에서 처리해야 합니다. 핵심은 영역 분할과 적층 구조입니다. 전력 분배(두꺼운 구리)층과 신호(표준 구리)층을 분리하고, 각층을 접지면으로 감싸십시오.
고전류 전력 트레이스는 민감한 아날로그 또는 고속 디지털 트레이스와 물리적으로 분리하십시오. 고전류 경로의 자기장은 인접 신호 트레이스에 노이즈를 유발할 수 있으며, 이는 복귀 경로가 정리되지 않을 때 특히 심합니다. 접지면 간 스티칭 비아는 전력면과 신호면 사이의 전자기 차폐를 구축하는 데 도움이 됩니다.
혼합 적층의 표준 레시피는 외층에 두꺼운 구리(전력 버스), 내층에 표준 구리(신호), 각 신호층 위아래에 접지면을 배치하는 것입니다. 이 구성은 막대한 전류 용량, 우수한 열전도, 깨끗한 신호 라우팅을 단일 보드에서 모두 제공합니다.
공통 함정을 피하는 DFM 고려사항
후동 DFM의 일반적인 실패 사례로는 구리 두께에 비해 너무 좁은 트레이스/간격, 커넥터/외장 선택 시 보드 두께 증가를 간과한 점, 고구리 두께에서 느슨해지는 드릴-투-구리 공차에 맞춰 애뉼러 링을 재설계하지 않은 점 등이 있습니다.
초기에 제조사와 소통하십시오. 적층 사양, 구리 두께, 최소 피처 크기를 설계 확정 전에 제출하십시오. 간단한 DFM 대화만으로도 나중에 재설계하는 큰 고통을 피할 수 있습니다.
후동 PCB의 고급 제조 공정
정밀 식각, 도금, 적층 기술
후동PCB는 실험실에서 흔히 보던 보드와는 완전히 다른 게임입니다. 두꺼운 구리는 식각제에 더 오래 노출되어야 하며, 이는 측면 언더컷을 유발해 미세 피처를 붕괴시킵니다. 그래서 고압 분사 식각기에서 화학물질을 빠르게 흐르게 하여 언더컷을 최소화하면서도 깨끗한 트레이스를 유지해야 합니다.
도금 균일성도 악몽입니다. 두꺼운 층을 위한 전기 도금(빌드업 필 또는 중량 추가용)은 패널 전체에 칼날 같은 균일성을 유지해야 합니다. 전류 분배, 욕 조성, 교반까지 모두 정밀하게 조정해야 합니다. 하나라도 어긋나면 파도 치는 구리 표면이 생겨 불합격이 됩니다.

전체적으로, 두꺼운 구리층을 프리프레그 및 코어와 적층하는 것도 난제입니다. 두꺼운 구리의 열 용량이 라미네이션 중 열 확산을 방해하고, 수지가 구리 사이를 완전히 채우지 못하면 공극이 생겨 신뢰성이 붕괴됩니다. 숙련된 엔지니어는 두꺼운 구리 전용으로 조정된 프레스 사이클을 운영합니다. 올바른 온도·압력 곡선을 찾는 것이 핵심입니다.
두꺼운 포일 취급 및 균일성 확보
3 oz 이상 포일은 일반 공정을 완전히 뒤흔듭니다. 얇은 포일처럼 구부릴 수 없어 라업 시 정렬이 고위험 작업이 됩니다. 더 나쁜 것은 적층 시 내부 응력이 누적되어 주의하지 않으면 휘거나 박리될 수 있다는 점입니다.
일부 고급 제조사는 원하는 구리 두께를 얻기 위해 도금과 포일을 혼합합니다. 예를 들어 4 oz 포일 대신 2 oz 포일에 2 oz를 도금하면 처음 포일은 가볍고 취급이 쉬우면서도 최종 두께는 동일하고 취급 골칫거리가 줄어듭니다.
패널 여러 지점에서의 단면 분석을 통해 원하는 구리 두께가 균일하게 달성되었는지 확인합니다. 보드 가장자리나 밀집 영역에서는 식각/도금이 패널 중앙과 다르게 진행될 수 있기 때문에 특히 중요합니다.
고출력 환경에서의 신뢰성을 위한 품질 관리
전력 장비용 후동 보드는 표준 PCB 검사 이상의 품질 검사를 받습니다. 고전류 테스트는 트레이스와 비아가 정격 전류에서 과열 없이 견디는지 확인합니다. 열 순환 테스트는 두꺼운 구리 층과 솔더 조인트가 반복적인 온도 변화에서 박리나 균열 없이 견디는지 입증합니다.

두꺼운 구리 적층에서는 비아 벽 도금 두께가 기대 전류를 안전하게 전도할 만큼 충분하고 균일한지 확인하기 위해 도금 관통홀의 현미경 단면 분석이 다음 단계의 중요 품질 관리입니다. 필 스트렝스 테스트는 두꺼운 구리의 기계적 부하가 층간 접착을 손상시키지 않는지 확인합니다.
JLCPCB의 견고한 후동 솔루션 전문성
두꺼운 구리 적층 및 테스트를 위한 최첨단 장비
JLCPCB의 제조 공장에는 고압 분사 식각 라인, 정밀 전기 도금 시스템, 다중 데이 라미네이션 프레스 등 두꺼운 구리에 특화된 장비가 갖추어져 있습니다. 이는 소량 프로토타입이든 대량 생산이든 PCB 설계마다 동일한 결과를 받으리라는 의미입니다.
프로토타입부터 대량 생산까지 맞춤형 지원
전력 전자 프로젝트는 일반적으로 열 성능과 전류 처리 능력을 검증하기 위해 반복적인 프로토타입핑이 필요합니다. JLCPCB는 빠른 턴어라운드 두꺼운 구리 프로토타입을 지원해 설계를 빠르게 테스트하고 개선한 후 양산에 돌입할 수 있도록 합니다. 프로토타입과 양산 모두 동일 공정을 사용하므로 검증된 프로토타입을 그대로 양산으로 전환할 수 있습니다.
전력 최적화 PCB 제조에서 입증된 실적

JLCPCB는 모터 컨트롤러부터 태양광 인버터까지 다양한 전력 전자 기기용 후동 기판을 생산해왔습니다. 이 경험은 엔지니어링 팀이 후동 제조의 모든 세부사항을 알고 있으며, 프로젝트에 기반한 DFM 조언을 제공할 수 있음을 의미합니다. 설계를 업로드하면 DFM 시스템이 생산 문제가 되기 전에 가능한 문제를 미리 알려줍니다.

자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 후동 PCB의 기준은?
일반적으로 3 oz/ft²(약 105µm) 이상인 층이 있으면 두꺼운 구리로 분류됩니다. 일부 제조사는 2 oz를 기준으로 삼기도 합니다. 20 oz/ft²을 초과하면 “극단 구리”라고도 합니다.
Q. 두꺼운 구리는 보드 두께와 무게에 어떤 영향을?
상당합니다. 1 oz당 약 35µm가 각 층에 추가됩니다. 모든 층에 6 oz 구리를 사용한 4층 보드는 1 oz 구리 동일 보드보다 약 0.84mm 두껍고 훨씬 무겁습니다.
Q. 한 보드에 두꺼운 구리와 표준 구리층을 혼합할 수 있나요?
네, 하이브리드 적층이 일반적이며 권장됩니다. 외층에 두꺼운 구리(전력), 내층에 표준 구리(신호)로 구성해 고전류와 미세 피치 신호 라우팅을 모두 지원합니다.
Q. 두꺼운 구리에서 가능한 최소 트레이스 폭은?
식각 한계로 인해 구리 두께가 증가할수록 최소 트레이스 폭이 커집니다. 대략: 3 oz는 약 5–6 mil, 4 oz는 약 7–8 mil, 6 oz는 보통 10 mil 이상이 필요합니다. 정확한 능력은 제조사의 장비와 공정에 따라 다릅니다.
Q. 두꺼운 구리가 표준 PCB보다 비싼가요?
네. 원자재 소모 증가, 긴 식각 사이클, 특수 도금, 복잡한 적층으로 인해 비용이 더 높습니다. 구리 두께와 층수에 따라 프리미엄은 보통 30~200% 정도입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......