PCB 구조의 내부: 레이어와 적층 구조가 현대 회로 기판 성능을 어떻게 정의하는지
1 분
- 모든 PCB 구조를 구성하는 핵심 요소
- PCB 층과 그 기능 해독
- 최적의 결과를 위한 PCB 적층 마스터하기
- PCB 적층 방식과 제조 영향
- 구조가 영향을 주는 물리적 설계 요소
- 자주 묻는 질문(FAQ)
인쇄 회로 기판은 평평한 초록색 직사각형처럼 보일 수 있지만, 표면 아래를 들여다보면 정교한 다층 구조물입니다. 기기가 더욱 소형화·고도화될수록 엔지니어는 전기적·기계적 요구를 충족하기 위해 재료와 적층 구조를 신중히 선택한 다층 기판을 활용합니다. 이 글은 기판 선택, 층 적층, 적층 방식이 PCB 성능에 어떤 영향을 주는지 파헹치기 위해 그 층들을 하나씩 벗겨냅니다. 여기서는 기본 재료부터 고밀도 인터커넥트에 이르기까지 PCB 설계의 기초를 다룹니다. 또한 업계 권장사항과 비용 균형에 대한 내용도 함께 다룹니다. 저는 시간이 지나며 업계 표준으로 자리 잡은 자주 사용되는 다양한 적층 구조를 비교해 보여드리겠습니다.

모든 PCB 구조를 구성하는 핵심 요소
기판 재료와 구리 포일 기초
모든 PCB는 기판에서 시작합니다. 기판은 보드의 절연성 ‘배추뼈’와 같습니다. 가장 흔한 것은 FR-4입니다. FR-4는 저렴하고 기계적 강도가 높으며 유전 상수가 중간 수준이라 범용 기판으로 적합합니다. 문제는 RF 대역에서 유전 손실 탄젠트로 인한 손실이 크다는 점입니다. 그래서 RF·마이크로파용 보드는 Rogers 라미네이트로 전향합니다. Rogers는 안정적인 유전 상수와 약 0.001의 초저손실 특성을 제공합니다. 그러나 비용은 FR-4의 약 5~10배입니다.
기판 위에는 구리 포일을 적층합니다. 적층 횟수가 PCB의 층 수를 결정합니다. 일반적인 구리 중량은 0.5 oz에서 2 oz 범위입니다. 중량은 전류 운반 능력에 따라 조정할 수 있으며, 시그널용은 얇은 구리를, 전원용 트레이스는 두꺼운 구리를 사용합니다.
기본 적층에서의 프리프레그와 코어 층
코어는 양면에 구리가 미리 라미네이트된 단단한 기판입니다. 1.6 mm 두께의 표준 보드는 하나 이상의 코어로 구성됩니다. 라미네이션 과정에서 프리프레그는 열과 압력을 받으며 코어들을 접합하고 외부 구리 포일을 고정합니다. 프리프레그 층의 최종 두께는 가해진 압력과 수지 함량에 따라 달라지며, 라미네이션 후 ±10%까지 변할 수 있습니다. 실제로 다층 보드는 여러 코어-프리프레그 샌드위치를 사용합니다. 흔한 6층 적층은 두 코어 사이와 외면에 프리프레그를 둔 구조입니다.
코어 vs 프리프레그(비교): 코어 재료는 단단하고 두께가 정밀하게 제어되므로 임피던스 안정성이 중요한 내부 시그널·플레인 층에 배치합니다. 프리프레그는 불규칙한 간극을 채우기 좋지만, 단독으로는 고체 코어보다 임피던스 정밀도가 떨어집니다. 코어는 PCB의 뼈대, 프리프레그는 연결 조직이라고 생각하면 됩니다.
PCB 층과 그 기능 해독
시그널 층 vs 전원·그라운드 플레인
시그널 층은 라우팅된 트레이스와 부품 패드를 운반합니다. 전원·그라운드 플레인은 안정적인 전압 기준과 공급망 역할을 합니다. 모든 층에 시그널·전원을 함께 라우팅할 수는 없습니다. 일반적인 다층 보드에서는 하나 이상의 내부 층을 연속 구리 플레인으로 할애합니다. 그라운드 플레인은 저임피던스 리턴 경로를 제공하고 EMI 차폐 역할을 합니다. 전원 플레인은 +3.3 V나 +5 V를 보드 전체에 분배합니다. 그라운드 플레인과 인접하면 병렬판 커패시턴스를 형성해 노이즈를 디커플링합니다.
전원·그라운드를 가까이 두는 것을 플레인 페어링이라고 하며, 전원 분배 노이즈를 억제하고 루프 인덕턴스를 최소화합니다. 그라운드 플레인은 그라운드 바운스와 고속 변동을 줄입니다. 따라서 설계자는 바이패스 커패시터를 IC 전원 핀 바로 옆에 배치하고 국지적인 그라운드 루프를 형성합니다.
층 수가 설계 복잡도에 미치는 영향
층 수를 두 배로 늘릴 때마다 라우팅 용량은 대략 두 배가 되지만, 비용과 난이도도 함께 증가합니다. 단순 2층 보드는 저렴하고 간단하지만, 넷 수가 많으면 라우팅이 빠듯해집니다.
4층 보드는 일반적으로 내부에 전원 플레인 1장과 그라운드 플레인 1장을 추가합니다. 흔히 다음과 같이 쌓습니다:
- 시그널
- 그라운드
- 전원
- 시그널
2층 대비 탁월한 디커플링과 임피던스 제어가 가능해, 혼합 신호나 RF 설계의 최소 사양이 됩니다. 단가는 약 30~40 % 증가합니다.
6층 보드는 라우팅 또는 플레인 층을 2개 더 얻습니다. 예:
- Top(시그널)
- GND
- 시그널
- 시그널
- PWR
- Bottom(시그널)
이 구조는 거의 모든 시그널 층을 플레인에 인접하게 배치해 임피던스를 제어하고 리턴 경로를 짧게 합니다. 또 다른 변형은:
- Top
- GND
- 시그널
- PWR
- GND
- Bottom
이 경우 시그널 층이 전원·그라운드 사이에 끼여 노이즈 면역력이 향상됩니다. 6층은 순차 라미네이션과 비아가 더 많아 비용과 복잡도가 증가합니다. 8~12층으로 갈수록 라우팅 밀도와 전원 분배 제어는 향상되지만, 비용도 함께 증가합니다. 일반적으로 비용이 중요하면 층 수를 최소화합니다.
다층 보드에서의 내부층 vs 외부층
외부층은 내부층과 역할이 다릅니다. 외부층은 표면 실장 부품과 커넥터를 수용하므로 풋프린트와 밀집 라우팅을 담당합니다. 내부층은 표면 부품을 수용할 수 없으므로 내부 시그널 라우팅 또는 연속 플레인으로 활용됩니다.
외부 트레이스는 한쪽은 구리, 다른 한쪽은 공기(마이크로스트립)인 반면, 내부 트레이스는 유전체로 둘러싸인 스트라이프라인입니다. 내부층이 더 높은 커패시턴스와 차폐를 제공하므로 주어진 폭에서 임피던스가 낮아집니다. 고속 디퍼런셜 페어는 위·아래 그라운드 플레인 사이에 묻는 것이 일반적입니다. JLCPCB는 다층 보드에서 그라운드·전원 플레인을 내부로 배치해 차폐 역할을 하도록 권장합니다.
최적의 결과를 위한 PCB 적층 마스터하기
표준 적층 구성(2층~8층 예)

- 2층 PCB: 내부 플레인 없음, 상·하부 모두 시그널층. 한 면을 그라운드 풀로 처리해 리턴 경로를 개선합니다. 비용 효율적이지만 라우팅 넷 수가 제한됩니다.
- 4층 PCB: 상·하부는 부품 및 라우팅, 내부 2층은 플레인(그라운드·전원). 예: L1=시그널, L2=GND, L3=VCC, L4=시그널. 탁월한 디커플링과 임피던스 제어가 가능하며, 적정 비용으로 성능이 향상됩니다.
- 6층 PCB: Top(시그널)–GND–시그널–시그널–PWR–Bottom(시그널). 시그널 3개, 플레인 2개로 구성되어 임피던스·크로스토크 제어가 우수합니다. 또 다른 6층 구조는 Top–GND–시그널–PWR–GND–Bottom으로, 전원층을 그라운드로 둘러싸 노이즈 면역력을 높입니다.
- 8층 PCB: 예: Top(시그널)–GND–시그널–PWR–PWR–시그널–GND–Bottom(시그널). GND–PWR 페어를 두 번 배치해 4개 시그널층을 제공하며, 민감한 트레이스를 양측 플레인 사이에 배치해 EMI를 최소화합니다. 다만 두께와 비용이 증가하고 제조 공정이 까다롭습니다.
적층 설계의 대칭·균형 규칙
적층의 황금률은 대칭입니다. 상·하부가 보드 중심면을 기준으로 균형을 이루어 뒤틀림을 방지합니다. 실제로는 구리 중량과 층 순서를 미러링합니다. 비대칭 구리 분포는 가열 시 팽창 차이로 보드가 휘거나 비틀릴 수 있습니다.
제어된 임피던스와 신호 무결성 고려사항
마지막으로 적층을 신호 성능에 연결합니다. 제어된 임피던스는 보통 50 Ω 싱글엔드 또는 90 Ω 디퍼런셜로 설계합니다. 적층은 트레이스 폭·간격을 바꿔 이 값을 결정합니다. 기판 재료를 선택한 후, 계산기나 필드 솔버로 임피던스를 맞춥니다.
잘 계획된 적층은 신호 무결성을 돕습니다. 고속 엣지는 타이트한 리턴 경로가 필요하므로, 고속 트레이스는 플레인에 인접하게 라우팅합니다. JLCPCB HDI 가이드는 시그널 아래 그라운드, 그 위에 전원을 배치해 스트라이프라인을 만들어 방사를 최소화하도록 권장합니다. 플레인 페어링은 전원 노이즈를 댐핑하고 크로스토크·EMI를 줄입니다.
PCB 적층 방식과 제조 영향
고밀도 인터커넥트(HDI)를 위한 순차 적층
극도의 부품 밀도와 많은 비아가 필요하면 HDI PCB 영역입니다. 순차 라미네이션을 사용해 한 번에 모든 층을 적층하지 않고 단계적으로 쌓습니다. 먼저 몇 층을 적층·접합한 후 비아를 드릴·도금하고, 그 위에 다시 프리프레그·구리를 추가로 라미네이션합니다. 이로써 인접 층을 연결하는 마이크로비아, 블라인드/버리드 비아를 포함할 수 있습니다.

예를 들어 12층 HDI 보드는 먼저 4층을 라미네이션해 버리드 비아를 만들고, 이후 4층씩 두 번 더 추가하며 프리프레그를 삽입해 최종 접합합니다.
포일 vs 캡 적층 방식 비교
PCB 제조사는 포일 빌드와 캡 빌드라는 두 가지 대표적인 적층 접근법을 사용합니다. 포일 빌드는 외층을 코어 위의 평범한 구리 포일로 시작합니다. 가장 일반적이고 비용 효율적입니다. 캡 빌드는 외부에 코어를 사용해 상·하부가 두꺼운 코어입니다. 마이크로파·RF 보드처럼 유전 상수가 전혀 변하면 안 되는 극단적 재료 안정성이 필요할 때 사용됩니다.
두 방식 간략 비교표:

요약하면, 포일 빌드가 대부분의 보드에 적합하며, 캡 빌드는 성능이 중요할 때만 선택합니다. 둘 다 사용하면 하이브리드 적층이 되며, 제조사와 긴밀히 협의해야 합니다.
하이브리드 및 경-유연 구조 변형
경성 PCB만 있는 것이 아니라, 하이브리드나 경-유연 구조가 필요할 수 있습니다. 경-유연 PCB는 경성층을 유연층에 접합해 제작합니다. 폴리이미드 유연 구역은 얇은 구리(보통 1 oz 이하)와 노플로우 프리프레그를 사용해 접히는 부분에 비아를 가깝게 배치하지 않습니다. 열 특성도 달라, 발열 부품은 열 비아나 플레인이 있는 경성 구역에 배치합니다.
구조가 영향을 주는 물리적 설계 요소
열 관리와 기계적 강도
열·기계적 거동은 PCB 층 구조에 크게 의존합니다. 추가 구리와 층은 열을 퍼뜨리는 데 도움이 되지만, 경직도가 높아지면 온도 변화에 따른 열 응력도 커집니다. 대칭 적층이 중요한 이유입니다. FR-4·폴리이미드와 구리의 팽창 계수는 다르므로 불일정이 박리를 유발할 수 있습니다. 경-유연 보드는 노플로우 프리프레그와 낮은 CTE 재료로 이러한 응력을 완화합니다.
비용·크기·제조 가능성 간 균형
마지막으로 한 구조를 선택할 때의 실질적인 균형을 살펴봅니다. 층 수가 늘어날수록 비용이 증가합니다. JLCPCB 분석에 따르면 4→6층, 6→8층은 보통 한 단계당 30~40 % 가격 인상입니다. 두꺼운 구리·특수 재료·마이크로비아 등도 비용을 추가합니다. 반면 층 수를 늘리면 회로를 더 작은 면적에 집적할 수 있어, 단위 면적당 비용이 높아도 PCB 전체 면적을 줄여 비용을 상쇄할 수 있습니다.
JLCPCB의 무료 DFM 피드백은 설계 단계에서 도움이 됩니다. Gerber를 스캔해 트레이스가 너무 얇거나 간격 규칙 위반, 플레인 불연속 등을 검출하고, 열 문제도 경고합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
질문: PCB 적층이란 정확히 무엇인가요?
PCB 적층은 구리층과 유전층의 순서 있는 배열입니다. 각 층의 목적과 총 층 수를 정의합니다.
질문: 몇 층이 필요한지 어떻게 결정하나요?
라우팅 요구, 신호 무결성, 예산에 따라 다릅니다. 간단한 설계는 2층으로도 되지만, 핀 수가 많거나 고속 회로는 4층 이상이 일반적입니다.
질문: 그라운드와 전원 플레인의 역할은?
그라운드 플레인은 저인덕턴스 리턴 경로와 EMI 차폐를, 전원 플레인은 전압 분배를 담당합니다.
질문: JLCPCB가 적층을 검증해 주나요?
네! JLCPCB는 적층 템플릿, 임피던스 계산기를 제공하며, 무료 JLCDFM 도구로 자동 검증할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......