PCB 수리의 현실: 왜 최후의 수단인지와 대부분의 문제를 예방하는 적절한 설계와 제조
1 분
- PCB 수리의 위험과 한계
- 수리 범주 및 원리 개요
- 대부분의 “수리”는 피할 수 있는 설계에서 비롯됩니다
- 전문적 접근: 수리보다 예방 우선
- 자주 묻는 질문(FAQ)
인쇄 회로 기판은 전자 기기의 심장과 신경계와 같습니다. 고장이 발생하기 시작하면 그 이유를 알아야 합니다. 표준 고장 모드에는 부품 파손, 배선 손상, 환경적 스트레스가 포함됩니다. IC가 타버릴 수 있으며, 미세한 솔더 접합부는 열에 의해 균열이 생길 수 있습니다. 과열은 회로 구역을 실제로 태워버릴 수 있습니다. 기기를 떨어뜨리거나 찌그러뜨리면 부품에 눈에 보이는 균열이 생깁니다. 구리 배선이 부식되어 단락을 일으킬 수도 있습니다. 오늘 포스트에서는 수리 작업을 언제 해야 하는지, 주요 단점은 무엇인지 알아보겠습니다. 수리 성공 후 수행해야 할 기본 점검도 살펴보겠습니다. 때로는 수리에 애쓰기보다 교체하는 것이 최선의 선택인 경우도 있습니다.
표준 고장 모드와 근본 원인
기판이 작동을 멈추는 흔한 이유가 있습니다. 그중 하나는 부품 고장으로, 커패시터 건조, 다이오드 소손, 집적 회로 실패 등이 있습니다. 또 다른 주요 원인은 열 손상으로, 열은 지속적인 적입니다. 기계적 스트레스도 빈번한 문제입니다. 커넥터에 가해지는 외부 압력으로 미세한 리드가 부러지고 패드가 찢어질 수 있습니다. 오염과 부식은 느리지만 파괴적인 역할을 합니다. 습도는 구리 배선 사이에 의도하지 않은 도전 경로를 만들 수 있습니다. 이는 시간이 지나면 누설 전류나 간헐적 단락으로 이어집니다. 이러한 고장을 이해하는 것은 수리 절차를 평가하는 데 중요합니다.
수리는 항상 최후의 수단으로 고려해야 하는 이유
PCB 수리는 전문적이고 섬세한 작업입니다. 숙련된 기술자도 꺼려합니다. 손으로 다시 납땜한 수정은 잠시 기능을 회복할 수 있지만, 숨겨진 약점을 만들 수 있습니다. 기판이 고장났다면 복원이 어려울 수 있습니다. 가능하다면 수리를 피해야 하는 이유:
- 신뢰성 문제: 새로 수리한 기판은 종종 원래만큼 완벽하지 않습니다. 수리 후 숨겨진 스트레스 지점과 미세 균열이 있어 더 빨리 고장날 수 있습니다. 여러 번의 수정은 실제 문제를 가릴 수 있어 예측할 수 없는 동작을 유발합니다.
- 비용과 시간: 정밀 솔더링 작업을 위한 인력을 찾는 것은 비쌀 수 있습니다. 적합한 사람을 찾았더라도 오류율이 꽤 높습니다. 많은 취미 프로젝트에서 JLCPCB에서 새 PCB를 주문하는 비용이 몇 시간의 시행착오 솔더링보다 약간 더 듭니다.
- 도구와 기술: 효과적인 PCB 수리는 전문 도구와 안정적인 손을 필요로 합니다. 급할 때 회로 기판 수리 키트를 사용하는 것과는 다릅니다. 적절한 기술 없이는 상황을 악화시킬 위험이 있습니다.
기판을 수리하는 것은 섬세한 전자제품에 수술을 하는 것과 같습니다. 실제로 PCB 수리는 기판이 극도로 귀중하거나 단종되어 비용/시간이 정당화되는 시나리오에만 사용됩니다.
PCB 수리의 위험과 한계
장기 신뢰성 및 성능에 대한 잠재적 영향
재작업된 접합부나 와이어가 추가된 접합부는 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 솔더 프로파일이나 금속학이 많은 경우 다르기 때문에, 재작업된 접합부는 더 짧은 피로 주기에 약해지거나 실패할 수 있습니다. 전문적인 리플로우 오븐이나 공정 제어 없이는 최적의 접합 솔더링을 위한 특정 온도 상승 및 유지 시간을 거의 달성할 수 없습니다. 고속 및 RF 설계의 임피던스 불일치는 소규모에서도 신호 무결성 문제를 항상 생성합니다. 기본적인 연결성 수리조차도 노이즈 여유 및/또는 타이밍 측면에서 시스템에 부정적으로 영향을 줄 수 있습니다. 기판은 테스트 고정장치나 실제 시스템에 장착되어 실패하지 않는지 검증됩니다. DIY 수리에서는 부하 테스트를 수행할 수 없습니다. 기판은 전원 켜기 테스트 후 작동하는 것처럼 보일 수 있지만, 숨겨진 결함은 의도된 부하에서 작동할 때 실패를 유발할 수 있습니다.
숨겨진 위험: 열 스트레스, 오염, 배선 무결성
- 열 스트레스: 철로 기판을 가열할 때마다 구리 라미네이트가 팽창합니다. 반복 가열은 기판을 휘게 하고 구리 층을 박리되게 할 수 있습니다. 핫 에어 건으로 빠르게 가열하고 냉각하면 층 사이의 에폭시를 약화시킬 수 있습니다.
- 오염: 플럭스와 먼지는 전자제품의 적입니다. 납땜 후 남은 미세한 플럭스 잔류물은 이온성이며 부식성일 수 있습니다. 전문 서비스는 보호 코팅 아래에서 부식할 수 있는 오염물질을 제거하기 위해 수리 후 기판을 꼼꼼히 청소합니다. 이 단계를 건너뛰면 보호 코팅 아래의 부식 위험이 증가합니다.
- 손상된 배선 무결성: 끊어진 배선을 고치려면 솔더 마스크를 긁어내고 구리 와이어를 납땜해야 합니다. 완벽하지 않으면 온보드 부품과 단락을 일으킬 수 있습니다.
수리된 기판이 원래 사양에 미치지 못하는 이유
제조에서 모든 기판은 정밀한 층 정렬, 일관된 구리 두께, 균일한 솔더 품질을 보장하는 제어된 단계를 거칩니다. 손으로 수리한 기판은 그 제어의 많은 부분을 우회합니다. 예를 들어, 전문 재작업은 리플로우 품질을 위해 IPC 표준을 사용합니다. 이러한 표준은 수동 납땜이 정확히 수행되지 않으면 공극, 툼스톤링, 냉접합에 취약하기 때문에 존재합니다. 수리 후 전문 샵은 전체 기능 및 부하 테스트를 실행합니다. 수리된 기판은 최소 사양을 충족할 수 있지만 여전히 실제 작업 부하에서 잘못 작동할 수 있습니다. DIY 수정이 원래 성능을 충족하지 못한다고 놀라지 마세요. 한동안은 작동할 수 있지만, 새 기판만큼 수명이 길지는 않을 것입니다.
수리 범주 및 원리 개요
대략 PCB 수리는 배선/패드 복원, 부품 교체, 청소의 세 범주로 나눌 수 있습니다.
배선 및 패드 복원 접근법
구리 배선이나 패드가 손상되면 그 전기 경로를 다시 만드는 것이 목표입니다.
- 와이어 점퍼: 끊어진 배선의 경우, 얇은 절연 와이어를 사용하여 간격을 메울 수 있습니다. 솔더 마스크를 조심스럽게 긁어내고 노출된 배선 끝에 와이어를 납땜합니다.
- 전도성 에폭시: 이는 전기를 전도하는 금속 필러를 포함합니다. 작은 균열이 있으면 전도성 에폭시를 채우고 약간의 열로 경화시킵니다. 고전류 경로에는 덜 이상적이지만 신호선에는 유용합니다.
- 배선 리볼링 또는 도금: 극단적인 경우, 수리 샵은 패드를 리볼링합니다. 물리적 손상을 고치려면 손상된 부분을 녹여 부품을 다시 납땜하는 것이 포함될 수 있습니다.
각 방법은 정밀도를 필요로 합니다. 연결성뿐만 아니라 절연도 복원해야 합니다. 사용되는 재료는 기판의 구리 전도성과 밀접하게 일치해야 합니다. 그리고 당연히 멀티미터로 연속성을 확인해야 합니다.
부품 수준 개입 및 리플로우 개념
부품을 제거하려면 납땜 인두와 솔더 윅을 사용하고, 들어올릴 때 PCB 패드가 들려지지 않도록 열을 고르게 적용하는 데 주의를 기울여야 합니다. 고르게 적용된 열은 PCB 패드를 들어 올리지 않고 오래된 부품을 쉽게 제거할 수 있습니다. 좋은 플럭스는 납땜 재료의 표면 장력을 줄입니다(재료가 적용 지점에 도달하면 자유롭게 흐릅니다). 따라서 교체 부품을 장착할 때는 납땜하기 전에 올바르게 위치시켜야 합니다(그리고 PCB에 재납땜). 작은(소형) SMD 부품은 일반적으로 리플럭스하고 핫 에어 리플로우로 설치합니다. 반대로, 관통구 부품은 일반적으로 조절된 납땜 인두를 사용하여 PCB에 납땜합니다. 리플로우만으로는 항상 충분하지 않을 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. PCB의 층 구조를 이해하면 내부 배선이나 비아를 손상시키지 않고 열을 안전하고 효과적으로 적용할 수 있습니다. 부품 수준 수리는 근본적으로 정밀 납땜에 관한 것입니다.
개입 후 청소 및 보호 방법
납땜 후 고순도 이소프로필 알코올로 기판을 닦으세요. 청소되지 않은 플럭스는 시간이 지나면 부식성이 될 수 있습니다. 확대경을 사용하여 솔더 튀김과 들려진 패드를 찾아보세요. 납땜하는 동안 실수로 만들었을 수 있는 의도치 않은 브리지를 확인하세요. 미세한 솔더 조각을 남겨두면 나중에 단락을 일으킬 수 있습니다.
원래 기판에 수리된 영역 위에 컨포멀 코팅이나 솔더 마스크가 있었다면 다시 적용하세요. 아크릴 코팅이 있는 “수리 펜”으로 작은 부위를 덮을 수 있습니다. 마지막으로 기판에 전원을 공급하고 작동을 확인하세요. 첫 테스트에서는 과전류 제한 전원을 사용하는 것이 좋습니다. 뭔가 놓쳤을 경우를 대비해서요. 이상적으로는 기판을 전체 기능 테스트에 통과시켜야 하지만, 최소한 수정이 예상 신호 경로를 복원했는지 확인하세요.
대부분의 “수리”는 피할 수 있는 설계에서 비롯됩니다
현장 고장을 유발하는 빈번한 DFM 관련 문제
1) 불충분한 간격: 배선이 너무 좁게 또는 너무 가까이 라우팅되면, 에칭 또는 도금 중 작은 이동으로 단락이나 단선을 유발할 수 있습니다. 간격 부족은 생산 중 단락을 자주 유발합니다. 작은 등록 오류가 현장에서 큰 골칫거리가 됩니다.
2) 열악한 패드/비아 설계: 패드에 너무 가까게 드릴된 구멍이나 고리가 쉽게 찢어질 수 있습니다. 잘 설계되지 않은 비아는 신호 무결성을 저하시키거나 도금 실패를 유발할 수 있습니다.
3) 지나치게 복잡한 패널화: 미리 생각하지 않으면 설계자는 어색한 기판 윤곽이나 패널 레이아웃을 생산할 수 있습니다. 이는 재료를 낭비하고 부서지기 쉬운 가장자리를 만들 수 있습니다.
4) 공차 무시: 비표준 또는 저품질 부품을 사용하면 조립 실패를 유발할 수 있습니다. 마찬가지로 솔더 마스크 확장을 위한 IPC 표준을 따르지 않으면 제조 결함을 유발할 수 있습니다.
초기 설계 규칙이 나중의 수정 필요를 예방하는 방법
항상 제조업체의 최소값 이상의 배선 폭과 간격을 사용하세요. 예를 들어, JLCPCB는 성능을 유지하면서 배선 폭과 간격을 생산 능력에 맞추라고 권장합니다. 이는 의도치 않은 단락 없이 기판이 올바르게 에칭되도록 합니다. 중요한 배선은 짧게 유지하고 완만한 각도를 사용하세요. JLCPCB 레이아웃 가이드의 조언: “배선을 짧고 직접적으로 유지하세요. 45° 각도를 사용하고, 90° 각도는 사용하지 마세요”. 이는 에칭을 도울 뿐만 아니라 신호 무결성을 유지하고 반사 문제를 줄입니다.
다층 기판에서는 견고한 접지/전원 평면을 사용하세요. 연속적인 접지 평면은 저임피던스 복귀 경로를 제공합니다. 고속 배선을 절대 접지 평면 분할 위로 라우팅하지 마세요. 잘못된 전원/접지 계획은 EMI와 단락을 유발합니다. 바이패스 캐패시터를 IC 전원 핀에 매우 가깝게 배치하세요. SMD 캐패시터와 같은 중요한 부품을 전원 핀에 가깝게 배치하여 노이즈를 줄입니다. 이 간단한 규칙은 안정성을 개선하고, 그렇지 않으면 임의 충돌처럼 보일 수 있는 전원 관련 고장을 방지합니다.
흔한 결함을 제거하는 제조 공정 제어
완벽한 설계도 제조 공정이 우리 손에 없으면 실패할 수 있습니다. 전문 PCB 제조업체는 조립 및 제조에 대한 엄격한 제어를 사용합니다:
- 입고 자재 검사: 공정은 원자재로 시작합니다. JLCPCB와 기타 업체는 라미네이트, 프리프레그, 구리 포일을 사양 준수 여부로 검증합니다. 저품질 재료는 박리나 잘못된 임피던스를 유발할 수 있으므로, 이 단계에서 초기에 문제를 제거합니다.
- 공정 중 검사: 모든 제조 단계에서 기술자나 기계가 기판을 검사합니다. 정렬되지 않은 마스크나 드릴 오류를 즉시 발견하면, 고객의 조립이 실패할 때 발견하는 것보다 낫습니다. 이는 스크랩률과 재작업을 줄입니다.
- 전기 테스트: 제조 후 기판은 연속성 및 절연 테스트를 거칩니다. 플라잉 프로브나 베드 오브 네일 테스터가 모든 넷에서 예상치 못한 단락이나 단선을 확인합니다. 열린 배선이나 의도치 않은 연결은 플래그됩니다. 이는 각 베어 보드가 설계의 전기 네트워크와 일치하는지 확인합니다.
- 자동 광학 검사(AOI): 고해상도 카메라가 미세한 오류를 스캔합니다. AOI 시스템은 누락된 구리 특성, 잘못된 솔더 마스크, 간격 문제를 찾습니다. 예를 들어, AOI는 사람이 놓칠 수 있는 작은 패드 오프셋이나 약간의 에칭 언더컷을 발견합니다.
- 완제품 테스트: 마지막으로, 모든 PCB 조립 업체는 제품 출하 전에 전원으로 기능 테스트를 수행합니다. 이 단계는 베어 보드 제조를 넘어서지만, 현장 고장을 방지하는 데 중요합니다.
전문적 접근: 수리보다 예방 우선
이 모든 것을 고려할 때, 가장 현명한 전략은 예방입니다. 노련한 PCB 공급업체와 협력하고 설계 모범 사례를 따르면 수리를 고려해야 할 일이 극히 줄어듭니다. 전문적 마인드셋이 차이를 만드는 방법:
경험 많은 PCB 제조업체와 파트너십의 이점
JLCPCB와 같은 회사는 DFM 문제를 위해 제출된 거버 파일을 검토하는 엔지니어링 팀을 보유하고 있습니다. 생산 전 문제에 대해 조언할 수 있습니다. 이 추가적인 검토는 놓친 것을 발견하고 수정할 수 있습니다. 입증된 제조업체는 업계 표준을 따릅니다. JLCPCB는 기본적으로 IPC 클래스 2(산업용)로 제조합니다. 이는 원래 사양을 충족하는 기판을 생산합니다. 대조적으로, DIY 수리는 그러한 보장이 없습니다.
전문 제조업체는 정밀 에칭, 자동 도금, 포괄적인 QC를 사용합니다. 앞서 언급한 바와 같이 AOI 및 전기 테스트와 같은 공정은 돋보기로는 결코 발견할 수 없는 결함을 발견합니다. 결과는 처음부터 더 많은 성공입니다. 실제로, 전문가와 파트너십을 맺는 것은 제대로 하는 방법을 아는 팀을 고용하는 것과 같습니다. 그 전문성은 향후 훨씬 적은 골칫거리로 이어집니다.
수리가 필요 없는 견고한 설계를 위한 핵심 DFM 지침

1) 부품 수 최소화: 부품 수가 적을수록 고장 지점이 적습니다. DFM 원칙 #1은 신뢰성을 높이고 비용을 낮추기 위해 설계에서 부품 수를 최소화하는 것입니다.
2) 부품 및 풋프린트 표준화: 일반적으로 사용 가능한 패키지와 크기를 사용하세요. 표준 부품은 조립 및 테스트를 간소화합니다. 부품 및 재료를 표준화하면 비용을 절약하고 리드 타임을 단축하는 데 도움이 됩니다.
3) 조립 용이성을 위한 설계: 조립이 다른 사람의 일이더라도 부품이 배치되는 방식을 고려하세요. DFM에 따르면 부품은 부드럽게 맞춰지고 픽앤플레이스 머신을 위한 간격이 있어야 합니다. 실제로 이는 가능한 한 정렬된 핀-1 표시기, 다이오드/IC의 균일한 방향, 패드 사이에 끼인 솔더 마스크가 없음을 의미합니다.
4) 정밀한 배선/비아 규칙 준수: 일관된 스택업을 사용하고 최소 드릴 및 배선 사양을 준수하세요. DFM 체크리스트는 설계자에게 최소 배선/간격(5mil/5mil 이상)을 준수하고 비아 고리가 너무 작지 않은지 확인하도록 상기시킵니다. 이러한 규칙을 위반하면 기판이 고장나는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 회로 기판 수리 키트는 보통 무엇을 포함하나요?
A: 미세 팁 납땜 인두, 솔더, 플럭스, 솔더 윅, 집게, 작은 와이어가 포함됩니다. 간단한 수정에는 좋지만, 심각하거나 전문적인 수리에는 적합하지 않습니다.
Q: PCB 수리 서비스를 사용하고 기판을 교체하지 않아야 할 때는 언제인가요?
A: 기판이 드물고, 비싸거나, 대체할 수 없는 경우에만 해당됩니다. 그렇지 않으면 기판을 교체하는 것이 더 저렴하고 신뢰할 수 있습니다.
Q: PCB를 고치는 데 필요한 기본 도구는 무엇인가요?
A: 좋은 납땜 인두, 플럭스, 솔더 윅, 솔더가 필요합니다. SMD 작업의 경우, 핫 에어, 집게, 확대경이 매우 도움이 됩니다.
Q: PCB 수리를 위해 특별한 교육이 필요한가요?
A: 간단한 수정에는 필요하지 않지만, 적절한 수리는 연습이 필요합니다. 열악한 기술은 더 많은 손상을 유발할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......