PCB 소재 가이드: 종류, 선택 및 성능에 미치는 영향
1 분
- PCB 소재의 기초
- 인기 PCB 소재 종류
- 소재 선택에 영향을 미치는 요소
- 소재가 PCB 신뢰성에 미치는 영향
- PCB 소재 조달 및 테스트
- PCB 소재의 새로운 트렌드
- 결론:
PCB 소재 가이드: 종류, 선택 및 성능에 미치는 영향
만약 PCB 소재들 이 말할 수 있다면, FR-4는 아마 “나는 전자 산업의 80%를 책임지고 있는데도 아무도 날 제대로 알아주지 않아”라고 말할 것입니다. Rogers는 “나는 특별해서 비싸”라고 자랑할 테고, Polyimide는 말 그대로 구부러지며 “나는 휘지만 부러지지 않아”라고 말하겠죠.
이 블로그의 목적은 여러분께 이용 가능한 PCB 기판 종류와 그 소재들이 PCB의 성능, 열 안정성, 신호 무결성, 그리고 전체 수명에 어떤 영향을 미치는지 소개하는 것입니다. PCB 소재 선택은 두 가지에 따라 결정됩니다: 응용 분야와 설계의 복잡도입니다. 오늘날 취미용으로는 FR4가 최선의 선택이지만, 언제 한계에 부딪히는지 살펴볼 것입니다. 고도나 우주 같은 극한 환경에서 어떤 소재가 최고의 성능을 보이는지, 이 가이드가 모두 다룹니다.
PCB 소재의 기초
기판을 선택하기 전에 PCB 소재가 실제로 무엇을 하는지 이해하는 것이 도움이 됩니다. “그냥 PCB의 초록색 부분”이 아닙니다. 소재는 전기적 특성, 열 성능, 기계적 강성, 심지어 제조 가능성까지 제어합니다.
기판이 회로 기판 내구성에서 맡는 역할
기판은 PCB의 기초입니다. 다음의 역할을 수행합니다:
- 구리 트레이스를 고정
- 층간 절연 제공
- 열에 대한 치수 안정성 유지
- 습기와 노화 저항
약한 기판은 리플로 솔더링 중 PCB를 휘게 하거나, 열 사이클에서 비아를 균열 내고, 스펀지처럼 습기를 흡수해 “팝콘” 현상을 일으킬 수 있습니다. 기판은 임피던스 안정성에 큰 영향을 미칩니다. 열등한 기판은 값싼 가구와 같은 전자제품이 됩니다. 보기에는 괜찮지만 하중이 가면 쓸모가 없어집니다.
평가할 핵심 특성:
소재 특성은 실제 조건에서 보드가 어떻게 작동하는지를 정의합니다. 소재는 “빅 3”로 평가할 수 있습니다:
1) 유리 전이 온도 (Tg):
PCB 소재의 한 특성은 유리 전이 온도(Tg)입니다. 이는 PCB가 유리 상태에서 고무 상태로 전환되는 온도를 의미합니다. 소재마다 다른 Tg를 가집니다.
- 표준 FR-4: 130–140°C
- 고Tg FR-4: 170–180°C
- 폴리이미드: 250–400°C
무연 납땜 공정의 고온에서는 고Tg 소재가 더 신뢰할 수 있습니다. 폴리머는 휘터 제작에도 적합하며, JLCPCB는 이 소재로 제품을 생산합니다.
2) 열 팽창 계수 (CTE):
CTE는 열에 따라 소재가 얼마나 팽창하는지를 제어합니다. CTE가 높을수록 비아가 튀어나올 수 있습니다. 낮은 CTE가 항상 요구됩니다. CTE를 PCB의 “인내심”이라고 생각하세요. 낮을수록 좋습니다.
3) 유전 상수 (Dk) & 손실 탄젠트 (Df):
유전 상수(Dk)와 손실 탄젠트(Df)는 PCB의 전기적 성능과 임피던스 특성을 직접 결정합니다. 낮은 Dk는 더 빠른 신호 전파를 가능하게 하고, 낮은 Df는 신호 손실을 줄입니다. RF 엔지니어들은 사진작가가 렌즈 선명도에 집착하듯 이 매개변수에 집착합니다. Dk와 Df는 유전체 소재를 조사할 때 주요 관심사입니다.
인기 PCB 소재 종류
PCB 소재는 저렴한 FR-4부터 주말 피자 예산보다 비싼 고주파 라미네이트까지 계층을 이룹니다.
표준 응용을 위한 FR-4 및 변형
FR-4는 PCB 기판의 스위스 아미 나이프로 불릴 정도로 저렴하고 강하며 제조가 쉽습니다. 변형은 다음과 같습니다:
- FR-4 표준 Tg (130°C)
- FR-4 중간 Tg (150–160°C)
- FR-4 고Tg (170–200°C)
FR-4는 주로 다음에 사용됩니다:
- MCU
- 전원 공급 장치
- IoT 기기
하지만 다음应用中에서는 FR4를 피하세요:
- 5G
- 마이크로파 무선
- 10–20 GHz 이상의 고속 SerDes
고주파 소재 (Rogers, Teflon)
RF 및 고속 설계에서는 FR-4가 시끄운 이웃이 되며, GHz 대역에서 유전 손실이 커져 신호가 일관성 없어집니다.
| 소재 | Dk | 응용 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 안테나, 5G, RF 모듈 |
| RO4003C | 3.38 | 저비용 RF 보드 |
| RT/Duroid 5880 | 2.20 | 위성, 레이더 |
| Teflon/PTFE | 2.1–2.4 | 초저손실 RF |
이 소재들은 고주파에서 유전 손실을 보상하기 위해 다음을 사용합니다:
- 낮고 안정적인 유전 상수
- 초저 손실 탄젠트
- 뛰어난 온도 성능
이 소재들은 FR-4보다 비싸고 특수 제조가 필요해 생산 시간도 더 걸립니다.
유연 PCB 기판:
유연 PCB 는 높은 내열성과 뛰어난 휘어짐 성능으로 알려진 폴리이미드 기판을 사용합니다. 이 유연 PCB는 여러 번 구부릴 수 있도록 설계되어 다음에 응용됩니다:
- 웨어러블
- 폴더블 기기
- 항공우주
일부 응용에서는 기계적 움직임이 있는 설계에 리지드-플렉스 소재를 고려해야 합니다. 두께가 5 mils에 불과해 좋은 신호 무결성을 달성할 수 있습니다.
소재 선택에 영향을 미치는 요소
적절한 PCB 소재 선택은 적절한 CPU 선택과 유사합니다: 가격, 성능, 미래 성능 요구사항 사이의 절충입니다.
비용 대 성능 트레이드오프
- FR-4: 저렴, 다용도
- 고Tg FR-4: 약간 비쌈, 더 나은 신뢰성
- Rogers/PTFE: 프리미엄 가격, 프리미엄 RF 성능
- 폴리이미드: 높은 비용, 유연성 및 고온 안정성
- 세라믹: 매우 높은 비용, 탁월한 열 특성
환경 및 열적 고려사항
실험실에서 만든 회로는 실제 조건에서도 작동해야 합니다. 예: PCB는 진공에 있지 않습니다(위성에 있지 않은 한). 다음을 고려하세요:
- 작동 온도
- 습도 노출
- 진동 및 충격
- 화학 저항성
- 열 방산 요구사항
소재가 PCB 신뢰성에 미치는 영향
소재 선택은 PCB 수명, 신호 안정성, 현장 고장률에 직결됩니다.
기판이 신호 무결성에 미치는 영향
PCB 소재는 임피던스, 크로스토크, 타이밍 스큐, EMI 동작에 직접적인 영향을 줍니다. 고주파에서 신호의 에너지는 기판의 유전체 사이를 흐릅니다. FR-4 변형만으로도 ±10% 임피던스 드리프트를 일으킬 수 있습니다. Rogers는 RF 경로, 안테나, SerDes, 차동 쌍에 적합한 빠른 공차를 유지합니다. 신호 무결성은 다음에 크게 의존합니다:
- 일관된 유전 상수
- 저손실 탄젠트
잘못된 소재 선택으로 인한 일반적인 실패
다음은 소재 실패로 인한 주요 고장들입니다:
- 비아 배럴 균열: 높은 CTE 소재를 많은 열 사이클과 함께 사용할 때
- 박리: 낮은 Tg FR-4를 리플로 중에 사용할 때
- 임피던스 불일치: GHz 설계에 FR-4를 사용할 때
- 습기 흡수 실패: 습한 환경에서 폴리이미드나 FR-4를 사용할 때
- 유전 파괴: 고전압 회로에 단순 PCB 기판을 사용할 때
PCB 소재 조달 및 테스트
소재를 결정한 후, 다음 과제는 적절한 공급업체를 찾고 품질을 검증하는 것입니다.
공급업체 평가 체크리스트
신뢰할 수 있는 PCB 소재 공급업체는 다음을 제공해야 합니다:
- 일관된 Dk/Df 제어
- 상세한 데이터시트
- IPC-4101 준수
- RoHS/REACH 인증
- UL94 가연성 등급
기본 소재 적격성 테스트
대량 생산 전에 적격성 테스트를 수행하세요:
공급업체가 이 테스트를 통과하지 못하면 정중히 주문을 거절하세요.
PCB 소재의 새로운 트렌드
기술이 발전함에 따라 오늘날 선택하는 소재는 더 높은 주파수와 더 작은 피처 사이즈를 수용해야 하며, 환경 규정도 따라야 합니다.
지속 가능 및 무연 혁신
- 할로겐 프리 FR-4
- 재활용 가능 기판
- 바이오 기반 라미네이트
- 저탄소 제조 공정
- 무연 호환 고Tg 소재
환경 규정 준수는 글로벌 시장에서 더 이상 선택이 아닙니다.
5G 및 자동차 요구사항
- mmWave를 위한 초안정 Dk/Df
- 고온 안정성 (150–200°C)
- 낮은 EMI 방출
- 신뢰성을 위한 낮은 CTE
- 높은 열전도율
- EV 전력전자를 위한 고전압 능력
ADAS 레이더에서 EV 충전기까지, 소재 과학은 차세대 전자제품의 중추입니다.
결론:

올바른 PCB 소재 선택은 보드 설계에서 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 기판 한계는 제조사 웹페이지의 데이터시트에서 확인할 수 있으며, 고주파에서 손실도 명시되어 있습니다. 여기에 성능 매트릭스가 포함된 소재 목록이 있습니다:
| 소재 종류 | 비용 | 성능 | 최적 용도 |
| 표준 FR-4 | 낮음 | 좋음 | 소비자 전자제품 |
| 고Tg FR-4 | 중간 | 더 나은 열 신뢰성 | 산업, 자동차 |
| Rogers/PTFE | 높음 | 탁월한 RF & 고속 | 5G, RF 및 마이크로파 |
| 폴리이미드(유연) | 높음 | 유연 + 고온 | 웨어러블 및 항공우주 |
| 금속 코어 | 중간 | 뛰어난 열 처리 | LED 및 전력 보드 |
| 세라믹 | 매우 높음 | 탁월한 열-전기 동작 | 레이더 및 항공우주 |
이제 설계자는 Dk, Df 및 기타 소재 상수를 알고 있으므로 적절한 기판을 선택하는 것은 그들의 몫입니다. 이러한 기판으로 신호 성능을 극적으로 향상시키고 크로스토크를 줄일 수 있습니다. 그러나 저주파, 비중요 신호에 고품질 기판을 사용하는 것은 비싼 실수입니다. 핵심은 저비용으로 작동하면 그냥 사용하는 것입니다.

지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......