Rogers vs PTFE vs 테플론(Teflon): 고주파 설계를 위한 최적의 PCB 라미네이트 선택
1 분
- PCB 설계에서 재료 선택이 중요한 이유
- 재료 이해하기
- 실제 영향: 전송선 예시
- 올바른 재료 선택
- 결론
FR4가 가장 인기 있는 재료이지만, 이 PCB 적층판은 고주파에서 신호 성능을 저하시킬 수 있어 고주파 PCB에 항상 사용되지는 않습니다. 잘못된 전도 재료로 구성되어 있어서가 아니라, 기판 유전체 특성에 실제 원인이 있습니다. 유전체 자체가 고주파에서 신호를 감쇠시킵니다. 이 분야에서 많은 연구 끝에 정말 좋은 재료들을 얻게 되었습니다. 고성능 PCB를 위한 세 가지 대안은 Rogers, PTFE, Teflon 적층판입니다. 이들은 더 나은 유전체 제어, 더 낮은 신호 손실, 우수한 열적 안정성을 제공합니다. 하지만 비용 측면에서 표준 FR4와 상당히 다릅니다. 이 가이드에서는 다음을 다루겠습니다:
- Rogers, PTFE, Teflon 적층판의 기초
- 유전 상수, 손실, 열적 성능 비교
- 재료 선택이 RF용 PCB 트레이스에 미치는 영향을 보여주는 상세 설계 예시 제공
PCB 설계에서 재료 선택이 중요한 이유
적층판의 두 가지 주요 전기적 특성이 고주파 회로에서 어떻게 동작하는지를 정의합니다:
1. 유전 상수 (Dk 또는 εr):
신호 전파 속도를 결정합니다. Dk 값이 낮을수록 신호 속도가 빠르고 파장이 길어집니다. 재료의 유전 상수는 트레이스의 임피던스 계산에도 영향을 미칩니다. Rogers는 일반적으로 Dk = 2.2~6.5를 제공하고, PTFE/Teflon은 보통 ~2.1입니다.
2. 손실 탄젠트 (Df 또는 tan δ):
유전체 손실(RF 에너지가 얼마나 열로 손실되는지)을 나타냅니다. 손실 탄젠트가 낮을수록 효율이 높습니다. 아래 표는 FR4, Rogers, PTFE를 비교한 것입니다:
● FR-4: 1 GHz에서 ~0.015–0.02
● Rogers RO4350B: ~0.0037
● PTFE/Teflon: ~0.0002–0.0009
재료 이해하기
1. Rogers 적층판
Rogers Corporation은 다양한 고주파 PCB 적층판(예: RO4000, RO3000 시리즈)을 생산합니다. 구성에는 탄화수소-세라믹 또는 PTFE 복합재가 포함됩니다.
적층판 특성 덕분에 낮은 손실로 인해 수백 MHz에서 수십 GHz까지 우수한 성능을 보입니다. Rogers는 다른 고주파 재료보다 열에 대한 안정성이 뛰어납니다. 특히 레이더, 위성, 정밀 RF 기술에 사용됩니다.
2. PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌) 적층판
주파수에 따른 유전 상수 변화가 극히 낮은 폴리머의 일종입니다. 모든 재료 중 가장 낮은 손실을 보이지만 열에 더 많은 영향을 받습니다. 전기 신호 처리 특성이 매우 우수하지만 기계적으로 매우 부드러워서 온도에 따라 구리 레이어가 팽창하거나 수축할 수 있습니다. 의료 및 레이더 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
3. Teflon 적층판
Teflon은 PTFE의 브랜드명입니다(DuPont/Chemours에서 등록). PCB 용어에서 "Teflon 보드"는 일반적으로 PTFE 기반 PCB를 의미합니다. PTFE와 동일한 저손실, 저Dk 특성을 가지지만, "Teflon"은 종종 순수 PTFE 또는 PTFE 복합재를 지칭합니다. 부드러운 특성 때문에 특수 제조 공정이 필요합니다. 주로 초고주파 마이크로웨이브 보드(>10 GHz), 항공우주 통신에 사용됩니다.
실제 영향: 전송선 예시
실제 예시를 살펴보겠습니다: 10 GHz에서 50 Ω 마이크로스트립 트레이스 설계. PCB 두께를 0.8mm, 구리 두께를 35 μm로 가정합니다. 50 Ω 임피던스에 필요한 트레이스 폭을 계산해 보겠습니다.
1. 케이스 A: Rogers RO4350B
Dk = 3.48, Df = 0.0037, 마이크로스트립 임피던스 공식 사용:
● 필요 폭 ≈ 1.6 mm
● 감쇠 ≈ 0.26 dB/inch
2. 케이스 B: PTFE/Teflon
Dk = 2.1, Df = 0.0005, 마이크로스트립 임피던스 공식 사용:
● 필요 폭 ≈ 2.45 mm
● 감쇠 ≈ 0.04 dB/inch
3. 케이스 C: FR-4 (비교용)
Dk ≈ 4.4, Df ≈ 0.017, 마이크로스트립 임피던스 공식 사용:
● 필요 폭 ≈ 1.35 mm
● 감쇠 ≈ 0.82 dB/inch (10 GHz에서 상당한 신호 손실)
Dk가 낮을수록 동일한 임피던스에 더 넓은 트레이스가 필요합니다. 이는 보드 면적에 영향을 줄 수 있습니다. PTFE/Teflon은 극도로 낮은 손실 탄젠트로 인해 초고주파에서 FR-4는 물론 Rogers보다도 훨씬 뛰어난 성능을 보입니다. Rogers는 순수 PTFE/Teflon보다 가공이 더 쉽습니다.
올바른 재료 선택
Rogers를 선택해야 할 때:
● ~20 GHz까지의 중고주파 설계
● 성능과 제조성 사이의 균형이 필요한 경우
● RF와 디지털 섹션이 모두 있는 혼합 신호 보드
PTFE/Teflon을 선택해야 할 때:
● 초저손실이 필요한 경우 (레이더, 위성 통신)
● 20 GHz 이상의 주파수
● 극한 조건(우주)에서의 높은 신뢰성
결론
Rogers, PTFE, Teflon 간의 결정은 다음에 따라 달라집니다:
● 주파수 및 손실 예산
● 제조 역량
● 예산
● 기계적 제약
이 모든 내용은 이 블로그에서 매우 상세하게 다루고 있습니다. 많은 RF 설계자에게 Rogers RO4350B는 20 GHz까지의 "최적점"입니다. 최첨단 초저손실 시스템의 경우 PTFE/Teflon은 여전히 타의 추종을 불허합니다. 고주파 재료를 사용하면 항상 일부 제조상의 어려움이 발생합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......