CTE 불일치 스트레스 감소: 더 신뢰할 수 있는 PCB를 위한 실용적인 방법
2 분
- PCB 재료의 CTE 불일치 이해
- CTE 불일치가 PCB 성능에 미치는 영향
- CTE 불일치를 최소화하기 위한 설계 전략
- CTE 불일치 제어를 위한 제조 솔루션
- CTE 불일치 관리에서 JLCPCB의 전문성
- CTE 불일치 스트레스에 대한 FAQ
핵심 요약
CTE 불일치(FR4의 높은 Z축 CTE 대 구리)는 무연 리플로우 및 열 사이클링 하에서 더욱 악화되는 PCB 휨, 비아 균열, 층간 박리, 솔더 피로를 유발하는 열응력을 만들어냅니다. 대칭 스택업과 균형 잡힌 구리 배분, 고Tg/저CTE 재료, 엄격한 공정 제어(적층, 냉각, 수분, 일관된 비아 도금)로 완화하세요.
표준 FR4의 Z축 열팽창계수가 최대 70 ppm/°C에 달하는 반면 구리는 17 ppm/°C에 불과하다는 것을 알고 계셨나요? 보드가 가열될 때 이 두 재료의 팽창은 4배나 차이가 납니다. CTE 불일치라고 불리는 이 차이가 인쇄 회로 기판의 휨, 솔더 조인트 균열, 층간 박리의 가장 빈번한 근본 원인 중 하나입니다. 리플로우 후 구부러진 PCB나 도금 관통홀의 불가사의한 배럴 균열을 경험하셨다면 CTE 불일치가 원인이었을 가능성이 높습니다. 더 얇은 보드, 더 작은 부품, 더 높은 무연 리플로우 온도로 인해 이 열팽창 차이를 관리하는 것은 그 어느 때보다 중요한 문제입니다.
오늘 우리는 CTE 불일치가 무엇인지, 보드의 장기 신뢰성에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 설계와 제조 모두에서 이를 제어하는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 JLCPCB와 같은 현대 제조업체가 정교한 공정 제어와 재료 선택을 통해 이 문제를 어떻게 처리하는지도 살펴보겠습니다.
PCB 재료의 CTE 불일치 이해
CTE 불일치란 무엇이며 왜 발생하는가
모든 재료는 가열 시 팽창하고 냉각 시 수축합니다. 이 거동은 도씨(°C)당 백만분의 일(ppm/°C)로 표시되는 열팽창계수(CTE)로 측정됩니다. 문제는 PCB가 하나의 재료로 구성되지 않는다는 것입니다. 각각 CTE 값을 가진 구리 박막, 수지-유리 라미네이트, 솔더, 실리콘 부품의 복합물로 구성됩니다. 서로 다른 CTE 값을 가진 두 결합 재료는 온도 변화 시 서로 다른 비율로 팽창하려 합니다. 물리적으로 결합되어 있기 때문에 이는 계면에서 내부 기계적 응력을 유발합니다.
일반적인 PCB 관련 재료의 CTE 값:
| 재료 | CTE X-Y축 (ppm/°C) | CTE Z축 (ppm/°C) | 비고 |
|---|---|---|---|
| FR4 라미네이트 | 14~17 | 50~70 | Z축 CTE는 Tg 이상에서 급등 |
| 구리 | 17 | 17 | 등방성 팽창 |
| 무연 솔더 (SAC305) | 21~23 | 21~23 | 공융 SnPb보다 높음 |
| 실리콘 (IC 다이) | 2.6~3.1 | 2.6~3.1 | 매우 낮은 CTE |
| 세라믹 (BGA 기판) | 6~7 | 6~7 | 실리콘과 FR4 사이 |
| 알루미늄 (방열판) | 23 | 23 | 등방성 팽창 |
| 폴리이미드 (플렉스) | 12~20 | 12~20 | 배합에 따라 다름 |
FR4의 Z축 CTE가 X-Y축 값보다 훨씬 높다는 것에 주목하세요. 이 비등방성은 특히 반복적인 열 사이클링을 견뎌야 하는 도금 관통홀 비아에서 신뢰성 불량의 핵심 요인입니다.
보드 휨과 신뢰성에 미치는 일반적인 영향
다층 PCB는 무연 솔더링을 위해 최고 온도 245~260°C에 도달하는 리플로우 오븐에서 처리되며, 각 레이어는 자체 방식으로 팽창합니다. 수지 시스템은 유리전이온도(Tg) 이상의 온도에서 연화되고 Z축 CTE가 더욱 증가할 수 있습니다. 이 불균형적인 성장은 여러 가지 명백하고 잠재적인 문제를 야기합니다. 가장 명백한 영향은 보드 휨입니다. IPC-A-600은 표면 실장 보드의 최대 휨이 0.75%여야 한다고 규정합니다. 즉 100mm 보드는 0.75mm 이상 휘어서는 안 됩니다. 구리가 많은 부분과 적은 부분 사이의 CTE 불일치 초과가 이 한계를 쉽게 넘을 수 있습니다.
다른 신뢰성 영향:
- Z축 팽창 스트레스로 인한 도금 관통홀 배럴 균열.
- 구리-라미네이트 층간 박리.
- BGA 패드 아래에서 수지가 파단되는 패드 크레이터링.
- 반복되는 열 사이클링의 솔더 조인트 피로.
- 레이저 드릴 비아를 사용하는 HDI 스택업에서의 마이크로비아 균열.
이러한 불량들이 항상 즉각적으로 나타나는 것은 아닙니다. 수백 또는 수천 번의 열 사이클에 걸쳐 누적되므로 자동차, 항공우주, 의료기기와 같은 고신뢰성 용도에서 특히 위험합니다.
CTE 불일치가 PCB 성능에 미치는 영향
열응력, 층간 박리, 솔더 조인트 불량
CTE 불일치로 인한 기계적 응력의 예측 가능한 패턴이 있습니다. CTE 값이 다른 두 재료를 결합하고 온도 변화를 가하면, 발생하는 열응력은 두 재료 간의 CTE 차이, 온도 변화, 탄성 특성에 기반하여 추정할 수 있습니다. 단순화된 예시로, 계면에서의 열 변형은 CTE 차이에 온도 변화를 곱한 것에 비례합니다. 공식으로 표현하면:
열 변형 = (CTE1 - CTE2) × ΔT
CTE1, CTE2, ΔT는 두 재료가 스트레스 없이 자유롭게 팽창할 때의 온도 변화입니다. 이는 기본 구동 요인을 제공하며 실제 응력은 형상, 탄성 계수, 구속 조건에 의해 결정됩니다. FR4(X-Y CTE = 14~17 ppm/°C) 위의 BGA 부품(세라믹 기판 CTE = 7 ppm/°C)을 예로 들면, 실온과 리플로우 최고 온도 사이의 200°C 온도 변화 시 변형은 약 (17 - 7) × 200 = 2,000 마이크로스트레인으로 추정됩니다. 이 변형은 솔더 조인트, 특히 중립점에서 가장 멀리 떨어진 외부 볼에 집중됩니다.
계면 응력이 레이어 간 결합 강도를 초과하면 층간 박리가 발생합니다. 다층 PCB에서 구리 박막과 프리프레그 수지 사이의 계면이 일반적으로 가장 취약합니다. 이는 갇힌 수증기가 리플로우 온도에서 매우 빠르게 팽창하는 팝콘 효과라는 현상으로 인해 수분 흡수에 의해 악화됩니다. CTE 불일치로 인한 솔더 조인트 불량은 피로의 결과입니다. 각 열 사이클에서 솔더는 일부 소성 변형을 겪습니다. 시간이 지남에 따라 미세 균열이 발생하고 조인트가 파단될 때까지 확장됩니다. 코핀-맨슨 관계는 일반적으로 순환 변형 범위를 기반으로 솔더 조인트 피로 수명을 추정하는 데 사용됩니다.
계산 방법 및 예측 도구
제조에 확정하기 전에 엔지니어들은 여러 가지 방법으로 CTE 불일치의 영향을 정량화하고 예측할 수 있습니다. 기본적인 수계산부터 고급 시뮬레이션 도구까지 다양합니다.
- 분석적 계산에서는 라미네이트 이론을 사용하여 다층 스택업의 유효 CTE를 추정합니다. 고전적 라미네이트 이론(CLT)은 각 레이어를 알려진 특성을 가진 것으로 간주하고 복합 거동을 계산합니다.
- ANSYS, Abaqus, Siemens Simcenter와 같은 유한 요소 분석(FEA) 소프트웨어를 사용하여 전체 3D 열기계적 응답을 모델링합니다. 이들은 휨, 응력 집중, 피로 수명을 예측할 수 있습니다.
- IPC-TM-650 방법 2.4.41은 열기계분석(TMA)에 의한 라미네이트 재료의 CTE 결정을 위한 표준화된 테스트 절차를 제공합니다.
- 코핀-맨슨 피로 모델은 평균 응력 및 크리프 효과를 포함하는 수정 모델로 변형 사이클의 진폭에 따라 솔더 조인트 수명을 모델링하는 데 사용됩니다.
리플로우 중 휨을 시뮬레이션하는 도구는 EDA 플랫폼에 통합되어 설계자가 초기 단계에서 문제 영역을 식별할 수 있습니다.
CTE 불일치를 최소화하기 위한 설계 전략
대칭 스택업과 균형 잡힌 구리 배분
CTE 불일치 영향을 처리하는 가장 좋은 해결책은 처음부터 레이어 스택업을 올바르게 하는 것입니다. 대칭 스택업은 레이어 배열이 보드 중심을 기준으로 반영된다는 것을 의미합니다. 이는 상반부의 열팽창 힘이 하반부의 동일한 힘에 의해 상쇄되어 휨을 크게 줄입니다.
실제로 이것이 어떻게 보이는지:
- 보드 중심 주변의 구리 레이어 유형을 복사합니다(4층에서 신호-평면-평면-신호 등).
- 중심 코어 양쪽의 프리프레그 유형과 두께를 동일하게 합니다.
- 대칭되는 레이어 쌍에서 구리 커버리지 비율을 비교합니다.
- 한 쪽에 두꺼운 접지 구리 포어를 채우고 다른 쪽에 빈약한 라우팅을 하지 마세요.
구리 균형도 중요합니다. 상단은 80% 구리 채움이고 하단은 20%에 불과하다면 냉각 시 구리가 적은 쪽으로 보드가 휠 것입니다. 구리가 풍부한 쪽은 수지에 비해 낮은 CTE로 인해 덜 수축하여 비대칭적인 응력 분포를 초래합니다. 일반적인 경험 법칙은 대응하는 레이어 쌍 간의 구리 분포를 10~15% 이내로 유지하는 것입니다. EasyEDA와 같은 대부분의 EDA 도구는 희박한 영역을 채우기 위한 구리 채움을 추가할 수 있습니다. 내부 레이어의 비기능적 구리 패드나 해칭된 채움으로도 배분을 균등화할 수 있습니다.
더 나은 CTE 호환성을 위한 재료 선택
적절한 라미네이트 재료를 선택하면 초기 단계에서 CTE 불일치를 크게 줄일 수 있습니다. FR4는 대부분의 응용 분야에 좋지만 열적 신뢰성이 필요한 경우 더 나은 선택이 있습니다.
| 재료 | Tg (°C) | Z축 CTE Tg 이하 (ppm/°C) | Z축 CTE Tg 이상 (ppm/°C) | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 FR4 | 130~140 | 50~60 | 250~300 | 범용 |
| 중간 Tg FR4 | 150~160 | 45~55 | 200~250 | 무연 조립 |
| 고Tg FR4 | 170~180 | 40~50 | 180~220 | 자동차, 산업 |
| 저CTE 라미네이트 | 175~200 | 25~35 | 100~150 | 고신뢰성 |
| 폴리이미드 | >250 | 40~55 | 50~60 | 극한 온도 |
| BT 에폭시 | 185~210 | 40~50 | 150~200 | IC 기판 |
여기서 가장 중요한 점은 Tg 선택입니다. 유리전이온도 이상에서 FR4의 Z축 CTE는 4~5배 증가할 수 있습니다. 260°C에서의 무연 리플로우에서 일반적인 Tg 130 보드는 Tg 이상에서 오랜 시간을 보내며 극히 높은 Z축 팽창을 보입니다. 재료의 Tg가 높을수록 리플로우 사이클 중 전이점 이하에 머무는 시간이 길어져 최대 팽창이 최소화됩니다.
실리카나 세라믹 입자와 같은 무기 충전재가 포함된 충전 수지 시스템은 Z축 CTE를 25~35 ppm/°C로 낮출 수 있습니다. 이 재료들은 더 비싸지만 많은 도금 관통홀이 있는 두꺼운 보드나 다층 HDI 설계에 필요할 수 있습니다. 고밀도 BGA 설계의 경우 부품 기판의 X-Y CTE에 더 가까운 라미네이트 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 이는 열 사이클링 중 솔더 조인트의 전단 응력을 줄이고 피로 수명을 향상시킵니다.
CTE 불일치 제어를 위한 제조 솔루션
정밀 적층 및 냉각 기법
최선의 재료 선택과 설계 관행도 불량한 제조 실행으로 인해 무너질 수 있습니다. 다층 스택업은 열과 압력이 가해지는 적층 공정에서 결합되며, 이것도 CTE 불일치 관리를 위한 중요한 제어 지점입니다. 적층 공정에서 프리프레그 시트의 수지가 용융되어 압력 하에 흐르고 경화됩니다. 온도 프로파일, 압력 분포, 냉각 속도가 모두 완성 보드에 갇히는 잔류 응력에 영향을 미칩니다. 가장 중요한 사항:
- 적층 프레스의 균일한 가열은 전체 패널이 균일하게 경화되도록 합니다. 핫스팟은 국소적인 응력 집중을 야기합니다.
- 조절된 압력 적용은 특정 섹션에서 수지 부족과 다른 섹션에서의 넘침을 방지하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 적층 압력은 재료 시스템에 따라 200~400 PSI입니다.
- 수지 제조업체가 권장하는 대로 최적화된 경화 프로파일을 사용합니다. 미경화 수지는 CTE 성능이 불규칙하며, 과경화 수지는 취약해집니다.
- 아마도 가장 덜 고려되는 요소는 제어된 냉각 속도입니다. 빠른 냉각은 외부 레이어가 내부 레이어보다 먼저 냉각되고 고화되므로 더 많은 잔류 응력을 가두게 됩니다. 경화 온도를 실온까지 점진적이고 균일하게 낮추면 응력이 완화됩니다.
잔류 응력을 줄이기 위한 공정 제어
적층 외에도 여러 후속 제조 공정이 CTE 관련 응력을 추가하거나 완화할 수 있습니다. 이러한 공정들을 전체적으로 관리하는 능력이 좋은 보드와 한계적인 보드의 차이를 만들어냅니다. 드릴링은 홀 벽면의 수지를 손상시킬 수 있는 국부적인 열을 발생시킵니다. 현대 CNC 드릴링 머신은 열 손상을 줄이기 위해 스핀들 속도, 이송 속도, 칩 부하를 조절합니다. 두꺼운 보드나 작은 홀을 드릴링할 때 펙 드릴링의 후퇴 사이클이 찌꺼기를 제거하고 열 축적을 최소화할 수 있습니다.
두꺼운 비아의 구리가 균열 없이 Z축 팽창을 견딜 수 있어야 하므로 도금 두께의 일관성이 중요합니다. IPC-6012 클래스 3은 관통홀 배럴에서 25마이크로미터 이상의 구리 도금을 요구합니다. 균일한 도금은 균일한 응력 분포를 제공합니다.
중요한 공정 제어 사항:
- TMA를 이용한 CTE 값 및 Tg 검증을 통한 입고 재료 검사.
- 적층 사이클의 내장 열전쌍.
- IPC-TM-650에 따른 적층 후 치수 안정성.
- 수분과 응력을 완화하기 위한 솔더 마스크 전 베이킹.
- IPC-A-600 가이드라인에 따른 최종 휨 검사.
관통홀 패드 주변의 구리 평면에서 열 릴리프 패턴도 기여합니다. 완전히 연결된 패드는 열을 효과적으로 전달하지만 응력 집중점이 됩니다. 스포크 형태의 열 릴리프 패드는 솔더링 중 온도 구배를 최소화하여 배럴의 최대 CTE 불일치 응력을 줄입니다.
CTE 불일치 관리에서 JLCPCB의 전문성
고급 재료 옵션과 공정 최적화
열 사이클링을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있는 보드를 만들기 위해서는 제조업체의 재료 포트폴리오와 공정 능력이 중요합니다. JLCPCB는 다양한 응용 분야의 CTE 불일치 문제를 해결하기 위해 전략적으로 선택된 다양한 라미네이트 제품을 제공합니다. 그들의 일반적인 FR4는 무연 조립이 가능한 중간에서 높은 Tg 재료를 포함합니다. 고급 옵션에는 고Tg 라미네이트(Tg 170°C 이상)와 까다로운 응용 분야에 필요한 특수 저CTE 재료가 포함됩니다.
즉시 견적 시스템을 통해 재료 요구사항을 지정하고 비용 및 납기에 미치는 영향을 확인하여 정보에 입각한 트레이드오프를 결정할 수 있습니다. 공정 측면에서 JLCPCB 적층 프레스는 각 재료 시스템에 맞게 최적화된 프로그래밍 가능한 온도 및 압력 프로파일을 갖추고 있습니다. 관리된 냉각 루틴은 다층 보드의 잔류 응력을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 CTE 불일치가 추가 계면에 걸쳐 영향을 미치는 6층 이상 스택업에서 중요합니다.
신뢰할 수 있는 보드를 위한 엄격한 테스트 및 DFM 지원
CTE 불일치 관리는 의도로 이루어지는 것이 아니라 검증이 필요합니다. JLCPCB의 품질 제어 절차에는 고신뢰성 응용 분야에 사용되는 보드에 대해 IPC-TM-650 표준에 따른 휨 측정, 비아 무결성의 단면 분석, 열응력 테스트가 포함됩니다.
그들의 DFM(제조 적합성 설계) 검사는 제조가 시작되기 전에 가능한 CTE 불일치 문제를 찾아냅니다. 여기에는 다음 사항 확인이 포함됩니다:
- 휨을 유발하는 비대칭 스택업 설계.
- 레이어 쌍 간의 구리 배분 차이.
- Z축 팽창 응력에 취약할 수 있는 관통 종횡비.
- 주어진 조립의 리플로우 프로파일과의 적합성.
이 예방적 조치는 조립 시점에 CTE 관련 불량을 발견하는 것을 방지하며, 그 시점에서의 수정 또는 폐기 비용은 훨씬 더 큽니다. JLCPCB는 단 $2부터 PCB 제조와 조립 옵션을 제공하여 대규모 제조에 투입하기 전에 열적 신뢰성 계획을 신속하게 테스트하고 반복할 수 있습니다.
고신뢰성 생산에서 입증된 결과
자동차, 산업, 소비자 가전 분야에서의 회사 실적은 JLCPCB가 다양한 응용 분야 요구에서 CTE 불일치를 처리할 수 있음을 확인합니다. IPC 클래스 2 및 클래스 3 공정은 보드가 응용 분야에서 요구하는 신뢰성 기준을 충족하도록 보장합니다. 재료 숙련도, 공정 관리, 엄격한 테스트의 상호 작용은 CTE 불일치가 무작위 발생이 아닌 제어되는 문제가 되는 제조 환경을 만들어냅니다.
이 수준의 제조는 열적으로 까다로운 설계를 하는 엔지니어에게 필요합니다. 극한 열 조건에 노출되거나 열 사이클링을 겪는 보드를 설계할 때는 설계 초기에 JLCPCB의 고급 재료 옵션과 DFM 검토 서비스를 활용하는 것이 좋습니다. CTE 불일치 문제는 생산 중에 발견하는 것보다 설계 단계에서 발견하는 것이 항상 더 저렴하고 빠릅니다.
CTE 불일치 스트레스에 대한 FAQ
Q: PCB에서 CTE 불일치란 무엇인가요?
CTE 불일치는 PCB에 결합된 재료들 간의 열팽창률 차이를 의미합니다. 회로 기판은 각각 다른 CTE 값을 가진 구리, 수지-유리 라미네이트, 솔더, 실리콘 부품으로 구성되어 있어 온도 변화 시 서로 다른 속도로 팽창하고 수축합니다.
Q: CTE 불일치 응력을 어떻게 계산하나요?
기본 계산은 열 변형 공식으로 시작합니다: 변형 = (CTE1 - CTE2) × ΔT, 여기서 CTE1과 CTE2는 두 재료의 팽창 계수이고 ΔT는 온도 변화입니다. 실제 응력은 이 변형에 구속된 시스템의 유효 탄성 계수를 곱한 것입니다.
Q: PCB에서 왜 Z축 CTE가 X-Y축 CTE보다 더 문제가 되나요?
FR4의 Z축 CTE(50~70 ppm/°C)는 유리 섬유 강화재가 X-Y 평면에서의 팽창은 억제하지만 두께 방향은 억제하지 않기 때문에 X-Y축 CTE(14~17 ppm/°C)보다 훨씬 높습니다. 이 높은 Z축 팽창은 도금 관통홀 비아와 레이어 간 결합에 막대한 응력을 가하여 신뢰성 불량의 주요 방향이 됩니다.
Q: CTE 불일치 문제를 줄이기 위해 어떤 Tg를 지정해야 하나요?
245~260°C의 리플로우 온도에서 무연 조립을 위해 최소 Tg 150°C를 권장하며, 4층 이상의 다층 보드에는 Tg 170°C 이상이 선호됩니다. 더 높은 Tg 재료는 리플로우 중 더 넓은 온도 범위에서 낮은 CTE 값을 유지하여 최대 Z축 팽창을 줄입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......