유리전이온도가 PCB 신뢰성의 핵심인 이유
2 분
- PCB 재료의 유리전이온도 이해
- Tg가 PCB 신뢰성에 직접적으로 미치는 영향
- Tg 요구사항에 맞는 올바른 재료 선택
- 고Tg PCB의 제조 고려사항
- 고Tg PCB 제조에서 JLCPCB의 전문성
- 자주 묻는 질문(FAQ)
갓 리플로우를 마친 PCB 묶음을 오븐에서 꺼냈는데 층간 박리 물집이나 배럴 비아 균열이 발견된 경험이 있으신가요? 그런 경우라면 원인이 리플로우 프로파일이나 솔더 페이스트가 아닐 수 있습니다. 보드를 구성하는 기판 재료에 문제가 있을 수 있습니다. PCB 라미네이트의 물성 중 제조 공정을 통과하여 현장에서 사용되기까지 결정적인 차이를 만드는 가장 중요하면서도 자주 간과되는 특성이 바로 라미네이트의 유리전이온도입니다.
PCB 생산에 사용되는 모든 수지 시스템은 특정 온도 이하에서 단단하고 유리 같은 물질처럼 작동합니다. 그 한계를 넘으면 수지가 부드러워지고 팽창률이 급격히 상승하며 기계적 강도가 저하되기 시작합니다. 그 온도가 바로 유리전이온도로, 보통 Tg로 표기합니다. 업계가 무연 솔더링으로 전환하고 최고 리플로우 온도가 250~260°C에 달하는 지금, Tg에 대한 지식은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 양질의 보드를 원하는 모든 엔지니어에게 필수 지식입니다.
이 글에서는 유리전이온도가 정확히 무엇인지, 어떻게 측정하는지, PCB 신뢰성에 왜 중요한지, 그리고 프로젝트에 적합한 재료 등급을 어떻게 선택하는지 깊이 파고들겠습니다. 또한 고Tg 라미네이트를 다룰 때 발생하는 제조 고려사항과 JLCPCB가 생산 과정에서 이를 어떻게 처리하는지도 살펴보겠습니다.
PCB 재료의 유리전이온도 이해
유리전이온도의 의미와 작동 원리
유리전이온도: 폴리머가 단단하고 강직한 상태에서 부드럽고 고무 같은 상태로 변화하는 온도입니다. 이것은 녹는점으로 이해해서는 안 됩니다. Tg에서 물질이 녹지는 않습니다. 오히려 분자 거동이 서서히 변화합니다. Tg 이하에서 에폭시 수지의 폴리머 사슬은 어느 정도 고정된 위치에 있어 라미네이트에 구조적 강성을 제공합니다. Tg 이상의 온도에서는 이 사슬이 충분한 열에너지를 얻어 더 자유롭게 움직이기 시작하고, 재료는 훨씬 더 유연하고 치수적으로 불안정해집니다.
PCB 엔지니어에게 실질적인 시사점은 간단합니다. Tg 이하에서 FR4의 z축 열팽창계수(CTE)는 일반적으로 50~70 ppm/°C입니다. Tg를 초과하면 이 수치가 250~300 ppm/°C로 급등합니다. 4~5배의 팽창률입니다. 바로 이 불일치가 도금 관통홀에서 배럴 균열, 코너 균열, 패드 들뜸을 일으킵니다. 또한 열응력으로 인해 수지가 내부 구리 평면에서 분리될 때 층간 박리를 유발하는 과정이기도 합니다.
Tg 측정과 수치의 의미
Tg는 한 번 측정하고 끝나는 고정된 숫자가 아닙니다. 측정 방법에 따라 다소 다른 값이 나오며, 서로 다른 라미네이트 공급업체의 데이터시트를 비교할 때 이러한 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
업계에서 사용되는 세 가지 주요 방법:
1. 시차주사열량분석(DSC) - 재료가 가열될 때 열용량의 변화를 측정합니다. Tg는 열 흐름 곡선이 변화하는 변곡점에서 식별됩니다. 가장 일반적으로 참조되는 방법으로 IPC-TM-650 2.4.25를 따릅니다.
2. 열기계분석(TMA) - 온도의 함수로 치수 변화를 측정합니다. Tg는 CTE 곡선이 급격한 증가를 보이는 지점에서 식별됩니다. 이 방법은 IPC-TM-650 2.4.24C를 따르며 z축 팽창 데이터도 제공합니다.
3. 동적기계분석(DMA) - 온도의 함수로 재료의 강성과 댐핑 변화를 측정합니다. DMA는 세 가지 중 가장 민감하며 일반적으로 TMA보다 10~25°C 높은 Tg 값을 보고합니다.
| 측정 방법 | IPC 표준 | 측정 대상 | 일반적인 Tg 오프셋 |
| DSC | IPC-TM-650 2.4.25 | 열용량 변화 | 기준 참조값 |
| TMA | IPC-TM-650 2.4.24C | 치수 변화 (CTE) | DSC 대비 0 ~ -10°C |
| DMA | 해당 없음 (ASTM 방법) | 강성 및 댐핑 | DSC 대비 +10 ~ +25°C |
Tg가 PCB 신뢰성에 직접적으로 미치는 영향
기계적 강도 및 치수 안정성에 미치는 영향
PCB의 Tg 또는 그에 근접한 온도에서는 기계적 신뢰성이 위험해집니다. 수지 구조가 부드러워지고 보드는 더 이상 엄격한 치수 공차를 유지할 수 없게 됩니다. 다층 보드의 경우 내부 레이어가 서로 상대적으로 이동하여 비아-패드 정렬을 훼손하는 레지스트레이션 오류가 발생합니다.
기계적 강도 감소는 단순한 가설적 문제가 아닙니다. 무연 조립에서 SAC305 솔더 페이스트의 최고 리플로우 온도는 245~260°C입니다. Tg가 130~140°C인 FR4 보드는 리플로우 중 유리전이온도보다 100°C 이상 높은 온도에서 작동하고 있습니다. Tg를 초과하는 온도가 1°C 높아질 때마다 수지가 분해되는 속도가 증가하며, 일반적으로 온도가 10°C 상승할 때마다 폴리머 분해 속도가 두 배가 됩니다.
열 사이클링 및 고온 작동 환경에서의 성능
열 사이클링에서 유리전이온도는 신뢰할 수 있는 보드와 현장 불량을 구분하는 기준이 됩니다. PCB가 작동 중에 가열되고 유휴 상태에서 냉각될 때마다 열 사이클을 받습니다. 이러한 사이클이 보드를 Tg 이상으로 몰아가면 반복적인 팽창과 수축이 보드의 모든 도금 비아와 모든 구리-수지 계면에 피로 응력을 일으킵니다.
신뢰성의 수학은 강력합니다. 절대 온도 단위로 Tg의 80%에서 작동하는 보드는 문제 없이 수천 번의 열 사이클을 견딜 수 있습니다. Tg를 초과하는 보드는 수백 사이클 만에 불량이 나타나기 시작할 수 있습니다. 이것이 자동차, 항공우주, 산업용 제어 분야에서 평균 작동 온도가 비교적 낮아 보이더라도 고Tg 재료가 요구되는 이유입니다. 손상은 전력 급등, 극단적인 환경 및 조립 중 최고 온도에서 발생합니다.
Tg 요구사항에 맞는 올바른 재료 선택
표준 FR4 대 고Tg 및 초고Tg 라미네이트
PCB 업계는 FR4 라미네이트를 세 가지 일반적인 Tg 등급으로 분류합니다. 각 등급은 점진적으로 더 나은 열 성능을 가지는 서로 다른 수지 배합에 해당하지만, 비용도 증가합니다.
| 특성 | 표준 FR4 | 중간 Tg FR4 | 고Tg FR4 |
| Tg (DSC) | 130~140°C | 150~155°C | 170~180°C |
| Td (분해온도) | 300~310°C | 320~340°C | 340~350°C |
| Z축 CTE (Tg 이하) | 55~70 ppm/°C | 45~55 ppm/°C | 40~50 ppm/°C |
| Z축 CTE (Tg 이상) | 250~300 ppm/°C | 200~250 ppm/°C | 180~230 ppm/°C |
| T260 (분) | 5~10 | 15~30 | 30~60+ |
| T288 (분) | 2~5 | 5~15 | 15~30+ |
| 대표 재료 | Shengyi S1000, NP-140 | NP-155F, Shengyi S1000H | Shengyi S1000-2M, Isola 370HR, ITEQ IT-180A |
| 표준 대비 비용 | 1배 | 1.1~1.3배 | 1.3~1.6배 |
표준 FR4(Tg 130~140°C)는 소비자 가전, 간단한 LED 보드, 230°C 이상의 온도로 리플로우되지 않거나 100°C 이상에서 작동하지 않는 환경에서는 완벽하게 적합합니다. 가장 저렴하며 사실상 모든 제조업체에서 구매할 수 있습니다.
대부분의 무연 응용 분야에서 중간 Tg FR4(Tg 150~155°C)가 최적의 선택입니다. 합리적인 가격으로 일반적인 SAC305 리플로우 프로파일에 충분한 열적 여유를 제공합니다. 조립 중 추가 리플로우 사이클이 더 많은 누적 열응력을 부과하므로, 6층 이상의 다층 보드에서는 일반적으로 이것이 최소 권장 등급입니다.
고Tg FR4(Tg 170~180°C)는 고온 작동 응용 분야, 높은 리플로우 요구사항, 고종횡비 비아를 가진 두꺼운 보드, 또는 열적 신뢰성이 요구되는 모든 응용 분야에서 필수입니다. 이 등급은 일반적으로 자동차, 항공우주, 서버, 산업용 응용 분야의 기본 요구사항입니다.
최적의 결과를 위한 응용 분야별 Tg 매칭
올바른 Tg 등급을 선택하는 것은 단순히 가장 높은 숫자를 고르는 것이 아닙니다. 재료를 과다 지정하면 가치 없는 비용이 추가됩니다. 응용 분야에 Tg를 맞추기 위한 실용적인 프레임워크:
- 소비자 가전, IoT 기기, 간단한 2층 보드: 표준 FR4(Tg 130~140°C)가 일반적으로 충분합니다. 이 보드들은 1~2번의 리플로우 사이클을 거치며 열 한계 내에서 잘 작동합니다.
- 무연 조립의 범용 다층 보드(4~8층): 중간 Tg FR4(Tg 150~155°C)는 과도한 비용 증가 없이 신뢰할 수 있는 무연 리플로우에 필요한 열적 여유를 제공합니다.
- 자동차 전자제품, 산업용 제어장치, 전력 모듈: 고Tg FR4(Tg 170°C 이상)가 표준 요구사항입니다. 이 응용 분야들은 광범위한 온도 변동에 노출되며 긴 작동 수명을 요구합니다.
고려해야 할 또 다른 요소는 분해온도(Td)로, 수지가 영구적으로 화학적 분해를 시작하는 온도입니다. Tg가 가역적 전이인 반면, Td는 비가역적 손상입니다. 우수한 고Tg 라미네이트는 340°C 이상의 Td를 가지며, 이는 가장 공격적인 무연 리플로우 프로파일에도 상당한 안전 계수를 제공합니다.
고Tg PCB의 제조 고려사항
고Tg 재료를 위한 공정 조정
고Tg 라미네이트는 생산 라인에서 단순히 다른 재료로 교체할 수 없습니다. 고Tg 재료의 증가된 가교 밀도와 다양한 수지 화학은 다양한 제조 단계에서 특정 공정 수정을 요구합니다.
차이는 드릴링에서 시작됩니다. 고Tg 수지는 더 연마성이 강하고 드릴 비트에 가혹합니다. 발생하는 열의 양과 홀 벽면의 스미어를 최소화하기 위해 이송 속도와 드릴 속도를 조정해야 합니다. 잘못된 드릴링 파라미터는 이후 메탈라이제이션 공정에서 구리 도금 접착에 영향을 미치는 거친 홀 벽면을 초래할 수 있습니다.
고Tg 재료는 디스미어 공정에 대해 더 민감합니다. 수지가 화학적 디스미어 공정에 더 저항성이 강할수록 더 긴 노출 시간이나 더 강한 화학물질이 필요합니다. 완전히 처리되지 않은 디스미어는 내부 구리 레이어에 수지 흔적을 남겨 연결부에서 신뢰성 불량을 야기할 수 있습니다.
고Tg 프리프레그 적층 프로파일도 표준 재료와 동일하지 않습니다. Tg 수지는 완전 경화에 도달하기 위해 일반적으로 더 높은 온도와 더 긴 경화 시간이 필요합니다. 불완전 경화는 라미네이트가 규정된 Tg를 충족하지 못하게 만드는데, 이는 고품질 재료를 사용하는 목적 자체를 훼손하는 것입니다.
생산 중 일관된 Tg 성능 보장
여러 요인이 완성 보드의 실제 달성 Tg를 공칭 재료 사양 이하로 저하시킬 수 있습니다:
1. 로트 수준 테스트를 통한 입고 재료 검증으로 원자재 라미네이트가 지정된 Tg를 충족하는지 확인합니다. 공급업체의 재료 배치 간 변동은 생산에 투입되기 전에 파악되어야 합니다.
2. 적층 사이클 최적화로 수지 시스템의 완전 경화를 보장합니다. 미경화는 Tg를 감소시키며, 과경화는 재료를 취약하게 만들고 열충격 저항성을 낮출 수 있습니다.
3. 공정 전반에 걸친 수분 제어가 필수적입니다. FR4 라미네이트는 환경에서 수분을 흡수하며, 갇힌 수분은 열 처리 중 층간 박리를 일으킬 수 있습니다. 적층과 리플로우 전에 패널을 사전 베이킹하는 것은 고Tg 생산에서 표준 관행입니다.
4. 쿠폰 샘플에서 DSC 또는 TMA를 사용한 적층 후 열 테스트로 달성된 Tg가 재료 등급에 대한 예상 값과 일치하는지 확인합니다.
고Tg PCB 제조에서 JLCPCB의 전문성
고급 재료 선택 및 공정 제어
JLCPCB는 다양한 응용 분야 요구를 충족하기 위해 세 가지 FR4 Tg 등급을 제공합니다. FR4 TG135-140은 1~6층 보드에 적용되는 기본 표준입니다. Nan Ya Plastics NP-155F 라미네이트를 사용하는 FR4 TG155는 더 나은 열적 성능이 필요한 응용 분야로의 합리적인 업그레이드입니다. 가장 까다로운 열적 응용 분야에서는 FR4 TG170이 자동차 및 산업 분야에서 오랜 실적을 자랑하는 검증된 고Tg 라미네이트인 Shengyi S1000-2M 재료 시스템을 기반으로 합니다.
임피던스 제어 설계에 적용할 때 이 재료 선택에서 특히 유용한 점은 JLCPCB가 제공하는 임피던스 계산기가 NP-155F 및 S1000-2M의 유전체 특성에 맞게 설정되어 있다는 것입니다. JLCPCB에서 제공하는 도구로 임피던스 제어 트레이스를 설계하면서 다른 Tg 등급으로 조립하면 임피던스 프로파일이 계산된 값과 일치하지 않을 것입니다. 이것은 대부분의 엔지니어가 간과하는 사소하지만 중요한 사실입니다.
신뢰할 수 있는 고온 보드를 위한 엄격한 품질 보증
고Tg 생산은 적절한 원자재 사용 이상을 요구합니다. JLCPCB에서 실행되는 공정 제어는 생산된 모든 보드가 Tg 사양 내에 있도록 요구하는 IPC-6012 자격 요건에 부합합니다. 여기에는 입고 재료 검사, 적층 사이클, 생산 쿠폰의 제조 후 신뢰성이 포함됩니다.
제조 공정은 TG155 또는 TG170 재료 옵션을 사용하여 제조되는 보드에 대한 다양한 드릴링, 디스미어, 적층 요구사항을 수용하도록 수정됩니다. 그 결과는 구리와 수지 사이의 열팽창 차이가 신뢰성 문제가 될 수 있었던 고종횡비 비아를 가진 균일한 도금 관통홀 특성입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 표준 FR4의 유리전이온도는 얼마인가요?
표준 FR4 라미네이트는 시차주사열량분석(DSC)으로 측정했을 때 130~140°C 범위의 유리전이온도를 가집니다. 이것은 가장 일반적인 PCB 기판 재료로 극단적인 열적 요구에 노출되지 않는 범용 전자제품에 적합합니다.
Q: 무연 조립에 더 높은 Tg 재료가 필요한 이유는 무엇인가요?
SAC305와 같은 무연 솔더 합금은 전통적인 공융 주석-납 솔더의 183°C에 비해 약 217~220°C에서 녹습니다. 무연 조립의 최고 리플로우 온도는 245~260°C에 달하며, 이는 유연 공정보다 30~40°C 높습니다.
Q: Tg와 Td의 차이는 무엇인가요?
Tg(유리전이온도)는 가역적 전이입니다. 보드가 Tg 이하로 냉각되면 수지는 단단한 유리 상태로 돌아옵니다. Td(분해온도)는 수지가 비가역적 화학적 분해를 시작하는 온도로, 일반적으로 열중량분석(TGA)으로 5% 중량 손실 지점으로 정의됩니다. 표준 FR4의 경우 Td는 약 300~310°C입니다.
Q: PCB에 어떤 Tg 등급을 지정해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?
세 가지 요소를 고려하세요: 조립 공정(유연 대 무연), 작동 환경(최고 예상 온도), 보드가 거칠 리플로우 사이클 수. 유연 조립의 단면 또는 간단한 양면 보드에는 표준 Tg로 충분합니다.
Q: PCB의 실제 Tg가 재료 사양보다 낮을 수 있나요?
예. 적층 공정이 수지 시스템을 완전히 경화시키지 못하면 실제 달성된 Tg가 재료의 정격값보다 낮아집니다. 이를 미경화라고 하며 제조 관련 Tg 문제 중 가장 흔한 것 중 하나입니다. 수분 흡수도 재료의 기능적 Tg를 효과적으로 낮출 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......