전문 PCB 제조에서 네일 베드 테스트의 이점
1 분
- 네일 베드 테스트 이해
- 대량 생산을 위한 주요 이점
- 효과적인 네일 베드 지그 설계
- 제조 공정에서의 통합
- JLCPCB의 고급 네일 베드 테스트 능력
- 자주 묻는 질문(FAQ)
제조업체들이 어떻게 매일 수천 개의 PCB를 테스트하면서도 생산 라인을 느리게 만들지 않는지 궁금한 적이 있으신가요? 그 답은 네일 베드 테스트 장비라는 얼핏 보기엔 단순해 보이는 기기에 있는 경우가 많습니다. 이 플랫폼에는 수백 개의 소형 스프링 핀이 장착되어 있으며, 각각의 핀이 회로 기판의 특정 테스트 포인트에 매우 정밀하게 닿도록 정렬되어 있습니다. 보드가 공장 라인을 벗어나기도 전에 몇 초 만에 전체 PCB의 전기적 무결성, 단락, 개방 회로, 부품 결함을 검사할 수 있습니다.
어느 정도 수량으로 PCB를 제조하고 있다면 테스트는 선택이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 제품 납품과 품질 보증 반품의 차이입니다. 네일 베드 테스트는 수십 년 전부터 전문 PCB 제조의 핵심 요소였으며, 플라잉 프로브와 같은 최신 테스트 방법이 보편화되었지만 대량 생산에서는 여전히 금본위를 유지하고 있습니다. 속도, 반복성, 결함 커버리지 측면에서 처리량이 중요한 상황에서는 대체하기 거의 불가능합니다.
오늘은 네일 베드 테스트의 작동 원리, 대량 생산에서 가장 많이 사용되는 품질 보증 기법으로 남아 있는 이유, 그리고 이 강력한 품질 보증 기법을 최대한 활용하도록 PCB를 설계하는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 JLCPCB가 이 기술을 생산 워크플로우에서 어떻게 활용하여 대규모로 높은 신뢰성의 보드를 생산하는지도 살펴보겠습니다.
네일 베드 테스트 이해
네일 베드 테스트란 무엇이며 어떻게 작동하나요
네일 베드 테스터는 전자 인쇄 회로 기판의 회로 내 테스트(ICT)에 주로 사용되는 특수 전자 테스트 지그입니다. 이름이 매우 직관적입니다. 연결은 드릴로 구멍을 뚫은 리지드 플레이트(보통 에폭시 페놀계 유리 섬유 라미네이트, G-10)에 스프링이 장착된 핀, 흔히 포고 핀이라고 불리는 핀의 배열로 이루어집니다. 핀들은 테스트 중인 PCB의 특정 테스트 포인트, 비아 또는 패드에 접촉하도록 배치됩니다.
실제로 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 피시험 장치(DUT)는 지그에 장착된 PCB입니다. 기계적 프레스, 진공 시스템 또는 클램셸 메커니즘으로 보드를 핀 위로 눌러 내부 스프링을 압축하여 각 테스트 포인트에서 동시에 신뢰할 수 있는 전기적 접촉을 만듭니다. 한 번의 동작으로 테스트 시스템이 수백 또는 수천 개의 노드를 프로빙합니다. 접촉이 이루어진 후 테스트 시스템은 각 노드에서 저항, 정전 용량, 인덕턴스, 전압, 전류와 같은 전기적 파라미터에 신호를 보내고 측정합니다. 측정된 값은 자동으로 확인되어 보드 넷리스트 및 자재 명세서의 예상 값과 대조됩니다. 프로그래밍된 공차를 벗어나는 경우 보드는 불량으로 판정되고 결함 위치와 유형이 결정됩니다.
현대 PCB 생산에서 여전히 필수적인 이유
1960년대로 거슬러 올라가는 테스트 기법이 오래전에 구식이 되었을 것 같지만, 핵심은 이렇습니다: 다른 어떤 테스트 형태도 대규모에서 네일 베드 테스트 장비가 제공하는 속도, 커버리지, 단위당 비용의 조합을 제공할 수 없습니다. 네일 베드 지그를 기반으로 한 현대 ICT 시스템은 일반적으로 95% 이상의 결함 검출률을 달성하며, 일부 시스템은 98% 이상의 검출률을 보입니다.
플라잉 프로브 테스트의 등장으로 환경이 분명히 바뀌었으며, 이는 프로토타입 및 소량 수량에 좋은 대안입니다. 하지만 플라잉 프로브 테스터는 한 번에 하나의 포인트씩 이동하므로, 네일 베드 테스트의 10초 미만과 비교하여 보드당 1~5분의 테스트 시간이 소요됩니다. 1,000개 이상의 생산 배치를 실행할 때 이 차이는 처리량과 비용으로 직접 환산됩니다.
| 파라미터 | 네일 베드 (ICT) | 플라잉 프로브 |
| 보드당 테스트 속도 | 5~10초 | 1~5분 |
| 지그 필요 여부 | 필요 (설계별 맞춤 제작) | 불필요 |
| 초기 설치 비용 | $10,000~$50,000 | 최소 |
| 보드당 테스트 비용 (대량) | ~$0.10 | $0.50~$2.00 |
| 결함 커버리지 | 90~98% | 70~80% |
| 최적 용도 | 대량 생산 (1,000개 이상) | 프로토타입 및 소량 생산 |
| 설치 준비 기간 | 2~6주 | 수 시간 (프로그래밍만) |
대량 생산을 위한 주요 이점
고속 테스트 및 포괄적인 결함 검출
네일 베드 테스트의 가장 명백한 이점은 속도입니다. 모든 프로브가 동시에 접촉하기 때문에 지그는 보드의 모든 사용 가능한 노드를 병렬로 테스트할 수 있습니다. 단계적 프로빙이 없고 로봇 암이 포인트 사이를 이동하는 데 기다릴 필요가 없습니다. 보드가 눌리고 접촉이 이루어지면 테스트 시스템이 모든 회로 경로를 동시에 측정할 수 있습니다. 하지만 서두름이 정밀도에 방해가 되어서는 안 됩니다. 네일 베드 테스트의 실제 강점은 광범위한 결함 감지 능력입니다. 잘 설계된 ICT 지그가 식별할 수 있는 결함의 종류들:
- 트레이스, 패드 또는 평면 사이의 단락
- 끊어진 트레이스, 냉납, 또는 누락된 부품으로 인한 개방 회로
- 잘못된 부품 값 (잘못된 저항기, 잘못된 커패시터)
- 조립 중 배치되지 않은 누락 부품
- 다이오드, 전해 커패시터, IC의 극성 반전
- 솔더 브리지, 불충분한 납땜, 툼스톤 등의 납땜 결함
- 잘못된 부품 배치 (올바른 부품, 잘못된 위치)
비용 효율성 및 향상된 수율
경제성에 대해 솔직하게 이야기하겠습니다. 특수 네일 베드 장비는 저렴하지 않습니다. PCB의 복잡성과 테스트 포인트 수에 따라 지그 비용이 $10,000에서 $50,000까지 달할 수 있습니다. 이는 상당한 초기 투자로, 프로토타입이나 단일 제작에서는 합리적이지 않은 이유입니다.
그러나 수량이 늘어나면 수학이 크게 달라집니다. 지그가 제작되고 프로그래밍이 완료되면 보드당 테스트 비용이 약 $0.10 이하로 줄어듭니다. 플라잉 프로브 테스트의 보드당 $0.50~$2.00과 비교하면 손익분기점이 분명합니다. 대부분의 설계에서 약 500~1,000개 수준에서 네일 베드 테스트가 플라잉 프로브보다 비용 효율적이 됩니다.
효과적인 네일 베드 지그 설계
프로브 배치 및 지그 정확도
네일 베드 테스트 지그의 성공은 PCB의 테스트 포인트와 프로브의 정렬에 전적으로 달려 있습니다. 부정확한 프로브는 단순히 잘못된 판독 결과를 낳는 것이 아닙니다. 보드를 손상시키거나 핀을 구부리거나 테스트 포인트를 완전히 놓쳐 생산 라인을 늦추는 오경보를 유발할 수 있습니다.
첫 번째 중요한 선택은 포고 핀입니다. 표준 테스트 프로브는 다양한 피치 구성으로 제공되며, 가장 일반적이고 저렴한 것은 100밀(2.54mm) 중심-중심 간격입니다. 고밀도 보드에서는 75밀 및 50밀 프로브가 사용되지만 비용이 더 높고 수명이 짧습니다. 15밀 센터를 가진 초미세 프로브도 있으며 가장 어려운 응용 분야에 사용되지만 유지 관리 요구 사항이 훨씬 높습니다.
PCB의 테스트 패드 레이아웃에 대한 주요 설계 가이드라인:
- 테스트 패드 직경: 공칭 0.035인치(0.89mm), 허용 범위 0.015~0.040인치
- 최소 테스트 패드 간격: 0.050인치(1.27mm), 0.100인치(2.54mm) 권장
- 부품으로부터의 여유: 같은 면의 인접 부품에서 최소 0.040인치(1.02mm)
- 테스트 패드 밀도: 보드 평탄도를 유지하기 위해 평방 인치당 12패드를 초과하지 않아야 함
- 표면 처리: 솔더 코팅 또는 ENIG 패드가 가장 신뢰할 수 있는 프로브 접촉을 제공
복잡하고 고밀도 보드에 대한 고려사항
PCB는 점점 더 고밀도로 탑재되고 있어 네일 베드 지그 설계에 실질적인 문제가 발생합니다. 부품 피치가 0.5mm 미만이거나 보드 양면에 SMD 부품이 빽빽하게 배치된 경우 단면 고정 방법으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
고밀도 보드의 또 다른 문제는 수천 번의 테스트 사이클에 걸쳐 지그의 정확도를 유지해야 한다는 것입니다. 포고 핀은 마모됩니다. 금도금된 고품질 베릴륨 구리 핀은 일반적으로 100,000~500,000사이클의 수명을 가지지만, 높은 스트레스 위치나 거친 표면과 접촉하는 핀은 더 빨리 마모됩니다. 적절한 예방적 유지 관리 프로그램이 필요합니다.
| 지그 유형 | 접근 | 최적 응용 분야 | 상대적 비용 |
| 표준 프레스 다운 | 하단면만 | 단면 SMT 보드 | 낮음 |
| 진공 고정 | 하단면만 | 얇거나 유연한 보드 | 중간 |
| 클램셸 (양면) | 양면 | 양면 SMT 조립 | 높음 |
| 하이브리드 (고정 + 플라잉) | 양면 + 접근하기 어려운 곳 | 초고밀도 설계 | 최고 |
제조 공정에서의 통합
제조 및 조립 중 인라인 테스트
네일 베드 지그는 원판 기판 제조의 경우 보드가 생산 라인에서 나온 직후 전기 테스트에 사용됩니다. 이 테스트는 연속성(있어야 할 모든 연결이 있는지)과 절연(넷 사이에 원치 않는 연결이 없는지)을 확인합니다. 대량 원판 기판 테스트에서는 플라잉 프로브 테스트보다 훨씬 빠르며, 보드가 조립 라인에 투입되기 전에 제조 오류를 방지합니다.
네일 베드 ICT 지그는 일반적으로 PCB 조립(PCBA)에서 리플로우 솔더링 후 기능 테스트 전에 배치됩니다. 표준 SMT 조립 라인에서의 테스트 과정은 다음과 같습니다:
1. 솔더 페이스트 인쇄 및 검사(SPI)
2. 픽앤플레이스 부품 장착
3. 리플로우 솔더링
4. 자동 광학 검사(AOI)
5. 네일 베드 회로 내 테스트(ICT)
6. 기능 테스트(FCT)
7. 최종 품질 관리(FQC)
납품 전 일관된 품질 보장
전문 제조와 그 외의 것을 구분하는 것은 일관성입니다. 이전에 테스트되고 검증된 네일 베드 설정은 통과하는 모든 보드에 동일한 테스트 조건을 제공합니다. 프로브 위치는 변하지 않습니다. 스프링 상수가 기계적 접촉력을 결정합니다. 합격-불합격 기준이 프로그래밍되어 고정됩니다.
IPC-9252(비실장 인쇄 기판의 전기 테스트 요구사항) 및 IPC-A-610(전자 조립의 허용 기준)과 같은 표준들이 테스트 결과가 비교되는 품질 기준을 결정하며 이 반복성을 규정합니다. 제조업체가 모든 보드가 전기 테스트를 통과했다고 주장할 때 작업을 수행하는 것은 네일 베드 지그(또는 이에 상응하는 플라잉 프로브)입니다.
JLCPCB의 고급 네일 베드 테스트 능력
최첨단 장비와 맞춤 지그 전문성
JLCPCB는 생산 공장에 자동화된 전기 테스트 인프라에 많은 투자를 했습니다. 원판 기판 테스트의 경우 제조 라인을 벗어나는 모든 PCB가 전기 테스트를 받습니다. 표준 및 대량 주문의 경우 각 보드 설계에 맞게 맞춤 드릴된 프로브 플레이트를 가진 네일 베드 지그를 의미합니다. 프로토타입 및 소량 주문의 경우 플라잉 프로브 테스터를 사용하여 지그에 투자 없이 동일하게 검증합니다.
JLCPCB가 이 측면에서 갖는 차별점은 맞춤 테스트 지그를 빠르게 납품할 수 있는 속도입니다. 업계의 평균 지그 제작 사이클이 4~6주 걸리는 반면, JLCPCB는 지그를 인하우스로 설계하고 생산하는 능력을 갖추어 프로세스를 훨씬 빠르게 합니다. CAM 엔지니어들이 거버 파일을 기반으로 지그 위치 데이터를 추출하여 높은 수준의 프로브-패드 정렬을 보장합니다.
신뢰할 수 있는 대량 출력을 위한 원활한 품질 관리
대량 생산을 운영하는 엔지니어와 제품 팀에게 JLCPCB의 테스트 인프라는 별도로 ICT 스테이션을 설치하거나 지그 개발에 별도 투자할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 테스트는 제조 공정에 내장되어 있으며 결과가 품질 관리 시스템에 직접 반영됩니다.
강조할 만한 몇 가지 구체적인 능력:
- 모든 양산 패널에 대한 자동화된 원판 기판 전기 테스트로 넷리스트에 대한 연속성 및 절연 검증
- 거버 및 BOM 데이터에서 생성된 프로브 레이아웃으로 PCBA 주문을 위한 맞춤 ICT 지그 개발
- IPC 클래스 2 및 클래스 3 품질 요구 사항을 지원하는 테스트 데이터 로깅 및 추적성
- 테스트 요구 사항을 지정하고 품질 보고서를 검토할 수 있는 JLCPCB의 온라인 주문 시스템과의 통합
대량 제조에 투입될 보드를 작업할 때는 초기 단계에서 테스트 가능성을 고려하는 것이 좋습니다. 회로 기판에 전용 테스트 패드를 추가하고 최소 프로브 간격을 유지하며 JLCPCB가 제공하는 DFM 가이드라인을 참고하여 설계가 지그에 접근 가능하도록 하세요. 생산으로 확장할 때 사전 계획 조금이 많은 시간과 비용을 절약해 줍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: 네일 베드 테스트 지그란 정확히 무엇인가요?
네일 베드 테스트 지그는 PCB의 테스트 포인트와 정렬되는 스프링이 장착된 포고 핀 배열을 포함한 기계적 플랫폼입니다. 보드가 지그에 눌렸을 때 모든 핀이 해당 테스트 포인트와 동시에 접촉하여 테스트 시스템이 모든 노드에 걸쳐 전기적 파라미터를 병렬로 측정할 수 있습니다.
Q2: 네일 베드 테스트와 플라잉 프로브 테스트의 차이는 무엇인가요?
핵심 차이는 병렬 대 순차 테스트입니다. 네일 베드 지그는 모든 테스트 포인트에 동시에 접촉하여 5~10초 내에 테스트를 완료합니다. 플라잉 프로브 테스터는 이동 가능한 프로브를 사용하여 한 번에 하나씩 포인트를 테스트하여 보드당 1~5분이 소요됩니다. 네일 베드 테스트는 맞춤 지그($10,000~$50,000 비용)가 필요하지만 대량에서 매우 낮은 단위당 테스트 비용을 제공합니다.
Q3: 네일 베드 테스터가 검출할 수 있는 결함의 종류는 무엇인가요?
네일 베드 ICT 시스템은 단락, 개방 회로, 누락 부품, 잘못된 부품 값, 극성 반전, 납땜 결함(브리지, 냉납, 불충분한 납땜), 잘못된 부품 배치를 검출할 수 있습니다.
Q4: 어떤 생산 수량에서 네일 베드 테스트가 비용 효율적이 되나요?
일반적인 업계 가이드라인은 보드 복잡성과 지그 비용에 따라 약 500~1,000개 수준에서 플라잉 프로브 테스트보다 네일 베드 테스트가 더 경제적이라는 것입니다. 보드당 테스트 비용 $0.10으로 $20,000 지그의 경우, 보드당 $1.00의 플라잉 프로브 테스트 대비 손익분기점은 지그 상각을 고려하면 약 22,000개 보드에 달합니다.
Q5: 네일 베드 테스트와 호환되도록 PCB를 어떻게 설계해야 하나요?
테스트 패드를 공칭 직경 0.035인치(0.89mm)로 설계하고, 테스트 포인트 간 최소 0.050인치(1.27mm) 간격을 유지하며(0.100인치 권장), 테스트 패드를 인접 부품에서 최소 0.040인치 떨어지게 유지하고, 테스트 패드 밀도를 평방 인치당 12개로 제한하세요.
Q6: 네일 베드 지그의 포고 핀은 얼마나 오래 지속되나요?
금도금된 베릴륨 구리로 만든 고품질 포고 핀은 프로브 스타일, 접촉면 상태, 유지 관리 방법에 따라 일반적으로 100,000~500,000번의 테스트 사이클을 지속합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......