SMT vs 스루홀: 어떤 PCB 조립 방식이 가장 비용 효율적일까?
1 분
- 1. 표준 솔더링 기술:
- 2. SMT PCB 조립:
- 3. 스루홀 조립:
- 4. SMT와 스루홀 조립 비용 비교
- 결론
전자기기 생산 분야에서 성능과 비용은 올바른 조립 방식을 선택하는 데 달려 있습니다. 여러 접근 방식 중에서도 표면실장기술(SMT)과 스루홀기술(THT)은 PCB 조립에 가장 흔히 사용되는 두 가지 방식입니다. 이 두 조립 방식은 결합되어 일부 제품에 사용되기도 하고, 개별 기술로 사용되기도 합니다. 사소해 보일 수 있지만, 이 차이는 보드 설계, 사용되는 소재와 기법, 방열, 관련 인건비 및 셋업 비용 등 여러 측면에 영향을 미칩니다.
⦁ 완전 SMD: PCB의 한쪽 면 또는 양면에 부품이 부착될 수 있습니다.
⦁ 혼합(MIXED): 일부 부품이 SMD로 제공되지 않을 때 자주 사용됩니다. 여러 공정 단계가 필요하여 생산하기에 가장 복잡한 조립 유형입니다. SMD와 스루홀 부품이 함께 사용됩니다.
⦁ 완전 TH: 프로토타이핑이나 테스트에서 크게 의존하는 방식입니다. 이 경우 부품은 PCB의 양면(양면형) 또는 한쪽 면(단면형)에 배치됩니다.
두 방식 모두 각각의 이점이 있으며 다양한 상황에 적용됩니다. 이 글에서는 조달 전문가와 설계 엔지니어가 지식을 갖추고 결정을 내릴 수 있도록 SMT와 스루홀을 철저히 비교합니다. 다만 경제적으로는, 이 결정이 다양한 기술적·재정적 고려 사항에 따라 달라집니다.
1. 표준 솔더링 기술:
표면실장기술(SMT): 표면실장소자(SMD)는 일반적으로 풋프린트가 더 작아 더 소형화된 설계와 고밀도 레이아웃을 가능하게 합니다. 자동화된 픽앤플레이스 장비를 이용해 부품이 인쇄회로기판 표면에 직접 배치됩니다.
스루홀기술(THT): 스루홀기술(THT)에서는 부품의 리드가 인쇄회로기판(PCB)에 미리 뚫린 구멍에 삽입된 후 제자리에 솔더링됩니다. 반대편에서는 웨이브 솔더링이나 수작업이 이루어질 수 있습니다. 기계적 응력을 받는 부품, 대형 커패시터, 커넥터 등에 흔히 사용됩니다.
2. SMT PCB 조립:
표면실장기술(SMT) PCB 조립은 배치 솔더 리플로우 방식으로 진행되며, 인쇄회로기판에 부품을 직접 실장합니다. 이 과정은 PCB에 솔더 페이스트를 도포하는 것으로 시작됩니다. 이후 보드 위에 부품을 안전하게 정밀 배치합니다. 다음 단계는 조립체를 리플로우 오븐에서 조심스럽게 가열하는 것입니다. 열 아래에서 솔더 페이스트가 녹으면서(이를 '리플로우'라고 함) PCB와 부품 사이에 연결이 형성됩니다. 냉각 후에는 솔더가 경화되어 PCB와 부품 사이에 견고한 결합이 만들어집니다. SMT 조립은 로봇 기술을 광범위하게 활용합니다. 이는 대량 생산 시 상당한 인건비 절감으로 이어질 수 있습니다.
하단의 작은 금속 또는 세라믹 접점 덕분에 와이어 리드 대신 PCB의 패드에 직접 연결할 수 있습니다. 이러한 특수 패키징 덕분에 더 가벼운 부품과 고밀도 조립이 보장됩니다. SMD는 기존 부품과는 다른 독특한 패키징을 가지고 있습니다.
3. 스루홀 조립:
THT 조립은 PCB에 정밀하게 홀을 뚫는 것으로 시작됩니다. 이 홀들은 부품을 고정하는 데 필요한 요구 사항에 맞춰져 있습니다. 이 홀에 THT 부품의 리드가 삽입되어 솔더링 작업을 준비합니다. 두 가지 솔더링 기법은 선택적 솔더링과 웨이브 솔더링입니다.
구멍을 뜨거운 솔더로 채움으로써 리드와 PCB 조립체 사이에 견고한 전기적·물리적 연결을 형성할 수 있습니다. 웨이브 솔더링 중에는 용융된 솔더 풀이 PCBA를 가로질러 이동합니다. 펌프에 의해 형성된 솔더의 '파도(wave)'가 인쇄회로기판 조립체(PCBA)에 부착되어 부품을 고정합니다. 반면 선택적 솔더링은 솔더링이 필요한 PCBA의 특정 위치만을 정확히 겨냥합니다. 이 방식은 필요한 곳에만 정밀하게 솔더를 떨어뜨림으로써 솔더 마스크가 필요 없게 해줍니다.
4. SMT와 스루홀 조립 비용 비교
| 비용 요인 | SMT 조립 | 스루홀 조립 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인건비 | 낮음 | 높음 | SMT는 픽앤플레이스와 리플로우로 대부분 자동화되어 있으며, 스루홀은 수작업 삽입이나 선택적 솔더링이 필요한 경우가 많습니다. |
| 셋업 및 툴링 | 대량 생산 시 낮음 | 높음 | SMT 스텐실은 대량 생산 시 저비용이지만, 스루홀 지그와 웨이브 솔더 셋업은 특히 소량일 때 비용을 증가시킵니다. |
| 부품 비용 | 상황에 따라 다름 | 상황에 따라 다름 | SMD와 THT 부품은 비용이 비슷할 수 있으며, 차이는 주로 패키지 가용성과 소싱 효율성에 따라 달라집니다. |
| 보드 복잡도 비용 | 효율적 | 더 비쌈 | SMT는 추가 PCB 가공 없이 고밀도를 지원하지만, 복잡한 스루홀 레이아웃(예: 도금 홀)은 제작 단계를 늘립니다. |
| 생산 속도 | 더 빠름 | 더 느림 | 자동화된 SMT 라인은 더 빠른 사이클 타임을 만들어 단위당 비용을 낮춥니다. 스루홀은 더 느린 수작업/선택적 공정이 필요합니다. |
| 수율 및 재작업 비용 | 높음 | 가변적 | SMT는 AOI/X-레이를 통해 높은 일관성의 수율을 보이며, 스루홀 재작업은 더 노동 집약적일 수 있습니다. |
| 검사 및 테스트 비용 | 보통 | 보통 | 두 방식 모두 검사가 필요하며, SMT는 주로 AOI/X-레이를, 스루홀은 AOI와 수작업 검사를 병행합니다. |
| 프로토타입 비용 | 보통 | 더 높음 | SMT 프로토타입은 스텐실 재사용의 이점이 있으며, 스루홀 프로토타입은 단위당 비용이 더 높습니다. |
| 소량 생산 비용 | 유리함 | 불리함 | SMT는 소량 생산에서 더 유리하게 확장되며, 스루홀의 수작업 비용은 소량일 때 더 커집니다. |
| 대량 생산 비용 | 가장 비용 효율적 | 덜 효율적 | SMT는 자동화와 속도 덕분에 상당한 규모의 경제를 갖습니다. |
| 총소유비용 | 대부분의 경우 더 낮음 | 특수한 경우 더 높음 | 설계상 스루홀이 강제되는 경우(기계적 강도 등)가 아니라면, SMT가 전반적으로 더 낮은 비용을 제공하는 경향이 있습니다. |
1) 소재 및 부품 비용
표준화된 용기와 폭넓은 가용성 덕분에, 대량으로 제조할 때 일반적으로 더 작고 저렴한 SMT 부품은 무게가 가벼워 운송 비용과 자원 사용을 낮춰줍니다. 반면 제조업체들이 주류 전자기기 제조를 SMT 쪽으로 옮겨감에 따라, THT 부품은 대개 더 크고 무거우며 비용도 더 높은 편입니다.
2) PCB 제조 비용
특히 다층 보드의 경우, 스루홀 조립은 PCB에 홀을 뚫는 작업을 필요로 합니다. 이는 추가적인 제작 공정 단계를 더하고 제조 비용을 높입니다. 도금 관통홀이 덜 필요하기 때문에 제조 복잡성과 소재 사용이 줄어듭니다. SMT PCB는 더 단순하고 제작 비용도 더 저렴합니다.
3) 장비 및 셋업 비용
SMT 조립 라인을 구축하려면 자동 배치 시스템과 리플로우 로에 대한 대규모 초기 장비 구입이 필요합니다. 하지만 단위당 조립 비용이 낮아짐에 따라, 대량 생산에서는 시간이 지나면서 이러한 투자가 더욱 저렴해집니다. 스루홀 조립은 초기 셋업 비용이 더 낮지만, 인력과 더 긴 제조 사이클로 인해 규모가 커질수록 비용이 더 늘어납니다.
4) 테스트 및 품질 관리
AOI, SPI와 같은 자동 검사 시스템을 활용함으로써, SMT 공정은 결함 검출률을 높이고 재작업 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 반면 더 복잡한 조립체의 경우, 스루홀 조립은 종종 수작업 검사가 필요해 품질 관리에서 시간과 인건비 모두를 증가시킵니다.
5) 수리 및 재작업 비용
스루홀 부품은 크기가 더 크기 때문에 재작업 시 교체가 더 쉬운 편입니다. 하지만 SMT 보드를 재작업하려면 전용 도구와 숙련된 전문가가 필요해 수리 비용이 높아집니다. 다만 자동화된 SMT 라인의 더 높은 조립 정밀도 덕분에 때로는 재작업 수요 자체가 줄어들기도 합니다.
결론
자동화, 축소된 부품 크기, 그리고 대량 생산 시 낮아지는 단위당 비용 덕분에, SMT는 대부분의 현대 전자제품, 특히 소비자 가전, 통신, 컴퓨터 분야에서 명백히 더 비용 효율적인 조립 기법입니다. 그럼에도 기계적 강도, 내구성, 특정 부품의 가용성이 우선시되는 특수한 용도에서는 스루홀 조립이 여전히 중요합니다. SMT는 대개 대량 생산을 고려하는 소형, 고밀도 설계에 권장되는 솔루션입니다.
스루홀은 제품에 최고의 가치를 제공할 수도 있지만, 이는 한정된 배치 생산이나 높은 인건비와 같은 조건에 따라 달라집니다. 결국 생산량, 애플리케이션 유형, 기능적 요구 사항이 가장 경제적인 전략을 결정짓습니다.
이러한 다양한 요구를 지원하기 위해, JLCPCB는 전문적인 품질, 빠른 납기, 경쟁력 있는 가격으로 SMT와 스루홀 조립 서비스를 모두 제공합니다. 프로토타이핑 단계이든 대량 생산 단계이든, JLCPCB와 함께라면 여러분의 설계를 안심하고 현실로 만들 수 있습니다
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......