안전한 PCB를 위한 올바른 UL94 등급 선택 방법
2 분
- UL94 등급과 그 중요성 이해
- PCB 안전 및 성능에서 UL94 등급이 중요한 이유
- PCB 응용 분야에 맞는 UL94 등급 선택
- UL94 규정 준수 PCB의 제조 고려사항
- UL94 등급 PCB 제조에서 JLCPCB의 전문성
- UL94 등급 FAQ
핵심 요약
이 글은 PCB 화재 안전 및 규정 준수를 위한 올바른 UL94 등급 선택 방법을 설명합니다: V-0는 대부분의 전자제품의 일반적인 기준이며, V-1/HB는 주로 규제가 덜한 용도에 사용됩니다. 또한 등급 성능이 재료 선택, 두께, 공정 제어에 달려 있다고 강조하므로, UL 인증 라미네이트와 추적 가능한 UL 인증 제조업체를 이용하세요.
단 하나의 PCB 화재가 유독 가스를 발생시키고 전체 제품을 소멸시키며 회사를 심각한 법적 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것을 들어본 적 있으신가요? 바로 이것이 UL94 등급이 존재하는 이유입니다. 플라스틱 및 폴리머 재료의 가장 잘 알려진 난연성 분류 시스템으로, 인쇄 회로 기판을 최대한 안전하게 만드는 핵심 요소입니다. 간단한 LED 드라이버를 설계하든 복잡한 자동차 제어 모듈을 설계하든, PCB 기판의 난연성은 무시할 수 없습니다. 북미, 유럽, 아시아의 규제 기관들은 제품이 판매될 수 있으려면 특정 UL94 화염 등급을 요구합니다.
이 규정을 무시하면 안전뿐만 아니라 전체 시장 접근성도 위험에 처합니다. 오늘 UL94 등급 시스템을 단계별로 분석해 보겠습니다. 각 분류가 무엇을 의미하는지, 테스트가 어떻게 작동하는지, 특정 응용 분야에 맞는 올바른 등급이 무엇인지 알아보겠습니다. 시작해 보겠습니다.
UL94 등급과 그 중요성 이해
Underwriters Laboratories가 발표한 UL94 표준은 제어된 화염 원천의 영향 하에서의 거동으로 재료를 분류합니다. 재료가 얼마나 빨리 자기 소화되는지, 그리고 다른 재료를 점화시킬 수 있는 불꽃 방울을 남기는지 알려주는 명확한 등급을 제공합니다. PCB 설계자에게 이 등급은 보드 기본 라미네이트의 화재 안전 프로파일을 직접 나타냅니다. PCB는 전기를 전도하고 사용 중에 열을 발생시키기 때문에, 기판은 점화에 저항하고 사고 시 화재 확산을 억제해야 합니다.
UL94 등급의 의미와 테스트 방법
UL94 테스트는 시편을 보정된 분젠 버너 화염에 노출시키는 시험 방법입니다. 수직 연소 테스트(V-0, V-1, V-2)에서는 125mm × 13mm 크기의 시편 5개를 사용합니다. 화염을 각 10초씩 두 번 가하며, 주요 측정 항목은 다음과 같습니다:
- 첫 번째 화염 적용 후 잔염 시간 (t1)
- 두 번째 화염 적용 후 잔염 시간 (t2)
- 두 번째 적용 후 잔광 시간 (t3)
- 고정 클램프까지 연소 여부
- 300mm 아래 면화 지시기에 불꽃 방울로 인한 발화 여부
수평 연소 테스트(HB 등급)의 경우 시편을 수평으로 놓고 30초간 화염을 가한 다음 75mm 폭에 걸친 연소 속도를 측정합니다.
일반 등급(V-0, V-1, HB)과 그 의미
UL94 시스템은 여러 분류 수준을 정의합니다. PCB 응용 분야에서 가장 관련성 높은 등급 비교입니다:
| 등급 | 방향 | 최대 잔염 (시편당) | 총 잔염 (5개 시편) | 불꽃 방울 | 클램프까지 연소 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-0 | 수직 | 10초 | 50초 | 불허 | 없음 |
| V-1 | 수직 | 30초 | 250초 | 불허 | 없음 |
| V-2 | 수직 | 30초 | 250초 | 허용 | 없음 |
| HB | 수평 | 제한 없음 | 제한 없음 | 미테스트 | 연소율 < 76mm/분 |
최고 수직 연소 등급인 V-0는 대부분의 PCB 응용 분야의 기본입니다. 재료는 불꽃 방울이나 화염 없이 시편당 10초 이내에 자기 소화되어야 합니다. 전문 제조에서 모든 FR4 라미네이트에서 발견되는 등급입니다.
V-1은 시편당 최대 30초의 잔염을 허용하지만 불꽃 방울은 허용하지 않습니다. V-2는 불꽃 방울도 허용하며 대부분의 전자제품에 적합하지 않습니다. 가장 낮은 분류인 HB(수평 연소)는 일반적으로 규제 시장에서 충분하지 않습니다.
PCB 안전 및 성능에서 UL94 등급이 중요한 이유
전자제품 화재 안전은 가상의 문제가 아닙니다. 많은 제품 리콜이 불충분한 재료 난연성 등급 때문에 발생합니다. PCB 기판은 조립의 근간이며, 화재 시 거동이 최종 제품의 안전성에 직접적인 영향을 미칩니다.
전자제품의 화재 위험과 규제 요건
부품 고장, 단락, 과전류 상태로 인해 국부 온도가 라미네이트의 유리전이온도를 초과할 수 있습니다. 기판이 연소하고 스스로 화염을 끌 수 없을 때 결과는 재앙적일 수 있습니다. 전 세계는 특정 UL94 등급을 요구하는 규제 체계를 가지고 있습니다:
- UL/cUL (북미): 대부분의 전자제품 UL 인증에는 V-0 등급 기판이 필요합니다.
- IEC 62368-1: IT 및 AV 장비의 국제 안전 표준이 UL94 분류를 인용합니다.
- EN 45545: 유럽 철도 응용 분야에서 요구되는 엄격한 난연성 성능.
- 자동차: 기능 안전 요구사항에 따라 중요 ECU에는 최고 수준의 난연성이 요구됩니다.
- IPC-4101: 이 기본 재료 사양은 UL94의 라미네이트 분류표를 사용합니다.
올바른 UL94 등급 없이는 규제 시장 인증을 받을 수 없습니다. 권장 사항이 아니라 필수 관문입니다.
장기 신뢰성 및 시장 규정 준수에 미치는 영향
UL94 등급은 재료 품질과 일관성의 지표이기도 합니다. V-0 등급 라미네이트는 신중하게 제어된 난연 첨가제를 사용하여 개발되었으며 광범위한 제3자 테스트를 통과했습니다. 화염 확산을 억제하는 동일한 재료 특성이 리플로우 중 열 안정성, 층간 박리 저항성, 제품 수명 전반에 걸친 균일한 유전체 성능에도 도움이 됩니다. UL94 V-0는 많은 OEM의 승인된 공급업체 목록에서 일반적인 요구사항입니다. PCB가 이 사양을 충족하지 못하면 설계 품질에 관계없이 공급업체로 간주되지 않습니다.
PCB 응용 분야에 맞는 UL94 등급 선택
소비자, 산업, 자동차용 등급 선택
| 응용 분야 | 최소 등급 | 일반적인 재료 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|
| 소비자 가전 | V-0 | 표준 FR4 (Tg 130~150°C) | UL/IEC 인증 |
| LED 조명 | V-0 | FR4 또는 알루미늄 MCPCB | UL 8750 / EN 62031 |
| 산업용 제어장치 | V-0 | 중간 Tg FR4 (Tg 150~170°C) | IEC 61010 |
| 자동차 ECU | V-0 | 고Tg FR4 (Tg 170°C+) | ISO 26262 |
| 의료기기 | V-0 | 고Tg 또는 특수 라미네이트 | IEC 60601 |
| 항공우주 / 방산 | V-0 또는 5VA/5VB | 폴리이미드 라미네이트 | MIL-STD, DO-160 |
소비자 가전의 경우 V-0가 보편적입니다. 자동차 업계는 V-0에 더해 -40°C~+125°C 온도, 진동, 습도에 견딜 수 있는 재료를 요구합니다. 이러한 조건에서는 고Tg FR4 또는 폴리이미드 기판이 필요합니다.
난연성, 비용, 기계적 특성의 균형
현실적으로 살펴보면, Shengyi, Kingboard, Nanya와 같은 저명한 제조업체의 표준 FR4는 이미 UL94 V-0를 달성합니다. 화재 안전에 대한 프리미엄이 붙지 않습니다. V-0 이상의 특성이 필요할 때 몇 가지 비용 고려사항이 있습니다.
- 고Tg FR4 (170°C+): 10~20% 프리미엄, 무연 리플로우 및 고온 환경에 필요
- 저Dk/Df 라미네이트: Megtron 6이나 Rogers와 같은 재료는 더 나은 신호 무결성을 갖추면서 V-0
- 폴리이미드 플렉스: 본질적으로 난연성이지만 리지드 FR4보다 3~5배 비쌈
- 할로겐 프리 FR4: 브롬 대신 인 기반 난연제를 사용하며, V-0을 유지하면서 IEC 61249-2-21 충족
UL94 규정 준수 PCB의 제조 고려사항
가장 중요한 것은 올바른 라미네이트를 선택하는 것만으로 완성된 PCB의 UL94 V-0 등급을 보장할 수 없다는 점입니다. 난연 특성은 전체 제조 공정에서 유지되어야 합니다.
재료 선택 및 공정 제어
동박 적층판(CCL) 선택에서 시작됩니다. UL94 성능을 결정하는 파라미터들은 다음과 같습니다:
- 난연 시스템: 일반 FR4는 브롬화 에폭시를 사용하며, 할로겐 프리 버전은 인 또는 질소 첨가제를 사용합니다.
- 수지 함량: 프리프레그 레이어의 수지가 높을수록 난연성과 유전체 특성이 향상됩니다.
- 두께: UL94 등급은 두께에 따라 다릅니다. 1.6mm에서 V-0인 재료가 0.4mm에서는 V-1만 될 수 있습니다.
- 유리 직조 스타일: 1080, 2116, 7628과 같은 스타일이 기계적 강도와 난연성에 영향을 미칩니다.
- 구리 무게: 구리는 방열판 역할을 하며 국부 화염 거동에 영향을 미칩니다.
적층 공정의 과도한 열 스트레스, 잘못 경화된 솔더 마스크, 습식 공정의 오염 등이 모두 완성 보드의 난연 특성을 저하시킬 수 있습니다.
전문 생산에서의 테스트 및 인증
라미네이트 제조업체는 특정 구성에 대해 UL 인증을 받습니다. PCB 제조업체는 승인된 두께 범위와 처리 조건 등 인증된 파라미터 내에서 운영합니다. UL 인증 제조업체는 자체 UL E-번호를 보유하며, 이는 해당 시설이 Underwriters Laboratories의 감사를 받았음을 보증합니다. 여기에는 정기적인 검사 시스템, 재료 추적성, 샘플 테스트가 포함됩니다. PCB 공급업체가 주문에 사용된 라미네이트의 UL 인증과 재료 추적성을 제공할 수 있는지 항상 확인하세요.
UL94 등급 PCB 제조에서 JLCPCB의 전문성
인증된 고성능 재료 접근성
JLCPCB는 전체 응용 분야 스펙트럼을 아우르는 다양한 UL94 V-0 인증 재료를 보유하고 있습니다. 표준 FR4, 고Tg FR4, 특수 라미네이트 등 어떤 설계 유형이든 완전한 인증 문서 및 추적성과 함께 선택지가 마련되어 있습니다.
엄격한 품질 보증 및 규정 준수 지원
JLCPCB는 IPC-A-600 클래스 2 기반의 입고 재료 검증, 공정 내 제어, 최종 품질 검사를 실시합니다. 새로운 라미네이트 배치는 UL 인증과 함께 검사되며, 처리 파라미터는 난연 특성을 유지하도록 규제됩니다. AOI와 보드의 전기 테스트가 표준으로 이루어져 제품의 UL 또는 CE 인증을 더 쉽게 받을 수 있습니다.
프로토타입에서 대량 생산까지 신뢰할 수 있는 생산
JLCPCB를 이용하는 실용적인 이점 중 하나는 양산에 사용되는 것과 동일한 UL94 V-0 재료로 프로토타입을 제작할 수 있다는 것입니다. 프로토타입 보드의 난연 특성이 동일하므로 처음부터 실제 재료로 인증을 진행하게 됩니다. 2달러부터 시작하는 가격과 1~2일의 짧은 생산 기간으로 재료 품질을 희생하지 않고 빠르게 반복 개발할 수 있습니다. SMT 조립 서비스는 설계부터 완성 제품까지의 과정을 한 지붕 아래서 단순화합니다.
UL94 등급 FAQ
Q: PCB 제조에서 가장 일반적으로 사용되는 UL94 등급은 무엇인가요?
UL94 V-0이 업계 표준입니다. 주요 라미네이트 제조업체의 표준 FR4는 기본적으로 V-0 등급입니다.
Q: PCB가 제조 과정에서 UL94 등급을 잃을 수 있나요?
예. 제조 조건이 과도한 열 스트레스나 부적절한 경화 등 인증된 파라미터를 초과하면 난연 특성이 저하될 수 있습니다. 이것이 적절한 공정 제어를 갖춘 제조업체를 선택하는 것이 중요한 이유입니다.
Q: UL94 HB가 어떤 PCB 응용 분야에 허용되나요?
취미 프로젝트나 내부 프로토타입과 같이 규제되지 않는 응용 분야에만 허용됩니다. 모든 상업 제품에는 V-0이 최소 기준입니다.
Q: UL94 V-0과 5VA의 차이는 무엇인가요?
V-0은 50W 테스트 화염을 사용하고, 5VA는 500W 화염을 사용합니다. 5VA 등급 재료는 훨씬 큰 화염 원천으로부터의 점화에 저항하고 연소 관통이 없습니다. 이 등급은 일반적으로 PCB 기판보다는 인클로저에 사용됩니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......