OPAMP 101: 모든 엔지니어가 알아야 할 작동 증폭기의 기본 사항
1 분
- 연산 증폭기(Op-Amp)란?
- Op-Amp를 사용하는 이유
- Op-Amp의 주요 특성
- 이상적인 Op-Amp vs 실제 Op-Amp
- 네거티브 피드백과 그 중요성
- 가상 접지의 개념
- 기본 네거티브 피드백 증폭기 구성
- 결론
아날로그 수학? 맞습니다, 이번 OPAMP 101 시리즈에서 다룰 내용입니다. 연산 증폭기는 아날로그 회로에서 가장 흔하고 널리 사용되는 부품입니다. 증폭기 없는 집적 회로는 상상할 수 없습니다. 흔한 부품이지만 학생들은 종종 애증의 관계를 가지곤 합니다: "이렇게 단순해 보이는 것(그저 삼각형 하나가!)이 어떻게 이렇게 많은 혼란을 일으킬 수 있지?" 연산 증폭기는 많은 수학적 연산을 수행할 수 있으며, 이에 대해서는 같은 OPAMP 101 시리즈의 다음 블로그 글에서 다룰 예정입니다.
기본을 이해하고 나면 연산 증폭기(op-amp)는 덜 무섭고 오히려 아날로그 설계에서 가장 친한 친구처럼 느껴집니다. PCB 레이아웃, 임베디드 하드웨어, 센서 인터페이스 작업을 하든 어디서나 op-amp를 만나게 됩니다. 이 글에서는 실제 아날로그 전자공학을 살펴보겠습니다. 이상적 동작과 실제 동작의 차이, 가상 접지의 마법, 네거티브 피드백의 역할, 그리고 물론 모든 엔지니어가 알아야 할 기본 op-amp 구성에 대해 알아보겠습니다.
연산 증폭기(Op-Amp)란?
연산 증폭기(op-amp)는 두 개의 입력과 하나의 출력을 가진 고이득 차동 증폭기입니다. 입력 단자의 전압을 비교하여 그 차이에 비례하는 신호를 출력합니다. 여기서 차동 증폭기가 필요한 이유는 노이즈를 상쇄하여 전체 SNR을 높이기 위해서입니다. 기본 연산 증폭기에서는 다음과 같은 단자를 볼 수 있습니다:
- 반전 입력 (–)
- 비반전 입력 (+)
- 출력 (단일 종단, 고급 설계에서는 때때로 차동)
- 전원 단자 ($V_{DD}$, $V_{SS}$ 또는 GND)
일반적으로 op-amp는 이중 전원 $V_{DD}$, $V_{SS}$로 동작합니다. $V_{DD}$가 +5V이면 $V_{SS}$는 -5V가 되며, 변압기 기반 설정이나 저항 분배기로 만들어지는 가상 접지 연결(중앙 단자) GND도 필요합니다. 중앙 단자가 필요한 이유는 무엇일까요? 정답은 AC 신호에 대해 입력을 적절히 바이어스하기 위해서입니다. AC 신호는 양에서 음으로 변하기 때문에 바이어스 전압 범위 내에 유지하려면 신호를 중앙 단자에 중첩시켜야 합니다.
Op-Amp를 사용하는 이유
Op-amp는 만능 빌딩 블록과 같습니다. 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:
- 소신호 증폭 (마이크 신호를 스피커 레벨로)
- 산술 연산 수행 (합, 차, 적분, 미분)
- 아날로그 필터 및 발진기 구성
- 비교기 및 ADC/DAC 프런트엔드 역할
- PCB 아날로그 프런트엔드에서 센서 인터페이스
다시 말해, PCB를 설계하면서 아날로그 신호를 처리해야 한다면 연산 증폭기는 회로의 신호 처리에서 핵심 블록입니다.
Op-Amp의 주요 특성
Op-amp를 이해하려면 주요 파라미터를 알아야 합니다:
- 입력 임피던스: 이상적으로 입력 임피던스 는 무한대여서 소스에 부하를 주지 않습니다. 하지만 실제로는 $M\Omega$에서 $G\Omega$ 범위입니다.
- 출력 임피던스: 이상적으로 출력 임피던스는 전체 신호를 부하로 전달하기 위해 0이어야 하지만, 실제로는 수십 옴 수준이며 대부분의 경우 최대 전력 전달을 위해 부하 임피던스와 동일합니다.
- 개루프 이득 ($A_{OL}$): 매우 높음 (100,000 이상). 이상적으로는 무한대 이득을 추구합니다.
- 대역폭 및 이득 대역폭 곱 (GBW): 두 항의 곱이며, 서로 의존하는 주파수 영역 파라미터입니다.
- 동상 제거비 (CMRR): Op-amp가 두 입력에 공통으로 들어오는 노이즈/신호를 얼마나 잘 제거하는지를 나타냅니다.
- 슬루율: 출력 전압의 최대 변화율 ($V/\mu s$). 슬루율은 고이득 고속 op-amp에서 중요한 역할을 합니다.
이상적인 Op-Amp vs 실제 Op-Amp
이상적인 Op-Amp, 훌륭하게 들리죠? 하지만 현실에서 그런 op-amp는 존재하지 않습니다. 왜냐하면 물리 법칙이 협조해 주지 않기 때문입니다. 노이즈, 기생 성분, 트랜지스터의 한계, 열적 효과 모두 완벽함을 방해합니다. 한 요소를 높이면 전자 회로의 법칙에 따라 다른 요소가 낮아집니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 바로 여기서 설계자의 역할이 중요해집니다. Op-amp는 응용 분야에 맞게 설계됩니다. 특정 응용을 위해 설계할 때는 트레이드오프를 염두에 두어야 합니다.
네거티브 피드백과 그 중요성
네거티브 피드백은 피드백이 없는 시스템의 응답을 안정화하는 데 사용됩니다. Op-amp는 비교기로 동작하며 출력은 $V_{DD}$ 또는 $V_{SS}$로 포화됩니다. 거대한 개루프 이득으로 인해 아주 작은 입력 차이만으로도 출력이 양 또는 음의 레일로 급격히 이동합니다. 출력의 일부를 반전 입력으로 피드백함으로써 op-amp를 "길들일" 수 있습니다.
Op-amp는 입력 간 전압 차이가 거의 0이 되도록 출력을 조정합니다. 이를 통해 단 몇 개의 저항만으로 정밀하고 안정적인 이득 제어가 가능합니다.
가상 접지의 개념
초보자에게 가장 멋지면서도 혼란스러운 개념 중 하나가 가상 접지(또는 가상 단락)입니다. 실제로 이것은 존재하지 않지만, 회로를 더 효과적으로 해석하기 위해 이 개념을 사용합니다. 가상 접지는 네거티브 피드백이 있고, op-amp가 무한 이득을 가지며, 출력이 포화되지 않을 때 적용됩니다.
이 구성에서 op-amp는 반전(–)과 비반전(+) 입력을 같게 만들려고 합니다. 한 입력이 접지되어 있으면(예: 비반전 입력), 반전 입력도 물리적으로 접지에 연결되지 않았지만 대략 접지 전위에 위치합니다. 그래서 가상 접지라고 부릅니다:
- 접지처럼 동작합니다.
- 하지만 실제로 접지에 연결되어 있지 않습니다.
기본 네거티브 피드백 증폭기 구성
기본 개념을 익혔으니 이제 모든 엔지니어가 알아야 할 기본 증폭기 구성을 살펴보겠습니다.
1. 반전 증폭기
입력 신호가 저항 $R_{in}$을 통해 반전 단자(–)에 인가됩니다. 비반전 단자(+)는 접지됩니다. 출력은 저항 $R_f$를 통해 피드백됩니다.
이득 공식: $$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}}$$
음수 부호는 신호가 $180^\circ$ 위상 이동으로 반전됨(출력 반전)을 의미합니다.
2. 비반전 증폭기
입력 신호가 비반전 단자(+)에 인가됩니다. 반전 단자(–)는 피드백을 받습니다.
이득 공식: $$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$
이 구성에서는 위상 반전이 없으며, 센서 회로의 버퍼/증폭기 스테이지에 널리 사용됩니다.
증폭기 회로도가 완성되면 JLCPCB에서 쉽게 PCB 레이아웃으로 변환하고 프로토타입을 주문할 수 있습니다.
결론
이것으로 Op-Amp 101 가이드를 마칩니다. "회로도에 있는 이 신비로운 삼각형은 뭐지?"에서 시작하여 다음 기본 사항을 이해하게 되었습니다:
- Op-amp란 무엇인가
- PCB 설계에서 왜 어디서나 사용되는가
- 이상적 vs 실제 모델
- 가상 접지와 네거티브 피드백
- 핵심 증폭기 구성 (반전, 비반전, 버퍼, 합산, 차동)
오디오 회로에서 신호를 믹싱하든, 센서 출력을 증폭하든, ADC를 위해 신호를 컨디셔닝하든 op-amp가 이를 가능하게 합니다. 이상적인 op-amp는 존재하지 않지만 엔지니어들은 여전히 이를 사랑합니다. 왜냐하면 대부분의 PCB 설계에서 실제 op-amp가 이상적인 것에 충분히 가깝기 때문에 신뢰할 수 있습니다. 이 시리즈의 두 번째 글에서 더 많은 구성을 살펴보겠습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......