This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열

최초 게시일 Nov 14, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 14, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 연산 증폭기 기호란?
  • 회로도에서 연산 증폭기 기호 읽는 법
  • 연산 증폭기 기호를 읽을 때 흔한 실수
  • 반전 입력과 비반전 입력의 차이
  • 연산 증폭기 전원 핀 이해하기
  • 연산 증폭기와 비교기 기호의 차이
  • 741 연산 증폭기 핀 배열: 기호와 실제 핀 연결
  • 회로도 기호에서 PCB 풋프린트로
  • 연산 증폭기 기호 FAQ
  • 마무리

아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다.

기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다.

이 글에서 살펴볼 내용

  • 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것
  • 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미
  • 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유
  • 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법
  • 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교
  • 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응
  • 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법

연산 증폭기 기호란?

연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데 도움이 됩니다.

세 가지 기본 단자

기호의 핵심 단자는 다음 세 가지입니다.

  • 비반전 입력(+)
  • 반전 입력(−)
  • 출력

반전 입력, 비반전 입력과 출력을 표시한 연산 증폭기 기호

그림: 반전 입력, 비반전 입력과 출력이 표시된 연산 증폭기 기호

연산 증폭기 기호 빠르게 읽기

표시의미
+비반전 입력
−반전 입력
Output출력 신호
VS+양(+) 전원
VS−음(−) 전원
기호 요소역할
삼각형증폭기를 나타내며 일반적으로 왼쪽에서 오른쪽으로 신호를 읽음
+ 단자비반전 입력
− 단자반전 입력
삼각형 꼭짓점출력(Vout)
세로선(표시된 경우)전원 레일 VS+와 VS−

회로도에서 연산 증폭기 기호 읽는 법

실제 회로도에서는 삼각형 모양만 보지 말고 입력과 출력이 어떻게 연결되는지 확인해야 합니다. 처음 접하는 설계에서 자주 만나는 구성 세 가지를 살펴보겠습니다.

예 1: 전압 팔로어

출력이 반전 입력으로 바로 되돌아갑니다. 전압 이득은 약 1이며, 입력 임피던스가 높은 신호원을 위한 버퍼로 사용합니다.

예 2: 반전 증폭기

입력 신호가 저항을 거쳐 반전 입력에 연결됩니다. 피드백 저항과 입력 저항이 이득을 정하며, 비반전 입력은 접지에 연결됩니다. 저항 표기는 저항 기호 가이드를 참고하세요.

예 3: 비교기 회로

한 입력에는 기준 전압, 다른 입력에는 비교할 신호를 넣습니다. 이 예에서는 피드백 경로가 없으며, 어느 입력이 더 높은지에 따라 출력 상태가 바뀝니다. 실제 출력 레벨은 사용한 비교기와 전원·출력 구조에 따라 다릅니다.

세 회로 모두 비슷한 삼각형을 사용하므로 회로의 기능은 기호 모양보다 주변 연결 관계로 판단해야 합니다.

전압 팔로어, 반전 증폭기와 비교기 연결 예시

그림: 전압 팔로어, 반전 증폭기와 비교기 회로의 연결 비교

연산 증폭기 기호를 읽을 때 흔한 실수

실수확인 방법
전원 핀이 보이지 않으면 전원이 필요 없다고 생각함데이터시트에서 VS+/VS− 또는 +V/GND 연결 확인
삼각형 모양만으로 연산 증폭기와 비교기를 구별함피드백 경로와 부품 번호 확인
교재의 입력 위치를 실제 IC 핀 번호로 착각함사용할 패키지의 데이터시트와 핀 번호 대조
단일 전원에서 출력 가능한 전압 범위를 무시함데이터시트의 입력 공통 모드와 출력 스윙 범위 확인

반전 입력과 비반전 입력의 차이

입력 옆의 +와 −는 회로를 읽을 때 가장 중요한 표시입니다. 전원 극성을 뜻하는 것이 아니라 두 입력이 출력에 미치는 방향을 구분합니다.

반전 입력(−)

다른 입력을 기준으로 반전 입력 전압이 올라가면 출력은 반대 방향으로 변하려 합니다. 적절한 피드백을 건 반전 증폭기에서는 입력과 출력의 위상이 180° 달라집니다.

비반전 입력(+)

다른 입력을 기준으로 비반전 입력 전압이 올라가면 출력은 같은 방향으로 변하려 합니다. 비반전 증폭기에서는 입력과 출력의 위상이 같습니다.

+와 − 표시는 무엇을 뜻할까?

이 표시는 입력의 DC 전압이 반드시 양수 또는 음수여야 한다는 뜻이 아닙니다. 입력 차이에 대한 출력의 반응 방향을 나타냅니다.

식:

Vout = A * (V+ − V−)

여기서 A는 개방 루프 이득, V+는 비반전 입력 전압, V−는 반전 입력 전압입니다. 실제 출력은 전원 전압과 출력 스윙 범위의 제약을 받습니다.

반전 및 비반전 입력에서 출력으로 이어지는 신호 경로

그림: 두 입력과 출력의 신호 방향 비교

입력표시피드백 증폭 회로의 출력 위상대표 용도
비반전+입력과 같은 위상전압 팔로어, 비반전 증폭기
반전−입력과 180° 차이반전 증폭기, 가산 회로

연산 증폭기 전원 핀 이해하기

전원 핀은 회로도에서 빠뜨리기 쉬운 부분입니다. 실제 회로를 읽을 때는 입력과 출력뿐 아니라 전원 연결도 확인해야 합니다.

VS+와 VS−의 의미

VS+와 VS−는 연산 증폭기 내부 회로에 전원을 공급하는 핀입니다. 신호 입력과 출력 단자와는 별개입니다.

전원 핀이 연결되지 않으면 신호 단자를 올바르게 배선해도 동작할 수 없습니다. 실제 PCB에서는 전원 잡음을 줄이기 위해 전원 핀 가까이에 바이패스 커패시터를 배치합니다.

단일 전원과 양전원 연산 증폭기

  • 양전원 구성: 예를 들어 +15 V와 −15 V를 사용하면 접지를 기준으로 양쪽 전압 범위의 신호를 다룰 수 있습니다. 실제 입력·출력 범위는 부품 사양을 확인해야 합니다.
  • 단일 전원 구성: +V와 GND(0 V)를 사용합니다. 배터리 구동 및 차량용 회로에서 흔하지만, 접지 아래의 전압을 그대로 출력할 수는 없습니다.

전원 핀이 기호에서 숨겨지는 이유

교재나 간소화된 회로도에서는 도면을 덜 복잡하게 만들기 위해 VS+와 VS−를 생략하거나 다른 곳에 표시하기도 합니다.

회로도가 완성되었다고 판단하기 전에 데이터시트와 실제 전원 핀 연결을 대조해야 합니다.

전원 핀 생략, 양전원 표시 및 단일 전원 연산 증폭기 기호 비교

그림: 숨겨진 전원 핀, VS+/VS− 표시, 단일 전원 구성 비교

구성사용 핀대표 용도
양전원VS+, VS−오디오, 계측, 정밀 아날로그
단일 전원+V, GND배터리 구동, 차량용, 센서
전원 핀 생략 표시도면에 보이지 않음간소화된 교육용 도면

연산 증폭기와 비교기 기호의 차이

비교기와 연산 증폭기는 회로도에서 같은 삼각형으로 보일 수 있습니다. 기호 모양만으로 구분하기보다 부품 번호, 피드백 연결과 출력 사용 방식을 확인해야 합니다.

항목연산 증폭기비교기
기호삼각형삼각형(같은 모양일 수 있음)
일반적 동작피드백을 이용한 선형 증폭두 전압 비교 후 출력 상태 전환
피드백대체로 사용이 예에서는 사용하지 않음
출력입력 차이와 회로 이득에 따라 변함높음 또는 낮음 상태

피드백 경로로 비교한 연산 증폭기와 비교기 회로

그림: 연산 증폭기의 피드백 경로와 비교기의 기준 전압 입력 비교

741 연산 증폭기 핀 배열: 기호와 실제 핀 연결

741 DIP-8 핀 배열

741은 교육 자료에서 자주 등장하는 연산 증폭기입니다. 일반적인 DIP-8 패키지에는 반전·비반전 입력, 출력, 양·음 전원 핀과 기본 동작에는 필요하지 않은 오프셋 조정 핀이 있습니다.

741 기호의 단자를 물리적 핀 번호에 대응하기

회로도 기호는 단자의 기능을, 실제 IC 핀 배열은 패키지상의 위치를 보여 줍니다. 제조사나 패키지에 따라 핀 번호가 다를 수 있으므로 실물 배선 전 두 정보를 반드시 대조합니다.

741 DIP-8 상면도의 반전 입력, 비반전 입력, 전원 및 출력 핀

그림: 741 DIP-8 상면도: 2번 반전 입력, 3번 비반전 입력, 4번 음전원, 6번 출력, 7번 양전원

핀명칭기능
2반전 입력−
3비반전 입력+
4V−음전원
6출력출력 신호
7V+양전원

회로도 기호에서 PCB 풋프린트로

  • 회로도와 풋프린트: 기호는 입력과 출력 등 기능을 나타내고, PCB 풋프린트는 패드 크기·간격·방향 등 실제 패키지 치수를 정합니다.
  • 오류 예방: 기호의 핀 번호와 풋프린트 패드 번호가 정확히 일치해야 합니다. 잘못된 매핑은 시뮬레이션에서 드러나지 않다가 PCB 제작 뒤 발견될 수 있습니다.
  • 제작 전 확인: 기호의 핀 라벨, 풋프린트의 패드 번호, 제조사 데이터시트의 패키지 핀 배열을 서로 대조합니다.
  • 패키지 변경: DIP-8에서 SOIC-8로 바꿀 때처럼 핀 수가 같더라도 패드 간격과 방향이 달라질 수 있으므로 새 패키지의 핀 배치를 확인합니다.

연산 증폭기 회로도 기호에서 DIP-8 풋프린트와 조립 PCB로 이어지는 과정

그림: 회로도 기호, DIP-8 풋프린트, 조립된 PCB의 대응 관계

회로도를 PCB로 제작하기

연산 증폭기 회로도의 핀 매핑과 제조 파일을 확인한 뒤, JLCPCB에서 PCB 및 조립 옵션을 살펴보세요.

지금 견적 받기

연산 증폭기 기호 FAQ

Q. DIP-8·SOIC-8 패키지의 1번 핀은 어떻게 찾나요?

일반적으로 패키지 한쪽의 홈이나 모서리 가까이의 점이 1번 핀을 나타냅니다. 상면에서 보면 1번부터 반시계 방향으로 번호가 매겨집니다. 해당 부품의 데이터시트 도면을 우선 확인하세요.

Q. 이상적인 연산 증폭기의 입력 임피던스는 얼마인가요?

이상적인 모델에서는 입력 임피던스가 무한대여서 입력 전류가 0입니다. 실제 소자에는 입력 전류가 있으므로 회로가 요구하는 정확도에 따라 데이터시트 값을 확인해야 합니다.

Q. 741의 오프셋 조정 핀은 어디에 사용하나요?

741 DIP-8의 1번과 5번 핀은 작은 입력 오프셋 전압을 보정하는 데 사용합니다. 설계 조건에 따라 가변저항을 연결해 내부 차동 단계를 조정할 수 있습니다.

Q. 다채널 연산 증폭기에서 U1A, U1B처럼 표기하는 이유는 무엇인가요?

듀얼·쿼드 연산 증폭기의 각 채널을 회로도에서는 별도 단위로 그리기 때문입니다. U1A와 U1B는 서로 다른 증폭기 단위이지만 같은 물리적 IC 패키지 U1에 들어 있습니다.

Q. 양·음 전원을 반대로 연결하면 어떻게 되나요?

역전원 연결은 내부 보호 구조와 접합부에 과도한 전류를 흘려 소자를 손상시킬 수 있습니다. 손상 여부와 보호 수준은 부품마다 다르므로 전원을 인가하기 전에 극성과 데이터시트의 정격을 확인해야 합니다.

마무리

연산 증폭기 기호는 삼각형 하나지만 +·− 입력이나 숨겨진 전원 핀을 잘못 읽으면 실제 회로 오류로 이어집니다. 비반전·반전 동작과 비교기 회로의 연결 차이를 이해하고, 741의 핀 배열처럼 기호를 실물 패키지에 대응해 보세요. PCB를 제작할 때는 마지막으로 회로도 핀 번호와 풋프린트 패드 번호를 데이터시트와 대조해야 합니다.

지속적인 성장