저항 기호 읽는 법: ANSI·IEC 표기부터 가변저항과 회로도 해석까지
1 분
- 가장 기본적인 저항 기호
- 가변저항·서미스터·광저항 기호
- 회로도에서 저항값 읽기
- LED 직렬 저항과 분압 회로 예시
- 회로도 기호를 실제 PCB 부품으로 옮길 때
저항은 전압과 전류의 관계를 정하고, 신호를 분압하거나 특정 부품의 동작 조건을 설정하는 기본 소자입니다. 회로도에서 저항 기호를 읽을 때는 모양뿐 아니라 참조기호, 저항값, 허용오차, 전력 정격, 실제 풋프린트까지 함께 확인해야 합니다.

가장 기본적인 저항 기호
고정 저항은 도면 규격과 라이브러리에 따라 지그재그 선 또는 직사각형으로 표시됩니다. 두 기호 모두 고정 저항을 나타내며, 회로의 두 단자 사이에 같은 방식으로 연결됩니다. 표기 모양만 보고 저항값이나 전력 정격을 알 수는 없습니다.

| 도면 표시 | 뜻 | 확인할 정보 |
|---|---|---|
| R1, R2 등 | 부품 참조기호 | BOM 및 PCB 위치와 연결 |
| 1kΩ, 10kΩ 등 | 공칭 저항값 | 허용오차와 온도 특성 |
| 4k7, 2R2 | 소수점 대신 단위를 넣은 표기 | 4.7kΩ, 2.2Ω로 해석 |
| 0R | 0Ω 점퍼 저항 | 전류·전력 정격과 패키지 확인 |
가변저항·서미스터·광저항 기호

- 가변저항: 화살표가 저항체에 닿는 형태로 표시되며 사용 방식에 따라 두 단자 또는 세 단자를 연결합니다.
- 포텐셔미터: 저항체 양 끝과 와이퍼를 포함하는 세 단자 부품으로, 분압기로 자주 사용합니다.
- 서미스터: 온도에 따라 저항이 변합니다. NTC는 온도가 올라갈수록 일반적으로 저항이 감소하고, PTC는 증가합니다.
- 광저항(LDR): 입사광에 따라 저항이 변합니다. 화살표가 빛의 입력을 나타내는 기호가 흔합니다.
기호의 세부 모양은 사용한 규격과 CAD 라이브러리에 따라 다를 수 있습니다. 회로도 범례와 부품 데이터시트를 함께 보는 것이 안전합니다.
회로도에서 저항값 읽기

옴의 법칙은 V = I × R입니다. 저항 양단의 전압 V와 저항값 R을 알면 전류는 I = V/R로 계산할 수 있습니다. 다만 실제 회로에서는 직렬·병렬 연결, 부품의 비선형 특성, 전원 허용오차를 함께 고려해야 합니다.
LED 직렬 저항과 분압 회로 예시

LED에 직렬로 넣는 저항은 전원 전압에서 LED의 순방향 전압을 뺀 뒤 목표 전류로 나누어 1차 값을 계산할 수 있습니다: R ≈ (V공급 − VLED)/I. 전원 변동, LED 정격, 저항의 전력 소모 P = I²R을 검토한 후 표준값을 선택하세요.
두 저항으로 만드는 분압기에서는 아래쪽 저항 R2의 전압이 이상적인 무부하 조건에서 V출력 = V입력 × R2/(R1 + R2)입니다. 출력에 부하가 연결되면 실제 전압이 달라지므로 ADC 입력 임피던스와 오차를 고려해야 합니다.
회로도 기호를 실제 PCB 부품으로 옮길 때

- 저항값뿐 아니라 허용오차, 전력, 온도 계수, 정격 전압을 결정합니다.
- 0603·0805 등 실제 패키지에 맞는 풋프린트를 선택합니다. 크기 표기는 mm 계열과 inch 계열을 혼동하지 마세요.
- 회로도 R 번호와 BOM, PCB 실장 위치가 일치하는지 확인합니다.
- 고전압·고전력 회로에서는 패키지 정격, 온도 상승, 필요한 이격 거리를 별도로 검토합니다.
PCB 제작 및 조립을 계획하고 있다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 사양을 확인해 보세요. 사용 가능한 저항 부품과 패키지는 주문 시점의 부품 라이브러리와 조립 옵션을 기준으로 선택하세요.
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......