우수한 고속 신호 성능 PCB를 위한 미터드 코너 마스터하기
1 분
- 미터드 코너가 고속 PCB 설계에 필수적인 이유
- 효과적인 미터드 코너를 위한 핵심 설계 규칙
- 일반적인 함정과 방지 방법
- 미터드 코너 PCB의 정밀 제조
- 완벽한 미터드 코너 PCB를 제공하는 JLCPCB의 전문성
- 자주 묻는 질문(FAQ)
고속 신호 트레이스에서 잘 챔퍼링된 코너를 보며 PCB 레이아웃을 확대해 본 경험이 있으신가요? 그것이 바로 미터드 코너이며, 단순한 미관적 취향을 훨씬 뛰어넘는 요소입니다. 각 트레이스 굴절의 형상은 임피던스 연속성, 신호 반사, 그리고 RF 및 고속 디지털 주파수에서 전송되는 데이터 품질과 직접적으로 연관됩니다. PCB의 미터드 코너는 리턴 손실 목표를 충족하는 것과 수많은 보드 재설계를 거치며 모호한 신호 무결성 문제의 원인을 추적하는 것의 차이를 만들어낼 수 있습니다.
10GHz RF 피드 네트워크, 멀티 기가비트 SerDes 레인, 또는 밀리미터파 안테나 트레이스를 라우팅하든 방향 전환을 처리하는 방식이 중요합니다. 90도 각도는 국소적인 임피던스 불연속을 만들어 에너지를 소스 방향으로 반사시킵니다. 이러한 반사는 낮은 속도에서는 문제가 없습니다. 그러나 에지 레이트가 빨라지고 반송파 주파수가 높아질수록 이 작은 코너 불연속이 S-파라미터 플롯과 아이 다이어그램에서 나타나기 시작합니다.
오늘은 미터드 코너를 구성하는 요소, 중요성과 시기, 올바른 크기 설정 방법, 그리고 이면의 공학적 원리를 이해하지 못한 많은 설계자와 제조업체가 빠지는 함정을 피하는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 미터드와 곡선형 굴절의 선택, 차동 쌍과의 결합, 그리고 완성된 보드에서 원하는 형상을 구현하는 데 필요한 제조 제어에 대해서도 논의하겠습니다. 시작해 보겠습니다.
미터드 코너가 고속 PCB 설계에 필수적인 이유
날카로운 90도 코너에서의 신호 반사 문제
마이크로스트립이나 스트립라인 트레이스가 날카로운 90도 전환에 접근할 때, 코너에서 도체의 유효 폭이 넓어집니다. 수평 및 수직 세그먼트의 교차점은 공칭 트레이스 폭보다 큰 작은 추가 구리 패치를 형성합니다. 이 추가 구리는 기준 평면에 국소적인 정전 용량을 추가하여 임피던스 불연속을 유발합니다. 코너에서 임피던스가 순간적으로 감소하며, 전송 선로의 임피던스 변화는 신호 에너지의 일부가 소스 방향으로 반사되는 결과를 낳습니다.
이 반사는 주파수와 에지 레이트에 따라 달라집니다. 약 1GHz 미만의 주파수나 약 1ns 미만의 디지털 신호 상승 시간에서는 코너 불연속의 전기적 길이가 파장의 미미한 부분에 불과합니다. 반사는 노이즈 바닥 내에 머물러 신호 품질에 실질적인 영향을 미치지 않습니다.
RF 및 마이크로파 주파수에 이르거나, 100ps 미만의 에지 레이트를 가진 멀티 기가비트 디지털 신호를 다룰 때는 상황이 전혀 다릅니다. FR4 마이크로스트립의 파장은 10GHz에서 약 16~17mm입니다. 코너 영역은 물리적으로 작지만 전기적으로는 그 파장의 상당한 부분에 해당합니다. 신호 경로의 여러 굴절에서 누적된 반사는 리턴 손실을 감소시키고 신호 파형을 왜곡합니다.
미터드 코너가 임피던스 연속성을 향상시키는 방법
미터링은 코너 바깥쪽의 구리와 정전 용량 불연속을 유발하는 잉여 재료를 제거합니다. 45도 각도로 코너를 챔퍼링하면 굴절 부분에서 도체의 유효 폭이 감소하여 방향 전환으로 인한 임피던스 연속성이 회복됩니다.
구리 제거 정도는 미터 백분율로 표현되며, 코너 대각선에서 제거되는 양을 나타냅니다. 최적의 미터는 대부분의 실용적인 마이크로스트립 형상에서 코너 면적의 60~70%를 제거합니다. 이 값은 임의적이지 않습니다. 굴절 부분의 추가 정전 용량을 과도한 보정 없이 상쇄하기 위해 제거해야 할 구리의 양에 대한 마이크로파 공학 문헌에서 도출된 결과입니다.
효과적인 미터드 코너를 위한 핵심 설계 규칙
최적 미터 각도 및 길이 가이드라인
효과적인 미터드 코너 설계는 단일 규칙을 보편적으로 적용하는 문제가 아닙니다. 특정 임피던스 목표, 스택업, 주파수 범위를 고려하는 체계적인 워크플로우가 필요합니다. 권장 설계 접근법은 다음과 같습니다:
- 목표 임피던스 정의: 각 제어 넷 클래스(예: 50옴 단일 종단, 100옴 차동)의 특성 임피던스를 설정하세요.
- 스택업 확정: 제조업체와 함께 유전체 두께, Dk 값, 구리 무게를 확인하세요. 미터 형상은 특정 단면에서만 유효합니다.
- 기준 미터 계산: 최적 미터 백분율을 위한 검증된 마이크로파 공식을 사용하세요. 널리 참조되는 Douville과 James의 근사식은 최적 미터 비율을 M = (52 + 65 × exp(-1.35 × (W/H))) %로 제시하며, W는 트레이스 폭, H는 유전체 높이입니다.
- 굴절 시뮬레이션: 스택업의 실제 굴절 형상에 대해 2.5D 또는 3D 전자기 시뮬레이션을 실행하여 S-파라미터가 목표를 충족하는지 확인하세요.
- 라우팅 규칙에 형상 고정: 검증이 완료되면 미터 치수를 EDA 도구의 설계 규칙에 입력하여 모든 굴절이 일관되게 적용되도록 하세요.
공식 기반 근사의 유효 한계를 언급할 가치가 있습니다. 고전적인 미터 방정식은 W/H 비율이 약 0.5~2.0인 마이크로스트립 라인에 대해 공식화되었습니다. 이 범위를 벗어난 경우, 특히 유전체 높이에 비해 매우 좁거나 매우 넓은 트레이스에서는 공식의 정확도가 떨어지며 EM 시뮬레이션이 필요합니다.
| W/H 비율 | 미터 백분율 (근사) | 공식 신뢰도 | 권장 사항 |
| 0.5 - 1.0 | 55 - 65% | 양호 | 공식을 시작점으로 사용 후 시뮬레이션으로 검증 |
| 1.0 - 2.0 | 65 - 75% | 양호 | 공식이 일반적으로 신뢰할 수 있음 |
| 0.5 미만 | 다양 | 불량 | EM 시뮬레이션 필요 |
| 2.0 초과 | 다양 | 보통 | EM 시뮬레이션 권장 |
미터드와 곡선형 코너의 사용 시기
고속 및 RF PCB 설계에서 반복적으로 제기되는 질문 중 하나는 미터드 굴절과 곡선형(호) 굴절 중 어느 것을 선택하느냐입니다. 둘 중 어느 하나가 보편적으로 우월하지는 않습니다. 올바른 결정은 주파수, 라우팅 밀도, 제조 제약에 따라 달라집니다.
실용적인 의사 결정 매트릭스입니다:
- 미터드 굴절: 적절하게 조정될 경우 곡선형에 근접하는 성능으로 콤팩트한 방향 전환을 제공합니다. 10~15GHz 이하의 대부분의 고속 디지털 및 RF 설계에서 주요 솔루션입니다.
- 날카로운 90도 굴절: 중요한 RF 또는 고속 넷에서는 피해야 합니다. 반사가 문제가 되지 않는 저주파, 비임피던스 제어 신호에만 허용됩니다.
EasyEDA, Altium Designer, KiCad 등 최신 레이아웃 소프트웨어는 이제 정확한 호 라우팅을 수행하고 굴절 선택에 따른 S-파라미터 결과를 빠르게 비교할 수 있습니다. 도구에 호 라우팅 기능이 있고 보드 밀도가 허용된다면 가장 중요한 RF 넷에 호를 사용하지 않을 이유가 없습니다. 그 외의 모든 경우에는 더 나은 라우팅 오버헤드를 제공하는 적절한 크기의 미터가 적합합니다.
차동 쌍 및 고주파 트레이스와의 통합
차동 쌍은 굴절 부분에서 처리하기가 더 어렵습니다. 각 트레이스의 임피던스를 처리하는 것만큼이나 방향을 바꾸면서 쌍의 대칭성을 유지하는 것이 중요하기 때문입니다. 차동 쌍이 코너를 돌 때 내부 트레이스는 외부 트레이스보다 짧은 경로를 취합니다. 이 경로 길이 차이는 스큐를 추가하고 차동 신호 에너지를 공통 모드 노이즈로 변환하며 쌍의 노이즈 거부 능력을 감소시킵니다.
차동 쌍 굴절의 주요 규칙:
1. 전기적 길이 일치: 쌍의 두 트레이스는 굴절을 통해 동일한 전기적 길이를 가져야 합니다. 미터링을 적용할 경우 두 트레이스에 동일한 미터 형상을 적용하고 더 짧은(내부) 트레이스에 사행형 조정을 사용하여 경로 길이 차이를 보상하세요.
2. 일정한 간격 유지: 굴절을 통해 차동 쌍 간격을 일정하게 유지하세요. 간격이 변하면 차동 임피던스가 변경됩니다.
3. 기준 평면 연속성 보존: 차동 쌍 아래의 접지 또는 전원 평면은 굴절 영역을 통해 견고하고 중단 없이 유지되어야 합니다. 기준 평면의 슬롯이나 공극은 리턴 전류 경로를 방해하고 공통 모드 방사를 증가시킵니다.
4. 굴절 부분에서 비아 펜싱 고려: 중요한 RF 차동 쌍의 경우 굴절 바깥쪽을 따라 접지 스티칭 비아를 배치하면 전자기 필드를 제어하고 기판 모드를 억제하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 함정과 방지 방법
과소 미터링 또는 과다 미터링 문제
미터 백분율의 어느 방향으로의 실수도 매우 구체적인 오류 모드를 가지며, 실제로 양쪽 모두 양산 설계에서 매우 흔하게 발생합니다.
과소 미터링은 필요한 것보다 적은 구리를 제거하는 상황입니다. 남은 과도한 정전 용량이 남아 있어, 날카로운 90도 굴절보다는 불연속이 작지만 고주파에서 측정 가능한 반사를 생성합니다. 코너 임피던스 감소가 유지되어 TDR 트레이스에서 국소적인 용량성 블립으로 나타납니다. 단일 굴절에서는 영향이 미미할 수 있습니다. 그러나 여러 굴절이 있는 경로에서는 효과가 누적되어 리턴 손실이 사양을 벗어날 수 있습니다.
반대 문제는 과다 미터링으로, 이것이 더 파괴적일 수 있습니다. 구리를 과도하게 제거하면 코너의 트레이스 단면이 공칭 폭보다 좁아집니다. 이는 굴절 부분에서 유도성 임피던스 스파이크(임피던스 증가)를 생성하며, 좁아진 도체는 전류 밀도를 집중시켜 국소적인 전류 집중을 유발합니다. 이 전류 집중은 고전력 수준이나 열 여유가 좁은 설계에서 신뢰성 문제를 일으킬 수 있습니다.
코너 정확도에 영향을 미치는 제조 공차
가장 신중하게 설계된 미터도 제조 공차가 실현된 형상을 설계에서 의도한 것과 다른 값으로 변경할 때 유용성을 잃을 수 있습니다. 여러 제조 변수가 코너 정확도에 직접 영향을 미칩니다:
- 에칭 공차: 표준 PCB 제조의 에칭 폭 공차는 ±0.3~5밀(13~25μm)입니다. 5밀 폭 트레이스에서 1밀의 트레이스 에칭 차이는 20%의 폭 변화로, 임피던스에 상당한 변화를 미칩니다. 미터 포인트에서의 좁아진 형상에서는 이 공차의 백분율 영향이 더욱 커집니다.
- 유전체 두께 공차: 프리프레그와 코어 두께는 표준 공정에서 ±10%까지 변합니다. 임피던스는 유전체 높이에 따라 달라지므로, 이 변동은 에칭 공차와 겹쳐 임피던스 분포 폭을 넓힙니다.
- 정렬 정확도: 레이어 간 정렬은 신호 레이어의 트레이스가 그 아래의 기준 평면과 올바르게 정렬되도록 보장합니다. 정렬 오류는 유효 트레이스-평면 형상을 이동시키고 촘촘한 설계에서 임피던스를 1~3옴 변화시킬 수 있습니다.
미터드 코너 PCB의 정밀 제조
날카로운 코너를 위한 고급 에칭 및 정렬 제어
EDA 도구에서 생성한 미터드 코너는 구리에 재현하는 공정만큼의 품질을 가집니다. 에칭 제어와 레이어 정렬은 원하는 굴절 형상을 유지하는 데 특히 중요한 두 가지 제조 제어 사항입니다.
에칭 제어는 트레이스 프로파일이 거버 아트워크를 얼마나 정확하게 재현하는지를 정의합니다. 현대 PCB 제조업체는 긴밀하게 제어된 에칭 화학 및 컨베이어 속도를 사용하여 언더컷 변동을 줄입니다. 구리 피처가 미터 팁과 같이 점점 좁아지는 미세 형상 피처의 경우 패널 전체에 걸쳐 에칭 균일성이 달성되는 것이 중요합니다. 불균일하게 에칭된 패널은 보드 간 미터 형상의 차이를 초래하여 굴절 부분의 임피던스 변동과 직접적인 관계를 만들어냅니다.
미터 정확도 및 신호 무결성을 검증하는 품질 보증
미터드 코너 PCB를 위한 견고한 품질 보증 흐름은 3단계 검증 프로세스를 따릅니다:
1. 형상 검사: 에칭 후 미터 치수가 아트워크와의 공차 내에 있는지 확인하세요. AOI 시스템은 에칭된 구리 피처를 거버 기준과 비교하여 치수 편차를 표시합니다. 중요 설계에서는 단면 분석을 사용하여 굴절 지점에서의 특정 트레이스 폭, 구리 두께, 유전체 높이를 확인합니다.
2. 임피던스 쿠폰 및 TDR 측정: 대표적인 굴절을 포함하는 제어 임피던스 트레이스의 형상을 복제하는 임피던스 테스트 쿠폰을 양산 패널에 통합하세요. TDR 장치를 사용하여 이 쿠폰을 측정하고 특성 임피던스가 공차 범위(예: 50옴 ±10%) 내에 있는지 확인하세요. 효과적인 쿠폰 방식은 완성된 보드가 출하되기 전에 공정 변동을 식별할 수 있습니다.
3. 신호 무결성 합격 기준: 응용 분야에 유의미한 합격/불합격 기준을 설정하세요. 일반적인 요구 사항은 목표 범위 내의 임피던스, 동작 대역폭에 걸쳐 -15dB(또는 더 까다로운 RF 설계에서는 -20dB) 이상의 리턴 손실, 링크 예산보다 낮은 삽입 손실입니다.
| QA 단계 | 방법 | 일반적인 합격 기준 |
| 형상 | AOI, 단면 분석 | 아트워크 대비 트레이스 폭 ±0.5~1.0밀 이내 |
| 임피던스 | TDR 쿠폰 측정 | 목표값 ±10%(표준), ±7%(정밀) |
| 리턴 손실 | VNA 측정 (지정 시) | 동작 대역 전체에서 -15dB 이상 |
| 삽입 손실 | VNA 측정 (지정 시) | 할당된 링크 예산 이내 |
프로토타입에서 대량 생산으로의 확장
고속 PCB 제조에서 간과되는 핵심 문제는 프로토타입 수량에서 대량 생산으로 전환할 때 성능의 일관성을 보장하는 것입니다. 프로토타입 보드의 가치는 동일한 임피던스 및 신호 무결성 요구 사항을 달성하도록 확장될 수 있어야 한다는 점입니다.
- 동일한 스택업 계열: 생산에서도 프로토타입과 동일한 프리프레그 유형, 코어 재료, 구리 무게, 적층 순서를 사용하세요. 공칭 두께가 동일하더라도 다른 프리프레그 직조 스타일과 같은 재료 대체는 Dk를 바꾸고 임피던스를 변경할 수 있습니다.
- 동일한 제조 노트: 성공적인 프로토타입을 만든 제조 도면, 스택업 사양, 임피던스 지시사항, 특별 지침이 대량 생산 주문에 동일하게 전달되어야 합니다.
- 동일한 쿠폰 설계: 프로토타입 검증에 사용된 임피던스 테스트 쿠폰은 지속적인 생산 모니터링에도 동일하게 사용되어야 합니다. 프로토타입과 생산 사이에 쿠폰 형상을 변경하면 공정 변화를 불투명하게 만드는 측정 변수가 도입됩니다.
완벽한 미터드 코너 PCB를 제공하는 JLCPCB의 전문성
정밀 트레이스 형상을 위한 최첨단 장비
정밀 미터드 코너 설계는 트레이스 형상에 대한 엄격한 공정 제어를 갖춘 제조업체가 필요하며, 이 부분에서 JLCPCB의 제조 능력이 고속 설계 요구 사항과 잘 맞아떨어집니다. 그들의 임피던스 제어 PCB 서비스는 정확한 미터 재현에 필수적인 정밀 트레이스 및 스페이스 형상을 지원합니다.
미터드 코너 PCB와 관련된 주요 능력:
- 최소 트레이스/스페이스: 표준 임피던스 제어 설계의 경우 3.5/3.5밀까지 지원하여 정확한 미터 형상으로 정밀 피치 라우팅이 가능합니다.
- 제어 임피던스 공차: 표준 ±10%로, 미터드 코너에서 설계한 임피던스 연속성이 양산에서도 유지되도록 보장합니다.
- 레이어 지원: 4층부터 복잡한 다층 구성까지, 정의된 유전체 재료와 두께를 갖춘 임피던스 제어 스택업을 지원합니다.
- TDR 검증: 모든 임피던스 제어 주문에는 제조된 보드가 지정된 임피던스 목표를 충족하는지 확인하기 위한 쿠폰 기반 TDR 측정이 포함됩니다.
이러한 제조 파라미터는 잘 실행된 미터드 코너에 필요한 정밀도를 직접 지원합니다. 설계가 특정 폭으로 테이퍼되는 미터 팁을 요구할 때, 엄격한 에칭 제어와 정밀 트레이스 능력은 제조된 형상이 설계 의도를 충실하게 재현하도록 보장합니다.
최적의 고속 결과를 위한 통합 DFM 피드백
굴절 형상 검토: 제조업체에 각 굴절 지점의 미터 치수가 에칭 능력 내에 있는지 확인을 요청하세요. 극도로 좁은 지점으로 테이퍼되는 매우 공격적인 미터 팁은 에칭 공정에 의해 잘릴 수 있습니다.
임피던스 구조 검증: 임피던스 계산기의 스택업, 트레이스 폭, 유전체 값이 실제로 제조될 것과 일치하는지 확인하세요. JLCPCB의 온라인 임피던스 계산기는 실제 양산 스택업을 참조하므로 Dk 값과 레이어 두께는 실제 공장 재료에 해당합니다.
JLCPCB의 DFM 검토 절차는 업로드된 거버 파일을 제조 능력과 비교하여 생산 개시 전에 발생할 수 있는 특정 문제점을 지적합니다. 임피던스 제어 보드의 경우 트레이스 폭과 해당 스택업이 원하는 임피던스 수준과 호환되는지 확인하는 것이 포함됩니다. 2달러에 불과한 PCB와 약간 더 비싼 임피던스 제어 옵션으로 프로토타입 및 양산에서 고속 설계를 검증하는 것이 합리적이고 실용적입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: PCB 트레이스에서 미터드 굴절과 호형 굴절의 차이는 무엇인가요?
미터드 굴절은 90도 트레이스 굴절의 외부 코너를 45도 각도로 챔퍼링하여 정전 용량 불연속을 줄이기 위해 과도한 구리를 제거합니다. 호형 굴절은 날카로운 코너를 부드러운 곡선 반경으로 대체하여 방향 전환을 더 긴 경로에 걸쳐 분산시킵니다.
Q2: PCB 트레이스에서 90도 코너가 실제로 허용되는 경우는 언제인가요?
날카로운 90도 코너는 느린 GPIO 라인, 저주파 아날로그 신호, 전원 분배 트레이스와 같이 1GHz 훨씬 아래에서 동작하는 비임피던스 제어 신호에는 허용됩니다. 또한 신호 대역폭이 충분히 낮아 코너의 전기적 길이가 무시할 수 있는 수준인 트레이스에서도 문제가 없습니다.
Q3: 트레이스 형상에 맞는 올바른 미터 크기를 어떻게 계산하나요?
Douville과 James의 근사식으로 시작하세요: 미터 백분율 M = (52 + 65 × exp(-1.35 × (W/H))) %, W는 트레이스 폭, H는 유전체 높이입니다. 이는 W/H 비율이 0.5~2.0 사이에서 좋은 기준선을 제공합니다.
Q4: 차동 쌍에서 미터드 코너를 어떻게 처리해야 하나요?
쌍의 두 트레이스에 동일한 미터 형상을 적용하세요. 굴절을 통해 두 트레이스 사이의 간격을 일정하게 유지하여 차동 임피던스를 보존하세요. 더 짧은 트레이스에 사행형 조정을 사용하여 내부 및 외부 트레이스 간의 경로 길이 차이를 보상하세요.
Q5: 미터드 코너 성능에 영향을 미치는 제조 공차는 무엇인가요?
세 가지 주요 공차가 미터 정확도에 영향을 미칩니다. 에칭 폭 공차(일반적으로 ±0.5~1.0밀)는 실현된 트레이스와 미터 치수를 변경합니다. 유전체 두께 공차(표준 ±10%)는 유전체 높이 파라미터를 통해 임피던스를 변경합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......