모든 훌륭한 PCB의 기초: 스케매틱 캡처 마스터하기
2 분
- 스케매틱 캡처가 가장 중요한 첫 번째 단계인 이유
- 올바른 스케매틱 캡처 소프트웨어 및 도구 선택
- 고품질 스케매틱 작성을 위한 모범 사례
- 스케매틱 캡처와 성공적인 PCB 레이아웃 연결
- 전문적인 스케매틱 캡처가 제조 우수성을 이끄는 방법
- 자주 묻는 질문(FAQ)
스케매틱 캡처는 전문 소프트웨어를 사용하여 전자 회로도를 만드는 과정입니다. 여기서는 부품 심볼(저항기, 커패시터, IC, 커넥터 등)을 배치하고 와이어로 연결하여 전기적 연결을 표현합니다. 아직 실제 연결은 아니지만 레이아웃 단계로 넘어가면 변환됩니다. 따라서 큰 그림에서 보면 스케매틱 캡처는 PCB 설계 워크플로우의 첫 번째 단계로, 물리적인 PCB 레이아웃으로 넘어가기 전에 부품들이 전기적으로 어떻게 상호작용할지 정의할 수 있게 해줍니다.
스케매틱 캡처 도구는 넷리스트 생성, 전기 규칙 검사(ERC) 수행, 다음 단계를 위한 설계 준비에도 도움이 됩니다. WCH32V003과 같은 고밀도 마이크로컨트롤러 보드를 예시로 삼아 스케매틱의 품질이 최종 제품의 품질을 어떻게 결정하는지 살펴보겠습니다. 오늘은 올바른 도구 선택 방법과 깔끔한 설계와 복잡한 설계를 구분하는 모범 사례를 알아보겠습니다.
스케매틱 캡처가 가장 중요한 첫 번째 단계인 이유
잘 작성된 스케매틱이 최종 PCB 품질에 미치는 영향
스케매틱을 PCB의 건축 설계도로 생각해 보세요. 건축가가 주방, 침실, 설비 등 기능별로 공간을 구성하듯, 잘 구성된 스케매틱은 회로를 논리적인 기능 블록으로 분리합니다. WCH32V003 보드에서는 USB 입력, USB-TTL 변환, LDO, 크리스털, MCU, GPIO, 프로그래밍, 리셋, 인디케이터 등의 블록이 명확하게 정의되어 있습니다.
이러한 깔끔한 블록 분리는 단순히 시각적인 정리에 그치지 않습니다. 레이아웃 실수를 직접적으로 줄여줍니다. USB 입력 섹션이 LDO 조정 단계로 깔끔하게 연결되고, 이것이 MCU 코어와 주변 장치에 전원을 공급하는 구조라면, 설계를 읽는 누구에게나 신호 흐름이 명확하게 보입니다.
명확한 넷 네이밍도 마찬가지로 중요합니다. CH32V003 보드에서 PD1/SWIO, PD7/NRST, UART TX/RX, I2C 라인과 같은 프로그래밍 및 IO 넷은 스케매틱에 명시적으로 레이블이 붙어 있습니다. 이는 조립, 테스트, 펌웨어 구동 시 혼란을 방지합니다. 테스트 엔지니어가 프로그래밍 인터페이스를 프로빙해야 할 때, SWIO를 가진 패드가 어느 것인지 범용 GPIO와 구분이 모호한 상황이 발생하지 않습니다.
스케매틱 캡처가 서두르거나 부실하게 작업될 때의 흔한 함정
PCB 설계에서 가장 비용이 많이 드는 실수들은 레이아웃 도구에서 비롯되는 경우가 드뭅니다. 부실한 스케매틱에서 발생합니다. 가장 많은 문제를 일으키는 함정들을 소개합니다:
1. 전원 의도 누락. 디커플링 커패시터가 올바른 레일에 명시적으로 연결되지 않으면, 구동 중 전압 레일 문제를 디버깅하게 됩니다. LDO 단계가 있는 보드에서는 깔끔한 3.3V 출력과 잡음이 많은 불안정한 전원 공급의 차이로 이어질 수 있습니다.
2. 모호한 커넥터 핀 매핑. USB-C 커넥터는 데이터 라인(D+, D-)과 전원(VBUS) 옆에 구성 채널 핀(CC1, CC2)을 함께 가지고 있습니다. 스케매틱에서 이것들이 정확하게 매핑되지 않으면, 보드는 초기 구동 시 실패합니다.
3. 일관성 없는 지시자와 넷 레이블. 스케매틱의 R12가 BOM에서 R13이 되거나, 한 시트에서 UART_TX라 불리는 넷이 다른 시트에서 TX로 나타나면, 조립 업체는 충돌하는 정보를 받게 됩니다. 이는 BOM, CPL 파일 생성, 조립 커뮤니케이션 전반을 망가뜨립니다.
4. 처리되지 않은 플로팅 핀. 노-커넥트로 명시적으로 표시되지 않은 미연결 MCU 핀은 설계자들이 무시하는 습관이 생기는 ERC 경고를 만들어 냅니다. 하지만 그 경고들은 그 아래에 숨어 있는 실제 연결 문제를 가릴 수 있습니다.
올바른 스케매틱 캡처 소프트웨어 및 도구 선택
인기 있는 전문 도구와 주요 기능
선택하는 스케매틱 캡처 도구는 전체 설계 워크플로우를 형성합니다. 세 가지 인기 있는 옵션의 실용적인 비교를 소개합니다:
| 기능 | Altium Designer | KiCad | EasyEDA |
| 라이선스 모델 | 유료 (구독) | 오픈소스 (무료) | 무료 (웹 기반) |
| ERC 기능 | 고급 규칙 기반 | 설정 가능한 규칙 지원 | 빠른 검사 내장 |
| 스케매틱-PCB 동기화 | 긴밀한 양방향 동기화 | 순방향/역방향 어노테이션 | 통합 단일 환경 |
| BOM 생성 | 변형(variant) 지원 내장 | 플러그인 및 내장 | 부품 연동 직접 내보내기 |
| 라이브러리 생태계 | 제조사 부품 검색 | 커뮤니티 + 공식 라이브러리 | LCSC 통합 부품 라이브러리 |
| 학습 곡선 | 가파름 | 보통 | 낮음 |
Altium Designer는 긴밀한 스케매틱-PCB 동기화를 갖춘 가장 통합된 규칙 기반 워크플로우를 제공합니다. 복잡한 설계에서 엄격한 설계 규칙 관리가 필요한 많은 전문 팀의 표준입니다.
KiCad는 큰 발전을 이루어 이제 완전한 ERC, BOM 생성, 확장되는 라이브러리를 갖춘 완전한 스케매틱 캡처를 지원합니다. 오픈소스 경험을 원하면서도 실질적인 기능이 필요한 공학도들에게 기본 선택지가 됩니다.
EasyEDA는 스케매틱에서 제조까지 가장 빠른 경로를 제공하며, 웹 기반 워크플로우에는 내장 설계 규칙이 있고 부품 소싱 및 PCB 제조 서비스와 직접 통합되어 있습니다. EasyEDA가 제공하는 스케매틱 캡처에서 거버 출력까지의 단순화된 과정은 WCH32V003 보드와 같은 프로젝트에서 특히 효과적으로 많은 시간과 수고를 절약해 줍니다.
올바른 선택은 단순히 가격이 아니라 팀의 워크플로우, 프로젝트 복잡성, 제조 파이프라인에 따라 달라집니다. CH32V003 개발 보드를 프로토타이핑하는 개인 취미 엔지니어는 12층 자동차용 ECU를 설계하는 팀과 다른 요구사항을 가집니다.
제조 준비성을 위한 스케매틱 캡처 프로그램 선택 기준
어떤 도구를 선택하든 제조 준비성을 위해 반드시 갖춰야 할 기능들이 있습니다:
- 레이아웃 도구 진입 전 네이티브 ERC 및 넷 연결성 검증. 전원 핀 불일치와 플로팅 넷을 초기에 포착하면 비용이 많이 드는 재설계를 방지합니다.
- 적절한 ECO(Engineering Change Order) 처리를 갖춘 안정적인 라이브러리 및 풋프린트 연동. 부품을 교체할 때 풋프린트와 핀 매핑이 안정적으로 업데이트되어야 합니다.
- BOM, CPL(부품 배치 목록), 제조 파일을 위한 깔끔한 내보내기 파이프라인. 도구가 수동 재포맷 없이 제조 준비 출력물을 생성할 수 없다면 오류 발생 가능성이 생깁니다.
- 테스트 및 프로그래밍 핀을 위한 명명 규칙 준수. CH32V003 보드에서 SWIO, NRST, 3V3와 같은 넷은 스케매틱에서 조립 문서까지 전체 설계 흐름에서 오염 없이 유지되어야 합니다.
고품질 스케매틱 작성을 위한 모범 사례
부품, 넷, 계층적 설계 구성
스케매틱 캡처에서 가장 영향력 있는 실천 방법은 기능 블록 구성입니다. WCH32V003 프로젝트에서는 각 기능 블록에 별도의 스케매틱 영역이나 시트를 할당하는 것을 의미합니다:
- USB 입력 블록: USB-C 커넥터, CC1/CC2 저항기, VBUS 보호, D+/D- 라우팅
- USB to TTL 블록: UART 인터페이스를 갖춘 브리지 IC
- LDO 블록: 입력 커패시터, 레귤레이터, 출력 커패시터, 3V3 레일 분배
- 크리스털 블록: PA1/OSCI 및 PA2/OSCO에 연결된 크리스털 오실레이터, 부하 커패시터
- MCU 코어 블록: 디커플링, 전원 핀, 리셋 회로가 있는 CH32V003
- GPIO 및 프로그래밍 블록: PC0~PC7 브레이크아웃, PD1/SWIO 프로그래밍 헤더, PD7/NRST 리셋 라인
- 인디케이터 블록: 전류 제한 저항기가 있는 상태 LED
중요 어노테이션 및 제조 노트 추가
스케매틱은 단순한 회로도가 아닙니다. 그것은 커뮤니케이션 문서입니다. 올바른 어노테이션을 추가하면 기술 도면이 제조 지시 세트로 변환됩니다. 주요 기능 영역의 스케매틱에 직접 의도 노트를 추가하세요. 예를 들어 프로그래밍 헤더에 "SWIO 프로그래밍 인터페이스는 3V3으로 10K 풀업이 필요합니다"라는 어노테이션을 추가하세요. USB 입력 섹션에는 올바른 USB-C 감지를 위한 보호 다이오드 극성과 CC1/CC2 풀다운 저항값에 대한 노트를 표시하세요.
공급망 유연성이 필요한 곳에 DNP(미실장) 지정을 표시하세요. 대체 LDO나 다른 크리스털 주파수가 변형에 사용될 수 있다면 스케매틱에 표시하세요. 이 정보는 직접 BOM에 반영되어 조립 혼선을 방지합니다. 실수가 잦은 부품에는 극성과 방향 노트를 추가하세요: LED 캐소드 표시, 전해 커패시터 극성, USB 커넥터 핀 1 식별, 전원 경로 다이오드 방향. 스케매틱 캡처 중에 5분만 투자하면 조립 과정에서 며칠의 디버깅을 절약할 수 있습니다.
전기 규칙 및 연결성 무결성 보장
전기 규칙 검사(ERC)는 스케매틱 오류에 대한 첫 번째 방어선입니다. 핵심은 마지막에 한 번만이 아니라 체계적으로 실행하는 것입니다.
1. 전원 단계(LDO, 디커플링, 레일 분배) 완료 후 ERC를 실행하세요. 모든 전원 핀에 올바른 핀 유형이 할당되어 있고 전원 넷이 단락되거나 플로팅되지 않았는지 확인하세요.
2. 클록 단계 추가 후 ERC를 실행하세요. 크리스털 넷(PA1/OSCI, PA2/OSCO)이 의도한 곳에만 연결되고 부하 커패시터 접지 연결이 견고한지 확인하세요.
3. 각 인터페이스 단계(USB, UART, 프로그래밍) 이후에 ERC를 실행하세요. 양방향 핀, 오픈 드레인 출력, 입력 전용 핀이 올바르게 구성되어 있는지 확인하세요.
4. 레이아웃으로 넘어가기 전에 최종 종합 ERC를 실행하세요. 생산 위험이 될 수 있는 모든 경고를 해결하세요.
경고를 무시하지 마세요. "전원 핀이 전원 핀에 연결됨" 경고는 무해할 수도 있지만, 두 개의 전압 레귤레이터가 같은 넷에서 충돌하고 있다는 것을 나타낼 수도 있습니다. MCU의 "플로팅 핀" 경고는 의도적인 노-커넥트일 수도 있지만, 풀업 저항에 대한 누락된 연결일 수도 있습니다.
스케매틱 캡처와 성공적인 PCB 레이아웃 연결
스케매틱에서 레이아웃 및 라우팅으로의 원활한 전환
스케매틱 단계에서 일찍 넷 클래스를 정의하세요. WCH32V003 보드의 경우 레이아웃 진입 전에 다음 클래스를 설정하세요:
| 넷 클래스 | 예시 넷 | 라우팅 우선순위 | 일반적인 폭 |
| 전원 | VBUS, 3V3, GND | 높음 | 0.3-0.5 mm |
| 고속/USB | D+, D- | 높음 (길이 매칭) | 임피던스 목표 기준 |
| 클록 | PA1/OSCI, PA2/OSCO | 높음 (짧고 직접적) | 0.2-0.25 mm |
| 프로그래밍 | SWIO, NRST | 중간 | 0.2 mm |
| GPIO | PC0-PC7 | 표준 | 0.2 mm |
이 같은 콤팩트한 보드에서는 크리스털 넷과 프로그래밍 핀을 우선 라우팅 대상으로 다루어야 합니다. PA1과 PA2로의 크리스털 트레이스는 견고한 접지 리턴 경로와 함께 짧게 유지되어야 하며, SWIO 프로그래밍 라인은 프로그래밍 헤더와 테스트 프로브 모두에 깔끔하게 접근할 수 있어야 합니다.
최적의 DFM 및 제조를 위한 스케매틱 준비
거버 파일을 내보내기 전에 스케매틱으로 돌아가 다음 중요 항목들을 확인하세요:
- 심볼-풋프린트 매핑 확인. 모든 스케매틱 심볼은 사용하려는 물리적 부품과 일치하는 정확한 조립 풋프린트에 매핑되어야 합니다. 단 하나의 부품에서도 잘못된 패드 패턴은 전체 생산 배치를 망칠 수 있습니다.
- 테스트 및 프로그래밍 접근성 확인. WCH32V003 보드에서 SWIO, NRST, UART 패드나 헤더는 프로그래밍 및 디버그를 위해 접근 가능해야 합니다. 이 지점들이 부품 아래에 묻히거나 내부 레이어에 배치되면 수정 없이 펌웨어 로딩이 불가능합니다.
- 패널화 의도 사전 확인. 탭이나 마우스 바이트를 사용하여 34.976mm × 17.998mm 보드를 대량 생산을 위해 패널화할 계획이라면 패널 테두리와 공구 구멍을 일찍 계획하세요. 스케매틱 단계의 계획은 보드 엣지 커넥터와 마운팅 홀이 패널 레일과 충돌하지 않도록 보장합니다.
JLCPCB와 같은 현대 제조업체는 제조 문제를 위해 거버 파일을 분석하는 온라인 DFM 검사 도구를 제공합니다. 하지만 이 도구들은 상위 스케매틱이 이미 깔끔할 때 가장 잘 작동합니다. DFM 도구는 너무 작은 드릴 홀을 잡아낼 수 있지만, 스케매틱에서 한 번도 연결되지 않은 넷은 수정할 수 없습니다.
전문적인 스케매틱 캡처가 제조 우수성을 이끄는 방법
수정 및 생산 지연 줄이기
스케매틱의 모든 모호함은 제조 또는 조립 업체로부터 엔지니어링 질문을 발생시킵니다. 각 질문은 생산 타임라인에 시간이나 일수를 추가합니다. 29개 부품과 35개 넷을 가진 보드에서도 두세 개의 불명확한 넷 할당만으로도 주문을 지연시키는 검토 사이클을 유발할 수 있습니다.
철저한 라이브러리 검사와 결합된 초기 ERC는 단순한 심볼이나 핀 실수로 인한 PCB 재설계를 방지합니다. USB-TTL 브리지 IC에서 잘못 할당된 핀은 빠른 시각적 검토를 통과할 수 있지만 생산에서 치명적으로 실패할 수 있습니다. 엄격한 스케매틱 검증에 투자한 몇 시간은 방지된 재설계로 몇 배의 가치를 돌려받습니다.
더 높은 수율과 낮은 비용 실현
명확한 스케매틱 의도는 DFM 검토 품질과 첫 번째 패스 조립 수율을 직접적으로 향상시킵니다. 조립 업체가 스케매틱을 읽고 어떤 부품이 어디에 가는지, 전력이 보드를 통해 어떻게 흐르는지, 프로그래밍 인터페이스가 어떻게 생겼는지 즉시 이해할 수 있을 때, 자신감 있게 픽앤플레이스 설정과 리플로우 프로파일을 최적화할 수 있습니다.
스케매틱의 더 나은 부품 정의는 잘못된 부품 배치와 소싱 대체를 줄입니다. BOM이 검증된 스케매틱 심볼에 연결된 정확한 제조사 부품 번호를 지정할 때, 구매 담당자가 호환되지 않는 부품으로 대체할 위험이 크게 낮아집니다. 이는 서로 다른 핀 수와 열 패드 구성을 가진 패키지 변형이 존재하는 CH32V003 MCU 자체와 같은 부품에서 특히 중요합니다.
훌륭한 스케매틱을 신뢰할 수 있는 보드로 만드는 JLCPCB의 전문성
JLCPCB의 제조 프로세스는 우리 모두에게 필요한 추가적인 파트너입니다: 설계에 대한 스트레스 테스트를 제공하고, 그 대가로 스케매틱 플레이북을 견고하게 만드는 피드백 루프로 보답합니다. 그들의 온라인 DFM 도구는 JLCDFM 검사기를 통해 제공되며, 보드가 생산 라인에 들어가기 전에 파일을 분석하여 잠재적인 제조 문제를 식별합니다. 또한 그들의 PCBA 파일 지침은 BOM과 CPL 파일이 스케매틱에서 직접 나오도록 보장하여 이후에 혼선이 없게 합니다.
이러한 전문적인 미리보기는 안내서가 아닌 확대경입니다. 물론 제조업체는 잘못 배치된 풋프린트나 드릴 사양을 잡아낼 수 있지만, 원시적인 회로 오류는 잡아낼 수 없습니다. 깔끔한 스케매틱을 만드는 것은 여러분, 설계, 그리고 프로젝트의 몫입니다. JLCPCB에 깔끔하고 어노테이션이 달린 스케매틱을 제공하고 보드당 단 2달러의 비용으로 생산을 시작하며 SMT 조립 옵션을 선택하면, 박스를 열자마자 작동하는 보드를 받을 가능성이 높습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: 레이아웃 시작 전 최소 스케매틱 품질 기준은 무엇인가요?
최소한 스케매틱은 미해결 오류가 없는 전체 ERC를 통과하고, 모든 시트에서 일관된 넷 네이밍을 가지며, 모든 심볼이 검증된 풋프린트에 연결되어 있어야 합니다. 모든 전원 레일은 명시적으로 레이블이 붙어야 하고, 사용되지 않는 MCU 핀은 노-커넥트로 표시되거나 올바르게 종단되어야 하며, 커넥터 핀 매핑은 물리적 부품 데이터시트와 일치해야 합니다.
Q2: 소형 MCU 보드 프로젝트에서 ERC는 얼마나 자주 실행해야 하나요?
각 기능 블록(전원 조정, 클록 회로, MCU 연결, 통신 인터페이스, IO 브레이크아웃)을 완료할 때마다 ERC를 실행하세요. 9개의 별도 기능 블록을 가진 WCH32V003 보드와 같은 프로젝트의 경우, 스케매틱 개발 중에 최소 4~5번의 ERC 실행과 레이아웃 인계 전 최종 종합 검사가 필요합니다.
Q3: 생산에서 심볼/풋프린트 불일치를 어떻게 방지하나요?
항상 라이브러리 기본값이 아닌 부품 데이터시트에 맞춰 풋프린트를 검증하세요. 패드 치수, 핀 번호 매기기, 열 패드 크기를 확인하세요. 가능하면 3D 모델 미리보기를 사용하여 풋프린트가 물리적 부품과 일치하는지 시각적으로 확인하세요. 제조 파일을 생성하기 전에 BOM의 모든 부품과 할당된 풋프린트를 최종 교차 확인하세요.
Q4: 제조 전 CH32V003 보드에서 "반드시 확인해야 할" 넷은 무엇인가요?
확인해야 할 중요 넷은: 3V3 및 GND 전원 분배(연속성 및 디커플링), PD1/SWIO 프로그래밍 인터페이스(헤더 및 풀업에 대한 연결성), PA1/OSCI 및 PA2/OSCO 크리스털 연결(부하 커패시터 값 및 접지 리턴), USB 데이터 라인 D+ 및 D-(USB-TTL 브리지로의 라우팅)입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......