저손실 소재: 고속 PCB 성능을 위한 소산 계수 저감
2 분
- PCB 소재의 소산 계수(Df) 이해
- 소산 계수(Df) 측정 방법
- 소산 계수(Df)가 PCB 성능에 미치는 영향
- 최적의 성능을 위한 저손실 소재 선정
- 저손실 PCB 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
- 소산 계수(Df)에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
- 결론
핵심 요약
저손실 소재(Low Df)는 멀티기가비트 주파수 대역에서 유전체 손실과 신호 감쇠를 크게 줄여 현대 고속 PCB에 필수적인 요소입니다. Panasonic Megtron 6, Rogers, Isola 등 소산 계수(Df)가 낮은 라미네이트를 선택함으로써, 설계자는 더 선명한 아이 다이어그램을 확보하고, 최대 112G의 고속 데이터 전송을 지원하며, 하이브리드 스택업 전략을 통해 비용과 신호 무결성 사이의 균형을 유지할 수 있습니다. 적절한 저손실 소재 선정이 고속 설계의 규격 통과 여부를 결정하며, 재설계라는 값비싼 결과를 막는 핵심 요인입니다.
여러분의 PCB를 통과하는 모든 신호는 눈에 보이지 않게 에너지를 소모하고 있으며, 그 원인은 바로 라미네이트 소재 자체에 있습니다. 기판 소재의 소산 계수(Df)가 높을수록, 신호의 전자기 에너지가 유전체를 통과하면서 더 많은 열로 변환됩니다. 저주파 대역에서는 이 영향이 거의 느껴지지 않을 수 있습니다. 그러나 데이터 전송 속도가 멀티기가비트 영역에 진입하면, 소재 데이터시트에 표기된 작은 Df 수치 하나가 깨끗한 아이 다이어그램과 규격 통과 실패를 가르는 결정적 변수가 됩니다.
높은 소산 계수는 링크 버짓(link budget)을 크게 잠식하며, 이는 트레이스 길이 단축, 이퀄라이제이션 추가, 심지어 기판 재설계로 이어질 수 있습니다. 본 글에서는 소산 계수의 의미와 측정 방법, 그리고 저손실 소재가 현대 고속· 고주파 PCB 설계에 왜 필수적인지 살펴보겠습니다. 실용적인 소재 옵션을 비교하고, JLCPCB가 이러한 고급 라미네이트를 다루는 엔지니어를 어떻게 지원하는지도 소개합니다.
PCB 소재의 소산 계수(Df) 이해
고속 설계에 적합한 라미네이트를 선택하려면, 소산 계수가 무엇인지, 유전율 상수(Dk)와 어떤 관계인지, 고주파 대역에서 왜 중요한지를 먼저 이해해야 합니다.
정의 및 유전율 상수(Dk)와의 관계
소산 계수는 손실 탄젠트(tan δ)라고도 하며, 교류 전기장이 유전체를 통과할 때 얼마나 많은 전자기 에너지가 흡수되어 열로 변환되는지를 나타내는 지표입니다. 수학적으로는 복소 유전율의 허수부와 실수부의 비율로 정의됩니다.
수식: Df = tan(δ) = ε″ / ε′
여기서 ε′은 유전율의 실수부(유전율 상수 Dk 계산에 사용)이며, ε″은 유전체 손실입니다. Df가 높을수록 더 많은 에너지가 열로 소산되고, 신호로 전달되는 에너지는 줄어듭니다. 유전율 상수(Dk)와 소산 계수(Df)는 밀접하게 연관되어 있지만 역할이 다릅니다. 신호 전파 속도와 전송 선로의 임피던스를 결정하는 것은 Dk이고, 그 신호가 전달 과정에서 얼마나 손실되는지를 결정하는 것은 Df입니다. Dk를 고속도로의 속도 제한이라고 한다면, Df는 그 과정에서 소모되는 연료에 해당합니다.
주파수가 높아질수록, 수지 시스템 내 분자 분극 메커니즘이 교류 전기장의 변화를 따라가지 못하게 되어 유전체 손실이 증가하는 경향이 있습니다. 따라서 1 GHz에서는 문제없이 사용되던 소재가 10 GHz 이상에서는 부적합해질 수 있습니다.
고주파 설계에서 소산 계수가 신호 손실에 미치는 영향
PCB 트레이스의 신호 손실은 두 가지 주요 요인에 의해 발생합니다. 도체 손실(구리의 저항 손실)과 유전체 손실(라미네이트에 흡수되는 에너지)입니다. 약 1 GHz 미만의 주파수에서는 도체 손실이 지배적입니다. 그러나 1~2 GHz 이상에서는 유전체 손실이 지배적이 되어 총 삽입 손실(insertion loss)에 가장 큰 영향을 미치게 됩니다.
삽입 손실에 대한 유전체 기여분은 다음과 같이 근사할 수 있습니다.
αd (dB/inch) = 2.3 × f × √Dk × Df / c
여기서 f는 동작 주파수(Hz), Dk는 유전율 상수, Df는 소산 계수, c는 광속입니다. 이 관계식은 유전체 손실이 주파수와 소산 계수에 정비례함을 나타냅니다. 실용적으로 말하면, 동작 주파수가 두 배로 증가하면 단위 길이당 유전체 손실도 두 배로 증가합니다.
소산 계수(Df) 측정 방법
데이터시트의 Df 수치를 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이 수치가 어떻게 산출되었는지, 그리고 실제 설계 주파수에서 어떤 의미를 갖는지도 이해해야 합니다.
주요 측정 방법 및 표준
소산 계수를 측정하는 표준 방식에는 여러 가지가 있으며, 각각 적용 가능한 주파수 범위와 정밀도가 다릅니다.
평행판 커패시터법: 라미네이트 샘플을 두 개의 전도성 전극 사이에 커패시터 형태로 배치하는 방식입니다. 정전용량과 유전체 손실을 측정하여 Dk와 Df를 산출합니다. 비교적 낮은 주파수(1 MHz~1 GHz)에서 널리 사용되며, PCB 소재 데이터시트에 자주 인용됩니다.
스트립라인 공진기법: 테스트 라미네이트로 스트립라인 공진기를 제작합니다. 구조물의 공진 주파수와 품질 계수(Q)를 측정하여 Dk와 Df를 추출합니다. 실제 PCB 전송 선로와 매우 유사한 테스트 구조를 사용하므로, 실제 PCB 성능을 가장 잘 반영하는 결과를 얻을 수 있습니다.
균형 디스크 공진기법: 스트립라인 공진기법과 동일한 원리를 기반으로 하되, 원형 디스크 공진기 형태를 사용합니다. 마이크로파 주파수 대역에서 높은 정밀도를 제공하며, 고급 RF 소재 특성 분석 및 고속 용도에 널리 활용됩니다.
애플리케이션별 Df 수치 해석
데이터시트의 Df 수치를 읽을 때는 항상 측정 주파수를 확인하십시오. 1 MHz에서 Df = 0.015로 표기된 소재가 10 GHz에서는 Df = 0.022를 나타낼 수 있습니다. Df의 주파수 의존성은 매우 중요하며 간과되기 쉬운 부분입니다. 다음은 Df 범위에 따른 실용적인 분류와 일반적인 적용 용도입니다.
| Df 범위 (10 GHz 기준) | 소재 등급 | 주요 적용 분야 |
|---|---|---|
| 0.020 - 0.025 | 표준 손실 (FR4) | 2 Gbps 미만 디지털 로직, 전원공급장치, IoT |
| 0.010 - 0.019 | 중간 손실 | PCIe Gen3, USB 3.0, SATA III, 일반 네트워킹 |
| 0.005 - 0.009 | 저손실 | PCIe Gen4/5, 10G/25G 이더넷, DDR5 |
| 0.002 - 0.004 | 초저손실 | 56G/112G SerDes, 5G 인프라, 레이더 |
| < 0.002 | 극저손실 (PTFE) | 밀리미터파(77 GHz 자동차 레이더), 위성, 항공우주 |
소산 계수(Df)가 PCB 성능에 미치는 영향
신호 감쇠 및 데이터 전송 속도 제한
모든 고속 직렬 링크에는 손실 버짓이 있습니다. 송신기가 신호를 출력하는 진폭과 수신기가 (이퀄라이제이션 후) 논리 레벨을 감지할 수 있는 최저 진폭 사이에 차이가 있습니다. 고주파 대역에서 유전체 손실로 인해 주로 발생하는 채널 삽입 손실이, 신호를 잃지 않고 연결할 수 있는 최대 트레이스 길이를 결정합니다.
실제 적용 사례를 살펴보면 다음과 같습니다.
PCIe Gen5 (32 GT/s, NRZ): 규격은 나이퀴스트 주파수(16 GHz)에서 채널 삽입 손실을 약 36 dB까지 허용합니다. 표준 FR4를 사용하더라도, 6인치(약 15 cm) 트레이스만으로 그 버짓의 상당 부분이 소모되어 커넥터, 비아, 패키지 배선에 할당할 여유가 거의 남지 않습니다.
5G 밀리미터파 (28 GHz, 39 GHz): 이 주파수 대역에서 FR4는 사실상 사용이 불가능합니다. PTFE 기반 소재 또는 특수 저손실 세라믹 충전 라미네이트만이 허용 가능한 성능을 제공합니다.
Df가 증가할수록 아이 다이어그램 품질이 저하됩니다. 유전체 손실의 주파수 의존성이 저역 통과 필터처럼 작용하여 디지털 신호의 파형을 둥글게 만듭니다. 이는 지터를 증가시키고, 아이 높이와 폭을 감소시켜 달성 가능한 최소 비트 오류율(BER)을 제한합니다.
열 및 신뢰성 고려 사항
유전체에 흡수된 에너지는 사라지는 것이 아니라 열로 변환됩니다. 고출력 RF나 활성 채널이 많은 고밀도 고속 디지털 설계 등의 애플리케이션에서는, 유전체 발열이 기판의 열 부하에 상당한 기여를 할 수 있습니다.
과도한 유전체 발열은 다음과 같은 신뢰성 우려를 야기합니다.
- 온도에 따른 Dk 변화: 라미네이트가 가열되면 Dk가 변화하여, 임피던스와 신호 전파 지연에 영향을 미칩니다. 이는 차동 쌍 및 버스에서 타이밍 불확실성을 유발합니다.
- 수지 시스템의 가속 노화: 온도 상승은 에폭시 또는 수지 매트릭스의 화학적 노화를 촉진하여 기판의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 열 사이클 응력: 도금 관통홀과 비아 배럴이 열 구배에 노출되면 응력이 발생하며, 특히 두꺼운 다층 기판에서 두드러집니다.
일반적인 디지털 설계에서는 유전체 발열보다 부품에서 발생하는 열 부하가 지배적입니다. 그러나 능동 안테나 어레이나 전력 증폭기 같은 고출력 RF 기판에서는, 저손실 소재 선택이 신호 무결성 측면만이 아니라 열 관리 측면에서도 중요한 결정 사항입니다.
최적의 성능을 위한 저손실 소재 선정
주요 저손실 라미네이트 및 특성 비교
시장에는 개선형 FR4 변형 소재부터 특수 PTFE 기반 시스템까지 다양한 저손실 소재가 제공됩니다. 일반적으로 사용되는 옵션을 비교하면 다음과 같습니다.
| 소재 | Dk (10 GHz) | Df (10 GHz) | Tg (°C) | FR4 대비 비용 | 주요 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 FR4 (Tg 170) | 4.2 - 4.5 | 0.018 - 0.025 | 170 | 1배 | 일반 디지털, IoT |
| Shengyi S1000-2M | 4.2 | 0.015 | 175 | 1.3배 | 중속 디지털 |
| Panasonic Megtron 4 (R-5775K) | 3.8 | 0.008 | 200 | 3~4배 | 고속 네트워킹, PCIe Gen4 |
| Panasonic Megtron 6 (R-5775N) | 3.4 | 0.004 | 200 | 5~6배 | 56G+ SerDes, 5G 백홀 |
| Isola Astra MT77 | 3.0 | 0.0017 | 200 | 6~8배 | 밀리미터파, 항공우주 |
| Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | >280 | 8~10배 | RF 프런트엔드, 레이더 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | >280 | 8~10배 | RF 전력 증폭기, 안테나 |
| PTFE (RT/duroid 5880) | 2.2 | 0.0009 | N/A | 10~15배 | 위성, 밀리미터파 레이더 |
경향은 명확합니다. Df가 낮을수록 비용이 높아지고, 제조도 어려워지는 경향이 있습니다. 엔지니어링의 과제는 신호 무결성 요건과 예산 사이의 균형을 찾는 것입니다.
Df, 비용, 제조 가능성의 균형
실제로 많은 고속 설계는 전체를 저손실 소재로 구성하지 않고, 하이브리드 스택업 방식을 채택합니다. 그 방법은 다음과 같습니다.
- 핵심 신호 레이어 파악: 최고속 신호(SerDes 레인, RF 트레이스, 클록 분배)가 위치한 레이어를 식별합니다.
- 저손실 소재(Megtron 6 또는 동급) 사용은 필요한 경우에만, 보통 핵심 신호 쌍에 인접한 코어 및 프리프레그 레이어에 한정하여 적용합니다.
- 표준 또는 중간 손실 소재는 전원 플레인, 저속 제어 신호, 기계적 지지 레이어에 사용할 수 있습니다.
- 호환성 검토: 모든 소재가 잘 접합되는 것은 아닙니다. 열팽창계수(CTE) 정합성, 리플로우 호환성, 하이브리드 스택업 조합에 대한 제조사 권장 사항을 반드시 확인하십시오.
저손실 PCB 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
고급 저손실 소재 및 첨단 공정 접근성
JLCPCB는 FR4를 넘어서는 폭넓은 소재 라이브러리를 갖추고 있습니다. 고속·고주파 프로젝트를 설계하는 엔지니어는 Shengyi, Panasonic Megtron 시리즈, Rogers, Isola 등 다양한 저손실 라미네이트 중에서 선택할 수 있습니다.
이러한 소재 구성은 첨단 제조 기술과 결합됩니다. 제어 임피던스 공정, 레이저 드릴링 마이크로비아, 복잡한 HDI 순차 라미네이션, 엄격한 공차의 에칭이 생산 툴킷의 일부입니다. JLCPCB의 공정 관리는 유전체 두께와 구리 레지스트레이션의 일관성을 보장하며, 이는 PTFE 기반 기판을 사용하는 RF 및 밀리미터파 설계에서 목표 Dk·Df 성능을 구현하는 데 필수적입니다.
일관된 신호 성능을 보장하는 신뢰할 수 있는 생산
고속 채널에서는 소재 특성 자체만큼이나 기판 간, 생산 로트 간의 일관성이 중요합니다. 일반 디지털 기판에서는 Df의 10% 변화가 미미하게 느껴질 수 있지만, 여유가 없는 56G PAM4 채널에서는 그 차이가 결정적일 수 있습니다.
JLCPCB의 품질 관리에는 입고 소재 검사, 공정 중 임피던스 측정(TDR 및 네트워크 어낼라이저), 출고 전 전기적 검증이 포함됩니다. 기판은 IPC-6012 Class 2 및 Class 3 기준에 따라 제조되어, 제작된 제품이 설계 요구 성능을 충족함을 보증합니다. 일반 빌드 기준 최단 1~2일의 빠른 납기로 프로토타입을 신속하게 확보하여, 채널 시뮬레이션 결과와 실측 S-파라미터 데이터를 직접 비교해 보실 수 있습니다.
소산 계수(Df)에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: PCB에서 소산 계수(Df)란 무엇입니까?
소산 계수(Df)는 손실 탄젠트(tan δ)라고도 하며, PCB 유전체 소재가 전자기 에너지를 흡수하여 열로 변환하는 정도를 측정합니다. 유전체에서 사이클당 저장되는 에너지 대비 손실되는 에너지의 비율입니다. Df 값이 낮을수록 신호 손실이 적으며, 이는 고속·고주파 설계에서 매우 중요합니다.
Q: 고속 PCB에 적합한 소산 계수(Df) 수준은 어느 정도입니까?
10 Gbps 이상에서 동작하는 설계에는 일반적으로 10 GHz 기준 Df 0.010 미만이 권장됩니다. 56G 이상의 초고속 SerDes 채널의 경우 Df 0.005 미만을 목표로 해야 합니다. Df가 약 0.020인 표준 FR4는 일반적으로 5 Gbps 미만, 2~3 GHz 이하의 주파수에서만 적합합니다.
Q: 소산 계수(Df)와 유전율 상수(Dk)는 어떻게 다릅니까?
유전율 상수(Dk)는 신호 전파 속도와 전송 선로 임피던스를 결정하고, 소산 계수(Df)는 신호 에너지 중 유전체에서 열로 손실되는 비율을 결정합니다. 두 값 모두 라미네이트 소재의 특성이며 주파수에 따라 변합니다. 고속 설계에서는 임피던스 정확도를 위한 안정적인 Dk와 허용 가능한 삽입 손실을 위한 낮은 Df를 동시에 제어해야 합니다.
Q: 고주파 RF 애플리케이션에 표준 FR4를 사용할 수 있습니까?
표준 FR4는 비교적 높은 Df(0.018~0.025)와 주파수에 따른 불안정한 Dk 특성으로 인해, 일반적으로 2~3 GHz 이상의 RF 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. RF 설계에는 주파수 대역에 따라 Rogers RO4003C(Df = 0.0027), RO4350B(Df = 0.0037), 또는 PTFE 기반 라미네이트(Df < 0.002) 등의 소재를 고려하십시오.
결론
소산 계수는 여러분의 PCB 소재에서 가장 중요하게 고려해야 할 파라미터 중 하나입니다. 수 기가헤르츠 이상의 주파수에서는 유전체 손실이 가장 큰 손실 메커니즘이 되어, 표준 FR4만으로는 현대 직렬 프로토콜과 RF 시스템이 요구하는 수준을 충족할 수 없습니다. 저손실 소재 사용은 엔지니어링적 선택입니다. 이는 요구 주파수를 파악하고, 그에 맞는 스택업을 구성하며, 성능과 비용 사이의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 방식을 활용하는 것을 의미합니다. 데이터시트에 공개된 Df 수치 자체만큼이나, 그 수치의 배경이 되는 측정 방법과 측정 주파수도 중요합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......