신뢰할 수 있는 고온 PCB를 위한 현명한 선택, 고 Tg FR4
2 분
- 고 Tg FR4 선택의 핵심 이점
- 고 Tg FR4의 적용 시기와 적용 분야
- 고 Tg FR4 PCB 제조 모범 사례
- 고 Tg FR4 PCB 생산에서의 JLCPCB 전문성
- 고 Tg FR4 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
고 Tg FR4는 신뢰할 수 있는 고온 PCB를 위한 현명한 선택입니다. 유리 전이 온도 170°C 이상, 우수한 열 안정성, 낮은 Z축 CTE, 표준 FR4 대비 뒤틀림 감소를 제공합니다. 무연 조립과 자동차, 산업용, 5G 등 까다로운 환경에서 탁월한 성능을 발휘하며, 비아 크랙 및 층간 박리와 같은 결함을 현저히 줄여 장기 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 내구성 있는 성능을 원하는 엔지니어라면 고 Tg FR4를 지정하는 것이 약간의 비용 프리미엄만으로 명확한 이점을 제공합니다.
무연 리플로우 오븐에서 PCB를 꺼냈을 때 뒤틀리거나, 층간 박리가 발생했거나, 내부 응력이 생긴 것을 발견한 적이 있으십니까? 그렇다면 이는 표준 FR4의 문제일 수 있습니다. 그러나 구조적 강성을 잃기 전에 훨씬 높은 온도를 견딜 수 있는 라미네이트 소재가 있으며, 이것이 바로 고 Tg FR4입니다. 이는 타협하지 않는 엔지니어들이 선호하는 소재가 되고 있습니다. 전자기기가 점점 소형화되고 고밀도화되며 발열이 심해짐에 따라, PCB 기판의 열적 요구 사항도 높아지고 있습니다. 자동차 ECU, 산업용 모터 드라이브, LED 전원 모듈, 5G 인프라 장비는 표준 FR4가 견딜 수 있도록 설계된 온도를 초과하는 작동 온도가 요구되는 대표적인 응용 분야입니다.
고 Tg FR4를 언제, 왜 지정해야 하는지 이해하지 못하면, 현장에서 10년은 사용할 수 있는 제품이 고장날 수도 있습니다. 이 글에서는 고 Tg FR4의 세부 사항을 심층적으로 살펴보고, 일반 FR4 기판과의 비교, 가장 유용한 상황, 그리고 안정적이고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하기 위해 고 Tg FR4 PCB 공급업체를 활용하는 방법을 설명하겠습니다.
고 Tg FR4의 의미와 표준 FR4와의 차이점
Tg는 유리 전이 온도로, 단단한 고분자 매트릭스가 딱딱한 유리질 상태에서 고무질 상태로 연화·전이되기 시작하는 온도를 말합니다. 표준 FR4 라미네이트의 Tg는 130~140°C 범위에 있습니다. 그러나 고 Tg FR4는 이 임계값을 170°C 이상으로 높이며, 일부 등급은 180°C 이상까지 올라갑니다.
이 차이는 중요하지만 즉각적으로 체감하기 어렵습니다. PCB 온도가 Tg에 근접하거나 도달하면, 수지 시스템의 열팽창계수(CTE)가 급격히 변화하며, 특히 Z축 방향에서 두드러집니다. 이 Z축 팽창은 도금 관통 홀과 매립 비아에 엄청난 응력을 유발하여 전기 연결이 끊어지는 원인이 됩니다. 주요 특성을 나란히 비교하면 다음과 같습니다.
| 특성 | 표준 FR4 (Tg ~130-140°C) | 고 Tg FR4 (Tg ~170-180°C) |
|---|---|---|
| 유리 전이 온도 | 130 - 140°C | 170 - 180°C |
| 분해 온도 (Td) | ~300°C | ~340°C |
| Z축 CTE (Tg 이하) | ~50-60 ppm/°C | ~40-50 ppm/°C |
| Z축 CTE (Tg 이상) | ~250-300 ppm/°C | ~200-250 ppm/°C |
| 흡습률 | ~0.15% | ~0.10-0.12% |
| 유전 상수 (Dk) @ 1 GHz | ~4.2-4.7 | ~4.2-4.6 |
| 일반적인 비용 프리미엄 | 기준 | 10-20% 높음 |
CTE 및 분해 온도 개선 수치는 상당히 의미 있습니다. 이는 단순한 "미세한 개선"이 아니라, 제조 결함 감소 및 현장 수명 연장과 직결되는 수치입니다.
PCB 소재에서 유리 전이 온도(Tg)의 중요성
그렇다면 유리 전이 온도는 실제로 왜 중요할까요? 생각해 보십시오. PCB가 리플로우 솔더링, 회로 내 테스트, 정상 가동 중 겪는 각각의 열 사이클은 라미네이트를 팽창 및 수축시킵니다. 최고 온도가 Tg를 초과하면 팽창률이 매우 높아집니다.
IPC-4101(기본 소재 규격)에 따르면, 라미네이트는 Tg, Td, 난연성 값에 따라 소재 그룹으로 분류됩니다. 고 Tg 소재는 보통 IPC-4101 /126 또는 /129로 지정되며, DSC 또는 TMA 기준으로 최소 Tg 170°C를 요구합니다. 간단히 말해, 제조 중이든 실사용 중이든 기판 온도가 언제라도 130°C를 넘을 가능성이 있다면, 표준 FR4로는 한계선에서 운용하는 것입니다.
고 Tg FR4 선택의 핵심 이점
우수한 열 안정성과 뒤틀림 감소
제조 현장에서 가장 흔한 골칫거리 중 하나는 기판 뒤틀림으로, 특히 대형 기판이나 얇은 기판의 리플로우 시 두드러집니다. 라미네이트가 Tg 부근에서 연화되면 기판이 기계적으로 약해집니다. 여기에 실제 설계 대부분이 구리 분포가 불균일하다는 점을 더하면, 비대칭 열팽창으로 인해 패널이 구부러지거나 뒤틀리게 됩니다.
고 Tg FR4는 훨씬 높은 온도에서도 기계적 강도를 유지합니다. 이는 리플로우 중에도 기판이 평탄함을 유지하여 보다 신뢰할 수 있는 솔더 조인트를 만들 수 있음을 의미합니다. 기판 두께가 1.0mm 미만이거나 패널 크기가 250mm × 200mm를 초과하는 경우, 뒤틀림으로 인한 수율 손실을 최소화하기 위해 고 Tg 소재를 지정하는 것이 중요할 수 있습니다. 낮아진 Z축 CTE 덕분에 열 사이클 중 도금 관통 홀에 가해지는 응력도 줄어듭니다.
무연 조립 및 고온 환경에서의 우수한 성능
전 세계적인 무연 솔더링 전환은 PCB 소재의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 전통적인 주석-납 솔더(Sn63/Pb37)의 용융점은 183°C입니다. 무연 대안(SAC305)의 리플로우 피크 온도는 245~260°C에 달합니다. 일반적인 무연 리플로우 공정에서 PCB는 60~90초 동안 230°C 이상에 노출됩니다.
표준 FR4(Tg 135°C)의 경우, 이는 수지가 이미 고무질 상태에 있어 Z축 방향으로 급격히 팽창하고 있음을 의미합니다. 고 Tg FR4 소재는 리플로우 피크 온도에서도 Tg 이하를 유지할 뿐만 아니라, 분해 온도(Td)도 훨씬 높아(340°C vs 300°C) 더 넓은 열적 안전 여유를 제공합니다. 이는 단순히 조립 과정에서의 이점만이 아닙니다. 차량 엔진룸 내 자동차 전자장치, 산업용 제어 시스템, 실외 통신 장비 등 가혹한 환경에서 사용되는 제품은 주변 온도가 85~125°C에 달하는 경우가 많습니다. 고 Tg FR4는 이러한 운용 조건에서도 기판의 구조적·전기적 무결성을 보장합니다.
향상된 장기 신뢰성 및 기계적 강도
신뢰성이란 단 한 번의 열적 이벤트를 견디는 것만을 의미하지 않습니다. 제품 수명 동안 수천 번의 열 사이클을 열화 없이 견뎌내는 것을 의미합니다. 고 Tg FR4 소재는 열 충격 시험(IPC-TM-650 Method 2.6.7.2) 및 IST 시험과 같은 가속 수명 시험에서 우수한 성능을 보여주었습니다.
주요 신뢰성 이점은 다음과 같습니다.
- 낮은 흡습률(0.10-0.12% vs. 0.15%)로 층간 박리 및 전도성 양극 필라멘트(CAF) 형성 가능성 감소
- 온도 변화에 따른 향상된 치수 안정성 및 정밀한 레지스트레이션
- 고온에서의 굴곡 강도 유지력 향상으로 기계적 응력 발생 시 기판 크랙 위험 최소화
- 미즐링 및 크레이징에 대한 우수한 저항성 (두 현상 모두 수지 열화의 가시적 징후)
IPC-6012 Class 3 신뢰성 기준(군용/항공우주 및 의료 응용 분야의 고성능 전자장치)에서는 고 Tg FR4가 선택적 업그레이드가 아닌 필수 요건일 수 있습니다.
고 Tg FR4의 적용 시기와 적용 분야
설계 요건에 맞는 Tg 값 선정
적절한 Tg 값 선택은 모든 설계에 동일하게 적용되는 원칙이 아닙니다. 실용적인 의사결정 기준을 제시하면 다음과 같습니다.
| 운용 조건 | 권장 Tg | 일반적인 소재 등급 |
|---|---|---|
| 실온 운용 소비자 전자기기, Sn-Pb 조립 | Tg >= 130°C | 표준 FR4 (예: Shengyi S1141) |
| 무연 조립 소비자 전자기기 | Tg >= 150°C | 중간 Tg FR4 (예: Shengyi S1150G) |
| 무연 조립 자동차, 산업용 또는 실외 운용 | Tg >= 170°C | 고 Tg FR4 (예: Shengyi S1170) |
| 고신뢰성, 군용 또는 극한 환경 응용 | Tg >= 180°C | 고 Tg FR4 (예: ITEQ IT-180A) |
고 Tg FR4 PCB 제조 모범 사례
소재 선정 및 공정 조정
모든 고 Tg 소재가 동일한 것은 아닙니다. Tg 값 외에도 엔지니어가 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 분해 온도(Td): Td 340°C 이상의 분해 온도는 무연 조립에 가장 넓은 여유를 제공합니다.
- T260/T288 값: 층간 박리 전까지 260°C 또는 288°C를 견디는 시간(분)입니다. 강력한 무연 호환성을 위해 T260 >30분, T288 >15분을 확인하십시오.
- CAF 저항성: 비아 간격이 좁은 파인 피치 설계에 사용 시, IPC-TM-650 2.6.25 요건을 준수하는지 확인하십시오.
제조 환경에서 고 Tg 소재는 표준 FR4와 다른 라미네이트 프레스 사이클이 필요한 경우가 많습니다. 예를 들어, 더 높은 라미네이트 프레스 온도와 긴 유지 시간이 요구됩니다. 더 단단한 수지 시스템으로 가공되는 홀의 경우, 드릴 비트 마모 증가 및 홀 벽면에 대한 영향이 발생할 수 있어 드릴 파라미터 조정이 필요할 수 있습니다. 우수한 고 Tg FR4 PCB 제조업체라면 이러한 공정 레시피가 이미 검증되고 문서화되어 있어야 합니다.
일관된 성능을 위한 품질 관리 및 시험
고 Tg FR4 기판의 품질 보증은 전기 시험만으로 끝나지 않습니다. 최고 수준의 제조업체는 다음을 실시합니다.
- DSC 또는 TMA를 이용한 입고 소재 검사로 라미네이트 각 로트의 Tg 값 검증
- 단면 분석을 통한 열 응력 검증으로 비아 배럴 무결성 및 도금 두께 확인
- IPC-TM-650 Method 2.4.13에 따라 288°C에서 10초간 솔더 플로트 시험을 실시하여 열적 견고성 확인
- 열 응력 시험으로 층간 박리, 미즐링, 비아 크랙 점검
- 고 Tg 라미네이트의 Dk 일관성 확인 및 임피던스 제어 설계를 위한 TDR(시간 영역 반사 계측) 실시
이러한 검사 단계는 기판이 자동차 또는 항공우주 응용 분야에 사용될 경우 특히 중요하며, 로트 추적성과 소재 인증서(UL, IPC-4101 슬래시 시트 준수)가 요구됩니다.
고 Tg FR4 PCB 생산에서의 JLCPCB 전문성
인증된 고 Tg 소재 접근성 및 고급 공정 제어
JLCPCB는 170°C 이상의 고 Tg 범위를 갖춘 검증된 라미네이트 공급업체로부터 고 Tg FR4 소재를 조달합니다. 모든 소재는 IPC-4101 및 UL 인증을 완전히 준수하며, 규제 산업에서 요구하는 문서화 이력을 제공합니다.
회사의 라미네이션 프레스, 드릴링 시스템, 도금 라인은 고 Tg 공정 레시피에 맞게 설정되어 있으므로, 제조 과정에서 소재의 특성이 손상되지 않습니다. 이는 고 Tg에 단순히 체크 표시만 하는 제조업체와 더 선진화된 제조업체를 구별 짓는 차이점입니다.
프로토타입부터 양산까지 안정적인 납기
열 설계 검증을 위한 프로토타입 5장부터 양산을 위한 패널 5,000장까지, JLCPCB의 제조 역량은 양 극단 모두를 처리할 수 있습니다. 표준 구성의 경우 1~2일의 빠른 생산 시간과 기본 PCB 기준 $2부터 시작하는 경쟁력 있는 가격이 제공될 때, 고 Tg 소재 지정의 경제성은 더욱 매력적입니다.
JLCPCB의 SMT 서비스는 고 Tg 기판에 적합한 무연 리플로우 프로파일과 완벽하게 호환되므로, 조립 공정 중에도 소재적 이점이 유지됩니다. 스텐실 비용은 $6부터 시작하며, 턴키 조립 모델은 나동 기판부터 테스트 완료 조립품까지의 전체 프로세스를 간편하게 해줍니다.
고 Tg FR4 자주 묻는 질문
Q: 고 Tg FR4란 무엇입니까?
고 Tg FR4는 표준 FR4의 130~140°C에 비해 170°C 이상의 유리 전이 온도를 갖는 표준 FR4 유리섬유 강화 에폭시 라미네이트의 변형 소재입니다. 향상된 열 안정성, 낮은 Z축 팽창, 고온에서의 층간 박리에 대한 우수한 저항성을 제공합니다.
Q: 표준 FR4 대신 고 Tg FR4를 사용하는 이유는 무엇입니까?
PCB가 무연 리플로우 솔더링(최고 온도 245~260°C) 또는 가혹한 환경에서의 운용 중 고온에 노출될 경우, 고 Tg FR4가 선호됩니다. 비아 배럴 크랙, 기판 뒤틀림, 층간 박리의 위험을 줄여주며, 표준 FR4는 이러한 조건에서 더 취약합니다.
Q: 고 Tg FR4는 표준 FR4보다 비쌉니까?
예, 고 Tg FR4는 더 발전된 수지 화학으로 인해 일반적으로 표준 FR4보다 10~20% 더 비쌉니다. 그러나 이 비용 증가는 총 기판 비용에 비하면 대체로 미미하며, 특히 다층 기판이나 자동차, 산업용, 군용 응용 분야를 위한 제품에서 신뢰성 이점이 훨씬 크게 작용합니다.
Q: 무연 조립을 위해 어떤 Tg 값을 지정해야 합니까?
SAC305 솔더로 무연 리플로우를 거치는 기판의 경우, 최소 Tg 150°C가 권장됩니다. 다층 기판(6층 이상) 또는 여러 번의 리플로우 사이클을 거치는 기판(양면 SMT 조립)의 경우, Tg 170°C 이상을 지정하면 보다 충분한 안전 여유를 확보할 수 있습니다.
결론
적절한 PCB 기판 소재를 선택하는 것은 설계 초기에 내려야 할 중요한 결정이며, 고 Tg FR4는 장기 신뢰성 요건, 높은 작동 온도 또는 무연 조립이 필요한 모든 응용 분야에서 표준 소재로 자리매김했습니다. 10~20%의 약간 높은 비용은 제조 결함 감소, 현장 고장률 저하, 보증 문제 감소로 충분히 보상됩니다.
전자기기가 점점 더 극한 환경에서 점점 더 높은 전력 밀도로 사용됨에 따라, 소재 선택의 중요성은 더욱 높아지고 있습니다. Tg, CTE, 열적 신뢰성 간의 연관성을 이해함으로써, 추측이 아닌 근거 있는 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 원칙을 실제에 적용할 준비가 되셨다면, JLCPCB의 고 Tg FR4 제조 역량과 DFM 지원 및 빠른 생산 서비스가 프로토타입부터 양산까지 신뢰할 수 있는 고온 PCB를 만드는 데 도움이 될 것입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......