레이저 드릴링이 첨단 PCB 제조에서 정밀도와 밀도를 구현하는 방법
2 분
- 현대 PCB 생산에서 커지는 레이저 드릴링의 중요성
- 고성능 PCB를 위한 레이저 드릴링의 주요 장점
- 성공적인 레이저 드릴링을 위한 설계 고려사항
- 레이저 드릴링을 위한 전문 제조 공정
- 레이저 드릴링 기술에 대한 JLCPCB의 전문성
- 레이저 드릴링에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
- 결론
핵심 요약
레이저 드릴링은 정밀 고밀도 PCB 제조의 핵심 기술로 자리 잡았으며, 기계식 드릴링의 150μm 한계를 훨씬 뛰어넘는 25~75μm 수준의 마이크로비아를 구현할 수 있습니다. 뛰어난 정확도, 비접촉 가공, 우수한 신호 무결성, 그리고 신뢰성 높은 블라인드/스택 비아를 제공함으로써, 현대 전자기기에 필수적인 첨단 HDI 보드 설계를 가능하게 합니다. 최적의 스택업 선정부터 전문적인 도금과 DFM 실무에 이르기까지, 레이저 드릴링을 능숙하게 다루는 것은 오늘날의 소형·고속 기기에서 더 높은 라우팅 밀도, 더 얇은 보드, 더 나은 성능을 달성하는 핵심입니다.
스마트폰 안에 들어 있는, 신용카드보다 얇은 인쇄회로기판(PCB)에 어떻게 수천 개의 연결이 들어갈 수 있는지 궁금했던 적이 있으십니까? 만약 그렇다면 그것은 레이저 드릴링 덕분이며, 이 공정은 고밀도 인쇄회로기판 생산을 완전히 바꿔 놓았습니다. 부품 패키지가 작아지고 핀 수가 늘어나면서, 기계식 드릴링은 150마이크론보다 큰 홀 크기로 제한됩니다. 바로 이 지점에서 레이저 드릴링이 해결사로 등장하여, 보드에 스트레스를 주지 않으면서도 놀라운 정확도로 25~75마이크론까지의 마이크로비아를 가능하게 합니다. 이 글에서는 레이저 드릴링이 무엇인지, 기존 드릴링과 어떻게 다른지, 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 레이저 드릴링이 복잡한 HDI 보드의 대량 생산을 어떻게 가능하게 하는지 살펴보겠습니다.
현대 PCB 생산에서 커지는 레이저 드릴링의 중요성
레이저 드릴링이란 무엇이며 기계식 드릴링과 어떻게 다른가
레이저 드릴링이란 무엇일까요? 고에너지 광선을 이용해 PCB 기판에서 재료를 제거하는 비접촉 공정입니다. 이를 통해 PCB에 실제로 닿지 않으면서도 정밀한 직경의 홀을 만들어 냅니다. 사용되는 레이저는 CO2 레이저(9.4~10.6마이크론) 또는 UV 레이저(355nm, Nd:YAG 레이저라고도 함) 중 하나입니다.

기존 드릴링은 회전하는 카바이드 비트로 진행됩니다. 스루홀에는 적합하지만, 가장 작은 비트가 약 150마이크론(6mil) 수준입니다. 그보다 작은 비트는 강도가 약하고 마모되기 쉬우며 버(burr)를 발생시킵니다.
| 항목 | 기계식 드릴링 | CO2 레이저 | UV 레이저 |
|---|---|---|---|
| 최소 홀 직경 | 150μm(6mil) | 75μm(3mil) | 25μm(1mil) |
| 드릴링 속도 | 분당 300~600회 | 초당 500~2,000펄스 | 초당 5,000~30,000펄스 |
| 재료 접촉 | 있음(물리적) | 없음(열 제거) | 없음(광화학적) |
| 홀 품질 | 버·스미어 발생 가능 | 깨끗하며 약간의 테이퍼 | 매우 깨끗하며 테이퍼 최소 |
| 공구 마모 | 드릴 비트 마모됨 | 공구 마모 없음 | 공구 마모 없음 |
| 일반적 용도 | 스루홀 비아 | 블라인드 마이크로비아 | 초미세 마이크로비아 |
고밀도 및 HDI 보드에 필수가 된 이유
최신 스마트워치, 5G 안테나, 또는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 센서를 생각해 보십시오. 이러한 기기들은 여러 층의 마이크로비아, 블라인드 비아, 스택 비아를 갖춘 고밀도 상호연결(HDI) PCB를 필요로 합니다. HDI 보드의 단면 설계 표준인 IPC-2226은 여섯 가지 HDI 구조 변형을 정의하며, 이들 모두 레이저로 가공된 마이크로비아를 포함합니다. 오늘날의 BGA 브레이크아웃(0.4mm 또는 0.5mm 피치)에 요구되는 비아 밀도는 PCB의 레이저 드릴링 없이는 달성할 수 없습니다. 칩렛 기술 트렌드가 핀 수를 계속 늘려감에 따라, 이 기술의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
고성능 PCB를 위한 레이저 드릴링의 주요 장점
뛰어난 정확도와 더 작은 직경의 마이크로비아 구현
오늘날의 UV 레이저 드릴 시스템은 위치 정확도 ±10마이크론, 직경 정확도 ±15마이크론을 제공합니다. 이러한 정밀도는 한 패널에 수천 개의 마이크로비아를 가공할 때 중요합니다.

레이저 드릴링의 장점은 다음과 같습니다:
- 더 작은 홀 크기: 75μm에서 25μm까지의 마이크로비아로 라우팅 밀도와 BGA 브레이크아웃을 향상
- 비접촉 공정: 공구 마모, 진동, 휨 없음
- 공구 마모 없음: 1번째 홀부터 1,000,000번째 홀까지 레이저 출력 손실 없음
- 구리에서 정지: 레이저가 구리 층에서 멈춰 블라인드 비아 구현 가능
- 잔해 감소: UV 레이저는 열영향부가 적은 광화학적 제거 방식을 제공
한 가지 핵심 차이점: CO2 레이저는 유전체를 제거하지만 구리에서는 반사되므로 구리에 개구부가 필요합니다. UV 레이저는 구리와 유전체를 모두 제거하여 전처리 없이 직접 드릴링이 가능하지만, 펄스당 제거율은 더 낮습니다.
향상된 신호 무결성과 감소된 레이어 수
설계자들이 종종 잊는 점이 하나 있는데, 레이저로 가공한 마이크로비아가 전기적 성능을 향상시킨다는 것입니다. 직경 100μm × 깊이 75μm의 마이크로비아는 보드의 한쪽 면에서 반대쪽 면까지 관통하는 스루홀 비아에 비해 기생 정전용량과 인덕턴스가 훨씬 적습니다. PCIe Gen4/5, DDR5, USB4와 같은 멀티 기가비트 속도의 신호에서는 스루홀 비아 스터브가 공진기를 형성하여 신호 무결성 문제를 일으킵니다. 마이크로비아는 필요한 레이어만 관통하므로 이 문제를 피할 수 있습니다. 장점은 다음과 같습니다:
- 임피던스 불연속을 유발하는 비아 스터브 인덕턴스 감소
- 더 작은 배럴 및 패드 직경으로 기생 정전용량 감소
- 신호 비아 옆에 마이크로비아를 배치하여 리턴 경로 연속성 향상
- 평면의 더 작은 안티패드 개구부로 크로스토크 감소
라우팅 밀도가 높아지면 10층 스택업을 8층으로 줄일 수 있습니다. 이는 비용 절감, 더 얇은 보드, 더 짧은 상호연결로 이어집니다.
성공적인 레이저 드릴링을 위한 설계 고려사항
비아 크기, 종횡비, 배치 가이드라인
레이저 드릴링에는 규칙이 있습니다. 가장 중요한 것은 종횡비(비아 깊이 : 직경)입니다. 레이저로 가공한 마이크로비아에 대해 업계가 권장하는 최대값은 1:1입니다. 직경 100μm 마이크로비아의 깊이는 100μm를 초과해서는 안 됩니다.

다음 설계 가이드라인을 따르십시오:
1.최소 비아 직경: 75~100μm(CO2 레이저), 50~75μm(UV 레이저)
2.캡처 패드 직경: 비아 직경 + 최소 100μm(양쪽 각 50μm 환형 링)
3.비아 간격: 마이크로비아 간 가장자리 기준 최소 150μm
4.스택 vs 스태거드: 스택 마이크로비아는 구리로 채운 비아가 필요하며, 스태거드 방식은 덜 까다로움
5.보드 가장자리 이격: 마이크로비아에서 보드 가장자리까지 최소 300μm
스택업 및 재료 선정과의 통합
스택업과 재료는 레이저 드릴링에 영향을 미칩니다. 마이크로비아는 레이어 간 상호연결이므로, 마이크로비아의 깊이는 유전체 두께에 따라 달라집니다. 일반적인 프리프레그 두께 75~100μm가 최적입니다. 125μm를 초과하는 두께는 종횡비를 높이고 도금 품질을 떨어뜨립니다. 유리 직조 방식은 생각보다 더 중요합니다. CO2 레이저는 두꺼운 직조 유리(7628)에서는 유리가 레이저 빔을 산란시키기 때문에 성능이 떨어집니다. 가벼운 직조는 더 깨끗한 홀을 만들어 냅니다.
| 재료 특성 | 레이저 드릴링에 미치는 영향 | 권장사항 |
|---|---|---|
| 프리프레그 유리 직조 | 두꺼운 유리는 레이저 빔을 산란시킴 | 1080 또는 2116 사용, 7628 회피 |
| 유전체 두께 | 비아 깊이와 종횡비를 결정 | 75~100μm 유지 |
| 레진 함량 | 레진이 많을수록 CO2로 더 깨끗하게 가공 | 고레진 프리프레그 선택 |
| 구리 포일 중량 | 구리가 두꺼울수록 더 많은 UV 펄스 필요 | 마이크로비아 층에는 0.5oz 사용 |
레이저 드릴링을 위한 전문 제조 공정
정밀 레이저 파라미터와 공정 제어
고품질 마이크로비아마다 그에 맞게 최적화된 레이저 드릴 공정이 있습니다. 주요 파라미터는 다음과 같습니다:

- 펄스 에너지(밀리줄): 높으면 더 뜨겁고, 낮으면 잔해 발생
- 펄스 반복률: 속도를 위해 수백 Hz(CO2)에서 수십 kHz(UV)까지
- 펄스 지속 시간: 일반적으로 나노초 펄스, 매우 미세한 구조에는 피코초
- 홀당 펄스 수: 5~20펄스가 일반적이며, 더 깊은 홀에는 더 많이
- 스폿 크기와 초점: 마이크론 정밀도의 갈보 미러
오늘날의 시스템은 비전을 사용해 피듀셜 마크에 정렬하며, 오버레이 정확도는 ±15~20마이크론입니다. 제조사는 또한 각 로트마다 테스트 쿠폰을 사용해 상단·하단 직경을 분석한 후 실제 패널 작업으로 넘어갑니다.
드릴링 후 도금 및 품질 검증
홀이 뚫렸습니다, 이제 무엇을 해야 할까요? 일반적인 드릴링 후 공정은 다음과 같습니다:
1.디스미어 / 플라즈마 세정: 과망간산염 또는 플라즈마 에칭으로 구리 패드의 레진 스미어를 제거
2.무전해 구리 도금: 비아 벽에 0.5~1.0μm 층을 형성
3.전해 구리 도금: 최소 20~25μm 두께까지 도금(IPC-6012)
4.비아 필링(필요 시): 전도성 또는 비전도성 페이스트 충전 후 연마
5.캡 도금: 평탄하고 솔더링 가능한 표면을 위한 상단 구리 층
검사에는 도금 두께, 비아 형상, 결함을 확인하기 위한 마이크로섹셔닝이 포함됩니다. X선으로는 보이드를 측정합니다. IPC-6012에 따르면, Class 3 마이크로비아는 벽면에 최소 12μm의 구리 도금이 있어야 하며 타깃 패드 사이에 보이드가 없어야 합니다.
레이저 드릴링 기술에 대한 JLCPCB의 전문성
고정밀 마이크로비아를 위한 첨단 레이저 시스템
대량 레이저 드릴링에서는 장비와 공정의 품질이 매우 중요합니다. JLCPCB는 최첨단 CO2 및 UV 레이저를 사용하여 75μm 수준의 마이크로비아를 양산에서도 높은 일관성으로 가공합니다. 장비에는 비전 정렬, 실시간 출력 모니터링, 레시피 프로그래밍이 포함됩니다.

JLCPCB 레이저 드릴링 공정의 가장 유익한 기능은 제조용이성설계(DFM) 검사입니다. JLCPCB 엔지니어는 제조 전에 거버 파일을 검토하여 레이저 드릴링 관련 문제(패드 정합, 종횡비, 비아 간격, 재료 호환성)를 확인합니다.
복잡한 보드 납품에서 입증된 신뢰성
JLCPCB는 레이저로 가공한 패널에 대해 마이크로섹션, 전기, AOI 검사를 실시하여 각 마이크로비아가 IPC-6012 표준을 충족하는지 확인합니다. IoT, 웨어러블, RF용 다층 설계 경험은 JLCPCB의 공정 안정성을 보여 줍니다. PCB 설계 원칙을 적용할 준비가 되셨다면, JLCPCB의 레이저 드릴링, DFM, 가격 경쟁력은 매력적인 제조 파트너로 만들어 줍니다. JLCPCB는 시제품부터 양산까지 최단 1~2일의 생산, SMT 조립, 그리고 PCB를 $2부터 제공합니다.
레이저 드릴링에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 레이저 드릴링이란 무엇이며 기계식 드릴링과 어떻게 다릅니까?
레이저 드릴링은 집속된 광선(CO2 또는 UV)을 사용해 물리적 접촉 없이 PCB 재료를 제거하며, 25~75마이크론 수준의 작은 홀을 구현합니다. 기계식 드릴링은 카바이드 비트를 사용하며 최소 직경이 약 150마이크론으로 제한됩니다.
Q: PCB 드릴링에는 어떤 종류의 레이저가 사용됩니까?
유전체 제거에는 CO2 레이저(파장 9.4~10.6μm), 구리와 유전체를 모두 제거하는 데에는 UV 레이저(355nm)가 사용됩니다. CO2는 표준 마이크로비아 작업의 주력이며, UV는 초미세 형상과 구리 직접 드릴링을 담당합니다.
Q: 레이저로 가공한 마이크로비아의 최대 종횡비는 얼마입니까?
업계 표준은 1:1(깊이 대 직경)입니다. 100μm 마이크로비아는 깊이가 100μm를 초과해서는 안 됩니다. 1:1 이하를 유지하면 신뢰할 수 있는 도금과 장기적인 접합 무결성을 보장합니다.
Q: 레이저로 가공한 마이크로비아를 스택할 수 있습니까?
가능하지만, 위쪽 비아를 드릴링하기 전에 아래쪽 마이크로비아를 구리로 채우고 평탄화해야 합니다. 스태거드 마이크로비아는 제조가 더 쉬우며 공간이 허용될 때 좋은 대안입니다.
Q: 레이저 드릴링은 모든 PCB 재료에 적용됩니까?
FR4, 고Tg FR4, 폴리이미드, 그리고 Megtron, Rogers 같은 저손실 라미네이트에 적용됩니다. 재료마다 서로 다른 레이저 파라미터가 필요합니다. 7628 같은 두꺼운 직조 유리는 CO2 레이저에 더 까다로우므로, 항상 제조사와 가능 여부를 확인하십시오.
결론
레이저 드릴링은 기계식 비트로는 도저히 도달할 수 없는 25~75마이크론 수준의 마이크로비아를 가능하게 하며 PCB의 한계를 새롭게 정의했습니다. 이 비접촉 공정은 라우팅 밀도를 극대화할 뿐만 아니라, 기생 효과를 최소화하고 비아 스터브를 제거함으로써 고속 설계의 신호 무결성도 향상시킵니다. JLCPCB는 첨단 CO2 및 UV 레이저 시스템을 활용하여 이러한 극도의 정밀도를 양산에서도 높은 일관성으로 구현합니다. 전문적인 제조용이성설계(DFM) 검토와 결합하여, 고밀도 레이아웃이 신뢰성과 성능에 맞게 최적화되도록 보장합니다.지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......