This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅

최초 게시일 Nov 05, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 06, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 인두 팁에 솔더를 입히는 기본 방법
  • 솔더막의 역할과 산화된 팁의 문제
  • 팁 코팅에 필요한 준비물
  • 새 인두 팁에 처음 솔더를 입히는 방법
  • 납땜 작업 중 팁을 다시 코팅하는 방법
  • 유연 솔더와 무연 솔더의 적정 온도
  • 산화되거나 젖음이 사라진 팁 복원
  • 보관 전 코팅과 대기·전원 종료 습관
  • 흔한 팁 코팅 실수와 해결 방법
  • 다시 코팅하기보다 팁을 교체해야 할 때
  • 인두 팁 솔더 코팅에 관해 자주 묻는 질문
  • 팁 수명을 늘리는 솔더 코팅 습관

핵심 요약

처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다.

팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다.

도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다.

솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다.

팁에 솔더를 입히는 작업은 작업 면에 얇고 끊김 없는 솔더막을 유지하는 것입니다. 이 가이드에서는 인두 팁에 솔더를 입히는 방법을 처음 사용할 때부터 설명합니다. 작업 중 재코팅, 적정 온도, 젖음이 사라진 팁의 복원, 다음 날에도 깨끗한 접합부를 만들 수 있는 보관 방법도 다룹니다.

인두 팁에 솔더를 입히는 기본 방법

인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만듭니다. 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입히십시오. 젖음이 고르지 않아질 때마다, 그리고 전원을 끄기 전에 다시 코팅합니다.

솔더막의 역할과 산화된 팁의 문제

솔더막은 팁과 작업물 사이의 작은 틈을 채워 열이 전달되는 연결부를 형성합니다. 막이 없으면 뜨거운 팁도 유효 접촉 면적이 작아집니다. 이때 인두를 패드에 더 오래 대면 접합부가 제대로 녹기 전에 기판이 과열될 수 있습니다.

솔더막은 작업 면이 산소에 노출되는 것도 막습니다. 뜨거운 면이 그대로 드러나 있으면 빠르게 산화되어 새 솔더가 퍼지지 않고 구슬처럼 뭉칠 수 있습니다.

하코의 팁 수명 관리 지침은 열전도성이 높은 구리 심을 철 도금으로 보호하는 구조를 설명합니다. 줄이나 사포를 사용하면 도금층이 뚫리고 구리가 드러나 녹은 솔더에 용해될 수 있습니다. 도금 팁에는 줄이나 사포를 사용하지 마십시오.

Tinned vs oxidized soldering iron tip comparison

솔더를 입힌 인두 팁과 산화된 팁 비교

팁 코팅에 필요한 준비물

다음 기본 도구를 가까이 준비하십시오.

  • 온도 조절 인두, 호환되는 팁, 안정적인 인두 거치대
  • 사용할 유연 또는 무연 공정에 맞는 전자기기용 로진 플럭스 심 솔더
  • 인두 팁용 황동 수세미 또는 증류수로 적신 깨끗한 셀룰로오스 스펀지
  • 일반적인 재코팅으로 회복되지 않을 때 사용할 호환 팁 재생제

흄 흡입 장치, 보안경, 내열 작업대를 사용하십시오. 특히 납이 포함된 합금을 취급한 뒤에는 손을 씻습니다.

장비 선택은 전자기기 납땜 도구 입문 가이드와 표면 실장 납땜 도구 가이드를 참고하십시오.

새 인두 팁에 처음 솔더를 입히는 방법

새 팁을 포장에서 꺼내 처음 사용할 때는 다음 순서로 진행하십시오.

  1. 인두가 차가울 때 팁을 끝까지 장착하고 적당한 온도로 설정하십시오. 처음부터 최고 온도로 올릴 필요는 없습니다.
  2. 인두가 가열되는 동안 끝부분뿐 아니라 작업 면 전체에 플럭스 심 솔더를 공급하십시오. 표면이 고르게 젖고 밝게 빛날 때까지 입힙니다.
  3. 황동 수세미로 남는 솔더를 닦고 얇은 막을 한 번 더 만드십시오. 구리가 드러난 부분 없이 거울처럼 빛나는 코팅을 형성하는 것이 목표입니다.
  4. 세 번째 단계 후에도 탁한 부분이 남으면 그 부분에 두 번째와 세 번째 단계를 반복하십시오. 더 세게 누르거나 온도를 올리지 마십시오.
Applying solder to a new soldering iron tip

새 인두 팁에 솔더 입히기

납땜 작업 중 팁을 다시 코팅하는 방법

팁 코팅은 새 팁에 한 번만 하는 작업이 아닙니다. 어떤 작업이든 납땜하는 동안 반복해서 관리해야 합니다.

접합부 작업 사이에는 남는 솔더를 털어내고 황동 수세미로 팁을 닦은 뒤, 거치대에 놓기 전에 새 솔더막을 입히십시오.

젖음이 고르지 않아지거나 솔더가 매끄럽게 흐르지 않으면 즉시 다시 입히십시오. 잠깐 가볍게 코팅하면 나중에 강하게 문질러 복원해야 하는 상황을 줄일 수 있습니다.

플럭스도 함께 관리하십시오. 플럭스 심 솔더 자체가 산화를 늦추는 데 도움이 됩니다. 솔더가 젖지 않으면 온도부터 올리기보다 플럭스를 조금 추가합니다.

팁 관리 외의 납땜 기법은 신뢰할 수 있는 접합부를 만드는 납땜 요령 12가지를 참고하십시오.

Cleaning soldering iron tip on brass wool

황동 수세미로 인두 팁 닦기

유연 솔더와 무연 솔더의 적정 온도

대부분의 전자기기 작업은 약 315~370 °C(600~700 °F)에서 진행하며, 접합부에 실제로 필요한 만큼만 열을 가하십시오.

약 425 °C(800 °F)를 넘지 마십시오. 과도한 열은 팁 산화를 촉진하고 사용 수명을 줄입니다.

무연 솔더에는 조금 더 높은 온도와 빠른 작업, 무연용 정격 팁이 필요합니다. 유연 전용 팁으로 무연 솔더를 사용하면 마모가 눈에 띄게 빨라집니다.

솔더 종류작업 온도 범위초과하지 않아야 할 온도
유연 솔더(Sn63Pb37 / Sn60Pb40)315–370 °C (600–700 °F)~425 °C (800 °F)
무연 솔더 — 주석·은·구리 합금~370–400 °C (700–750 °F)~425 °C (800 °F)

케스터의 기술 자료는 268 플럭스 심 솔더에 대해 이 범위 안의 조건을 제시합니다. 이 문서는 2021년 오월 17일 발행된 피디에프 자료입니다. 공정 고려 사항에는 유연 합금의 팁 온도가 315~343 °C(600~650 °F), 무연 합금은 371~400 °C(700~750 °F)로 나옵니다.

같은 자료는 먼저 패드와 리드를 가열한 뒤 솔더선을 접합부에 공급하도록 안내합니다. 팁 코팅에서는 팁 자체에 막을 형성해야 하므로 솔더를 팁에 직접 공급합니다.

산화되거나 젖음이 사라진 팁 복원

먼저 온도를 낮추고 새 플럭스 심 솔더를 입힌 뒤 황동 수세미로 닦고 다시 입히십시오. 한 번 오래 문지르기보다 짧고 부드러운 작업을 여러 차례 반복합니다.

그래도 젖지 않으면 팁을 재생제에 2~4초 정도 잠깐 대고, 닦은 뒤 솔더를 다시 입히십시오. 팁 재생제는 필요한 만큼만 사용합니다. 강한 플럭스는 반복 사용 시 도금층을 손상시킬 수 있습니다. 자주 필요하다면 온도가 너무 높거나 가열 상태로 오래 방치하거나 팁이 마모되었을 가능성이 있습니다.

참고

도금 팁에는 줄이나 사포를 사용하지 마십시오. 연마를 시도한다면 이미 교체할 예정인 팁에 한정하십시오.

팁 복원과 함께 일상적인 닦기·세척 관리도 중요합니다. 인두 팁 세척 방법 가이드도 함께 참고하십시오.

Using tip tinner to revive an oxidized tip

팁 재생제로 산화된 팁 복원하기

팁 코팅을 마치고 제작을 시작할 준비가 되셨나요?

솔더를 새로 입힌 팁으로 빠르고 깨끗하게 젖는 접합부를 만들어 보십시오. 쿠폰을 받아 첫 기판 주문에 활용하고 실제 기판에서 연습한 내용을 적용할 수 있습니다.

11달러 쿠폰 받기 →

보관 전 코팅과 대기·전원 종료 습관

전원을 끄기 전에 팁을 닦고 눈에 보이는 솔더 방울에 가까울 만큼 넉넉히 입힌 뒤 그대로 굳히십시오. 이 막이 사용하지 않는 동안 산화를 막아 줍니다.

작업 중에는 납땜 스테이션의 절전 또는 대기 모드를 사용하고, 오랫동안 쉬는 경우 전원을 완전히 끄십시오. 작업 없이 가열된 상태로 두면 산화가 빠르게 진행됩니다.

평소 팁을 닦을 때는 젖은 스펀지보다 황동 수세미를 우선 사용하십시오. 스펀지에 닿으면 팁 온도가 갑자기 떨어지며, 열충격이 반복되면 시간이 지나 표면에 작은 패임이 생길 수 있습니다.

Soldering iron tip coated in solder for storage

보관을 위해 솔더로 코팅한 인두 팁

흔한 팁 코팅 실수와 해결 방법

  • 문제 팁에 솔더가 전혀 묻지 않습니다. →해결 방법 팁이 산화된 상태입니다. 플럭스와 황동 수세미로 부드럽게 닦고 다시 코팅하는 과정을 반복하십시오. 회복되지 않으면 팁 재생제를 사용합니다. 열을 더 가하기 전에 플럭스를 추가하십시오.
  • 문제 코팅 후 몇 분 만에 다시 산화됩니다. →해결 방법 솔더막 없이 두었거나 너무 높은 온도로 사용했을 수 있습니다. 항상 솔더막을 유지하고 설정 온도를 낮추십시오.
  • 문제 팁을 사포나 줄로 문질렀습니다. →해결 방법 도금층이 손상된 상태입니다. 즉시 연마재 사용을 멈추십시오. 구리가 드러나면 팁을 교체해야 합니다.
  • 문제 솔더가 젖지 않고 구슬처럼 뭉칩니다. →해결 방법 플럭스가 없거나 스펀지가 더러울 수 있습니다. 플럭스 심 솔더와 깨끗한 황동 수세미 또는 증류수로 적신 스펀지를 사용하십시오.
  • 문제 유연용 팁이 무연 솔더 작업에서 빠르게 마모되었습니다. →해결 방법 합금에 맞지 않는 팁을 사용한 것입니다. 무연 솔더에는 무연용 정격 팁을 사용하십시오.
  • 문제 닦을 때마다 팁이 지나치게 식습니다. →해결 방법 젖은 스펀지가 급격한 온도 변화를 일으킵니다. 온도 저하를 줄이며 세척할 수 있는 황동 수세미로 바꾸십시오.
기판 전체를 손으로 납땜하고 계십니까?

솔더를 입힌 인두는 접합부를 하나씩 작업하기에 좋지만, 표면 실장 기판 전체를 손으로 납땜하면 부품마다 작업해야 하므로 오래 걸립니다. 페이스트와 스텐실을 사용하면 한 번의 리플로 공정으로 기판 전체를 납땜할 수 있습니다.

스텐실 주문하기 →

다시 코팅하기보다 팁을 교체해야 할 때

구멍, 노출된 구리, 도금 균열, 깊은 침식, 작업 면 변형이 있는 팁은 솔더 코팅으로 복구할 수 없으므로 교체하십시오.

어떤 방법을 써도 같은 팁에서 코팅이 계속 실패한다면 보통 팁이 마모되었거나 인두를 지나치게 높은 온도로 사용한 것입니다. 복원을 다시 시도하는 것보다 새 팁으로 바꾸는 편이 빠른 경우가 많습니다.

팁을 교체하고 깨끗한 솔더막이 유지된다면 간단한 보수 납땜이든 가정에서 하는 기판 리플로 납땜에 솔더 페이스트 스텐실을 사용하는 작업이든 같은 관리 방법을 적용하십시오.

인두 팁 솔더 코팅에 관해 자주 묻는 질문

인두 팁은 얼마나 자주 다시 코팅해야 하나요?

팁 상태에 따라 판단하십시오. 솔더가 접합부에 매끄럽게 흐르지 않거나 팁이 빛을 잃고 탁해지면 다시 입힙니다. 작업이 밀집된 경우에는 접합부 몇 개마다 가볍게 다시 코팅하게 됩니다. 거치대에 돌려놓거나 전원을 끄기 전에도 새 솔더막을 입히십시오.

플럭스 없이 인두 팁에 솔더를 입힐 수 있나요?

플럭스가 있어야 안정적인 코팅을 할 수 있습니다. 플럭스는 작업 중 팁과 솔더의 얇은 산화막을 제거해 솔더가 금속 표면에 퍼지도록 합니다. 로진 심이 없는 솔더선이나 플럭스 잔류물이 말라붙은 팁에서는 솔더가 퍼지지 않고 뭉쳐 굴러다니기 쉽습니다. 코팅에는 항상 새 플럭스 심 솔더를 사용하십시오.

새 팁이 포장 안에서 이미 코팅된 것처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

대부분의 제조사는 보관과 운송 중 산화를 막기 위해 솔더나 도금으로 얇은 보호층을 입혀 출하합니다. 공장의 보호층은 얇으므로, 실제 작업 전에 처음 코팅하는 절차에 따라 팁을 가열하고 작업 면에 고른 솔더막을 형성하십시오.

사용 직후 인두 팁이 검게 변해도 정상인가요?

시간이 지나 가장자리가 약간 어두워지는 것은 일반적인 마모입니다. 코팅 후 몇 분 만에 전체가 검고 탁해지면서 솔더가 젖지 않는다면 산화가 너무 빠른 것입니다. 보통 온도가 지나치게 높거나 가열 상태로 오래 두었을 때 발생합니다. 설정 온도를 낮추고 더 자주 코팅하며, 작업 사이에 인두를 불필요하게 켜 두는지 확인하십시오.

팁 재생제를 너무 자주 쓰면 팁이 손상되나요?

네, 시간이 지나면서 손상될 수 있습니다. 팁 재생제의 플럭스는 일반 로진 심 솔더보다 강해 산화막을 잘 제거하지만, 반복 사용하면 도금층도 서서히 마모시킵니다. 일상 세척보다 젖음이 사라진 팁의 복원에 사용하십시오.

온도 조절 스테이션을 사용하면 코팅을 덜 해도 되나요?

복원을 위한 코팅은 줄어들 수 있지만 일상적인 코팅은 계속 필요합니다. 스테이션은 설정 온도를 유지해 작업 사이에 과열되는 것을 줄이므로 산화가 느려지고 젖음도 일정해집니다. 새 팁의 첫 코팅, 장시간 작업 중 재코팅, 보관 전 코팅은 같은 방식으로 해야 합니다. 스테이션은 각 과정을 더 일관되게 만들어 줍니다.

작은 원뿔형 팁도 끌형 팁처럼 코팅할 수 있나요?

네, 두 팁 모두 설계된 작업 면 전체에 연속된 솔더막이 필요합니다. 원뿔형 팁은 솔더를 아주 조금만 머금을 수 있으므로 사용 중 눈에 보이는 방울을 만들기보다 고르게 젖는지 확인하십시오. 작은 팁으로 큰 패드를 가열하기 어렵다면 온도를 올리기 전에 팁과 패드의 접촉을 개선합니다.

한 팁으로 유연 솔더와 무연 솔더를 모두 사용할 수 있나요?

물리적으로는 가능한 경우가 많지만 납 오염 관리가 중요하다면 전용 팁을 따로 사용하는 편이 좋습니다. 선택한 합금과 온도를 팁이 지원하는지 제조사에 확인하십시오. 눈에 보이는 솔더를 닦았다고 이전에 유연 솔더를 사용한 팁이 무연 상태라고 보증할 수는 없습니다. 관리된 무연 조립 공정에서는 팁, 세척 도구, 솔더를 명확히 구분하고 외형보다 공정 요구 사항을 따르십시오.

팁 수명을 늘리는 솔더 코팅 습관

새 팁에 솔더를 제대로 입히고, 작업 중 다시 코팅하며, 실제 작업에 필요한 온도로 사용하십시오. 팁이 탁해지면 부드럽게 복원하고 보관할 때는 솔더막을 남깁니다. 항상 솔더막을 유지하고 도금 팁에는 연마재를 사용하지 않는 습관이 중요합니다. 이 과정을 반복하면 올바르게 관리한 팁을 더 오래 사용할 수 있습니다.

지속적인 성장