This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결

최초 게시일 Nov 05, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 06, 2026

1 분

표목(TOC)
  • JST 커넥터 납땜의 기본 순서
  • JST 계열, 피치, 실장 방식 확인
  • 준비할 공구와 재료
  • 삽입 실장형 JST 커넥터 납땜 순서
  • 표면 실장형 JST 커넥터 납땜 방법
  • JST 전선은 납땜할까요, 압착할까요?
  • 기판 간 JST 커넥터 납땜 방법
  • JST 커넥터도 리플로 납땜할 수 있나요?
  • JST 커넥터 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법
  • JST 커넥터 납땜에 관해 자주 묻는 질문
  • JST 커넥터를 안정적으로 납땜하는 방법

핵심 요약

커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다.

실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다.

부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조건을 확인하고 적절한 스텐실로 페이스트 양을 관리하십시오.

JST 커넥터는 단순해 보이지만 신뢰할 수 있는 납땜 접합부를 만드는 일은 예상보다 까다로울 수 있습니다. 헤더가 기울어지거나 큰 전원 핀에 냉땜이 생길 수 있습니다. 표면 실장 커넥터는 전기적으로 정상이어도 반복 결합 후 기판에서 떨어질 수 있습니다. JST 커넥터를 납땜할 때는 도통과 기계적 강도를 함께 고려해야 합니다.

커넥터에는 케이블 당김, 결합력, 반복 삽입에 따른 힘이 가해집니다. 도금 홀의 충분한 솔더 충진, 반듯한 정렬, 고정 탭 납땜도 신호 핀만큼 중요합니다. 이 가이드에서는 삽입 실장형·표면 실장형 JST 헤더, 기판 간 커넥터 납땜, 전선 쪽 압착과 납땜, 리플로 및 핀 인 페이스트 공정을 다룹니다.

JST 커넥터 납땜의 기본 순서

커넥터를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고 모서리 핀 하나를 먼저 납땜하십시오. 정렬을 확인한 뒤 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜합니다. 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 플럭스와 큰 인두 팁을 사용하십시오. 표면 실장형 JST 헤더는 패드 하나에 임시 고정하고 위치를 정확히 맞춘 뒤, 나머지 패드와 고정 탭을 마무리합니다.

JST 계열, 피치, 실장 방식 확인

JST는 커넥터 제조사입니다. PH, XH, SH, GH 등 다양한 계열이 있으며 피치, 정격 전류, 실장 형태, 결합 구조가 서로 다릅니다. 예를 들어 PH는 피치 2.0 mm의 전선-기판 연결 계열, XH는 피치 2.5 mm 계열입니다. 이들 계열의 일부 제품에는 삽입 실장형과 표면 실장형 기판 장착 옵션이 모두 있습니다.

이 글은 기판 쪽 헤더와 기판 간 커넥터의 납땜을 중심으로 설명합니다. 대부분의 JST 전선-기판 연결 시스템은 전선 쪽 하우징에 압착 접점을 사용하므로 적절한 압착이 기본 조립 방법입니다. 계열 선택, 피치, 하우징과 접점의 조합은 JLCPCB의 JST 커넥터 종류 완벽 가이드를 참고하십시오. 조립 전에는 커넥터 데이터시트에서 정확한 풋프린트와 납땜 또는 리플로 조건을 확인해야 합니다.

JST는 각 커넥터 계열의 제품 페이지에서 피치, 정격 전류, 삽입 실장형과 표면 실장형 옵션을 안내합니다. 그중 PH와 XH 페이지를 자주 참고하게 됩니다.

준비할 공구와 재료

  • 가는 팁부터 중간 크기 팁까지 사용할 수 있는 온도 조절 인두를 준비하십시오. 열이 잘 빠져나가는 전원·접지 핀에는 조금 더 큰 팁을 사용합니다.
  • 조립 공정에 맞는 가는 솔더와, 빠르고 깨끗한 젖음을 위한 품질 좋은 플럭스가 필요합니다.
  • 커넥터를 반듯하게 유지할 핀셋, 절단면이 평평한 니퍼, 기판 홀더, 보조 집게 또는 작은 지그를 준비하십시오.
  • 브리지를 제거하거나 기울어진 핀을 수정할 솔더 흡수선 또는 솔더 흡입기가 필요합니다.
  • 플럭스와 조립체에 사용할 수 있는 경우 납땜 후 세척용 이소프로필알코올과 적절한 브러시나 면봉을 준비하십시오.
  • 표면 실장이나 생산 작업에는 필요에 따라 열풍기, 솔더 페이스트, 핫플레이트나 리플로 오븐, 스텐실을 추가합니다.

커넥터 핀에서 플럭스가 어떻게 작용하는지 자세히 알아보려면 삽입 실장 납땜에 플럭스를 사용하는 방법을 참고하십시오.

JST header seated square on PCB

인공지능 생성 이미지

삽입 실장형 JST 커넥터 납땜 순서

  1. 헤더를 밀착시켜 반듯하게 삽입합니다

    기판 쪽 헤더를 풋프린트에 끝까지 삽입하고 평평하게 놓였는지 확인하십시오. 기판을 뒤집을 때 커넥터가 움직이거나 들뜨면 테이프, 지그 또는 보조 집게로 고정합니다.

  2. 모서리 핀 하나만 납땜합니다

    소량의 솔더로 모서리 핀 하나를 임시 고정하십시오. 이 접합부 하나로 커넥터를 잡아두면서도 쉽게 위치를 수정할 수 있습니다.

  3. 계속하기 전에 정렬을 확인합니다

    옆과 위에서 확인하십시오. 하우징이 기울거나 기판 위에 떠 있으면 임시 고정한 핀을 다시 가열하고, 솔더가 굳기 전에 커넥터를 평평하게 눌러 맞춥니다.

  4. 나머지 신호 핀과 전원 핀을 납땜합니다

    핀과 도금 패드를 함께 가열한 뒤 매끄러운 필릿이 생길 만큼 솔더를 공급하십시오. 큰 전원·접지 핀은 연결된 구리 면적으로 열이 빠져나가므로 더 큰 팁으로 조금 더 오래 가열해야 할 수 있습니다.

  5. 모든 기계적 고정 탭을 납땜합니다

    이 탭들은 삽입력과 케이블에 가해지는 힘을 지탱합니다. 빠뜨리면 전기적으로 작동해도 기계적 강도가 약한 커넥터가 될 수 있습니다.

  6. 납땜이 잘 되지 않는 접합부에는 플럭스를 추가합니다

    솔더가 구슬처럼 뭉치거나 큰 핀에 고르게 젖지 않으면 먼저 플럭스를 추가하십시오. 인두 온도를 높이기 전에 적절한 팁으로 열전달을 개선합니다.

  7. 리드 정리, 검사, 세척을 진행합니다

    필요하면 남는 리드를 잘라내십시오. 충분한 젖음과 도금 홀 내부의 솔더 충진, 브리지, 냉땜, 플라스틱 하우징 손상을 확인합니다. 플럭스와 조립체에 적합한 경우 이소프로필알코올로 잔류물을 제거하십시오.

납땜 작업 품질과 합격 기준을 확인하려면 IPC가 발행한 J-STD-001과 IPC-A-610을 참고하십시오. 앞의 표준은 전기·전자 조립체의 납땜 요건, 뒤의 표준은 조립체의 합격 기준을 다룹니다.

Tack one JST connector corner pin first

인공지능 생성 이미지

JST 커넥터를 사용하는 기판을 설계하고 계십니까?

수작업 배선 시제품에서 정식 기판으로 전환할 계획이시라면, 커넥터 풋프린트를 제조 가능한 기판으로 구현하고 생산 전에 레이아웃을 검토하십시오.

11달러 쿠폰 받기

표면 실장형 JST 커넥터 납땜 방법

표면 실장형 JST 헤더는 패드 하나나 고정 탭 영역 하나에 솔더를 얇게 입히는 것으로 시작하십시오. 핀셋으로 커넥터를 배치하고 해당 패드를 다시 가열해 정확한 위치에 맞춥니다. 커넥터가 반듯하고 모든 핀이 패드와 정렬되면, 플럭스와 가는 인두 팁으로 나머지 접점을 납땜합니다.

많은 표면 실장 커넥터에는 삽입력을 지탱하는 금속 고정 탭이나 고정 패드가 있습니다. 이를 완전히 납땜해 본체가 기판에 기계적으로 고정되도록 하십시오. 작업 후에는 미세 피치 핀의 브리지, 개방 불량, 본체 가장자리 근처에 숨은 솔더를 확인합니다.

소량 생산을 반복할 때는 각 핀을 손으로 납땜하는 것보다 솔더 페이스트와 리플로를 사용하는 편이 깔끔하고 재현성이 높은 경우가 많습니다. 정확한 JST 부품 번호가 해당 리플로 공정에 적합한지 먼저 확인하십시오.

SMT JST connector anchor tabs soldered

인공지능 생성 이미지

JST 전선은 납땜할까요, 압착할까요?

가능하면 적절한 압착 방식을 사용하십시오. JST 전선용 하우징은 압착 접점을 전제로 설계되어 있습니다. 올바른 압착은 전기적 접촉을 확보하면서 단자 뒤쪽 도체의 유연성을 유지합니다. 케이블은 조립과 사용 중 움직이므로 이 유연성이 중요합니다.

접점에 전선을 납땜하는 방법은 수리나 압착 공구가 없을 때의 대안으로 사용할 수 있지만, 원래 의도된 압착과 동등하게 취급해서는 안 됩니다. 솔더가 접합부 밖의 도체까지 스며들면 경계 부분이 뻣뻣해져 반복 굽힘에 따른 피로 손상이 쉬워집니다. 수리 접합부는 짧고 관리 가능한 형태로 만들고 기계적으로 지지하십시오.

JST 하우징을 조립하는 것이 아니라 전선을 기판 패드에 직접 연결하려는 경우에는 JLCPCB의 전선을 기판에 올바르게 납땜하는 방법을 참고하십시오.

기판 간 JST 커넥터 납땜 방법

기판 간 커넥터 납땜에서는 정렬이 특히 중요합니다. 결합하는 두 커넥터의 접합면이 평탄하고 서로 평행하며 간격이 맞아야 합니다. 그렇지 않으면 모든 접합부가 도통해도 기판이 제대로 결합하지 않을 수 있습니다. 모서리 하나를 임시 고정한 뒤 위치를 확인하고 나머지를 마무리하십시오.

한두 접합부만 임시 고정한 상태에서 상대 기판을 시험 결합하고, 최종 납땜 전에는 분리하십시오. 결합한 채로 납땜하면 열과 지그의 응력으로 정렬이 틀어지거나 커넥터가 손상될 수 있습니다.

미세 피치 기판 간 커넥터는 모든 모서리의 평탄도를 확인하십시오. 모서리가 들뜨면 핀 한 줄 전체가 개방될 수 있습니다. 설계에 지정된 고정 탭이나 실드 탭은 모두 납땜합니다. 이는 기계적 강도를 높이며, 해당하는 경우 차폐 연결의 연속성도 개선합니다.

Board-to-board JST connector alignment check

인공지능 생성 이미지

JST 커넥터도 리플로 납땜할 수 있나요?

표면 실장형 JST 커넥터의 리플로

네, 해당 공정을 지원하도록 명시된 표면 실장형 JST 헤더는 리플로 납땜할 수 있습니다. 커넥터 패드에 솔더 페이스트를 인쇄하고 다른 표면 실장 부품과 함께 헤더를 배치한 뒤, 승인된 리플로 프로파일로 기판을 처리합니다. 제어된 한 번의 가열 주기로 여러 기판에서 재현성 있는 접합부를 만들 수 있습니다.

허용 납땜·리플로 조건은 커넥터 데이터시트에 나옵니다. 계열과 부품 번호에 따라 하우징 소재와 리플로 정격이 다르므로, 모든 표면 실장형 헤더가 같은 최고 온도나 가열 횟수를 견딘다고 가정해서는 안 됩니다.

삽입 실장형 JST 커넥터의 핀 인 페이스트 공정

핀 인 페이스트, 즉 삽입형 리플로는 조건에 따라 삽입 실장형 커넥터를 표면 실장 부품과 같은 리플로 주기에 납땜하는 방법입니다. 관통 홀 주변에 솔더 페이스트를 인쇄하고 커넥터 핀을 삽입하면, 리플로 중 녹은 페이스트가 도금 홀 내부로 흘러 들어갑니다.

적용 가능 여부는 커넥터 설계, 핀 형상, 기판 두께, 홀 크기, 필요한 솔더 양, 제조사의 리플로 사양에 따라 달라집니다. 모든 삽입 실장형 JST 커넥터에 사용할 수 있는 방법은 아니므로 생산 전에 커넥터와 기판 설계를 검증하십시오.

자세한 공정은 JLCPCB의 스텐실을 이용한 핀 인 페이스트 삽입 실장 리플로 가이드를 참고하십시오. 스텐실 하나로 일반 표면 실장 패드와 도금 홀에 솔더를 모두 공급해야 할 때는 페이스트 양과 개구부에서 페이스트가 깨끗하게 분리되는 특성이 특히 중요합니다.

Pin-in-paste JST connector cross-section

인공지능 생성 이미지

커넥터를 리플로 납땜한다면 솔더 페이스트 스텐실을 사용하십시오

표면 실장이나 핀 인 페이스트 조립에서는 올바르게 설계한 스텐실로 신호 패드, 고정 탭, 관통 홀 개구부의 페이스트 양을 관리할 수 있습니다.

즉시 견적 받기

JST 커넥터 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법

  • 커넥터가 기울거나 기판에서 들뜹니다. 핀 하나를 임시 고정한 뒤 다시 가열하고, 하우징을 밀착시킨 다음 나머지를 납땜하십시오. 기울어진 상태에서 여러 접합부를 완성해 위치를 굳히지 마십시오.
  • 전원·접지 핀이 탁해 보이고 솔더가 젖지 않습니다. 큰 핀과 구리 면적은 열을 빼앗습니다. 더 큰 팁과 플럭스를 사용하고 접촉 시간을 적절히 늘리십시오. 온도 설정을 높이기 전에 가능하면 기판을 예열합니다.
  • 삽입 실장 핀은 납땜했지만 도금 홀 내부가 충분히 채워지지 않았습니다. 핀과 도금 홀 내벽이 젖을 만큼 열과 솔더를 충분히 공급하십시오. 접근 가능한 양면을 검사하고, 커넥터에 기계적 하중이 걸리기 전에 부족한 충진을 보완합니다.
  • 가까운 핀 사이에 솔더 브리지가 생깁니다. 플럭스를 추가한 뒤 인두 팁이나 솔더 흡수선으로 과도한 솔더를 제거하십시오. 솔더 양을 작게 유지하고, 미세 피치 부품은 확대하여 검사합니다.
  • 기판 간 커넥터가 결합되지 않습니다. 평탄도나 간격을 확인하십시오. 임시 고정한 모서리를 다시 가열하고 상대 기판을 시험 결합한 뒤, 모든 접합부를 마무리하기 전에 위치를 수정합니다.
  • 커넥터 하우징이 녹거나 변형됩니다. 가열 시간을 줄이고, 열전달 부족을 보완하려고 인두 온도를 지나치게 높이지 마십시오. 적절한 팁으로 한 번에 핀 하나씩 작업하고 하우징을 식힙니다.
  • 케이블이 당겨지면 커넥터가 떨어집니다. 기계적 고정 접합부를 재작업하십시오. 모든 고정 탭을 납땜하고 삽입 실장 접합부가 충분히 형성되었는지 확인합니다. 제품 설계에 필요하면 케이블의 당김을 분산하는 고정 구조를 추가하십시오.

자세한 문제 해결 방법은 JLCPCB의 솔더 브리지 예방과 냉땜 가이드를 참고하십시오.

Remove JST connector solder bridge with wick

인공지능 생성 이미지

JST 커넥터 납땜에 관해 자주 묻는 질문

JST 커넥터에는 어떤 인두 팁이 가장 적합한가요?

주변 플라스틱에 닿지 않으면서 열을 효율적으로 전달할 수 있는 크기의 팁을 사용하십시오. 삽입 실장형 전원 핀에는 바늘형보다 중간 크기 끌형 팁이 접합부에 더 많은 열을 전달하는 경우가 많습니다. 가는 표면 실장 핀에는 작은 팁이 적합합니다. 패드와 핀 크기에 맞춰 팁을 선택하십시오.

JST 커넥터 납땜 시 인두 온도는 얼마가 적절한가요?

적정 온도는 JST 커넥터, 솔더 합금, 기판, 인두에 따라 달라집니다. 사용하는 솔더에 맞는 일반적인 온도 설정에서 시작하고, 팁 크기와 청결, 플럭스를 먼저 확인하십시오. 큰 핀이 여전히 젖지 않으면 온도를 올리기 전에 가열 시간을 적당히 늘리거나 예열합니다. 부품, 기판, 납땜 공정의 허용 한계를 넘지 마십시오.

JST 커넥터를 반대로 납땜한 뒤 수정할 수 있나요?

잘못된 방향으로 납땜한 커넥터는 재작업할 수 있지만, 처음부터 방향을 확인하는 편이 훨씬 쉽습니다. 납땜 전에 1번 핀, 결합 방향, 기판 실크스크린, 데이터시트의 풋프린트를 확인하십시오. 제거해야 한다면 흡수선이나 흡입기로 솔더를 최대한 제거하고 억지로 당기지 마십시오. 무리한 힘은 도금 홀이나 패드를 들뜨게 할 수 있습니다.

JST 커넥터의 고정 탭도 납땜해야 하나요?

네, 납땜용 고정 탭이 있는 부품은 일반적으로 탭도 납땜해야 합니다. 고정 탭은 커넥터 결합과 케이블에 가해지는 힘을 기판으로 전달합니다. 탭을 납땜하지 않아도 도통 검사에는 통과할 수 있지만 실제 사용에서는 빠르게 고장 날 수 있습니다.

열풍으로 표면 실장형 JST 커넥터를 제거할 수 있나요?

많은 표면 실장형 JST 헤더를 열풍으로 제거할 수 있지만, 모든 접합부가 풀리기 전에 플라스틱 본체가 연해질 수 있어 주의해야 합니다. 플럭스를 추가하고 접합부를 고르게 가열한 뒤, 신호 패드와 고정 탭의 솔더가 모두 녹았을 때만 들어 올리십시오. 필요하면 주변의 열에 민감한 부품을 가리고, 재사용할 때는 커넥터의 허용 온도를 따르십시오.

JST 전원 핀에 신호 핀보다 더 많은 열이 필요한 이유는 무엇인가요?

전원·접지 핀은 방열판처럼 작용하는 넓은 구리 면적에 연결되는 경우가 많습니다. 솔더가 제대로 젖으려면 인두로 핀, 패드, 도금 홀, 연결된 구리를 가열해야 합니다. 적절히 큰 팁과 충분한 플럭스로 해결하면 온도만 크게 높이는 것보다 안전한 경우가 많습니다.

표면 실장형 JST 헤더는 손으로 납땜할까요, 리플로를 사용할까요?

수작업 납땜은 시제품과 수리에 편리하며, 반복 생산은 대개 리플로가 더 균일합니다. 기판에 표면 실장 부품이 많고 솔더 페이스트를 인쇄해야 한다면 리플로가 특히 유리합니다. 커넥터는 예정된 리플로 프로파일에 적합해야 하므로 공정을 선택하기 전에 정확한 JST 데이터시트를 확인하십시오.

JST 커넥터 접합부의 기계적 신뢰성을 높이려면 어떻게 해야 하나요?

올바르게 정렬하고 충분한 접합부를 형성한 뒤, 모든 고정 탭이나 삽입 실장 고정부가 완전히 납땜되었는지 확인하십시오. 제품에 당김이나 진동이 가해진다면 케이블 고정으로 힘을 분산합니다. 하우징, 고정부, 기판, 케이블이 힘을 나누어 받도록 설계해야 합니다.

JST 커넥터를 안정적으로 납땜하는 방법

JST 계열과 실장 방식을 확인하고, 커넥터를 밀착시켜 핀 하나를 임시 고정한 뒤 반듯한지 확인하십시오. 이어서 나머지 전기적·기계적 접합부를 완성합니다. 표면 실장형과 기판 간 커넥터는 납땜 품질만큼 정렬과 평탄도가 중요합니다.

커넥터 납땜에서는 전기적 연결과 기계적 고정을 함께 확보해야 합니다. 충분한 접합부, 납땜한 고정 탭, 도금 홀의 적절한 솔더 충진, 당김을 분산하는 구조가 있어야 수백 번의 삽입과 케이블 움직임에도 기능을 유지할 수 있습니다. 생산용 기판에서는 리플로가 여러 핀을 손으로 납땜하는 것보다 빠르고 재현성이 높을 수 있으며, 해당 커넥터가 지원한다면 핀 인 페이스트 공정도 사용할 수 있습니다.

새 기판에서는 정확한 풋프린트와 데이터시트를 먼저 검토하고, 기계적 결합을 확인한 뒤 커넥터 유형과 생산 수량에 맞춰 수작업 납땜이나 리플로를 선택하십시오. 이 순서로 진행하면 JST 커넥터 납땜의 실수를 줄일 수 있습니다.

지속적인 성장