핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
1 분
- 핀 헤더가 기울어지는 이유
- 핀 헤더 납땜의 핵심: 한 핀부터 고정하기
- 핀 헤더의 종류
- 핀 헤더 납땜에 필요한 도구
- 스루홀 핀 헤더를 바르게 납땜하는 8단계
- 직각형 핀 헤더 납땜 방법
- SMD 핀 헤더 납땜 방법
- 핀 헤더 납 제거와 분리 방법
- 핀 헤더 납땜 불량과 해결 방법
- 핀 헤더 납땜 관련 자주 묻는 질문
핵심 요약
브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다.
한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다.
가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다.
절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다.
SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다.
핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다.
핀 헤더가 기울어지는 이유
핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르는 방법, 필요할 때 핀 헤더를 제거하는 방법을 설명합니다.
인두, 플럭스, 예비 납땜의 기본 사항은 PCB 납땜 기초 가이드를 참고하세요. 여기서는 핀 헤더 작업에 초점을 맞춥니다.
핀 헤더 납땜의 핵심: 한 핀부터 고정하기
핀 헤더를 기판에 끼우고 브레드보드나 지그로 수직을 유지합니다. 한쪽 끝의 핀 하나만 먼저 납땜한 다음 정렬 상태를 확인합니다. 기울어졌다면 그 접합부만 다시 가열해 조정합니다. 바르게 맞춘 후 나머지 핀을 납땜하고 처음 가고정한 접합부도 마무리합니다.
핀 헤더의 종류
수형 핀 헤더는 핀이 노출되어 있고, 암형 헤더인 핀 소켓은 상대 핀을 받아들이는 구조입니다. 대표적인 피치는 2.54 mm(0.1인치), 2.0 mm, 1.27 mm이며 기판의 실장 밀도가 높아질수록 작은 피치를 사용합니다. 직선형과 직각형, 단열과 다열, 필요한 길이로 자르는 브레이크어웨이 타입이 있습니다. 기판 장착 방식으로는 도금 홀에 핀을 삽입하는 스루홀과 표면 패드에 실장하는 SMD로 나뉩니다.
종류에 따라 작업 방법도 달라집니다. 피치가 작을수록 인접 핀 사이에 브리징이 생기기 쉬워 적절한 크기의 인두 팁과 솔더량 관리가 중요합니다. 직각형은 본체와 핀의 방향 때문에 직선형과 다른 지지 방법이 필요합니다. SMD 헤더는 스루홀 작업을 그대로 적용할 수 없으므로 별도의 절차로 설명합니다.
핀 헤더 납땜에 필요한 도구
기본 납땜 도구 외에도 헤더 정렬에 필요한 준비물을 확인합니다.
- 온도 조절이 가능하고 핀과 패드에 함께 접촉할 수 있는 치즐형 또는 베벨형 팁을 장착한 인두
- 로진 코어 솔더와 추가 플럭스: SMD 헤더나 젖음이 좋지 않은 패드에 소량 사용합니다.
- 브레이크어웨이 헤더를 자르는 플러시 커터
- 헤더를 바르게 고정할 브레드보드 또는 3D 프린팅 지그
- 핀셋이나 보조 집게: SMD 헤더를 잡을 때 유용합니다.
- 플럭스 잔류물 세척용 이소프로필알코올(IPA): 플럭스와 부품 재질의 세척 호환성을 확인합니다.
스루홀 핀 헤더를 바르게 납땜하는 8단계
- 필요한 핀 수에 맞춰 플러시 커터로 핀 사이의 플라스틱에 홈을 내고 분리하거나 잘라 냅니다. 절단 조각이 튈 수 있으므로 보안경을 착용합니다.
- 부품 면에서 헤더를 끼우고 납땜할 리드가 기판 반대편으로 나오도록 합니다.
- 핀을 브레드보드에 끼우거나 지그로 잡아 헤더가 기판에 수직이 되도록 고정합니다.
- 한쪽 끝 핀의 패드와 핀을 함께 가열하고 솔더를 소량 공급한 뒤 인두를 뗍니다. 이 단계에서는 핀 하나만 가고정합니다.
- 헤더가 기울어졌다면 가고정한 접합부를 다시 녹여 바르게 맞춥니다. 식는 동안 정렬 상태를 유지합니다.
- 정렬을 다시 확인하고 반대쪽 끝 핀을 납땜합니다. 이후 나머지 핀도 패드와 리드에 솔더가 적절히 젖도록 접합합니다.
- 처음 가고정한 핀은 정렬 과정에서 접합부가 불완전해졌을 수 있으므로 다시 가열해 마무리합니다.
- 브리징이 없는지, 필렛과 홀 충진이 적절한지, 헤더 본체가 기판에 바르게 앉았는지 검사합니다. 유연 솔더는 매끄러운 광택을 보이는 경우가 많지만 무연 솔더는 정상 접합부도 무광일 수 있으므로 광택만으로 판정하지 않습니다.
한 핀만 먼저 납땜하는 이유
접합부가 하나뿐이면 그 부분만 다시 녹여 헤더를 조정할 수 있습니다. 두 번째 핀까지 납땜하면 각도가 고정되므로 기울기를 수정하려면 여러 접합부의 솔더를 제거해야 할 수 있습니다. 한 핀 가고정, 정렬 확인, 나머지 납땜의 순서를 지키는 것이 핵심입니다.
브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르기
필요한 핀 수를 센 다음 마지막 핀과 그다음 핀 사이의 플라스틱에 플러시 커터로 홈을 냅니다. 짧은 스트립은 홈을 낸 뒤 손으로 분리할 수 있으며, 긴 스트립이나 더 깔끔한 단면이 필요하면 끝까지 잘라 냅니다. 일부 헤더는 절단 위치의 핀 하나를 사용할 수 없게 되므로 여분의 핀을 고려합니다.
직각형 핀 헤더 납땜 방법
직각형 헤더는 본체와 핀의 방향 때문에 정렬과 지지가 까다로울 수 있습니다. 기판을 세우거나 지그를 사용해 핀에 접근할 수 있도록 하고 헤더 본체를 지지합니다. 한 핀만 먼저 가고정한 다음 수평으로 뻗은 핀 열이 기판 가장자리와 평행한지 확인합니다. 직선형과 마찬가지로 전체를 납땜하기 전에 가고정한 접합부를 다시 녹여 각도를 조정합니다.
SMD 핀 헤더 납땜 방법
SMD 핀 헤더는 홀 없이 표면 패드에 실장합니다. 수작업으로 납땜할 때는 플럭스를 바르고 패드 하나에 솔더를 미리 올립니다. 헤더를 놓고 해당 패드에 가고정한 뒤 정렬을 확인하고 나머지 패드를 납땜합니다. 미세 피치 헤더는 패키지와 작업 조건에 따라 소량의 솔더를 핀 열을 따라 이동시키는 드래그 솔더링을 사용할 수 있습니다.
SMD 헤더와 다른 SMT 부품을 함께 조립할 때는 페이스트 인쇄와 리플로우도 유용합니다. 솔더 페이스트 스텐실로 패드에 필요한 양을 도포한 뒤 리플로우로 접합부를 함께 형성합니다. 스루홀 헤더도 부품의 리플로우 내열성과 홀 충진 조건이 맞으면 Pin-in-Paste로 SMT 부품과 함께 납땜할 수 있습니다. 자세한 내용은 SMD 부품 납땜 가이드와 리플로우 솔더링 가이드를 참고하세요. 스텐실 제작 옵션은 아래 서비스에서 확인할 수 있습니다.
핀 헤더 납 제거와 분리 방법
여러 핀이 연결된 헤더를 통째로 분리하려면 모든 접합부가 충분히 녹거나 각 홀에서 솔더가 제거되어야 합니다. 대표적인 방법은 세 가지입니다. 새 솔더를 추가해 핀 열을 연결하고 함께 가열하는 방법, 흡입기나 솔더 위크로 핀마다 솔더를 제거하는 방법, 열풍 재작업으로 접합부를 가열하는 방법입니다. 부품과 기판의 열용량, 주변 부품, 장비에 맞는 방법을 선택하고 솔더가 굳은 상태에서 당기지 않습니다.
손상된 헤더를 교체하는 작업이라면 플라스틱 본체를 먼저 잘라 핀을 하나씩 제거하는 편이 쉬울 수 있습니다. 핀들이 서로 연결되지 않으므로 기판에 가해지는 힘을 줄일 수 있습니다. 새 헤더를 넣기 전에 위크나 흡입기로 각 홀을 비웁니다. 막힌 패드와 브리징 제거는 솔더 브리징 가이드를 참고하세요.
핀 헤더 납땜 불량과 해결 방법
| 문제 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 헤더가 기울어짐 | 정렬 전에 여러 핀을 납땜함 | 한 핀만 가고정된 상태라면 해당 접합부를 다시 가열해 조정합니다. 여러 핀이 고정됐다면 필요한 접합부의 솔더를 먼저 제거합니다. |
| 핀 사이의 솔더 브리지 | 솔더 과다, 미세 피치에서의 도포량 조절 부족 | 플럭스를 바르고 위크로 과잉 솔더를 제거합니다. 접근 가능한 팁 크기와 적절한 공급량을 사용합니다. |
| 플라스틱 용융 또는 부풀음 | 과도한 인두 온도나 접촉 시간 | 한 위치를 오래 가열하지 않습니다. 가열 시간을 줄이고 인접 핀 작업 사이에 충분히 식힙니다. |
| 냉땜 또는 불충분한 젖음 | 접지 면으로 열이 빠져나가는 등 접합부에 전달되는 열이 부족함 | 플럭스를 사용하고 핀과 패드를 함께 적절히 가열합니다. 설계 단계에서는 서멀 릴리프를 검토합니다. 무광 표면만으로 냉땜이라고 판단하지 않습니다. |
| 패드 들뜸 | 납 제거 중 과도한 열이나 힘을 가함 | 기판을 지렛대처럼 밀거나 헤더를 잡아당기지 않습니다. 솔더를 충분히 제거하거나 적절한 열풍 방법을 사용합니다. |
스루홀 접합부의 필렛과 홀 충진 등 합격 판정 기준은 IPC-A-610을, 납땜 공정의 일반 요구 사항은 IPC J-STD-001을 참고합니다. 실제 판정에는 제품에 적용되는 등급과 규격 판본을 사용해야 합니다.
핀 헤더 납땜 관련 자주 묻는 질문
인두 온도는 어느 정도가 적절한가요?
유연 솔더의 경우 315~370 °C(약 600~700 °F)를 시작 범위로 검토할 수 있으며 무연 합금은 더 높은 설정이 필요할 수 있습니다. 실제 조건은 합금, 팁, 기판의 열용량에 따라 다릅니다. 낮은 쪽에서 시작하되 솔더가 신속히 젖지 않으면 접촉과 열 전달 상태를 먼저 확인합니다. 과도한 가열은 플라스틱 하우징을 손상시킬 수 있습니다.
확인했는데도 헤더가 계속 기울어지는 이유는 무엇인가요?
첫 핀의 정렬을 확인하기 전에 두세 개의 핀을 납땜해 기울어진 상태가 고정되었을 수 있습니다. 완전히 납땜된 헤더를 억지로 구부리지 마세요. 한 핀만 가고정된 상태가 되도록 필요한 솔더를 제거한 뒤 다시 정렬합니다.
핀이 잘 들어가지 않는 작은 홀에 납땜해도 되나요?
억지로 밀어 넣으면 홀 도금이나 패드가 손상될 수 있습니다. 약한 힘으로 들어가지 않으면 멈추고 데이터시트의 권장 풋프린트와 완성 홀 치수를 확인합니다. 홀은 핀의 최대 단면 치수와 제조 공차, 삽입 여유를 고려해야 하며 단순히 핀 지름과 같은 크기로 정해서는 안 됩니다.
암형 헤더는 수형 헤더와 납땜 방법이 다른가요?
한 핀 가고정 방법은 같습니다. 다만 암형은 플라스틱 본체와 접점이 패드 가까이에 있어 과열에 더 주의해야 합니다. 부품의 허용 조건 안에서 가열 시간을 짧게 관리합니다.
제거한 핀 헤더를 다시 사용해도 되나요?
수형 헤더는 핀과 하우징이 온전하면 재사용을 검토할 수 있습니다. 암형은 내부 접점과 플라스틱 구조도 자세히 확인해야 합니다. 용융이나 변형, 핀 휨, 접점 손상, 도금 손상이 있으면 교체합니다. 제거 과정에서 큰 손상을 받은 헤더는 재사용하지 않습니다.
리플로우 중 SMD 헤더 한쪽이 들뜨는 이유는 무엇인가요?
한쪽 접합부가 먼저 가열되거나 먼저 젖으면 불균형한 힘으로 헤더가 기울거나 들뜰 수 있습니다. 페이스트량과 패드의 열 전달 차이를 확인합니다. 스텐실을 이용한 균일한 인쇄는 편차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이런 현상은 패드 자체가 서는 것이 아니라 부품이 들뜨는 문제로 구분해야 합니다.
마무리: 정렬과 가열 시간을 함께 관리하세요
핀 헤더 납땜의 핵심은 한 핀만 먼저 가고정해 정렬을 맞추고, 짧고 적절한 가열로 하우징을 보호하는 것입니다. 스루홀 헤더는 이 방법을 기본으로 작업합니다. SMD 헤더는 수작업 또는 페이스트·리플로우를 사용할 수 있으며 PIP 스루홀 헤더는 페이스트량과 스텐실 설계를 함께 검토해야 합니다.
한 핀 가고정과 안정적인 열 전달을 익히면 헤더를 바르게 실장하기 쉬워집니다. 관련 작업은 기판에 전선을 납땜하는 방법과 안정적인 접합부를 위한 12가지 납땜 팁에서 확인할 수 있습니다.
</body></html>지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......