오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
1 분
- 오디오 잭 납땜의 기본 방법
- 3.5 mm 오디오 잭의 TS·TRS·TRRS 핀 배치
- 납땜 전에 오디오 잭 데이터시트를 확인하십시오
- 준비할 공구와 재료
- 오디오 잭을 기판에 납땜하는 순서
- 오디오 잭 납땜 시 솔더 브리지를 예방하는 방법
- 표면 실장형 오디오 잭의 솔더 페이스트와 리플로
- 오디오 잭에 기판용 스텐실이 필요한가요?
- 오디오 잭 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법
- 오디오 잭 납땜에 관해 자주 묻는 질문
- 오디오 잭을 안정적으로 납땜하는 방법
핵심 요약
정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오.
열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다.
고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다.
오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한쪽 채널의 무음, 간헐적인 접촉 불량을 일으킬 수 있습니다. 반복적인 플러그 삽입은 커넥터와 납땜 접합부에 기계적 응력을 가합니다.
외형이 비슷한 오디오 잭도 기판 핀 배치, 스위치 접점, 풋프린트는 다를 수 있습니다. 납땜 전에 정확한 커넥터 부품 번호를 식별하고 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트를 확인하십시오.
이 가이드에서는 오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법과 표면 실장형·패널 장착형 커넥터의 작업 요령을 설명합니다. TS·TRS·TRRS 핀 배치, 기판 단자 식별, 삽입 실장 납땜, 솔더 브리지 예방, 기계적 고정, 문제 해결을 다룹니다. 납땜 전에는 항상 정확한 부품 번호, 데이터시트, 풋프린트를 확인하십시오.
오디오 잭 납땜의 기본 방법
정확한 커넥터 데이터시트와 기판 풋프린트부터 확인하십시오. 잭을 반듯하게 삽입하고 핀 하나를 임시 고정한 뒤, 가는 팁과 플럭스로 솔더 양을 조절하며 접점마다 납땜합니다. 지정된 기계적 탭을 납땜하고 브리지를 검사한 후, 기판을 세척하고 오디오 연결을 확인하십시오.
3.5 mm 오디오 잭의 TS·TRS·TRRS 핀 배치
3.5 mm 오디오 플러그와 잭에는 팁(T), 링(R), 슬리브(S)라는 접점 구간이 있습니다. TS, TRS, TRRS는 접점 구간의 수를 나타내며, 실제 기판 단자 번호는 잭 모델에 따라 다릅니다.
| 유형 | 접점 수 | 일반적인 오디오 용도 | 일반적인 신호 배정 |
|---|---|---|---|
| TS | 2 | 모노 오디오 | 팁은 신호, 슬리브는 접지 |
| TRS | 3 | 스테레오 또는 밸런스 오디오 | 팁은 왼쪽, 링은 오른쪽, 슬리브는 접지 |
| TRRS | 4 | 헤드셋 오디오 | 왼쪽·오른쪽·접지·마이크이며 배선 규격에 따라 배정이 달라집니다 |
이는 일반적인 오디오 신호 배정입니다. 기판 핀 번호는 커넥터별 데이터시트에서 확인하고 납땜 전에 대조하십시오.
TRRS에는 링이 하나 더 있어 접점 구간이 네 개입니다. 흔히 왼쪽, 오른쪽, 접지, 마이크를 연결합니다. 다만 CTIA와 OMTP는 마이크와 접지의 배정이 다릅니다. 그래서 헤드셋의 좌우 소리는 정상적으로 들려도 마이크는 작동하지 않을 수 있습니다.
TRRS 잭을 납땜할 때는 마이크와 접지를 연결하기 전에 배선 규격과 정확한 핀 배치를 확인하십시오. 일부 잭에는 평상시 닫힘 스위치 접점도 있어 플러그 삽입 시 회로를 차단하거나 경로를 바꿀 수 있습니다. 스위치 구조는 커넥터마다 다르므로 팁·링·슬리브의 순서로 추정하지 말고 해당 부품의 핀 배치를 확인해야 합니다.
납땜 전에 오디오 잭 데이터시트를 확인하십시오
제조사 도면으로 모든 기판 핀을 확인하고 풋프린트와 대조하십시오. 세임스카이(구 CUI Devices)의 SJ1-351X 삽입 실장형 3.5 mm 오디오 잭 데이터시트가 좋은 예입니다. SJ1-3513, SJ1-3514, SJ1-3515의 슬리브·팁·링 핀은 같지만, 4번과 5번 핀은 모델에 따라 팁과 링의 스위치 접점이거나 아무 기능이 없을 수 있습니다.
교체 부품을 고르기 전, 커넥터 선정 전반은 주요 기판 커넥터 가이드를 참고하십시오.

TS·TRS·TRRS의 접점 구간 비교
준비할 공구와 재료
- 가는 팁이 있는 온도 조절 인두
- 전자기기 조립에 적합한 가는 솔더
- 전자기기 납땜용 플럭스
- 정밀 핀셋
- 확대경이나 검사 현미경
- 브리지 제거용 솔더 흡수선
- 이소프로필알코올과 적절한 세척 도구
- 도통 모드가 있는 멀티미터
- 커넥터 데이터시트와 기판 풋프린트 도면
접점이 가까운 오디오 잭에는 가는 팁과 좋은 플럭스가 특히 중요합니다. 가는 팁은 인접 접점에 솔더가 넘치지 않도록 한 접합부를 가열하는 데 도움이 됩니다. 플럭스는 젖음을 개선해 작은 솔더 양으로 접합부를 형성할 수 있게 합니다. 구체적인 사용법은 삽입 실장 납땜용 플럭스 사용 가이드를 참고하십시오.
오디오 잭을 기판에 납땜하는 순서
핀 배치와 풋프린트를 확인합니다
정확한 커넥터 부품 번호와 제조사 데이터시트를 확인하십시오. 팁, 링, 슬리브, 스위치 접점, 기계적 장착 단자를 식별하고 기판 풋프린트와 대조합니다.
오디오 잭을 삽입하고 정렬합니다
커넥터를 기판에 밀착시켜 반듯하게 삽입하십시오. 기계적 탭이나 장착 돌기가 지정된 홀에 제대로 들어갔는지 확인합니다.
핀 하나를 임시 고정합니다
핀 하나를 가볍게 납땜한 뒤 위에서 확인하십시오. 잭은 기판에 평평하고 반듯하게 놓여야 합니다. 기울었다면 임시 접합부를 다시 가열해 위치를 조정하고, 굳은 뒤 다음 작업을 진행합니다.
오디오 잭 접점을 납땜합니다
플럭스를 소량 바르십시오. 가는 팁으로 한 번에 접점 하나씩 가열하고, 제대로 젖은 접합부를 만들 만큼만 솔더를 공급합니다. 큰 솔더 방울을 다음 접점으로 옮기지 않도록 하십시오.
기계적 장착 탭을 납땜합니다
플러그 삽입력은 커넥터에 기계적 하중을 가하며, 장착 탭은 그 힘의 상당 부분을 기판으로 전달합니다. 지정된 장착 연결부를 납땜해 튼튼하고 충분한 접합부를 형성하십시오. 전문 조립 공정의 도금 홀 충진과 접합부 형성은 IPC J-STD-001 등 적용되는 공정 요구 사항을 따라야 합니다. 기본적인 수작업 납땜에서도 기판과 커넥터를 손상시키지 않으면서 잘 젖고 기계적으로 안정적인 접합부를 형성하십시오.
납땜 접합부를 검사합니다
확대하여 인접 접점 사이를 검사하십시오. 두 핀을 잇는 가는 솔더 실, 브리지, 기타 연결이 있는지 확인합니다. 브리지가 있으면 솔더 흡수선으로 과도한 솔더를 제거한 뒤 다시 검사하십시오.
좋은 접합부는 단자와 기판 패드에 솔더가 충분히 젖고 기계적으로 단단하며, 균열이나 브리지, 과도한 솔더 축적이 없어야 합니다. 오디오 잭 접점은 촘촘할 수 있으므로 납땜 후 확대하여 간격을 확인하십시오.
세척하고 시험합니다
사용한 플럭스에 적합한 방식으로 이소프로필알코올과 보풀이 없는 면봉이나 브러시를 이용해 잔류물을 제거하십시오. 실제 사용할 플러그로 시험하고, 해당하는 경우 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크 기능을 확인합니다.

납땜 전 기판에 밀착시켜 장착한 잭

삽입 실장형 오디오 잭을 기판에 납땜하기
오디오 잭 납땜 시 솔더 브리지를 예방하는 방법
작은 오디오 잭 접점에서는 솔더 브리지가 흔히 발생합니다. 인접 핀의 간격이 좁아 솔더가 조금만 많아도 전기적으로 연결될 수 있습니다. 이로 인해 단락, 한쪽 채널의 무음, 원인을 찾기 어려운 오디오 문제가 생깁니다.
플럭스, 가는 팁, 최소한의 솔더로 브리지를 예방하십시오. 큰 솔더 방울을 여러 접점에 끌기보다 핀마다 따로 작업합니다. 다음 단계로 가기 전에 확대하여 핀 사이를 확인하십시오.
브리지가 생기면 열과 솔더를 계속 더하지 마십시오. 깨끗한 솔더 흡수선을 과도한 솔더 위에 놓고 잠깐 가열해 흡수시킨 뒤 핀을 다시 검사합니다. 발생 원인과 제거 방법은 기판 납땜의 솔더 브리지 예방 가이드를 참고하십시오.

솔더 흡수선으로 제거한 브리지
표면 실장형 오디오 잭의 솔더 페이스트와 리플로
표면 실장형 오디오 잭은 보통 솔더 페이스트 인쇄, 부품 배치, 리플로 순서로 조립합니다. 스텐실을 사용하면 표면 실장 패드에 페이스트를 일정하게 도포할 수 있습니다.
수작업 재작업이나 시제품 제작에서는 커넥터 제조사가 허용할 경우 가는 팁으로 각 표면 실장 단자를 납땜할 수 있습니다. 리플로를 사용하기 전에는 데이터시트의 권장 조립 공정과 온도 한계를 확인하십시오. 패널 장착형은 기판 핀 대신 러그 단자를 사용하는 경우가 많습니다. 러그와 전선에 미리 솔더를 입힌 뒤 짧게 가열해 연결하고, 적절한 곳에 열수축 튜브를 사용합니다. 케이블 움직임이 접합부로 직접 전달되지 않도록 당김을 분산하는 고정 구조를 마련하십시오.
패널 장착형은 잭의 배선도에 따라 연결하십시오. 기판의 팁·링·슬리브 핀 번호를 그대로 적용하지 마십시오.
일반적인 전선 준비와 연결 방법은 전선을 기판에 올바르게 납땜하는 방법을 참고하십시오.

러그에 열수축 튜브를 적용한 패널 장착형 잭
오디오 잭에 기판용 스텐실이 필요한가요?
삽입 실장형 오디오 잭의 수작업 납땜에는 보통 스텐실이 필요하지 않습니다. 같은 기판에 솔더 페이스트 인쇄가 필요한 표면 실장 부품이 있다면 스텐실을 활용할 수 있습니다.
이러한 혼합 실장에서는 스텐실로 표면 실장 패드에 페이스트를 일정하게 인쇄하고 부품을 배치해 리플로합니다. 삽입 실장형 오디오 잭이 리플로에 적합하지 않다면 별도로 납땜합니다.
일부 삽입 실장 부품은 구조와 공정 한계가 허용하면 핀 인 페이스트로 조립할 수도 있습니다. 커넥터를 리플로하기 전에 정확한 잭의 데이터시트를 확인하십시오. 공정은 스텐실을 이용한 핀 인 페이스트 삽입 실장 리플로 가이드를 참고하십시오.
오디오 잭 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법
문제 가까운 핀 사이에 솔더 브리지가 생깁니다.해결 방법 좁은 간격에 과도한 솔더가 더해지면 단락이 생깁니다. 플럭스, 가는 팁, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 브리지는 솔더 흡수선으로 제거한 뒤 확대하여 검사합니다.
문제 소리가 없거나 한쪽 채널만 들립니다.해결 방법 팁, 링, 슬리브와 TRRS 추가 접점을 정확한 데이터시트와 다시 대조하십시오. 인접 접점 사이의 브리지도 확인합니다.
문제 소리가 지직거리거나 간헐적으로 끊깁니다.해결 방법 신호 접합부의 냉땜이나 균열을 확인하십시오. 플럭스를 소량 바르고 다시 가열하거나 재작업한 뒤, 접합부가 굳는 동안 커넥터와 기판을 움직이지 않습니다.
문제 잭이 헐거워지거나 기판에서 떨어집니다.해결 방법 기계적 탭을 빠뜨렸거나 납땜이 부족할 수 있습니다. 지정된 모든 장착 탭을 납땜하고 설계에 따라 리드, 패드, 도금 홀에 솔더가 충분히 젖었는지 확인하십시오.
문제 TRRS 잭의 마이크나 접지가 비정상적으로 작동합니다.해결 방법 CTIA와 OMTP가 맞지 않으면 마이크와 접지 기능이 서로 바뀔 수 있습니다. 납땜 전에 규격과 핀 배치를 확인하십시오.
지직거림이나 간헐적 끊김의 원인 진단과 재작업은 냉땜 가이드에서 자세히 설명합니다.
오디오 잭 납땜에 관해 자주 묻는 질문
잭을 교체할 때 일반적인 TS·TRS·TRRS 핀 배치를 사용해도 되나요?
정확한 교체 부품의 데이터시트와 기판 풋프린트를 사용하십시오. 플러그 크기와 접점 수가 같아 보여도 핀 번호와 스위치 접점은 다를 수 있습니다. 특히 TRRS는 CTIA와 OMTP의 마이크·접지 배정이 달라 주의해야 합니다. 기존 부품을 제거하기 전에 기판 사진을 찍고 각 패드를 식별해 교체품의 핀을 확실히 대응시키십시오.
3.5 mm 오디오 잭은 어떤 온도로 납땜해야 하나요?
솔더와 플럭스 제조사가 권장하는 공정 온도를 사용하십시오. 필요한 설정은 솔더 합금, 팁 형상, 열용량, 기판에 따라 달라집니다. 온도 조절 인두로 커넥터를 오래 가열하지 않으면서 접합부를 빠르게 데워야 합니다. 오래 가열해야 한다면 온도를 올리기 전에 팁의 접촉과 플럭스 도포를 개선하십시오.
TRRS 잭이 CTIA와 OMTP 중 어느 배선을 쓰는지 어떻게 확인하나요?
외부 치수만으로 배선 규격을 판단하기는 어렵습니다. 정확한 커넥터의 데이터시트를 확인하거나 멀티미터와 알려진 배선 기준으로 접점 배정을 검증하십시오. CTIA와 OMTP가 맞지 않으면 오디오 채널은 작동해도 마이크나 접지가 비정상적으로 동작할 수 있습니다.
삽입 실장형 오디오 잭을 손납땜 대신 리플로해도 안전한가요?
해당 잭 데이터시트에서 리플로나 핀 인 페이스트를 허용할 때만 가능합니다. 많은 삽입 실장 잭은 리플로 온도에 오래 노출되도록 설계되지 않은 플라스틱 하우징이나 소재를 사용하므로 변형·손상될 수 있습니다. 장착된 잭에 열풍 노즐을 오래 대어도 같은 위험이 있습니다. 데이터시트에 허용 여부가 없다면 잭은 손으로 납땜하고 기판의 나머지 부품을 리플로하십시오.
오디오 잭 접합부가 잘 납땜되었는지 어떻게 확인하나요?
좋은 접합부는 깨끗하고 충분히 젖어 있으며 기계적으로 단단하고, 인접 핀과 연결된 부분이 없어야 합니다. 브리지는 매우 가늘 수 있으므로 확대 검사가 도움이 됩니다. 신호 핀과 함께 기계적 탭과 커넥터 정렬도 확인하십시오. 세척 후 양쪽 스테레오 채널을 시험하고 플러그를 부드럽게 움직이며 소리가 간헐적으로 끊기는지 확인합니다.
솔더를 더하면 헐거운 3.5 mm 잭을 수리할 수 있나요?
장착 탭의 납땜 부족으로 헐거워졌다면 신호 핀에만 솔더를 더해도 기계적 하중 문제는 해결되지 않습니다. 먼저 패드 들뜸과 배선 손상을 점검하십시오. 기판이 온전하면 지정된 기계적 접합부를 복원하고 패널 장착 배선에는 적절한 케이블 고정을 추가합니다. 기판이 손상되었다면 단순한 재납땜 이상의 수리가 필요할 수 있습니다.
오디오 잭을 안정적으로 납땜하는 방법
납땜 전에 정확한 핀 배치와 풋프린트를 확인하십시오. 잭을 밀착시켜 반듯하게 놓고 가는 팁과 플럭스를 사용하며, 솔더 양을 조절해 브리지를 예방합니다. 지정된 모든 기계적 탭을 납땜해 반복적인 플러그 삽입으로 신호 접합부에 불필요한 응력이 가해지지 않도록 하십시오.
리플로 정격이 없는 삽입 실장형 오디오 잭은 수작업 납땜으로 조립할 수 있습니다. 같은 기판의 표면 실장 부품에는 스텐실을 사용해 리플로 전 솔더 페이스트를 일정하게 인쇄할 수 있습니다.
맞춤형 디지털-아날로그 변환기, 헤드폰 앰프, 신시사이저 등 오디오 잭이 포함된 기판을 제작한다면 JLCPCB의 기판 제조, 조립, 맞춤형 스텐실 서비스를 활용할 수 있습니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......