직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
1 분
- 직류 배럴 잭 납땜의 기본 방법
- 직류 배럴 잭의 구조와 극성
- 준비할 공구와 재료
- 기판 장착형 직류 배럴 잭 납땜 순서
- 패널 장착형 배럴 잭의 전선 납땜
- 고전류 접합부의 열, 가열 시간, 강도
- 부품이 실장된 기판에서 스텐실을 활용하는 방법
- 직류 전원 잭 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법
- 직류 전원 잭 납땜에 관해 자주 묻는 질문
- 직류 전원 잭을 처음부터 올바르게 납땜하는 방법
핵심 요약
인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다.
큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다.
기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다.
직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기, 당기기에 따른 힘도 받습니다.
따라서 직류 전원 잭 납땜은 일반적인 신호 핀보다 세심하게 작업해야 합니다. 약한 접합부나 냉땜은 전원 끊김, 발열, 접촉부의 미세한 아크를 일으킵니다. 심하면 잭이 기판에서 떨어지면서 구리 패드까지 뜯어낼 수 있습니다.
이 가이드에서는 잭의 구조와 극성, 기판 장착형 잭의 납땜 순서, 패널 장착형 잭의 배선 방법을 설명합니다. 자주 발생하는 고장과 해결 방법도 다룹니다.
직류 배럴 잭 납땜의 기본 방법
잭의 극성과 풋프린트를 확인하고 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓으십시오. 큰 전원 단자는 각 접합부가 충분히 채워질 때까지 납땜합니다. 신호 핀보다 큰 팁과 더 많은 열, 긴 가열 시간이 필요합니다. 마지막으로 모든 기계적 고정 탭을 납땜해 강도를 확보하십시오.
직류 배럴 잭의 구조와 극성
대부분의 기판 장착형 배럴 잭에는 단자가 세 개 있습니다. 각 단자는 역할이 다르며 핀 번호는 반드시 데이터시트를 기준으로 확인해야 합니다.
- 중심 핀 — 안쪽 접점 잭 입구 안의 금속 핀입니다. 플러그의 내부 접점과 맞물리며 대부분의 기기에서 양극 전원을 연결합니다.
- 슬리브 — 바깥쪽 접점 플러그의 바깥 원통에 눌려 접촉하는 스프링 접점입니다. 보통 접지 또는 음극 귀환 경로로 사용됩니다.
- 스위치 접점 평상시 슬리브에 연결된 세 번째 단자입니다. 플러그를 삽입하면 접점이 열리므로, 외부 전원이 들어올 때 내부 배터리를 차단하는 회로를 구성할 수 있습니다.

그림 1. 일반적인 기판 장착형 배럴 잭의 단자 세 개와 스위치 접점의 동작
예를 들어 세임스카이 PJ-002A 데이터시트는 이 직각형 잭의 정격을 직류 24 V, 2.5 A로 명시하며 중심 핀 지름은 2.0 mm입니다. 수명은 5,000회, 단자 강도는 500 g으로 제시합니다. 모델마다 다르므로 정확한 부품의 데이터시트를 확인하십시오.
일반적으로 사용하는 중심 양극 방식
대부분의 최신 기기는 중심 양극 방식을 사용합니다. 중심 핀은 +, 바깥 원통은 –에 연결합니다. 기타 이펙트 페달과 일부 구형 장비는 중심 음극 방식을 사용합니다. 잭 자체의 극성은 연결하는 회로에 의해 결정됩니다.
어댑터 라벨의 극성 기호와 기기 입력부의 표시를 확인하십시오. 납땜 전에 두 표시를 잭의 핀 배치와 대조합니다. 특히 역극성 보호가 없는 기판에서는 극성을 반대로 연결하면 레귤레이터나 마이크로컨트롤러가 즉시 손상될 수 있습니다.

그림 2. 어댑터의 극성 기호입니다. 중앙 점이 연결된 기호로 중심 핀의 극성을 확인합니다.
기판 장착형과 패널 장착형 잭 비교
기판 장착형 잭은 기판에 직접 납땜하며 단자가 기계적 고정 역할도 합니다. 패널 장착형 직류 전원 잭은 함체 벽에 너트로 고정하고 러그 단자에 전선을 납땜합니다.
배럴 크기도 다양합니다. 흔한 예는 5.5 × 2.1 mm와 5.5 × 2.5 mm입니다. 첫 숫자는 외경, 두 번째는 중심 핀 크기를 뜻합니다. 부품을 선정하는 중이라면 주요 기판 커넥터 가이드에서 자세한 선택 방법을 확인하십시오.
장착 방식은 함체 설계에도 영향을 주므로 초기에 정하십시오. 기판 커넥터의 종류와 활용 가이드는 배럴 잭과 다른 전원 커넥터를 비교합니다.
준비할 공구와 재료
전원 잭 단자를 납땜하기 전에 열을 충분히 전달할 수 있는 공구를 준비하십시오.
- 온도 조절 인두 팁이 큰 단자에 닿았을 때 온도를 빠르게 회복할 수 있는 출력 여유가 필요합니다. 출력이 높은 제품이 도움이 됩니다.
- 큰 끌형 또는 사선형 팁 평평한 면이 패드와 판형 단자에 함께 접촉합니다. 가는 원뿔형 팁보다 훨씬 많은 열을 전달할 수 있습니다.
- 두 가지 굵기의 솔더 보수용 가는 솔더와, 큰 접합부를 효율적으로 채울 0.8~1.0 mm 정도의 일반 솔더를 준비하십시오.
- 플럭스 플럭스 펜이나 무세척 페이스트 플럭스는 솔더가 도금 슬롯 안으로 흐르는 데 도움이 됩니다. 삽입 실장 납땜용 플럭스 사용법에서 도포량을 확인하십시오.
- 정밀 절단 니퍼 기판 밑으로 지나치게 돌출된 단자를 자르는 데 사용합니다.
- 보조 집게 또는 기판 바이스 기판을 고정해 양손으로 작업할 수 있도록 합니다.
- 이소프로필알코올과 브러시 검사 후 플럭스 잔류물을 제거합니다.
- 멀티미터 납땜 전후에 극성과 도통을 확인합니다.
고전류 잭에서는 굵은 솔더와 팁의 확실한 접촉이 중요합니다. 팁과 접합부 사이에 충분한 열전달 경로를 확보하면 작업이 수월해집니다.
기판 장착형 직류 배럴 잭 납땜 순서
다음 절차는 슬롯형 도금 홀에 판형 단자가 들어가는 일반적인 세 단자 직각형 잭을 기준으로 합니다. 한 단계씩 진행하고 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가십시오.
극성과 방향을 확인합니다
잭의 핀 배치를 풋프린트 및 회로도와 대조하십시오. 중심 핀 패드가 설계에서 의도한 네트에 연결되는지 확인합니다.
잭을 밀착시켜 반듯하게 삽입합니다
본체가 평평하게 놓이고 모든 단자가 각 홀에 들어갈 때까지 누르십시오. 앞면은 기판 가장자리나 함체의 개구부와 맞아야 합니다.
단자 하나를 임시 고정합니다
단자 하나를 가볍게 납땜한 뒤 옆에서 잭이 기울지 않았는지 확인하십시오. 기울었다면 접합부를 다시 가열하고 본체를 평평하게 누른 뒤 식힙니다.
전원 단자를 납땜합니다
인두 팁이 패드와 단자에 동시에 닿도록 놓으십시오. 솔더는 접합부에 공급하고 홀 안으로 흐를 때까지 가열합니다. 신호 핀보다 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
기계적 고정 탭을 납땜합니다
일부 잭에는 단자 옆에 금속 장착 탭이 있습니다. 플러그 삽입력을 받으므로 완전히 납땜하십시오. 플라스틱 위치 고정 돌기에는 납땜하지 않습니다.
탁한 접합부를 재작업합니다
거칠거나 덜 채워진 접합부에 플럭스를 추가하십시오. 솔더가 매끄럽게 흐르고 밝아질 때까지 다시 가열합니다.
돌출된 리드를 자릅니다
함체에 걸리거나 닿아 단락될 수 있을 만큼 돌출된 단자를 잘라내십시오.
모든 접합부를 검사합니다
오목하고 빛나는 필릿, 각 홀 양쪽에서 보이는 솔더, 브리지 유무를 확인하십시오.
이소프로필알코올로 세척합니다
플럭스 잔류물을 제거해 접합부를 잘 볼 수 있도록 하고 기판을 깨끗하게 유지하십시오.

그림 3. 단자 하나를 임시 고정한 뒤, 나머지를 납땜하기 전에 본체가 평평한지 확인합니다.
검사 기준으로 IPC-A-610은 일반적으로 등급 2와 등급 3 조립체에서 도금 홀 높이의 최소 75%에 솔더가 채워질 것을 요구합니다. 열을 많이 흡수하는 평면에 연결된 홀에는 제한적인 예외가 있습니다. 취미용 제작물에 반드시 적용되는 기준은 아니지만 참고 기준으로 활용할 수 있습니다.
패널 장착형 배럴 잭의 전선 납땜
패널 장착형 잭은 함체에 고정하고 러그에서 기판이나 전원으로 두세 가닥의 전선을 연결합니다. 납땜 작업은 기판 대신 전선과 러그에서 진행합니다.
열수축 튜브를 먼저 끼웁니다
납땜 전에 각 전선에 짧은 튜브를 끼우고 열에서 충분히 떨어뜨려 두십시오.
러그의 역할을 식별합니다
멀티미터의 도통 모드로 중심 핀, 슬리브, 스위치 러그를 찾으십시오. 배치는 모델마다 다릅니다.
러그와 전선을 미리 코팅합니다
각 러그와 피복을 벗긴 전선 끝에 각각 솔더를 입히십시오. 이후 짧게 가열해 서로 연결합니다.
극성을 맞춥니다
중심 양극 방식에서는 중심 핀 러그에 양극 전선을 연결합니다. 보통 빨간색 전선입니다.
튜브를 수축시키고 고정합니다
튜브를 각 접합부 위로 옮겨 수축시키고 잭 가까이에 케이블을 고정하십시오.
당김을 분산하는 구조는 접합부 자체만큼 중요합니다. 접착식 받침의 케이블 타이, 그로밋, 클램프로 케이블 움직임이 러그를 굽히지 않도록 하십시오. 피복 제거와 솔더 코팅 방법은 전선을 기판에 올바르게 납땜하는 방법을 참고하십시오.

그림 4. 각 러그를 열수축 튜브로 절연하고 케이블 타이로 당김을 분산한 패널 장착 배선
고전류 접합부의 열, 가열 시간, 강도
전원 잭 핀은 충분히 가열하기 어렵다는 점을 예상해야 합니다. 잭의 황동·구리 합금 단자는 열용량이 크고, 연결된 구리 면적으로도 열이 빠져나갑니다. 저항 리드의 솔더를 즉시 녹이는 팁이라도 잭 단자는 제대로 데우지 못할 수 있습니다.
접합부가 충분한 온도에 도달하지 않으면 솔더가 홀 안으로 흐르지 않고 표면에만 머뭅니다. 탁하고 거칠며 충진이 부족한 접합부가 생깁니다. 겉보기에는 괜찮아도 플러그를 수백 번 꽂고 빼면 균열이 생길 수 있습니다.
IPC J-STD-001은 리드와 도금 홀 내벽 모두의 젖음을 공정 요구 사항으로 다룹니다. 패드 표면에만 솔더가 젖은 전원 접합부는 이 취지에 부합하지 않습니다.

그림 5. 도금 홀이 충분히 채워지고 오목한 필릿이 형성된 접합부와, 냉땜 및 충진 부족 접합부 비교
충분한 열을 전달하는 요령
신호 핀보다 큰 팁을 쓰고 열이나 가열 시간을 늘리십시오. 적정 설정은 팁 크기, 합금, 구리 면적에 따라 달라집니다. 몇 초 안에 솔더가 패드와 단자에 젖으면 열전달이 잘 이루어지고 있다는 신호입니다.
접합 불량이 생긴 뒤가 아니라 작업 전에 플럭스를 추가하십시오. 플럭스는 산화막을 제거하고 팁에서 단자로 열이 전달되도록 돕습니다. 그래도 솔더가 흐르지 않으면 계속 오래 가열하기보다 더 큰 팁을 쓰거나 온도를 조금 높입니다.
하우징의 내열 한계를 지키십시오
PJ-002A의 하우징 소재는 PBT이며, 데이터시트는 웨이브 납땜을 최대 265 °C(509 °F)에서 약 5초로 규정합니다. 명시된 한계를 지키고 단자 사이를 작업할 때 잭을 식히십시오.
탁한 접합부가 계속 생긴다면 냉땜 가이드에서 원인 진단과 보수 방법을 확인하십시오.
기판 측면에서는 고전류 기판 설계 가이드에서 전원 네트의 배선 폭과 구리 면적 산정 방법을 설명합니다.
부품이 실장된 기판에서 스텐실을 활용하는 방법
배럴 잭은 보통 손으로 납땜합니다. 높고 무거우며 기판의 다른 부품을 리플로한 뒤에 추가하는 경우가 많습니다. PJ-002A를 포함한 일부 잭 데이터시트에는 웨이브 납땜 프로파일만 있고 리플로 프로파일은 없습니다.
스텐실은 나머지 부품에 도움이 됩니다. 표면 실장 부품이 있는 기판은 스텐실로 솔더 페이스트를 인쇄하고 한 번에 리플로할 수 있습니다. 이후에는 잭과 무거운 삽입 실장 부품을 인두로 납땜하면 됩니다.
일부 삽입 실장 부품은 핀을 삽입하기 전에 도금 홀에 페이스트를 인쇄하는 핀 인 페이스트 공정으로 리플로할 수 있습니다. 잭의 데이터시트가 리플로 온도를 허용할 때만 적용하십시오. 핀 인 페이스트 삽입 실장 리플로 가이드에서 공정과 개구부 크기 산정 방법을 설명합니다.

그림 6. 혼합 실장 기판은 스텐실로 표면 실장 부품을 리플로한 뒤 잭을 손으로 납땜합니다.
직류 전원 잭 납땜에서 흔한 문제와 해결 방법
- 전원 단자의 접합부가 탁하고 덜 채워졌습니다. → 해결 방법 잭의 큰 열용량 때문에 열이 빠져나갑니다. 더 큰 팁, 적절히 높인 온도, 충분한 가열 시간, 플럭스를 사용해 접합부가 채워지고 빛나도록 하십시오.
- 플러그를 꽂으면 잭이 흔들리거나 떨어집니다. → 해결 방법 고정 탭을 빠뜨렸거나 납땜이 부족합니다. 모든 금속 탭을 완전히 납땜하고 각 홀이 솔더로 채워졌는지 확인하십시오. 패널 장착형은 케이블에 당김을 분산하는 고정 구조를 추가합니다.
- 기기의 전원이 켜지지 않거나 기기가 손상됩니다. → 해결 방법 극성이 반대입니다. 납땜 전에 기기 표시와 잭 핀 배치로 중심 양극·음극을 확인하십시오. 부품이 고장 났다면 레귤레이터와 입력 보호 회로부터 점검합니다.
- 스위치 접점 근처에 브리지가 생깁니다. → 해결 방법 스위치와 슬리브 단자가 가까워 과도한 솔더가 사이를 연결한 것입니다. 플럭스를 추가하고 솔더 흡수선으로 남는 솔더를 제거한 뒤 솔더 양을 작게 유지하십시오.
- 플라스틱 본체가 녹거나 헐거워졌습니다. → 해결 방법 과도한 열이나 긴 가열 시간이 하우징에 영향을 준 것입니다. 효율적으로 작업하고 단자 사이에 잭을 식히며, 인두를 핀에 계속 대어 두지 마십시오.
직류 전원 잭 납땜에 관해 자주 묻는 질문
멀티미터로 직류 전원 잭의 극성을 어떻게 확인하나요?
멀티미터를 직류 전압 모드로 설정해 어댑터 플러그를 직접 측정하십시오. 빨간 프로브를 플러그 중심 구멍 안에, 검은 프로브를 바깥 원통에 댑니다. 양의 값이면 중심 양극, 음의 값이면 중심 음극입니다. 이어서 도통 모드로 기판의 어느 패드가 잭 중심 핀에 연결되는지 확인하십시오. 납땜 전의 이 확인으로 대부분의 극성 오류를 예방할 수 있습니다.
직류 배럴 잭에는 얼마나 많은 전류를 흘릴 수 있나요?
모델에 따라 다르므로 데이터시트의 전류 정격을 확인하십시오. 소형 잭은 흔히 1~2.5 A이며, 고전류용은 5 A 이상을 지원하기도 합니다. 정격을 넘으면 접점이 가열되고 마모가 빨라집니다. 여유를 두고 플러그와 케이블의 정격도 잭과 맞는지 확인하십시오.
패드를 손상시키지 않고 고장 난 직류 전원 잭을 제거하려면 어떻게 해야 하나요?
각 접합부에 새 솔더와 플럭스를 먼저 추가하십시오. 산화된 기존 접합부보다 열을 잘 전달할 수 있습니다. 이후 단자 하나씩 흡입기나 흡수선으로 솔더를 제거합니다. 단자가 빠지지 않으면 다시 가열하며 잭을 부드럽게 움직이되 강하게 젖혀 빼지 마십시오. 동박이 두꺼운 기판은 아래에서 예열하면 패드를 보호하는 데 도움이 됩니다.
플러그를 흔들어야만 전원이 켜지는 이유는 무엇인가요?
대개 접합부에 균열이 생겼거나 접점이 마모된 경우입니다. 각 단자에 플럭스를 바르고 다시 녹인 뒤 리드 주변의 가느다란 고리 모양 균열을 확인하십시오. 접합부가 튼튼하다면 스프링 접점이 피로해졌거나 플러그와 잭이 맞지 않을 수 있습니다. 5.5 × 2.5 mm 플러그를 2.1 mm 핀에 꽂으면 헐거워 쉽게 접촉이 끊깁니다.
직류 전원 잭에 무연 솔더를 사용해야 하나요?
유연과 무연 모두 사용할 수 있지만 무연은 더 많은 열이 필요하므로 열용량이 큰 잭에서 중요합니다. SAC305는 약 217~220 °C(423~428 °F)에서 녹으며, Sn63/Pb37은 183 °C(361 °F)에서 녹습니다. 유연 솔더는 큰 단자에서 더 쉽게 흐르지만, 유럽연합에서 판매되는 상용 제품 대부분은 유해물질 제한 지침에 따라 무연이어야 합니다. 재작업 중 합금을 바꾸려면 기존 솔더를 제거하십시오.
기판 장착형 직류 전원 잭에 전선을 직접 납땜해도 되나요?
가능하지만 기계적으로 약한 수리가 될 수 있습니다. 기판 장착 단자는 짧고 뻣뻣해 전선이 솔더 접합부 바로 옆에서 굽혀지므로 피로 손상이 빠르게 진행됩니다. 전선 연결이 필요하다면 적절한 러그가 있는 패널 장착형 잭을 선택하십시오. 임시 수리라면 각 접합부를 열수축 튜브로 절연하고 케이블을 고정해 단자에 당기는 힘이 가해지지 않도록 합니다.
직류 전원 잭을 처음부터 올바르게 납땜하는 방법
올바른 납땜에는 네 가지 습관이 중요합니다. 기판에 놓기 전에 극성을 확인하고, 잭을 밀착시켜 반듯하게 장착하십시오. 큰 접합부가 모두 채워지도록 열을 충분히 전달하고, 모든 금속 고정 탭을 납땜해 강도를 확보합니다.
잭은 손으로 납땜하고, 기판의 표면 실장 부품은 스텐실로 페이스트를 인쇄한 뒤 한 번에 리플로하십시오.
필자는 전원이 들어가는 기판을 제작할 때 잭을 마지막에 납땜하고 가장 꼼꼼히 확인합니다. 다음 제작을 준비하셨다면 JLCPCB에서 기판과 맞춤 스텐실을 함께 주문한 뒤, 잭을 손으로 마무리하는 방법을 권합니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......