QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
1 분
- QFN 부품 납땜 방법 요약
- QFN 납땜이 어려운 이유
- QFN 납땜에 필요한 도구
- QFN 스텐실 설계 핵심
- 솔더 페이스트·스텐실·리플로우를 이용한 QFN 납땜
- 열풍기 없이 QFN 수작업 납땜하기
- QFN 보이드와 주요 납땜 불량 방지
- QFN 납땜 FAQ
핵심 요약
- 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다.
- 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다.
- 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다.
- 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다.
- 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다.
- QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다.
QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다.
이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN 납땜 방법, 제한적인 수작업 납땜 방법 및 숨겨진 접합부의 대표 불량을 예방하는 방법을 설명합니다. 패키지 분류와 랜드 패턴 기준은 QFN 패키지 가이드를 참고하십시오.
QFN 부품 납땜 방법 요약
써멀 패드에 창문형 패턴을 적용한 스텐실로 솔더 페이스트를 인쇄하고 핀셋으로 QFN을 정확하게 배치한 뒤 핫플레이트, 열풍기 또는 리플로우 오븐으로 가열합니다. 측면 캐스텔레이션이나 웨터블 플랭크가 있는 QFN은 플럭스와 끌형 인두 팁을 사용해 주변 패드를 수작업 납땜할 수도 있습니다.

숨겨진 써멀 패드와 0.4 mm 피치 패드에 페이스트를 수작업으로 일정하게 도포하기는 어렵습니다. 원문은 레이저 커팅·전해 연마 스텐실이 한 번의 인쇄로 반복 가능한 양을 형성하며 가격은 $3부터, 제작 시간은 12시간부터라고 설명합니다. 가격과 제작 시간은 주문 전에 최신 조건을 확인해야 합니다.
QFN 납땜이 어려운 이유
QFN이 PCB에 놓이면 접합부를 보거나 직접 접근하기 어렵습니다. 리플로우 중 표면 장력은 부품이 패드 중심에 맞춰지도록 돕지만, 페이스트가 과도하면 인접 패드로 흘러 브리지를 만들 수 있습니다. 패키지 아래의 큰 노출 써멀 패드에 솔더가 너무 많으면 QFN이 들려 주변 패드가 제대로 접촉하지 못할 수 있습니다.
노출 써멀 패드 문제
써멀 패드 아래에 페이스트를 너무 많이 인쇄하면 QFN이 뜨거나 한쪽으로 기울 수 있습니다. 패드 전체를 하나의 면으로 인쇄하면 갇힌 플럭스 가스가 빠져나갈 경로가 부족해 X선 검사에서 보이드로 나타날 수 있으며 열적·전기적 접촉 면적이 줄어듭니다. 창문형 패턴은 솔더 양과 가스 배출 경로를 함께 관리합니다.
미세 피치 주변 패드
0.5 mm, 특히 0.4 mm 피치에서는 인접 패드 간격이 매우 좁습니다. 페이스트가 번지거나 개구부가 너무 크거나 스텐실 벽에 페이스트가 달라붙어 이형되지 않으면 핀 브리지가 생길 수 있습니다. 미세 피치 QFN에서는 리플로우 온도뿐 아니라 페이스트 양과 이형 품질이 중요합니다. 풋프린트 계산은 QFN 패키지 가이드에서 자세히 확인할 수 있습니다.
QFN 납땜에 필요한 도구
- 무세척 점착성 플럭스: 부품 아래의 플럭스를 조립 후 세척하기 어렵습니다.
- 가는 솔더 또는 Type 3~4 솔더 페이스트: 작은 개구부에서 더 균일하게 인쇄할 수 있습니다.
- ESD 안전 핀셋 또는 진공 픽업 도구
- 작업에 맞는 열풍기, 핫플레이트 또는 리플로우 오븐
- 0.4~0.5 mm 피치의 1번 핀 방향과 브리지 확인을 위한 확대경 또는 USB 현미경
- 미세 피치와 중앙 패드에 일정한 페이스트를 인쇄하기 위한 솔더 페이스트 스텐실
QFN 한 개에도 스텐실이 필요한 이유
부품 한 개만 조립하더라도 숨겨진 써멀 패드와 0.4 mm 주변 패드에 손으로 같은 양의 페이스트를 도포하기는 어렵습니다. 스텐실은 전체 풋프린트에 설계된 양을 한 번에 인쇄해 패드별 페이스트 편차를 줄입니다. 소량 시제품에서도 도포 균일성이 중요하다면 정밀 스텐실을 사용할 수 있습니다.
QFN 스텐실 설계 핵심
써멀 패드의 창문형 패턴
QFN 중앙 써멀 패드를 하나의 큰 개구부로 인쇄하지 말고 여러 구역의 창문형 패턴으로 분할합니다. 원문은 Microchip AN18.15 QFN/DQFN 설계 지침과 일치하는 범위로 패드 면적의 약 50~70%를 페이스트로 덮을 것을 제시합니다. 작은 개구부는 리플로우 중 플럭스 가스가 빠져나갈 공간을 제공하고 솔더 양을 줄여 QFN 들뜸을 방지하면서 열 접촉을 유지합니다.
패드 아래에 써멀 비아가 있다면 페이스트가 비아로 흘러내리지 않도록 스텐실 개구부를 비아 주변에 배치합니다. 구체적인 면적비와 축소율은 SMT 스텐실 설계 팁과 솔더 페이스트 스텐실 선택 가이드를 참고하십시오.

미세 피치의 페이스트 이형과 코팅
0.4 mm와 0.5 mm 피치 QFN에서는 개구부에서 페이스트가 깨끗하게 빠져나와야 합니다. 화학 에칭 또는 마감이 불량한 스텐실의 거친 개구부 벽은 페이스트를 붙잡아 부족하거나 불균일한 도포를 만들 수 있습니다.
전해 연마는 레이저 커팅 후 남은 미세 버를 매끄럽게 하고, 나노 코팅은 마찰을 낮춰 페이스트가 한 번에 이형되고 스텐실 밑면을 더 깨끗하게 유지하도록 돕습니다. 원문은 JLCPCB 스텐실의 레이저 커팅 정밀도를 ±0.003 mm로 설명하며 전해 연마와 나노 코팅 옵션을 소개합니다. 실제 능력과 비용은 주문 시 확인해야 합니다. 개구부 종횡비와 면적비는 IPC-7525 및 적용 공정 기준에 따라 검토합니다. 상세 설계 항목은 SMT 스텐실 설계 팁을 참고하십시오.

솔더 페이스트·스텐실·리플로우를 이용한 QFN 납땜
- 인쇄: PCB를 평평하게 고정하고 가능하면 피듀셜을 이용해 스텐실과 패드를 맞춥니다. 스퀴지를 약 45°로 움직여 페이스트를 인쇄한 뒤 스텐실을 수직으로 들어 올립니다. 주변 패드는 서로 분리된 벽돌 모양으로, 써멀 패드는 창문형 패턴으로 인쇄되었는지 확인합니다.
- 배치: 핀셋 또는 진공 픽으로 QFN의 1번 핀을 풋프린트 표시와 맞춥니다. 페이스트 점착력으로 부품을 고정하며 강하게 누르면 패드 아래의 페이스트가 밀려나므로 피합니다.
- 리플로우: 핫플레이트, 열풍기 또는 리플로우 오븐으로 소크-리플로우-냉각 프로파일을 적용합니다. 원문은 Sn63Pb37의 피크 온도를 약 210~225°C, 무연 SAC305를 약 235~250°C로 제시합니다. 급격한 냉각은 써멀 패드가 큰 QFN이 실장된 기판의 휨을 일으킬 수 있으므로 완만하게 냉각합니다.
- 자기 정렬: 솔더가 녹으면 표면 장력으로 부품이 패드 중앙에 가까워질 수 있습니다. 약간의 이동은 정상일 수 있지만 처음부터 크게 틀어진 부품은 완전히 교정되지 않을 수 있습니다.
열풍기·핫플레이트·리플로우 오븐 선택
단면 시제품은 핫플레이트, IC 한 개의 재작업은 열풍기, 여러 부품 또는 양면 생산은 리플로우 오븐이 일반적으로 적합합니다.
리플로우 후 검사
QFN 접합부는 패키지 아래에 있어 육안 검사만으로 품질을 확인할 수 없습니다. 연속성 검사와 전용 테스트 포인트로 오픈 및 단락을 찾고, 생산에서는 X선 검사로 써멀 패드 아래의 보이드를 확인할 수 있습니다. 웨터블 플랭크가 있는 QFN은 패키지 가장자리의 필렛을 확대해 검사할 수 있습니다.


정밀하게 가공되고 이형성이 좋은 SMT 스텐실을 사용하면 창문형 써멀 패드와 0.4 mm 주변 패드를 반복 가능한 상태로 인쇄할 수 있습니다.
열풍기 없이 QFN 수작업 납땜하기
인두만 사용하는 방식은 측면 캐스텔레이션 또는 웨터블 플랭크가 있거나 피치가 비교적 큰 QFN의 주변 핀에 적용할 수 있습니다. 미세 피치나 큰 중앙 써멀 패드는 숨겨진 접합부를 충분히 가열하고 검사하기 어려워 신뢰성이 낮습니다.
- 방법: 패드에 플럭스를 충분히 바르고 얇게 예비 납땜한 뒤 모서리 한 곳을 고정합니다. 남은 주변 핀은 드래그 또는 포인트 납땜하고 브리지는 플럭스와 솔더 위크로 제거합니다.
- 써멀 패드 대안: 써멀 패드가 기판 뒷면에서 접근 가능한 비아로 연결되어 있다면 비아를 통해 인두로 납땜할 수 있습니다. 그렇지 않으면 스텐실과 리플로우가 더 안정적입니다.
- 적용 범위: 수작업은 일회성 수리와 핀 수가 적은 시제품에는 사용할 수 있지만 미세 피치나 양산에는 적합하지 않습니다.
QFN 보이드와 주요 납땜 불량 방지
- 써멀 패드 보이드: 하나의 넓은 페이스트 영역 아래에 플럭스 가스가 갇혀 발생합니다. 창문형 개구부와 충분한 소크 시간을 적용합니다.
- 주변 핀 브리지: 페이스트 과다, 번짐 또는 큰 개구부가 원인일 수 있습니다. 패드보다 개구부를 줄이고 전해 연마·나노 코팅으로 벽면을 매끄럽게 하며 스퀴지 이동을 일정하게 유지합니다. 다른 불량 유형은 솔더 페이스트 인쇄 불량 가이드를 참고하십시오.
- 들뜸 또는 툼스톤: 중앙 패드의 과도한 솔더가 리플로우 중 부품을 들어 올립니다. 써멀 패드 커버리지를 약 50~70%로 줄입니다.
- 솔더 부족 및 오픈: 페이스트가 열린 써멀 비아로 흘러 발생할 수 있습니다. 비아 텐팅 또는 플러깅을 적용하고 인쇄 후 도포량을 확인합니다.
대부분의 불량은 페이스트 인쇄 단계와 관련됩니다. 허용 가능한 보이드 한계는 표준과 제품 등급에 따라 달라지므로 적용되는 IPC-7093, IPC-A-610 및 고객 요구 사항을 확인해야 합니다.
QFN 납땜 FAQ
Q: 인두로 QFN을 납땜할 수 있나요?
웨터블 플랭크나 측면 캐스텔레이션이 있고 피치가 비교적 큰 QFN의 주변 핀은 가능합니다. 중앙 써멀 패드와 미세 피치는 접근하기 어려우므로 뒷면 써멀 비아를 활용하거나 스텐실과 리플로우를 사용합니다.
Q: QFN 납땜에 스텐실이 필요한가요?
미세 피치와 중앙 써멀 패드에는 강력히 권장됩니다. 스텐실은 모든 패드에 설계된 페이스트 양을 한 번에 반복해서 형성해 들뜸, 브리지와 보이드를 줄입니다.
Q: QFN 써멀 패드에 솔더 페이스트를 얼마나 인쇄해야 하나요?
원문은 하나의 넓은 도포가 아니라 분할된 창문형 패턴으로 패드 면적의 약 50~70%를 덮도록 권장합니다.
Q: 리플로우 중 QFN이 뜨는 이유는 무엇인가요?
중앙 써멀 패드 아래의 페이스트가 너무 많으면 녹은 솔더의 표면 장력으로 부품이 들려 주변 패드가 제대로 접촉하지 못할 수 있습니다. 창문형 개구부와 인쇄량 검사가 필요합니다.
Q: QFN을 제거하지 않고 재작업할 수 있나요?
주변의 단일 브리지나 들린 접합부는 플럭스와 열풍으로 수정할 수 있습니다. 숨겨진 접합부나 써멀 패드 문제가 크면 부품을 제거하고 다시 페이스트를 인쇄하는 편이 안전합니다.
Q: 0.5 mm 피치 QFN에 적합한 스텐실 두께는 얼마인가요?
원문은 일반적인 범위로 약 0.10~0.12 mm를 제시합니다. 실제 두께는 개구부 설계, 부품 형상과 PCB 레이아웃을 함께 검토해 결정해야 합니다. 관련 균형은 SMT 스텐실 설계 가이드를 참고하십시오.

결론: 안정적인 QFN 납땜
QFN 납땜은 인두 작업보다 페이스트 양과 열 프로파일 관리가 핵심입니다. 써멀 패드를 올바르게 창문형으로 분할하고 주변 개구부에서 페이스트가 깨끗하게 이형되도록 설계하면 제어된 리플로우 공정으로 반복 가능한 접합 품질을 확보할 수 있습니다.
미세 피치 기판에는 전해 연마 또는 나노 코팅을 적용한 정밀 스텐실이 불량 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 설계 밀도나 생산 수량이 증가하면 전문 PCB 조립 서비스를 이용하는 것이 일관된 생산 품질을 확보하는 방법이 될 수 있습니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......