PCB 에칭 공정 가이드: 구리 패턴 형성, 습식 에칭과 DFM 체크
1 분
- PCB 에칭은 제조 흐름에서 어디에 있나요?
- 습식 에칭: 산성·알칼리성 공정
- 레이저·플라즈마는 일반 습식 공정을 대체하나요?
- 설계자가 확인할 DFM 항목
- 화학 안전과 폐액 처리
PCB 에칭은 보호막으로 남겨 둔 회로 패턴 바깥의 구리를 제거하는 제조 공정입니다. 설계한 배선이 실제 기판에 구현되는 핵심 단계이지만, 단순히 ‘구리를 녹인다’는 설명만으로는 선폭 공차, 언더컷, 폐액 관리까지 이해하기 어렵습니다. 이 글에서는 상용 PCB 제조를 기준으로 공정 흐름과 설계자가 확인할 항목을 정리합니다.
PCB 에칭은 제조 흐름에서 어디에 있나요?
완성된 PCB에서 에칭이 마지막 공정인 것은 아닙니다. 일반적으로 회로 데이터를 검토한 뒤 구리 표면에 패턴을 형성하고, 노출된 구리를 에칭합니다. 내층과 외층은 적층·드릴·도금·패턴 형성 순서가 다르며, 에칭 후에도 솔더 마스크, 표면 처리, 실크스크린, 검사 등이 이어집니다. 실제 순서는 제조 방식과 보드 구조에 따라 달라집니다.
- 설계 데이터 검토: Gerber 또는 동등한 제조 데이터를 확인하고 선폭·간격·구리 두께를 공정 한계와 대조합니다.
- 패턴 형성: 포토레지스트 또는 도금 레지스트로 남길 구리 영역을 보호합니다.
- 에칭: 노출된 구리를 제어된 화학 공정으로 제거합니다.
- 세정·검사: 잔류 화학물질과 패턴 결함을 확인합니다.
- 후속 제조: 층간 적층, 홀 가공·도금, 마스크와 표면 처리를 진행합니다.
습식 에칭: 산성·알칼리성 공정
상용 PCB의 구리 패턴에는 습식 에칭이 널리 사용됩니다. 산성 계열에는 염화제이철(FeCl3)이나 염화구리(II)(CuCl2) 계열이 있고, 알칼리성 계열에는 암모니아성 구리 에칭제 등이 있습니다. 어느 방식이 내층·외층에 쓰이는지는 레지스트와 도금 구조, 장비, 재생·폐액 시스템에 따라 결정됩니다. 특정 약품이 항상 더 빠르거나 정밀하다고 단정할 수 없습니다.
에칭액은 아래 방향뿐 아니라 레지스트 가장자리 밑으로도 반응할 수 있습니다. 이를 언더컷이라고 하며, 설계 선폭보다 실제 구리 선폭이 좁아질 수 있습니다. 두꺼운 구리, 매우 가는 배선, 빽빽한 간격에서는 제조사의 선폭·간격 보정과 DFM 검토가 특히 중요합니다. 에칭 팩터 설명도 이 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
레이저·플라즈마는 일반 습식 공정을 대체하나요?
레이저 가공과 플라즈마 공정은 특정 미세가공·표면 처리·특수 공정에서 쓰일 수 있지만, 일반적인 양산 PCB의 구리 회로 형성을 모두 대체하는 표준 공정은 아닙니다. 플라즈마는 PCB 제조에서 디스미어, 표면 활성화, 세정 등 다른 목적으로도 활용됩니다. 따라서 ‘건식 에칭은 화학물질도 폐기물도 없다’거나 ‘레이저가 언제나 더 저렴하다’는 식으로 비교하지 말고 실제 적용 공정과 비용을 확인해야 합니다.
설계자가 확인할 DFM 항목
| 항목 | 왜 중요한가요? | 검토 방법 |
|---|---|---|
| 최소 선폭·간격 | 에칭 후 단선·브리지 위험 | 선택한 구리 두께의 제조 규칙과 비교 |
| 구리 두께 | 에칭 시간과 언더컷에 영향 | 외층 완성 구리 두께와 도금 조건 확인 |
| 넓은 구리 면 | 에칭 균일도와 공정 보정에 영향 | 제조사 DFM 피드백 확인 |
| 패드·비아 주변 여유 | 정합 공차와 연결 신뢰성에 영향 | 애뉼러 링·넥다운·티어드롭 검토 |
| 최종 검사 | 오픈·쇼트 발견 | AOI 및 전기검사 요구 확인 |
화학 안전과 폐액 처리
에칭제와 세척수에는 구리 및 기타 공정 성분이 포함될 수 있습니다. 작업장에서는 물질안전보건자료(SDS), 환기, 보호구와 설비 관리가 필요합니다. 사용한 에칭액에 베이킹소다를 섞었다고 해서 배수구에 버릴 수 있는 폐기물이 되는 것은 아닙니다. 폐액의 분류·보관·재활용·처리는 해당 지역 법규와 허가된 처리 절차에 따라야 합니다. 미국 EPA의 PCB 제조 폐에칭제 자료도 참고할 수 있습니다.
에칭 품질을 고려한 PCB 설계를 마쳤다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 구리 두께와 제작 규격을 확인해 보세요. 실제 적용 가능 선폭·간격은 주문 옵션별 제조 기준을 우선합니다.
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......