FR4는 당신의 디자인에 가장 적합한 보드 재료인가요?
1 분
- FR4 기판 소재란?
- FR4 기판의 특성은 무엇인가요?
- PCB에서 FR-4는 어떻게 사용되나요?
- FR4가 기판에 최적의 소재가 아닌 경우는?
- 올바른 FR4 소재 선택을 위한 팁
전자 제품 및 인쇄 회로 기판 제조 분야에서 설계에 적합한 기판 소재를 선택하는 것은 성공과 실패의 차이를 만들 수 있습니다. FR4 기판은 뛰어난 기계적 강도, 전기 절연성, 열 및 화학 물질에 대한 저항성으로 업계에서 널리 사용됩니다. 이 글에서는 FR4 기판의 특성과 장점, 인쇄 회로 기판에서의 사용, 그리고 일부 한계와 올바른 FR4 소재 선택을 위한 팁을 살펴보겠습니다.
FR4 기판 소재란?
FR4 기판은 "Flame Retardant 4(난연성 4등급)"의 약자로, FR4 기판이 화염 전파에 저항하고 특정 화재 안전 기준을 충족하도록 제작되었음을 나타냅니다. FR4 난연 장치는 전자 제품이나 전기 시스템과 같이 화재 안전이 우려되는 곳에서 사용되며, 난연성은 화재 사고 위험이 있는 곳에서 추가적인 안전 장치 역할을 합니다. 이 유형의 기판은 전기 부품 제조에 사용되며 인쇄 회로 기판 제조에 널리 사용됩니다. 이 기판은 에폭시 수지와 함께 기계적 강도를 제공하는 유리 섬유를 주요 구성 요소로 하며, 두 소재의 조합이 절연 매트릭스 역할을 합니다. FR4 기판은 기판 위의 전기 부품에 대해 우수한 전기 절연, 기계적 강도 및 보호를 제공합니다. 열과 화학 물질에 대한 저항성이 있어 다양한 애플리케이션에 적합합니다. FR4 기판은 내구성과 기계적 강도로 잘 알려져 있으며, 기판에 치수 안정성과 화학 물질 및 습기에 대한 저항성을 제공합니다. 고성능과 비용 효율성으로 널리 사용됩니다. 우수한 전기 절연을 제공하여 단락 위험을 줄이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 증가시킵니다. FR4 기판은 치수 안정성으로 인해 다양한 조건에서 형상을 유지할 수 있으며, 이는 인쇄 회로 기판에 전기 부품을 적절히 장착하는 데 필수적입니다. 자신만의 FR4 기판을 원하신다면 JLCPCB 웹사이트에서 구입할 수 있으며, JLCPCB 연구소의 연구원들이 효율적으로 작업하여 2-4 영업일 내에 최고 품질의 제품을 배송합니다.
(이미지 출처: Jichangsheng Technology)
FR4 기판의 특성은 무엇인가요?
FR4 기판을 유용하고 독특하게 만드는 것은 바로 그 특성입니다. 여러 특성 중 몇 가지를 살펴보겠습니다:
우수한 유전 특성: FR4 기판은 전류 흐름에 대한 높은 저항성을 제공합니다. 높은 저항성으로 인해 신호 손실 문제와 회로 경로 간의 간섭이 최소화됩니다.
온도 저항성: FR4는 일반적으로 130도에서 140도까지의 상대적으로 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 이 특성으로 인해 높은 작동 온도가 관련된 장치에서 FR4 기판을 사용할 수 있습니다.
내화학성: FR4 기판은 전자 제조 공정 중 기판이 일반적으로 접하는 다양한 산을 포함한 많은 화학 물질에 대해 우수한 저항성을 보입니다. 이 저항성은 그러한 작업 중 기판이 손상되는 것을 방지합니다.
난연성: 기판의 주요 특성 중 하나는 난연성으로, 기판이 점화에 견디고 사고 발생 시 화재 확산에 기여하지 않도록 합니다. 이 특성은 전자 기기의 안전 목적에 매우 중요합니다.
기계적 강도: 유리 섬유는 FR4 기판에 기계적 강도와 치수 안정성을 제공합니다. 이 특성은 인쇄 회로 기판 조립 중 기판이 휘는 것을 방지합니다.
전기 절연: FR4 기판은 우수한 전기 절연을 제공하므로 전도성 요소 간 절연이 필요한 장치에 이상적입니다.
가공성: FR4 기판은 가공성이 좋아 쉽게 처리할 수 있습니다. 이 기판은 드릴링, 가공 및 에칭하여 복잡한 PCB 설계를 만들 수 있습니다.
호환성: 이 기판은 드릴링, 솔더링, 도금, 그리고 기판에 전기 부품 배치와 같은 일반적인 PCB 제조 공정과 대부분 호환됩니다. FR4 기판의 이러한 특성으로 인해 쉽게 가공할 수 있습니다.
치수 안정성: FR4는 극심한 습도나 다양한 온도와 같은 극한 기상 조건에서 최소한의 치수 변화를 보입니다. 이 안정성은 기판이 안정적이고 다양한 장치에서 신뢰할 수 있게 사용될 수 있도록 합니다.
가용성: FR4 기판은 시장에서 쉽게 구할 수 있으며 온라인으로도 쉽게 구입할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 사이트 중 하나는 JLCPCB로, 필요한 제품을 집으로 안전하게 배송받을 수 있습니다. 이 특성으로 인해 설계자가 원하는 FR4 기판을 선택하고 작업하기가 더 쉬워집니다.
열전도성: 열전도성은 FR4 기판이 전기 부품에서 가능한 한 많은 열을 방출할 수 있게 하는 특성입니다.
환경 친화성: 난연성과 내구성으로 인해 FR4 기판은 일반적으로 환경 친화적인 것으로 간주됩니다.
PCB에서 FR-4는 어떻게 사용되나요?
FR4 PCB를 만드는 방법에 대한 몇 가지 단계가 있습니다. FR4 기판이 PCB에서 어떻게 사용되는지 개요를 살펴보면, 제조업체는 FR4 기판 소재를 기반으로 사용하여 기판에 전기 부품을 장착하기 위한 견고한 플랫폼을 제공합니다. 전기 전도성을 높이기 위해 FR4 시트에 동박 트레이스가 추가되며, 시트는 동박 트레이스 사이에 절연층 역할을 하여 적절한 신호 전송을 보장합니다. 이제 몇 가지 단계로 절차를 설명하겠습니다.
1단계 설계 절차:
설계 절차는 전문 소프트웨어를 통해 PCB 회로 패턴을 설계하는 것을 포함하며, 여기서 다양한 전기 부품의 배치가 지정되고 모든 필요한 설계가 이 단계에서 수행됩니다.
2단계 소재 준비:
2단계는 기판 제조 전 소재 준비를 포함합니다. 원하는 두께 및 기타 사양에 따라 FR4 시트가 선택됩니다.
3단계 기판 소재:
기판 FR4 시트가 준비됩니다. 접착력을 높이기 위해 처리되고 세척됩니다. FR4 시트의 품질을 개선하기 위해 여러 공정이 포함될 수 있습니다.
4단계 동박:
동박이 FR4 시트에 추가되어 전도 경로를 만듭니다. 이는 회로에서 전력 분배와 전기 신호를 허용합니다.
5단계 전사:
FR4 시트에 동박을 추가한 후 PCB 설계를 전사하는 단계가 다음입니다. 이 공정은 자외선을 사용하는 사진 공정을 사용합니다.
6단계 에칭:
불필요한 동박이 기판에서 제거되고 원하는 동박은 그대로 유지됩니다.
7단계 가공:
PCB의 여러 레이어를 상호 연결하기 위해 FR4에 구멍이 뚫립니다. 구멍은 전기 전도성과 솔더링을 위해 얇은 동박 층으로 도금됩니다. 솔더 마스크는 동박 트레이스가 산화되는 것을 방지하고 절연을 개선하기 위해 필요한 곳에 동박 트레이스 위에 추가됩니다.
8단계 표면 처리:
솔더링을 돕고 산화를 방지하기 위해 PCB에 표면 처리가 적용됩니다.
9단계 마킹 추가:
로고나 기타 중요한 마킹과 같은 표시가 PCB에 인쇄됩니다. 이 마킹은 일반적으로 실크스크린이라고 합니다.
10단계 테스트:
제작된 인쇄 회로 기판은 원활한 작동, 품질 및 기능을 보장하기 위해 다양한 테스트를 거칩니다.
이것으로 기판 제조가 완료됩니다. 기억해야 할 점은 다양한 인쇄 회로 기판에 대해 다른 제조업체가 다른 절차를 수행할 수 있으며, 이러한 단계가 모든 인쇄 회로 기판 제조에 동일하지는 않다는 것입니다.
FR4가 기판에 최적의 소재가 아닌 경우는?
FR4 기판이 내 장치에 적합하지 않은 경우는 언제인지, 또는 내 기판에 최적의 선택이 아닌 경우는 언제인지 의문이 생길 수 있습니다. 지금까지 논의한 것은 장점뿐인데, 한계는 무엇일까요? FR4 기판이 최적이 아닐 수 있는 몇 가지 이유가 있습니다.
혹독한 환경: 맞습니다, FR4 기판은 화학 물질이나 극한 온도에 저항성이 있지만, 부식성 화학 물질에 노출되어 기판의 능력 한계를 넘어서면 더 이상 요구 사항을 충족하지 못하며 FR4 기판의 대안을 찾아야 합니다.
고주파: 장치가 매우 고속 신호나 마이크로파 주파수 범위를 요구하는 경우 FR4 기판은 작동하지 않습니다. 세라믹 기반 기판과 같은 다른 기판 옵션이 FR4 기판보다 더 나을 것입니다.
고온: FR4 기판은 제한된 온도 저항성을 제공하므로, 장치가 매우 뜨거운 환경에서 작동해야 하는 경우 극도로 뜨거운 환경에서 성능을 발휘할 수 없으므로 적합하지 않습니다.
얇은 설계: 이 기판은 매우 얇거나 매우 작은 설계에서 작동하기에 적합하지 않습니다. 연성 인쇄 회로 기판과 같은 다른 대안이 작동할 수 있습니다.
이것들은 FR4 기판이 귀하의 기판에 최적이 아닐 수 있는 몇 가지 이유입니다. 이것은 PCB 설계자, 다양한 요구 사항 및 다양한 사양에 따라 달라지며, FR4 기판이 귀하에게 유익하지 않을 수 있는 제한을 부과할 수 있습니다.
올바른 FR4 소재 선택을 위한 팁
올바른 FR4 기판을 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁이 있습니다.
두께: FR4 시트의 두께는 두꺼운 시트로 기판에 더 많은 기계적 강도를 원하는지, 아니면 얇은 FR4 시트를 사용하여 더 컴팩트한 설계를 원하는지를 결정합니다.
유리 전이 온도: 유리 전이 온도는 FR4 기판의 매우 중요한 특성입니다. 이것은 기판 소재가 단단한 상태에서 유연한 상태로 전환되는 온도입니다. 성능 문제나 기타 문제를 피하려면 충분히 높은 유리 전이 온도를 가진 기판을 선택해야 합니다.
동박 두께: 다양한 동박 두께는 설계에 대한 다양한 전류 운반 용량을 의미합니다. 무거운(두꺼운) 동박 두께는 더 나은 전도성을 위해 사용되지만, 무거운 동박은 기판을 더 비싸게 만들고 제조 과제를 추가합니다. 가벼운 동박 두께는 전도성이 낮지만 기판이 저렴해집니다.
난연성: 안전 표준 및 규정을 준수하기 위해 산업 표준을 충족하는 FR4 기판을 찾으세요.
비용 고려: 비용은 기판의 다양한 사양에 따라 달라질 수 있으므로, 작업이 전문적이지 않다면 저렴한 기판을, 전문적인 작업이라면 비싼 기판을 선택하세요.
공급업체 지원: 기판을 제공한 공급업체와 직접 연락을 유지하세요. 그들은 인쇄 회로 기판 설계와 기판의 호환성에 대해 가장 잘 알고 있습니다.
요약하자면, FR4 기판은 인쇄 회로 기판 설계에 탁월한 선택으로, 신뢰할 수 있는 성능과 비용 효율성을 제공합니다. 우수한 유전체 및 내화학성, 난연성, 기계적 강도, 치수 안정성과 같은 특성으로 업계에서 없어서는 안 될 소재입니다. 그러나 화학적으로 혹독한 환경, 고온, 얇은 설계에서의 한계를 고려하여 올바른 소재를 선택하는 것이 중요합니다. 두께, 유리 전이 온도, 동박 두께, 난연성, 비용, 공급업체 지원과 같은 유용한 팁을 따르면 FR4 기판을 최대한 활용하고 고품질 PCB 제조를 달성할 수 있습니다.
지속적인 성장
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......
모듈형 PCB 설계로 복잡한 전자기기 프로젝트를 단순화하는 방법
핵심 요약 모듈형 PCB 설계는 기판을 명확한 인터페이스를 갖춘 독립적이고 재사용 가능한 기능 블록으로 나누어 복잡한 전자기기 설계를 단순화합니다. 재사용성을 높이고, 디버깅 속도를 높이며, 팀 협업을 강화하고, 오류를 줄여 줍니다. 플랫 설계에서 모듈형 설계로 전환하면 개발 속도가 빨라지고 확장성과 신뢰성이 더 높은 PCB를 만들 수 있습니다. 부품이 400개가 넘는 회로도를 보고 배선을 시작하기도 전에 머리가 복잡해진 적이 있으십니까? 여러분만 그런 것이 아닙니다. 전자기기의 밀도는 계속 높아지고 개발 기한은 점점 짧아지는 상황에서, 모든 것을 하나의 평면 시트에 몰아넣으면 연결 누락과 고통스러운 재설계로 이어지기 쉽습니다. 바로 여기에서 모듈형 PCB 설계가 등장합니다. 모듈형 설계는 기판을 하나의 거대한 퍼즐로 보는 대신, 더 작고 독립적인 기능 블록으로 나누는 방식입니다. 각 블록은 하나의 역할과 깔끔하게 정리된 인터페이스를 가지며, 개별적으로 테스트할 수 있습니다. 그 결과 필요에 ......
PCB 품질과 신뢰성을 높이는 솔더 브리지 방지 방법
핵심 요약 솔더 브리지는 미세 피치 부품에서 발생하는 SMT 불량의 주요 원인입니다. 적절한 솔더 마스크 댐(0.075–0.1mm), 최적화된 스텐실 설계, 관리된 리플로우 프로파일로 솔더 브리지를 방지할 수 있습니다. 신뢰성을 극대화하려면 올바른 DFM 관행과 AOI + X선 검사를 함께 적용하십시오. 전문적인 제조와 초기 DFM 검토는 1차 수율을 크게 높이고 비용이 큰 리워크를 줄여 줍니다. 미세 피치 QFN이나 0.4mm BGA를 실장해 본 적이 있다면, 첫 리플로우에서 불량이 난 기판을 바라보며 리플로우 후의 허탈함을 느껴 보셨을 것입니다. 저는 반나절 동안 원인을 추적한 끝에 현미경 아래에서 마침내 그것을 찾아냈습니다. 서로 닿으면 안 되는 두 패드 사이에 생긴 작은 솔더 브리지였습니다. 알고 보니 그 작은 솔더 브리지가 전원 레일을 접지에 단락시키고 있었고, 펌웨어로는 결코 바로잡을 수 없는 문제였습니다. 더 곤란한 점은 솔더 브리지가 항상 커다란 땜납 덩어리처럼 눈에 띄지는 않는......