전기 회로도 이해 : 종합 가이드
1 분
- 전기 회로도란 무엇인가?
- 회로의 기본 이해
- 회로를 그래픽적으로 표현하는 방법
- 간단한 회로를 읽는 방법
- 회로도 읽기 및 해석 방법
- 전문적인 회로도 설계 방법
- 도면을 통한 문제 해결
- 결론
전기 회로도는 전기 시스템을 이해하고 문제를 해결하는 데 필수적입니다. 전기기사와 공학생도 회로도를 읽는 능력을 갖추는 것은 매우 중요한 기술입니다.
전기 회로도란 무엇인가?
전기 회로도는 전기 회로를 그래픽적으로 나타낸 것으로, 표준화된 기호를 사용하여 구성 요소와 그 연결 상태를 표시합니다. 회로도는 회로의 설계와 기능을 명확히 전달하여, 작동 방식을 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
기호는 회로도의 기본 요소로서, 엔지니어, 전기기사 및 기술자들이 문서를 참조하지 않고도 회로의 기능을 이해할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 기호는 국제적으로 표준화되어 있어, 언어나 지역에 관계없이 도면을 해석할 수 있게 합니다.
전기 회로도에서 일반적으로 포함되는 주요 요소
1. 기호 : 저항기, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터, 전원 등과 같은 구성 요소를 나타내기 위해 표준화된 기호가 사용됩니다. 여기에는 다양한 기호 및 그 설계 원리에 대한 자세한 기사가 첨부되어 있습니다.
[JLCPCB에 게시된 https://docs.google.com/document/d/1szv5Qb9I56Ku1AH6qOPvkEOyhqZWksJSx3QfpNPh8ko/edit 링크]
2. 배선(Line) : 배선은 구성 요소 간의 전기적 연결을 나타냅니다. 이는 회로 내에서 각 구성 요소가 어떻게 전기적으로 연결되는지를 보여줍니다.
3. 노드(Node) : 두 개 이상의 부품이나 전선이 연결되는 지점을 말합니다. 위에 있는 그림처럼 점(dot)이나 접합점(junction)으로 표시되는 경우가 많습니다.
4. 라벨과 주석(Label and Annotation) : 회로의 운영에 대한 특정 메모나 부품 값(예: 저항 값은 옴, 커패시턴스 값은 패럿), 부품 번호 등의 추가 정보를 제공합니다.
5. 전원과 접지(Power and Ground) : 회로가 전원 공급원과 접지에 연결되는 지점을 나타내는 기호가 포함되는 경우가 많습니다. 이 기호들은 회로가 어디에서 전원을 공급받는지 보여줍니다.
전자 회로도는 엔지니어, 기술자 및 취미자들에게 필수적인 도구입니다. 이는 전기 회로의 동작을 명확하고 간결하게 이해하고 분석할 수 있도록 도와줍니다. 전자 회로도는 전기 시스템을 설계, 구축 및 문제 해결할 때 사용됩니다.
회로의 기본 이해
회로도를 읽으려면 다양한 개념과 구성 요소에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 아래는 이러한 지식을 갖추기 위한 종합적인 가이드입니다.
기본 전기의 개념 : 오옴의 법칙(Ohm's Law)은 두 지점 사이의 도체를 통과하는 전류(I: 전하의 흐름)가 그 두 지점 간의 전압(V: 전위차)에 비례하고 저항(R: 전류 흐름에 대한 저항)에 반비례한다고 말합니다. 이는 다음과 같은 공식(V = IR)으로 표현됩니다.
구성 요소의 작동 원리 : 다양한 회로 기호가 실제 장치나 전선을 나타내기 위해 사용됩니다. 이러한 전기 도표를 정확하게 해석하는 능력은 매우 중요하며, 잘못 해석하면 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 저항은 전류 척도상의 값에 의해 결정됩니다. 커패시터(콘덴서)는 디커플링(decoupling), 바이패싱(bypassing) 및 DC 차단 등 여러 목적으로 사용됩니다.
직렬 및 병렬 회로 : 직렬 및 병렬 배열에서 구성 요소의 동작을 이해하는 것이 중요합니다.
회로 흐름 분석 : 신호가 회로에 들어오는 지점과 나가는 지점을 파악하고 전류가 회로를 통해 어떻게 흐르는지를 이해하는 것은 회로의 작동 방식을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
SI 단위에 익숙해지기 : 모든 과학 분야는 전 세계적으로 인정받는 SI 단위의 표준 차트를 사용합니다. 그러나 많은 전기 기술자들은 이러한 단위의 중요성을 간과하는 경우가 많습니다. 각 전기 기술자는 이 차트를 해석할 수 있어야 합니다. 이를 통해 다양한 전기량의 측정 단위를 이해하는 데 도움이 됩니다. 저항의 SI 단위는 옴(ohms), 정전용량은 패럿(farads), 유도는 헨리(henrys)입니다.
극성 : 일부 회로는 극성을 가지고 있습니다. 이러한 회로는 양전하와 음전하를 포함합니다. 극성을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 항상 '동성 전하는 서로 밀어내고 이성 전하는 서로 끌어당긴다'는 법칙을 따라야 합니다. 그래서 음극은 양극에 연결하고 그 반대도 마찬가지입니다. 대부분의 부품은 극성을 가지고 있으며, 예를 들어, 다이오드, BJT, 커패시터, LED 등이 있습니다.
실용적인 응용 : 부품의 세부 사양을 확인하기 위해 데이터시트를 사용합니다. 또한, 멀티미터와 같은 도구를 사용하여 회로의 동작을 검증하면 설계와 문제 해결에 큰 도움이 됩니다.
이러한 개념들을 숙달하면, 회로 도면을 효과적으로 읽고 이해할 수 있으며, 전자 회로를 구축하고 문제를 해결하며 설계할 수 있게 됩니다.
회로를 그래픽적으로 표현하는 방법
회로를 표현하는 방법에는 블록 다이어그램과 회로도 다이어그램이 있습니다. 두 가지 방법 모두 장단점이 있습니다. 회로도 다이어그램에서는 모든 회로 구성 요소와 그들의 연결 및 배치가 명확하게 표시됩니다. 반면에, 블록 다이어그램에서는 내부 회로의 세부 사항을 알 수 없습니다. 블록 다이어그램은 회로의 기능을 전반적으로 이해하는 데 도움을 주지만, 구체적인 이해는 어렵습니다.
블록 다이어그램
엔지니어와 기술자들은 다양한 응용에서 블록 다이어그램을 사용합니다. 일반적으로 블록 다이어그램은 더 큰 장치 내의 작은 회로들 간이나 복잡한 시스템 내의 여러 장치들 간의 연결을 나타냅니다. 블록 다이어그램은 기능 다이어그램이라고도 불리며, 이는 전자 회로의 기본적인 작동 원리를 보여줍니다. 기능 다이어그램은 장치의 기능에 대한 기본적인 설명을 제공하여, 회로도 다이어그램에서 제공하는 더 자세한 정보의 기초가 됩니다.
회로도(구성도) :
위 블록 다이어그램의 오디오 증폭기 블록을 열어 내부를 살펴봅시다. 표준 회로도 작성 규칙에 따라, 각 구성 요소는 고유한 영숫자 라벨을 가져야 합니다. 구성 요소들은 회로 기호와 값 또는 업계 표준 부품 명칭으로 식별됩니다.
예시에서 제공된 정보를 바탕으로, 트랜지스터가 2N2222 타입임을 알 수 있으며, 저항값은 470 옴, 33k 옴(33,000 옴), 330k 옴(330,000 옴) 및 680 옴입니다. 입력 커패시터의 값은 0.01 마이크로패럿(μF)이고 출력 커패시터는 0.1 μF입니다. 470옴 저항에 병렬로 연결된 에미터 커패시터의 값은 4.7 μF입니다. 이는 앞서 언급한 블록 다이어그램의 하나의 구성 요소에 불과합니다. 블록 다이어그램은 일반적으로 구체적인 회로 연결을 단순화하기 위해 사용되는 추상적 도구입니다.
간단한 회로를 읽는 방법
이제 위의 회로의 목적을 간단히 설명드리겠습니다. 이 회로는 전압 분배형 공통 에미터 구성의 증폭기 회로입니다. 회로의 증폭도는 내부 저항들에 의해 결정되며, 이를 계산하기 위해서는 책이나 데이터시트에 제공된 설계 공식을 사용할 수 있습니다.
회로를 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면, 입력 신호가 C2에 전달되는데, C2는 디커플링 커패시터로서 AC 신호만 통과시켜 증폭합니다. R3와 R2는 트랜지스터의 바이어스 점을 설정하여 그것을 활성 증폭 영역에 놓이도록 합니다. R1과 C1은 각기 피드백 저항과 바이패스 커패시터의 역할을 하여 회로의 안정성을 높입니다. 트랜지스터의 컬렉터는 출력 역할을 하며, 신호를 일정한 이득으로 증폭합니다. R4는 부하 저항으로 연결되어 있습니다. 마지막으로, C3는 AC 증폭 출력을 생성하는 데 사용됩니다.
회로도 읽기 및 해석 방법
회로도에는 여러 회로 블록이 포함될 수 있으며, 왼쪽에서 오른쪽 또는 위에서 아래로 읽을 수 있습니다. 회로는 종종 반복적인 패턴을 포함하고 있습니다. 기본 기호와 그 기능을 이해하면 이러한 패턴을 쉽게 인식할 수 있어, 복잡한 회로도의 해석이 간편해집니다.
이 회로는 총 4개의 섹션으로 나뉘며, 각 섹션은 그 용도에 맞게 적절히 라벨링되어 있습니다. 이 회로의 목적은 최대 전류 1.5 암페어의 3.7V 리튬 이온 배터리를 충전하는 것입니다.
섹션 1 : 입력
2핀 커넥터는 두 개의 커패시터에 연결되어 있으며, 이 커넥터는 배터리 충전기를 외부 전원 공급 장치에 연결하는 데 사용됩니다. VIN 네트 라벨은 배선을 사용하지 않고도 하나의 블록을 다른 블록에 연결할 수 있게 합니다. 이런 방식은 회로도를 더 깔끔하게 설계할 수 있게 해주며, 읽기 쉽고 수정하기 용이하며 전체적인 시간을 절약할 수 있습니다.
섹션 2 : 메인 IC
이 IC는 17개의 핀을 가지고 있으며, 데이터시트에 명시된 대로 모든 연결을 할 수 있습니다. 충전 상태를 표시하기 위해 2개의 LED가 사용됩니다. 접지, 네트 라벨 및 와이어가 명확하게 보입니다. 대형 회로를 설계할 때는 전체 회로를 이러한 소형 블록으로 나누고 연결을 위해 네트 라벨을 사용하는 것이 권장됩니다.
섹션 3 : 충전 제어
충전 제어 회로는 IC를 제어하기 위해 설계되었으며, IC의 데이터 시트에 제공된 값과 연결에 따라 구성되었습니다. 여기서 인덕터와 커패시터는 다이오드와 함께 벅 변환 기능을 수행합니다. 다른 커패시터들은 출력 전압을 안정적으로 유지하는 용도로 사용되고, R10_CC_CTRL 저항기는 최대 전류를 1.5암페어로 설정합니다.
섹션 4 : 출력
이 섹션에서는 두 개의 커넥터가 있습니다. 하나는 배터리를 충전하기 위해 출력과 연결하는 데 사용됩니다. 다른 하나는 배터리(1S/2S) 하나의 셀 또는 두 개의 셀을 선택하는 데 사용됩니다.
전원 공급 장치의 노이즈 문제로 인해 때로는 값이 다른 여러 개의 입력 및 출력 커패시터를 사용하는 경우가 있습니다. 이러한 커패시터는 노이즈를 접지로 우회하여 회로를 EMI(전자기 간섭)로부터 자유롭게 만듭니다.
전문적인 회로도 설계 방법
회로도의 핵심은 전선입니다. 전선은 구성 요소들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 깔끔하고 올바르게 레이블된 회로는 무작위로 그린 회로보다 가독성과 재현성이 뛰어납니다. 회로도에서 전선과 연결에 대한 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.
정리 : 전류가 의도된 경로를 따르도록 보장하기 위해 전선을 논리적으로 정리하고, 기능을 명확하게 나타내기 위해 적절히 라벨을 붙여야 합니다.
색상 : 일부 전자 회로도에서는 전선에 특정 속성을 나타내는 색상 코드가 있습니다. 예를 들어, 전원, 접지, 또는 신호 연결을 나타내며 빠른 식별을 돕습니다.
접속 : 전선과 부품 간의 연결은 자주 점이나 접합으로 표시되며, 회로 내에서 전류가 합쳐지거나 분리되는 중요한 지점입니다.
넷 라벨 라우팅 : 특정 전기 연결 또는 노드를 식별하고 이름을 지정하여 회로도에서 그려진 전선의 수를 줄여서 단순화합니다. 이는 시각적으로 복잡하지 않게 전기적으로 연결된 지점을 명확하게 표시하는 데 도움을 줍니다.
도면을 통한 문제 해결
회로 분할 분석 : 문제를 해결할 때 도면을 활용하여 회로의 특정 부분을 분리하여 분석하세요. 이렇게 하면 잠재적인 문제를 좁히고 결함이 있는 부품을 더 효율적으로 찾을 수 있습니다.
연결 상태 점검 : 부품 간의 연결 상태를 꼼꼼히 확인하세요. 회로에서 단선이 있는지, 느슨한 연결이 있는지, 또는 부품이 고장 났는지 확인하십시오.
전압과 전류 확인 : 도면을 참고하여 회로의 다양한 지점에서 예상되는 전압과 전류 값을 알아보세요. 이러한 정보는 문제를 진단하는 데 매우 중요합니다.
연습 및 자료
간단한 회로를 작업하며 전기 도면을 읽는 연습을 하시고 기본 회로에 대한 도면을 직접 작성하여 이해도를 높이세요. 전기 도면 읽기에 대한 추가 지침을 제공하는 온라인 자료, 튜토리얼 및 인터랙티브 도구를 활용하세요. JLCPCB와 같은 웹사이트는 도면, 기호 및 PCB 설계 개념을 자세히 설명하는 블로그 기사를 제공합니다.
결론
전자기기나 전기 시스템을 다루는 사람에게는 기본적으로 전기 회로도를 읽는 기술이 필요합니다. 기호에 익숙해지고, 회로의 흐름을 이해하며, 실제 사례를 통해 연습함으로써 이 중요한 blueprint을 해석하는 자신감을 얻을 수 있습니다. 전자 공학 분야에서 경력을 쌓거나 DIY 기술을 향상시키려는 경우, 전기 회로도를 읽는 능력은 전기 시스템을 이해하고 다루는 데 있어 무한한 가능성을 열어줍니다.
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......