This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

후막 저항과 박막 저항 차이: 공차·TCR·용도별 선택법

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교
  • 제조 구조의 차이
  • 후막과 박막 저항의 성능 비교
  • 후막과 박막 저항의 비용
  • 용도별 후막·박막 저항 선택
  • 후막 저항을 선택할 때
  • 박막 저항을 선택할 때
  • PCB 조립용 SMD 저항 조달
  • 저항 선택에서 흔한 실수
  • SMD 저항 종류
  • SMD 저항 FAQ

핵심 요약

  • 풀업·풀다운, LED 전류 제한, 디지털 회로, 서지에 노출되는 위치에는 가격과 내구성을 고려해 후막 저항을 우선 검토할 수 있습니다.
  • 전압 분배, 기준 전압, 증폭도 설정, 전류 감지처럼 저항값이 아날로그 측정 결과를 결정한다면 공차와 온도계수(TCR)가 낮은 박막 저항을 검토해야 합니다.

PCB에서 후막 저항과 박막 저항을 잘못 선택하면 불필요한 부품비가 발생하거나 측정 오차와 온도 드리프트가 커질 수 있습니다. 두 종류의 구조, 성능, 비용 차이를 비교하고 회로에 맞게 선택하는 방법을 살펴봅니다.

후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교

후막 저항은 저항 페이스트를 인쇄해 만드는 범용 부품으로 가격과 내구성이 강점입니다. 일반적인 설계에서 저항 위치의 약 95%에 후막을 쓴다는 경험칙도 있습니다. 박막 저항은 금속막을 증착하고 레이저로 값을 조정해 공차, TCR, 잡음, 장기 안정성이 중요한 곳에 사용합니다. 동급 정밀 박막 부품은 후막보다 대체로 5~10배 비쌀 수 있지만, 실제 가격은 사양과 구매량에 따라 달라집니다.

후막 저항과 박막 저항의 구조 및 특성 비교

특성후막 저항박막 저항
장기 드리프트상대적으로 큼(수백 ppm 수준)상대적으로 작음(수십 ppm 수준)
전류 잡음상대적으로 큼낮음
주파수 특성RF에서 기생 성분의 영향이 클 수 있음RF용 정밀 부품 선택에 유리
서지·펄스 내성일반적으로 유리소자 구조에 따라 상대적으로 낮을 수 있음
저항막스크린 인쇄 페이스트, 약 10~100 µm증착 금속막, 약 0.1 µm

제조 구조의 차이

공차, TCR, 잡음, 비용의 차이는 저항막을 형성하는 공정에서 시작합니다.

후막 저항: 세라믹 위에 페이스트를 인쇄·소성

후막 저항은 일반적으로 산화루테늄(RuO₂)과 유리 성분이 포함된 저항 페이스트를 알루미나 세라믹 기판에 스크린 인쇄한 뒤 약 850 °C에서 소성합니다. 형성된 막의 두께는 약 10~100 µm입니다. 페이스트 조성과 형상으로 대략적인 값을 정하고 레이저 트리밍으로 조정합니다. 단자도 형성하고 도금합니다. 대량생산에 적합하며 범용 칩 저항에 널리 쓰입니다.

박막 저항: 금속막 증착·레이저 트리밍

박막 저항은 세라믹 또는 실리콘 기판에 니크롬(NiCr), 질화탄탈륨 등의 금속 합금막을 진공 증착합니다. 막 두께는 약 0.1 µm로, 후막보다 약 100~1,000배 얇습니다. 이후 패터닝과 레이저 트리밍으로 저항값을 맞춥니다. 균일한 금속막은 낮은 TCR과 잡음, 좁은 공차에 도움이 되지만 제조 공정 비용이 더 높습니다.

후막과 박막 저항의 성능 비교

초기 공차: ±1~5%와 ±0.05~0.5%

초기 공차는 상온에서 표시 저항값과 실제 값의 차이입니다. 일반적인 후막 제품은 ±1%(E96)에서 ±5%(E24) 범위이고, ±0.5% 후막 제품도 있으나 가격이 올라갈 수 있습니다. 박막 제품은 ±0.1%, ±0.05%, 경우에 따라 ±0.02% 제품도 있습니다. 분압비나 증폭도처럼 정확도가 저항값에 달려 있으면 공차를 먼저 확인해야 합니다. 반면 풀업 저항처럼 대략적인 값으로 충분하다면 매우 좁은 공차가 필요하지 않을 수 있습니다.

저항 온도계수(TCR)

TCR은 온도가 1 °C 변할 때 저항값이 얼마나 변하는지를 ppm/°C로 나타냅니다. 대표적인 범위는 후막 ±100~±200 ppm/°C, 박막 ±5~±25 ppm/°C입니다. 초기 공차가 작더라도 작동 온도가 변하면 실제 저항값은 달라질 수 있습니다.

예를 들어 5 V 범위의 10비트 ADC에서 1 LSB는 약 4.9 mV입니다. 온도가 25 °C에서 75 °C로 50 °C 상승한다고 가정합니다.

  • 후막 100 ppm/°C: 100 ppm/°C × 50 °C = 5,000 ppm, 즉 0.5% 변화
  • 박막 10 ppm/°C: 10 ppm/°C × 50 °C = 500 ppm, 즉 0.05% 변화

분압기의 두 저항이 서로 다르게 변화하면 출력 오차가 수백 µV에서 수 mV까지 발생할 수 있습니다. LSB로 환산한 오차는 회로의 분압비와 기준 전압에 따라 달라지므로 예시로 보아야 합니다.

50 °C 온도 변화에서 후막·박막 저항의 TCR 드리프트 비교

잡음과 장기 안정성

후막의 유리 성분과 입상 구조는 균일한 금속막보다 과잉 전류 잡음이 클 수 있습니다. 전류 잡음 지수는 인가 전압당 µV를 기준으로 한 dB 단위로 표시할 수 있습니다. 작은 신호를 다루는 아날로그 입력단이나 센서 증폭기에서는 이 차이가 중요합니다. 후막은 장기적으로 수백 ppm, 박막은 수십 ppm 수준의 변화가 나타날 수 있습니다. 다만 실제 값은 부품의 부하 수명 시험과 데이터시트로 확인해야 합니다. 초기 공차 ±1%만으로 장기 정밀도를 판단할 수는 없습니다.

RF에서의 주파수 특성과 기생 성분

고주파에서는 저항도 기생 인덕턴스와 커패시턴스의 영향을 받습니다. 후막 구조와 단자 형상은 주파수에 따라 이상적인 저항에서 벗어날 수 있습니다.

  • 박막의 균일한 금속막은 상대적으로 평탄한 응답과 양호한 반사 손실을 얻는 데 유리합니다.
  • RF 정합, 감쇠기, 고속 종단에는 해당 주파수 사양이 검증된 박막 또는 RF 전용 저항을 검토합니다.

서지·전력·환경 내성

후막은 두꺼운 저항막 덕분에 펄스나 서지 에너지에 유리한 제품이 많습니다. 같은 풋프린트에서도 높은 정격 전력을 제공하는 경우가 있습니다. 반면 박막의 얇은 저항막은 과전압에 손상되거나 값이 변할 수 있습니다. 다만 내성은 막 종류만이 아니라 개별 부품의 펄스·전력 정격으로 판단해야 합니다. 후막의 은계 내부 단자는 황 성분에 의해 부식되어 단선될 수 있으므로, 황 성분이 있는 환경에서는 내황화 제품이나 AEC-Q200 적합 제품을 확인합니다. ESD, 돌입 전류, 핫스왑 서지가 예상되는 위치에서는 저항 정격 전력도 함께 검토합니다.

후막과 박막 저항의 비용

릴 단위 대량구매에서 후막 칩 저항은 센트의 일부, 동급 정밀 박막은 수 센트로 약 5~10배 차이가 날 수 있습니다. 저항 80개가 들어간 PCB에서 모두 박막으로 선택하면 기판당 $1 이상 추가될 수 있으며, 1,000장 이상 생산하면 차이가 커집니다. 이 수치는 시장 가격이나 JLCPCB의 고정 견적이 아닌 비교용 예시입니다. 아날로그 정확도에 기여하지 않는 위치에는 후막을 사용하고, 필요한 위치에만 박막을 적용하는 것이 합리적입니다.

용도별 후막·박막 저항 선택

용도권장 유형공차TCR
풀업·풀다운후막±5%(±1%도 가능)±200 ppm/°C
LED 전류 설정후막±5%±200 ppm/°C
전원 피드백 분압기박막±0.1~0.5%±25~50 ppm/°C
ADC 입력단·분압기박막±0.1%±10~25 ppm/°C
기준 전압 네트워크박막±0.05~0.1%≤10 ppm/°C
증폭도 설정박막(정합 쌍)±0.1%≤25 ppm/°C
전류 감지 신호 경로박막 또는 금속 스트립±0.1~1%≤50 ppm/°C
RF 정합·종단박막±1%±25 ppm/°C
자동차·가혹 환경후막(AEC-Q200·내황화)±1%±100 ppm/°C

공차와 TCR을 함께 읽는 법

공차는 상온에서의 초기 정확도이며, 온도나 시간이 지나면서 생기는 변화를 뜻하지 않습니다. 온도에 따른 변화는 TCR, 시간에 따른 변화는 장기 안정성 사양으로 확인합니다. 예를 들어 공차 ±1%, TCR 200 ppm/°C인 저항은 온도가 50 °C 바뀌면 온도 영향만으로 약 1% 변할 수 있습니다.

회로 정확도 요구에 따른 후막·박막 저항 선택 흐름도

선택 기준

풀업이나 LED 전류 제한에는 ±5%, 중요도가 낮은 분압기에는 ±1%가 충분할 수 있습니다. 기준 전압·증폭도·측정값을 결정하는 위치에서는 ±0.1% 및 ≤25 ppm/°C를 목표로 삼을 수 있지만, 필수 사양은 회로 오차 예산으로 정해야 합니다. 3자리 EIA-96 저항 표기도 참고할 수 있습니다.

후막 저항을 선택할 때

  • 풀업·풀다운: 논리 레벨을 확보하는 용도에서는 ±5%로 충분할 수 있습니다.
  • LED 전류 제한: 허용 가능한 밝기 편차를 기준으로 선택합니다.
  • 직렬 저항, 댐핑, 일반 디지털 회로: ppm 단위 정밀도가 불필요한 경우가 많습니다.
  • 게이트 저항, 방전 저항, 스너버: 펄스 정격과 내구성을 우선 확인합니다.
  • 전력 및 서지 노출 위치: 후막의 펄스 내성이 유리할 수 있습니다.
  • 원가에 민감한 대량생산 BOM: 필요한 부분을 제외하고 범용 후막을 검토합니다.

박막 저항을 선택할 때

  • 정밀 분압기: 저항비가 측정 전압이나 설정값을 결정할 때
  • 기준 전압 및 바이어스 네트워크: 온도 변화가 정확도에 직접 영향을 줄 때
  • 증폭도 설정: 공차와 TCR이 이득 오차로 이어질 때
  • 전류 감지 신호 경로: 온도에 따른 측정값 변화를 억제해야 할 때
  • 의료·시험·계측 장비: 장기 안정성과 낮은 잡음이 요구될 때
  • RF 정합·감쇠기: 고주파 특성이 중요한 경우

PCB 조립용 SMD 저항 조달

저항 종류를 정한 다음에는 실제 조립 가능한 부품인지 확인해야 합니다. JLCPCB 부품 라이브러리에서 저항값, 공차, TCR, 패키지 크기, 기본·확장 부품 구분과 재고를 확인할 수 있습니다. 일반적인 후막 저항은 기본 부품에 포함되는 경우가 많고, 좁은 공차나 낮은 TCR의 박막 저항은 확장 부품일 수 있습니다. 기본·확장 구분과 장착 비용, 실시간 재고는 주문 시점에 확인해야 합니다. BOM을 확정하기 전에 정밀 부품의 대체 가능성도 검토합니다.

JLCPCB 부품 라이브러리에서 SMD 저항 검색

공차·TCR·패키지로 SMD 저항 필터링

JLCPCB PCB 제조 및 조립 견적 확인

  • 저항 선택을 마쳤다면 BOM과 설계 파일로 PCB 제조 및 조립 견적을 확인할 수 있습니다. 지금 견적 확인하기

저항 선택에서 흔한 실수

  • 기준 전압 분압기에 공차만 보고 ±1% 후막을 사용해 TCR과 장기 변화를 놓치는 경우
  • 전류 감지 저항의 자체 발열을 무시하는 경우
  • 풀업처럼 정밀도가 불필요한 위치에 박막 비용을 지출하는 경우
  • 황 성분이 있는 환경에서 내황화 사양을 확인하지 않는 경우
  • 초기 공차가 장기 안정성까지 보장한다고 오해하는 경우

SMD 저항 종류

주요 SMD 저항에는 후막, 박막, 금속 스트립(션트), MELF, 저항 어레이·네트워크, 0 Ω 점퍼, 표면실장 권선 저항이 있습니다. 용도에 따라 정밀도, 전력, 펄스 내성, 공간을 비교해야 합니다.

후막·박막·션트·MELF 등 SMD 저항 종류

종류구조주요 용도
후막 저항세라믹에 저항 페이스트를 인쇄·소성풀업·풀다운, 디지털, LED 전류 제한
박막 저항금속 합금막을 증착하고 레이저 트리밍정밀 분압, 기준 전압, 이득 설정, 감지
금속 스트립·션트낮은 저항값의 금속 소자대전류 감지
MELF원통형 무리드 저항막 구조안정성·낮은 잡음·펄스 내성이 필요한 회로
저항 어레이·네트워크한 패키지에 여러 정합 저항버스 종단, 풀업 뱅크, 공간 절약
0 Ω 저항저항 풋프린트의 점퍼구성 선택, 배선 연결
SMD 권선 저항코어에 저항선을 감은 구조고전력·고펄스 에너지

후막과 박막 외의 특수 저항은 용도에 맞게 선택합니다.

  • 금속박 저항: 제품에 따라 공차 ±0.005%, TCR 약 1 ppm/°C까지 제공하는 정밀 제품이 있어 계측에 사용됩니다.
  • 금속 스트립 션트: 밀리옴 이하 저항값과 4단자(Kelvin) 구조로 리드 저항의 영향을 줄일 수 있습니다.
  • MELF: 원통형으로 안정성과 펄스 내성이 장점입니다.
  • SMD 권선 저항: 전력에는 유리하지만 크기와 인덕턴스 때문에 고주파에는 적합하지 않을 수 있습니다.
  • 저항 어레이: 여러 저항을 한 패키지에 넣어 공간과 실장 횟수를 줄입니다.
  • 0 Ω 점퍼: 연결 옵션에 사용하며 최대 저항과 허용 전류를 확인해야 합니다.

같은 0805 풋프린트라도 저항 종류에 따라 특성은 다릅니다. 패키지는 SMD 저항 패키지 크기 가이드를 참고할 수 있습니다.

SMD 저항 FAQ

주요 SMD 저항 종류는 무엇인가요?

후막, 박막, 금속 스트립 션트, MELF, 저항 어레이, 0 Ω 점퍼, SMD 권선 저항 등이 있습니다. 범용과 정밀 용도를 먼저 구분하고 필요한 특수 사양을 추가로 확인합니다.

후막 저항과 박막 저항의 차이는 무엇인가요?

후막은 세라믹 위의 인쇄·소성 저항막(약 10~100 µm)을 사용하며 대표적인 공차는 ±1~5%, TCR ±100~200 ppm/°C입니다. 박막은 증착·트리밍한 금속막(약 0.1 µm)을 사용하고 공차 ±0.05~0.5%, TCR ±5~25 ppm/°C의 제품이 있습니다. 가격은 약 5~10배 차이가 날 수 있습니다.

박막 저항은 왜 더 비싼가요?

진공 증착, 패터닝, 정밀 레이저 트리밍 등의 공정이 필요하기 때문입니다. 선택 시에는 낮은 TCR과 잡음, 장기 안정성이 회로에 실제로 필요한지 따져야 합니다.

아날로그 회로에도 후막을 써도 되나요?

정확한 측정값을 결정하지 않는 직렬·댐핑 저항, 피드백으로 보정되는 바이어스, 몇 퍼센트의 변화가 허용되는 필터와 분압기에는 사용할 수 있습니다. 공차 ±1%보다 엄격한 값이나 낮은 TCR이 회로 정확도에 직접 필요하면 박막을 검토합니다.

RF 회로에는 어떤 저항이 적합한가요?

고주파 특성이 검증된 박막 또는 RF 전용 저항이 일반적으로 유리합니다. 실제 주파수에서의 기생 성분, 반사 손실, 패키지 사양을 데이터시트로 확인해야 합니다.

0 Ω SMD 저항은 어디에 쓰나요?

구성 선택용 점퍼, 배선 연결, 부품 실장 여부에 따른 회로 전환에 사용합니다. 완전한 0 Ω이 아니므로 최대 저항과 정격 전류를 확인합니다.

지속적인 성장