SMD 저항 코드 읽는 법: 3자리·4자리·EIA-96 전체 표
3 분
- 3자리 SMD 저항 코드 읽는 법
- 4자리 코드: 1002와 1003은 다릅니다
- 4R7·0R22·R102와 0Ω 점퍼
- EIA-96 저항 코드 전체 대조표
- F·G·J는 허용오차인가요, 배수인가요?
- 마킹이 없거나 두 자리만 보일 때
- 코드 해독 결과를 BOM과 연결하기
- SMD 저항 코드 FAQ
SMD 저항 코드는 숫자 또는 숫자·문자 조합으로 공칭 저항값을 표시합니다. 3자리 코드는 앞 두 숫자에 10의 거듭제곱을 곱하고, 4자리 코드는 앞 세 숫자에 배수를 적용합니다. EIA-96은 두 자리 숫자를 기준값 표에서 찾은 뒤 문자 배수를 곱하는 방식입니다.
예를 들어 103 = 10kΩ, 1002 = 10kΩ, 01C = 10kΩ입니다. 서로 다른 표기가 같은 저항값을 나타낼 수 있지만, 마킹만으로 전력·정격 전압·온도 계수까지 알 수는 없습니다.
바로 이동: 3자리 · 4자리 · R 표기 · EIA-96 전체 표 · 허용오차
3자리 SMD 저항 코드 읽는 법
숫자 세 자리의 일반적인 해석식은 앞 두 자리 × 10마지막 자리 Ω입니다. 마지막 숫자는 Ω 단위의 숫자를 그대로 이어 쓰라는 뜻이 아니라 10의 지수입니다.
| 코드 | 계산 | 저항값 |
|---|---|---|
| 100 | 10 × 10⁰ | 10Ω |
| 101 | 10 × 10¹ | 100Ω |
| 102 | 10 × 10² | 1kΩ |
| 103 | 10 × 10³ | 10kΩ |
| 220 | 22 × 10⁰ | 22Ω |
| 472 | 47 × 10² | 4.7kΩ |
| 560 | 56 × 10⁰ | 56Ω |
끝자리가 0이면 배수는 1입니다. 그래서 220은 220Ω이 아닌 22Ω이고, 221이 220Ω입니다. 이 차이는 피드백 회로나 전류 제한 회로에서 중요합니다.
4자리 코드: 1002와 1003은 다릅니다
4자리 코드는 앞 세 자리 × 10마지막 자리 Ω로 읽습니다.
| 코드 | 계산 | 저항값 |
|---|---|---|
| 1001 | 100 × 10¹ | 1kΩ |
| 1002 | 100 × 10² | 10kΩ |
| 1003 | 100 × 10³ | 100kΩ |
| 2201 | 220 × 10¹ | 2.2kΩ |
| 4992 | 499 × 10² | 49.9kΩ |
| 7500 | 750 × 10⁰ | 750Ω |
103과 1002는 모두 10kΩ입니다. 반면 103과 1003은 열 배 차이가 납니다. 숫자 길이를 먼저 확인하면 이런 혼동을 줄일 수 있습니다.
4R7·0R22·R102와 0Ω 점퍼
R이 소수점 역할을 하는 표기에서는 4R7 = 4.7Ω, 0R22 = 0.22Ω, R102 = 0.102Ω로 읽습니다. 0, 000 또는 0000은 보통 0Ω 점퍼를 나타냅니다. 0Ω 점퍼도 실제 저항과 허용 전류가 있으므로 이상적인 도선과 완전히 같지는 않습니다.
전류 검출 저항에는 제조사별로 별도의 저저항 표기 규칙을 사용할 수 있습니다. M·m 같은 문자를 발견하면 Ω인지 mΩ인지 데이터시트로 확인하고, 다른 제품군의 규칙을 그대로 적용하지 마세요.
EIA-96 저항 코드 전체 대조표
EIA-96으로 부르는 3문자 표기는 숫자 코드 01~96 + 문자 배수로 구성됩니다. 아래 표에서는 기준값을 100~976으로 정규화했습니다. 제조사 자료가 10.0~97.6처럼 다른 기준을 쓰면 배수도 함께 달라지므로, 서로 다른 표의 기준값과 배수를 섞으면 안 됩니다.
| 코드 | 기준값 | 코드 | 기준값 | 코드 | 기준값 | 코드 | 기준값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
EIA-96 문자 배수
| 문자 | 배수 | 01 코드와 조합한 값 |
|---|---|---|
| Z | ×0.001 | 0.1Ω |
| Y | ×0.01 | 1Ω |
| X | ×0.1 | 10Ω |
| A | ×1 | 100Ω |
| B | ×10 | 1kΩ |
| C | ×100 | 10kΩ |
| D | ×1,000 | 100kΩ |
| E | ×10,000 | 1MΩ |
| F | ×100,000 | 10MΩ |
표는 흔히 사용하는 표기 체계의 해독 예시이며 모든 조합이 모든 제품군에 존재한다는 뜻은 아닙니다. 다른 문자나 별도 표식이 있으면 해당 제조사의 마킹 규칙을 확인하세요. 위 체계에서 A와 Z는 같은 배수가 아닙니다.

다른 예로 25C는 178 × 100 = 17.8kΩ, 10F는 124 × 100,000 = 12.4MΩ입니다. 두 숫자를 그대로 25Ω·10Ω으로 읽지 마세요.
F·G·J는 허용오차인가요, 배수인가요?
저항 사양이나 품번에서 F·G·J는 각각 ±1%·±2%·±5% 허용오차를 뜻할 수 있습니다. 하지만 EIA-96의 세 번째 문자인 F는 배수입니다. 예를 들어 10F를 해독할 때 F를 ±1% 문자로 읽으면 저항값이 완전히 달라집니다. 문자 위치와 제품의 표기 체계를 먼저 확인하세요.
3자리 마킹이 흔히 5% 제품, 4자리 마킹이 정밀 제품에 사용되더라도 절대 규칙은 아닙니다. Stackpole의 마킹 안내는 일부 1% 제품에도 3자리 마킹을 사용한다고 설명합니다. 허용오차를 확정하려면 정확한 제조사 품번과 BOM이 필요합니다.
마킹이 없거나 두 자리만 보일 때
작은 저항은 무표기일 수 있고, 큰 저항도 제품군에 따라 마킹을 생략합니다. 06처럼 숫자 두 자리만 보인다면 EIA-96의 배수 문자가 사라진 것인지 다른 코드인지 먼저 확인하세요. 두 자리만으로 최종 저항값을 확정할 수 없습니다.
전원을 끄고 저장된 전하를 방전한 뒤 회로도·BOM을 대조하고 필요하면 측정합니다. 회로 내 측정은 병렬 경로의 영향을 받으므로 정확한 부품값 확인이 필요할 때 한쪽 단자를 분리합니다. 저항 색띠를 읽어야 한다면 4·5·6밴드 저항 색띠 가이드를 참고하세요.
코드 해독 결과를 BOM과 연결하기
표면 숫자는 확인의 출발점입니다. 제조 데이터에는 저항값, 허용오차, 패키지, 정격 전력·전압과 정확한 품번을 적어야 합니다. JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·PCBA 옵션을 확인할 때도 마킹 사진보다 정리된 BOM을 기준으로 부품을 대조하세요.
SMD 저항 코드 FAQ
103과 1003은 같은 저항인가요?
아닙니다. 103은 10kΩ, 1003은 100kΩ입니다. 103과 같은 공칭값의 4자리 표기는 1002입니다.
코드로 정격 전력을 알 수 있나요?
일반적인 값 마킹에는 정격 전력이 들어 있지 않습니다. 같은 패키지도 제품군과 사용 온도에 따라 정격이 달라집니다.
8핀 부품에 102가 적혀 있으면 저항 네트워크인가요?
가능성이 있지만 마킹만으로 확정할 수는 없습니다. 부품 종류, 내부 결선과 각 소자의 값은 데이터시트로 확인하세요.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......