This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

NPN·PNP 트랜지스터 차이: 구조, 기호, 스위칭 회로 비교

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

1 분

표목(TOC)
  • NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기
  • 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)란?
  • NPN 트랜지스터란?
  • PNP 트랜지스터란?
  • NPN과 PNP 트랜지스터 구별 방법
  • NPN 트랜지스터가 더 흔한 이유
  • 로우사이드와 하이사이드 스위칭
  • 전류 싱킹과 소싱
  • NPN과 PNP의 주요 용도
  • 대표적인 NPN·PNP 모델
  • NPN과 PNP 선택 기준
  • NPN·PNP 트랜지스터 FAQ
  • 마무리

NPN과 PNP 트랜지스터는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)입니다. 세 개의 반도체층과 베이스·컬렉터·이미터 단자를 갖지만 바이어스 극성과 관습적 전류 방향은 반대입니다. 두 종류를 혼동하면 릴레이가 켜지지 않거나 하이사이드 부하가 의도와 달리 동작할 수 있습니다. 구조와 회로 기호, 스위칭 방식, 선택 기준을 비교합니다.

NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기

항목NPNPNP
반도체층 구조N-P-NP-N-P
다수 캐리어전자정공
켜졌을 때 관습적 전류 방향컬렉터 → 이미터이미터 → 컬렉터
대표적인 턴온 조건베이스가 이미터보다 약 0.7 V 높음베이스가 이미터보다 약 0.7 V 낮음
기호의 이미터 화살표바깥쪽안쪽
주요 스위칭 위치로우사이드하이사이드
상대적 속도일반적으로 빠른 편일반적으로 조금 느린 편
보급 정도더 흔함상대적으로 적음

0.7 V와 속도 비교는 대표적인 실리콘 소자 설명입니다. 실제 턴온 전압과 스위칭 시간은 부품·전류·온도·구동 조건에 따라 달라집니다.

바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)란?

BJT는 세 개의 도핑된 반도체층과 세 단자로 구성됩니다.

  • 이미터(E): 전하 캐리어를 공급합니다.
  • 베이스(B): 얇은 가운데 층으로 동작을 제어합니다.
  • 컬렉터(C): 캐리어를 모읍니다.

왜 '바이폴라'라고 하나요?

전도에 전자와 정공이 모두 관여하기 때문입니다. 한 종류의 다수 캐리어를 중심으로 동작하는 MOSFET과 구분되는 점입니다. 회로에 맞는 소자를 선택할 때는 BJT와 MOSFET 비교도 참고할 수 있습니다.

NPN 트랜지스터란?

NPN의 구조

얇은 P형 베이스층이 두 N형 층 사이에 있습니다. 양쪽 N형 층은 컬렉터와 이미터이며, 다수 캐리어는 전자입니다.

NPN의 동작 원리

  • 일반적인 실리콘 NPN 소자는 베이스 전위가 이미터보다 약 0.7 V 높아지면 베이스-이미터 접합이 순방향 바이어스됩니다.
  • 켜졌을 때 관습적 전류는 컬렉터에서 이미터로 흐릅니다.
  • 작은 베이스 전류로 더 큰 컬렉터-이미터 전류를 제어합니다.

NPN 회로 기호

이미터 화살표가 바깥쪽인 NPN 트랜지스터 회로 기호

이미터 단자의 화살표가 베이스에서 멀어지는 바깥쪽을 향합니다.

PNP 트랜지스터란?

PNP의 구조

얇은 N형 베이스층이 두 P형 층 사이에 있으며 다수 캐리어는 정공입니다.

PNP의 동작 원리

  • 일반적인 실리콘 PNP 소자는 베이스 전위가 이미터보다 약 0.7 V 낮아지면 켜질 수 있습니다.
  • 켜졌을 때 관습적 전류는 이미터에서 컬렉터로 흐릅니다.
  • 베이스에서 빠져나가는 작은 전류가 더 큰 이미터-컬렉터 전류를 제어합니다.

PNP 회로 기호

이미터 화살표가 안쪽인 PNP 트랜지스터 회로 기호

이미터 화살표가 베이스 쪽인 안쪽을 향합니다.

NPN과 PNP 트랜지스터의 N형·P형 반도체층 구조 비교

NPN과 PNP 트랜지스터 구별 방법

회로도에서는 이미터 화살표를 확인하면 됩니다.

  • NPN: 이미터 화살표가 바깥쪽을 향합니다.
  • PNP: 이미터 화살표가 안쪽을 향합니다.

화살표는 관습적 전류 방향도 나타냅니다. NPN의 컬렉터-이미터 전류는 컬렉터에서 이미터로, PNP의 전류는 이미터에서 컬렉터로 흐릅니다. 실물 부품은 회로 기호만으로 단자 배치를 알 수 없으므로 부품 데이터시트를 확인해야 합니다.

NPN과 PNP 트랜지스터의 관습적 전류 방향 비교

NPN 트랜지스터가 더 흔한 이유

전자 이동도

실리콘에서 전자의 이동도는 정공보다 높습니다. 이는 NPN과 PNP의 일반적인 성능 차이에 영향을 줍니다.

스위칭 속도

동일한 조건의 유사한 소자를 비교하면 NPN이 상승·하강 시간에서 유리한 경우가 많습니다. 자주 쓰이는 분야는 다음과 같습니다.

  • 디지털 신호 인터페이스
  • 임베디드 시스템
  • 마이크로컨트롤러 출력단

다만 특정 부품의 속도는 데이터시트로 비교해야 합니다.

접지 기준 회로의 편의성

많은 PCB 회로는 공통 접지를 사용합니다. NPN으로 부하의 접지 측 경로를 여닫는 로우사이드 스위칭은 제어하기 쉽습니다. 부품 실장 형태를 선택할 때에는 표면실장과 스루홀 조건도 함께 고려합니다.

로우사이드와 하이사이드 스위칭

NPN 로우사이드 스위칭

전원과 부하 사이가 아닌 접지 측을 제어하는 NPN 로우사이드 스위치

부하는 전원 레일과 컬렉터 사이에 연결하고 이미터는 접지에 연결합니다. NPN이 부하의 귀환 경로를 여닫습니다.

PNP 하이사이드 스위칭

전원 측에서 부하를 제어하는 PNP 하이사이드 스위치

PNP는 전원과 부하 사이에 놓여 전원 측을 여닫습니다. 부하의 반대쪽 단자가 접지에 고정된 경우에 사용할 수 있는 BJT 구성입니다. 하이사이드 스위치에는 P채널 MOSFET 등 다른 선택지도 있습니다.

어떤 구성을 선택할까요?

용도대표적인 선택
MCU 제어 릴레이NPN
LED 구동NPN
전원 레일 스위칭PNP
배터리 부하 제어PNP

실제 회로에서는 부하 전류, 제어 전압, 전압 강하와 보호 회로를 함께 검토해야 합니다.

전류 싱킹과 소싱

산업 자동화와 PLC 배선에서는 센서 출력과 PLC 입력의 극성이 맞아야 합니다.

NPN: 싱킹 출력

활성화되면 신호선을 0 V 쪽으로 끌어내립니다. 관습적 전류는 출력 소자로 들어갑니다.

PNP: 소싱 출력

활성화되면 신호선에 양의 전압을 공급합니다. 관습적 전류는 출력 소자에서 부하 쪽으로 나갑니다.

PLC 입력에서 NPN·PNP를 구분하는 이유

NPN 싱킹 센서와 PNP 소싱 센서에는 서로 다른 입력 구성이 필요합니다. 입력 모듈과 센서의 극성이 맞지 않으면 신호를 인식하지 못하거나 배선 오류가 생길 수 있습니다. 설치 전 센서 출력 방식과 PLC 입력 모듈 사양을 확인해야 합니다.

NPN과 PNP의 주요 용도

NPN의 용도

  • LED 스위칭
  • 릴레이 구동
  • 로직 레벨 스위칭 회로
  • 마이크로컨트롤러 GPIO 인터페이스

마이크로컨트롤러 프로젝트에서 NPN 사용

Arduino, ESP32, STM32 등에서 릴레이·모터·고전류 LED를 제어할 때 GPIO와 베이스 사이에 전류 제한 저항을 넣고 로우사이드 부하를 구동하는 예가 많습니다. 구동 가능한 베이스 전류와 부하 전류는 반드시 확인해야 합니다. 작은 기판에서 SMD 부품을 선택한다면 SMD 트랜지스터 마킹도 확인하십시오.

PNP의 용도

  • 하이사이드 전원 스위치
  • 전원 관리·부하 차단 회로
  • 상보 증폭단

예를 들어 배터리 회로의 하이사이드 스위치로 대기 전류를 줄이기 위해 부하를 분리할 수 있습니다.

NPN·PNP 상보형 푸시풀 회로

오디오 증폭기 출력이나 모터 드라이버에서는 NPN과 PNP를 한 쌍으로 사용해 신호의 서로 다른 반주기를 처리할 수 있습니다.

대표적인 NPN·PNP 모델

NPN대응하는 PNP 예
2N39042N3906
BC547BC557
2N22222N2907
S8050S8550

이들은 극성이 반대인 대응 제품의 예이며 그대로 꽂아 바꿀 수 있다는 뜻은 아닙니다. 전압·전류 정격, 핀 배열, 베이스 구동 조건을 각각 확인하고 회로를 다시 설계해야 합니다. JLCPCB 부품 라이브러리에서 재고를 확인하고, 필요하다면 PCB 조립 서비스의 적용 범위를 확인할 수 있습니다.

PCB 조립 견적 확인하기

NPN과 PNP 선택 기준

요구사항우선 검토할 구성
빠른 스위칭NPN
MCU 제어NPN
접지 기준 스위칭NPN
하이사이드 부하 제어PNP
상보 증폭단둘 다

NPN·PNP 트랜지스터 FAQ

PNP를 NPN으로 바꿔 사용할 수 있나요?

단순 교체는 불가능합니다. 필요한 베이스-이미터 바이어스 극성과 관습적 전류 방향이 반대이므로 회로를 다시 설계해야 합니다.

NPN이 더 빠른 이유는 무엇인가요?

실리콘에서 전자 이동도가 정공보다 약 2~3배 높기 때문입니다. 다만 실제 스위칭 속도는 부품 구조와 구동 조건에도 좌우됩니다.

기호의 화살표는 무엇을 뜻하나요?

이미터 단자에서의 관습적 전류 방향을 나타냅니다. NPN은 바깥쪽, PNP는 안쪽입니다.

Arduino 프로젝트에는 어느 쪽이 적합한가요?

접지 측 부하를 제어하는 일반적인 예에서는 NPN이 간단합니다. GPIO의 5 V 또는 3.3 V 출력을 베이스 저항을 통해 구동합니다. 부하 전류와 GPIO 정격은 별도로 확인해야 합니다.

NPN과 PNP를 함께 쓸 수 있나요?

네. 오디오 증폭기나 모터 드라이버의 상보형 푸시풀 출력단에서 함께 사용합니다.

PNP가 상대적으로 적은 이유는 무엇인가요?

전자와 정공의 이동도 차이, 접지 기준 로우사이드 제어의 편의성 등이 영향을 줍니다.

트랜지스터의 전압 강하는 얼마인가요?

일반적인 실리콘 BJT의 순방향 베이스-이미터 전압은 약 0.7 V입니다. 스위치로 포화 동작할 때 컬렉터-이미터 포화 전압 VCE(sat)은 약 0.1~0.3 V일 수 있으며, 실제 값은 부하와 부품에 따라 달라집니다.

MOSFET이 BJT보다 항상 좋은가요?

아닙니다. MOSFET은 전압 구동 방식이고 큰 전류의 전력 회로에 유리할 수 있습니다. BJT는 전류 구동 방식으로 저전류 신호 회로에서 단순하고 경제적인 선택일 수 있습니다.

베이스 저항을 빼면 어떻게 되나요?

베이스-이미터 접합에 과도한 전류가 흐를 수 있어 GPIO나 트랜지스터가 손상될 수 있습니다. 구동 전류를 계산해 적절한 저항을 넣어야 합니다.

MOSFET이 BJT를 대체하고 있나요?

고전류 전력단과 최신 전원 설계에서는 MOSFET 사용이 많습니다. 하지만 저전류 스위칭과 일부 아날로그·RF 회로에서는 BJT도 계속 사용됩니다.

마무리

NPN과 PNP는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이지만 캐리어, 전류 방향, 베이스 바이어스 극성이 다릅니다. MCU의 접지 측 부하 제어에는 NPN, 전원 측 부하 제어에는 PNP를 우선 검토할 수 있습니다. 최종 선택은 부하 조건과 부품 데이터시트를 기준으로 해야 합니다.

지속적인 성장