가장 많이 사용되는 전자 부품 10가지 가이드
1 분
- 저항기 (Resistor)
- 커패시터 (Capacitors)
- 다이오드 (Diode)
- 제너 다이오드 (Zener Diode)
- 인덕터 (Inductor)
- 바리캡 다이오드 (Varicap Diode)
- 트랜지스터 (Transistor)
- 전계 효과 트랜지스터 (Field Effect Transistor)
- 센서
- 변압기
- 전자 부품 구매 방법
전자 부품은 전자 기술의 기본 요소로서 전자 회로의 핵심 구성 요소입니다. 전자 기술과 그 응용 분야가 빠르게 발전함에 따라 설계 과정에서 사용되는 부품의 수가 계속해서 증가하고 있습니다. 전자 엔지니어나 전자 분야에 관심 있는 사람들은 자주 사용되는 전자 부품의 특성과 그 응용 방법을 잘 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 글에서는 엔지니어들이 자주 사용하는 10가지 주요 전자 부품을 소개하고, 적절한 부품을 선택하는 데 있어 유용한 안내를 제공합니다.
저항기 (Resistor)
저항기는 회로에서 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 전류를 제한하는 역할을 합니다. 저항기는 전류에 저항 효과를 가지며, 저항 값에 따라 흐르는 전류를 조절할 수 있습니다. 이를 통해 전자 장비의 다양한 부품들이 정격 전류에서 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 일반적인 저항기 종류로는 서미스터, 바리스터, 전압 분배기 저항, 컬러링 저항, 파워 저항, 그리고 포트레지스터가 있습니다. 이러한 저항기들은 Ω 기호나 R 문자로 표시됩니다.
커패시터 (Capacitors)
회로 이론에서 커패시터는 특정 전압에서 전하를 저장하는 능력을 가지고 있습니다. 이 능력은 정전 용량이라고 하며, 이는 기호 C로 표시됩니다. 정전 용량의 단위는 패럿이며, F로 표기됩니다. 커패시터의 정전 용량은 전하를 저장할 수 있는 능력을 나타냅니다. 회로도에서는 커패시터가 보통 C로 시작하는 식별자로 표시되며, 예를 들어 C01, C02, C03, C100 등이 있습니다.
다이오드 (Diode)
다이오드는 크리스탈 다이오드 또는 단순히 다이오드라고도 불리며, 두 개의 전극(단자)으로 구성된 전자 부품입니다. 다이오드는 전류가 한 방향으로만 흐르게 하는 단방향 전도 특성을 가지고 있습니다. 정류, 보호, 스위칭, 검출 등의 용도에 사용될 수 있습니다.
제너 다이오드 (Zener Diode)
제너 다이오드는 일방향 전도 특성을 갖는 전자 부품입니다. 그 주요 기능은 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 것입니다. 다이오드는 순방향 전도 다이오드와 역방향 차단 다이오드를 포함한 여러 종류가 있습니다. 제너 다이오드는 전압 안정기, 전력 조정, 과전압 보호 등 다양한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다. 적절한 항복 전압과 전력 정격을 선택함으로써 다양한 전압 안정화 옵션을 제공할 수 있습니다. 제너 다이오드는 전자 회로에서 자주 사용되는 중요한 부품으로, 회로의 전압 안정성과 신뢰성을 보장하는 역할을 합니다.
인덕터 (Inductor)
인덕터는 전기 에너지를 저장하고 방출하는 데 사용되는 전자 부품입니다. 일반적으로 도전성 재료로 만든 하나 이상의 코일로 구성되어 있으며, 나선형 또는 고리 형태로 감겨 있습니다. 인덕터는 전자기 유도의 원리에 따라 전류를 자기장으로 변환하고, 변화하는 전류에서 반작용 전자기력을 생성합니다. 주 기능은 전류 변화를 저항하고, 전류의 상승 및 하강 속도를 조절하는 것입니다. 인덕터는 회로에서 필터링, 전류 및 전압 조절, 에너지 저장에 중요한 역할을 합니다. 일반적인 인덕터 유형에는 코일 인덕터, 유도 센서, 변압기가 포함됩니다. 인덕터의 특성은 인덕턴스 값, 전류 용량, 주파수 응답 등의 매개 변수에 의해 결정됩니다. 인덕터는 전자 장비, 통신 시스템, 전원 공급 장치, 자동화 제어 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다.
바리캡 다이오드 (Varicap Diode)
이 다이오드는 역방향 전압을 조절하여 커패시턴스 값을 변경할 수 있는 특수한 다이오드입니다. 주로 튜닝 회로와 주파수 합성기 등에서 사용됩니다. 빠른 반응 속도, 높은 신뢰성, 작은 크기 등의 특성을 가지고 있어 무선 통신, 방송 등의 분야에 적합합니다. 해당 회로 내에서 주파수를 조정할 수 있는 기능을 제공하여 유연성과 조정 가능성을 높입니다.
트랜지스터 (Transistor)
트랜지스터는 전류를 제어하고 증폭할 수 있는 반도체 소자입니다. 약한 신호를 더 높은 진폭의 전기 신호로 증폭시키는 역할을 합니다. 전자 장비, 통신 시스템, 컴퓨터, 전력 제어 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 트랜지스터의 작은 크기와 높은 신뢰성 덕분에 현대 전자 기술에서 필수적인 구성 요소 중 하나가 되었습니다.
전계 효과 트랜지스터 (Field Effect Transistor)
전계 효과 트랜지스터(FET, Field Effect Transistor)는 전자 회로에서 증폭 및 스위칭 용도로 일반적으로 사용됩니다. 전계 효과 트랜지스터는 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스, 그리고 낮은 전력 소모 특성을 지니고 있습니다. 또한 높은 게인과 빠른 스위칭 속도를 제공합니다. 구조에 따라, 일반적으로 사용되는 전계 효과 트랜지스터에는 MOSFET (금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)과 JFET (접합형 전계 효과 트랜지스터)가 있습니다. 전계 효과 트랜지스터는 아날로그 회로, 디지털 회로, 전력 증폭기 등 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이는 현대 전자 장비의 필수적인 구성 요소입니다.
센서
센서 (트랜스듀서)는 물리적 양을 전기 신호나 다른 식별 가능한 형태로 변환하는 감지 장치입니다. 변환된 신호는 분석, 처리 및 제어에 사용됩니다. 센서는 산업 자동화, 의료 기기, 자동차, 항공우주, 환경 모니터링 및 소비자 전자 제품 등 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다. 측정하는 물리적 양에 따라, 일반적인 센서 유형에는 온도 센서, 압력 센서, 광 센서, 가속도 센서, 습도 센서 등이 있습니다. 센서의 높은 정확도, 민감도 및 신뢰성은 지능화, 자동화 및 무인 작업을 실현하는 데 중요한 기술 요소입니다.
변압기
변압기는 교류 전압을 변화시키는 전기 장치입니다. 이 장치는 1차 코일 (Primary coil)과 2차 코일 (Secondary coil)이라 불리는 두 개 이상의 코일로 구성되어 있으며, 이 코일들은 자기 철심을 공유합니다. 전자기 유도 원리를 통해 변압기는 입력 전압을 필요한 출력 전압으로 변환하면서 전력의 균형을 유지할 수 있습니다. 변압기는 전력 시스템, 전자 장비, 통신 네트워크 및 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 변압기는 높은 효율성, 신뢰성, 그리고 에너지 절약의 특성을 가지고 있어 전력 전달과 분배에 필수적인 장비입니다. 또한, 입력 코일과 출력 코일이 완전히 분리되어 있어 절연 용도로도 사용할 수 있습니다.
전자 부품 구매 방법
전자 부품 산업의 급속한 발전으로 인해 엔지니어들은 적합한 부품을 조달하는 데 많은 어려움을 겪고 있습니다. 다양한 유형의 부품, 수많은 브랜드와 제조업체, 그리고 부품 부족 문제는 큰 도전 과제입니다. 그렇다면 엔지니어들은 이러한 상황에 어떻게 대응해야 할까요?
JLCPCB는 고품질 PCB 제조 및 조립 솔루션을 제공하는 선도적인 PCB 제조업체입니다. 이 업체는 엔지니어들에게 PCB 설계 및 레이아웃, PCB 제조, PCB 조립, 그리고 테스트를 포함한 다양한 서비스를 제공하여 편리한 솔루션을 제시합니다.
JLCPCB는 엔지니어들을 위해 43만 개 이상의 부품을 제공합니다. 엔지니어들은 PCBA 주문을 하기 전에 미리 부품을 주문할 수 있어, 막판 부품 부족에 대한 걱정을 없앨 수 있습니다. 또한, 재고 비용이나 인건비 없이 무료로 개인 창고를 사용할 수 있습니다.
JLCPCB를 선택하면 엔지니어들은 상당한 시간, 비용 및 에너지를 절약할 수 있으며, 프로젝트의 다른 중요한 부분에 집중할 수 있습니다. PCB 설계 파일과 필요한 부품 목록만 제공하면 JLCPCB가 부품 조달과 조립을 처리합니다.
오늘날 빠르게 발전하는 전자 부품 산업에서 엔지니어들은 올바른 부품을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 선도적인 PCB 제조업체인 JLCPCB는 포괄적인 PCB 조립 서비스를 제공합니다. 엔지니어들은 JLCPCB의 방대한 재고와 전문적인 팀을 통해 필요한 부품을 효율적으로 조달하고, 신뢰할 수 있는 고품질의 조립 서비스를 이용할 수 있습니다. JLCPCB를 선택함으로써 엔지니어들은 프로젝트의 다른 측면에 집중하여 성공적인 구현을 보장할 수 있습니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......