릴레이 회로 기호 읽는 법: 코일·COM·NO·NC와 PCB 설계
1 분
- 릴레이 기호는 무엇을 나타내나요?
- 코일·접점·기계적 연동선 읽기
- SPST·SPDT·DPDT 릴레이 기호
- NO와 NC의 상태표
- 릴레이 기호를 읽는 4단계
- 실제 회로에서 자주 보는 구성
- 회로 기호를 PCB 풋프린트에 매핑하기
- 릴레이 PCB 레이아웃의 안전 체크
- 자주 묻는 질문
- 결론
릴레이 기호는 하나의 부품 안에 있는 제어 측 코일과 부하 측 접점을 회로도에 표현합니다. 코일에 전원이 들어왔을 때 COM이 어느 접점에 연결되는지를 읽으면 회로 동작을 이해할 수 있습니다. 그러나 회로 기호의 간격만으로 안전 절연이나 정격을 보증할 수는 없습니다. 실제 릴레이의 데이터시트와 PCB 절연 설계가 함께 필요합니다.
릴레이 기호는 무엇을 나타내나요?
일반적인 전자기 릴레이는 코일 전류로 자계를 만들어 접점을 움직입니다. 회로도에는 코일과 접점이 멀리 떨어져 그려질 수도 있지만 같은 참조기호(K1 또는 RL1 등)로 연결됩니다. 접점 쪽의 COM은 공통 단자, NO는 평상시 열린 접점, NC는 평상시 닫힌 접점입니다. ‘평상시’란 일반적으로 코일이 여자되지 않은 상태를 뜻합니다.

| 표시 | 뜻 | 코일 비여자 상태 |
|---|---|---|
| 코일 | 릴레이 구동 입력 | 전류가 흐르지 않음 |
| COM | 전환 접점의 공통 단자 | NC와 연결되는 SPDT가 일반적 |
| NO | Normally Open | COM과 떨어짐 |
| NC | Normally Closed | COM과 연결됨 |
COM이 항상 전원 입력이라는 뜻은 아닙니다. 회로 설계에 따라 전원 또는 부하 어느 쪽을 COM에 연결할 수 있습니다. 접점의 기능은 전체 회로 연결을 따라 판단하세요.
코일·접점·기계적 연동선 읽기

도면 규격과 라이브러리에 따라 코일은 직사각형이나 권선 형태로 표현될 수 있습니다. 점선은 전기적 도체가 아니라 기계적 연동을 뜻합니다. 코일과 접점 사이에 전기적 절연이 있는 제품도 있지만 절연 내력, 접점 간 거리, 인증 범위는 해당 릴레이의 데이터시트로 검증해야 합니다.
SPST·SPDT·DPDT 릴레이 기호

- SPST: 한 회로를 켜거나 끄는 단일 접점입니다.
- SPDT: COM 한 개가 NO와 NC 사이에서 전환됩니다.
- DPST: 두 독립 회로를 한 코일로 동시에 개폐합니다.
- DPDT: 두 개의 SPDT 접점군이 연동됩니다.
- 래칭 릴레이: 코일 전원이 제거돼도 상태를 유지하는 구조가 있습니다. 단일·이중 코일 등 구동 방식은 제품마다 다릅니다.
- SSR: 반도체 출력 스위치입니다. 기계 접점 릴레이와 누설 전류·온저항·부하 종류가 다릅니다.
릴레이의 상태 유지 방식과 코일 구성은 구분해서 확인해야 합니다. AC용 SSR을 DC 부하에 그대로 사용하거나 그 반대로 선택하지 말고 출력 소자의 부하 정격을 확인하세요.
NO와 NC의 상태표

| 접점 | 코일 OFF | 코일 ON |
|---|---|---|
| COM–NO | 열림 | 닫힘 |
| COM–NC | 닫힘 | 열림 |
전원 장애 시 어떤 부하가 켜지거나 꺼져야 하는지 먼저 정하고 NO·NC를 선택하세요. 안전 기능은 릴레이 단일 접점의 기본 상태만으로 보장하지 말고 적용 안전 규격과 고장 분석을 따릅니다.
릴레이 기호를 읽는 4단계

- 코일의 정격 전압과 구동 전류, 극성 표시 여부를 찾습니다.
- 같은 참조기호로 표시된 접점군을 찾습니다.
- 코일 OFF에서 COM이 어느 접점과 연결되는지 확인합니다.
- 코일 ON에서 부하 전류 경로가 어떻게 바뀌는지 추적합니다.
실제 회로에서 자주 보는 구성

마이크로컨트롤러 GPIO가 코일 전류를 직접 공급할 수 있는지는 반드시 수치로 확인해야 합니다. 일반적으로 트랜지스터 또는 드라이버 IC를 사용하고, DC 코일에는 드라이버를 보호할 적절한 서지 억제 방법을 적용합니다. 플라이백 다이오드는 전압 스파이크를 줄이지만 릴레이 해제 시간을 늘릴 수 있으므로 응답 시간 요구도 확인하세요. AC 부하 접점의 아크 억제에는 별도의 RC 스너버나 적합한 보호 소자가 필요할 수 있습니다.
회로 기호를 PCB 풋프린트에 매핑하기

- 선택한 릴레이의 정확한 품번과 데이터시트를 확보합니다.
- 코일, COM, NO, NC의 실제 핀 번호와 상면·하면 도면 방향을 확인합니다.
- 홀 크기와 핀 간격, 본체 크기 및 높이를 풋프린트와 대조합니다.
- 심벌–풋프린트 핀 매핑을 확인하고 첫 시제품에서 도통을 시험합니다.
‘5핀 SPDT 릴레이는 모두 같은 풋프린트’라는 가정은 금물입니다. 부품마다 핀 간격과 배치가 다를 수 있습니다.
릴레이 PCB 레이아웃의 안전 체크

- 접점 정격: AC/DC 종류, 정상 전류, 돌입 전류, 유도성 부하에 대한 제품 정격을 확인합니다.
- 배선 폭: 구리 두께, 허용 온도 상승, 배선 길이와 PCB 업체 공정을 기준으로 계산합니다.
- 절연: 저전압 제어 회로와 위험 전압 회로 사이의 공기 간격·연면거리는 실제 전압, 오염도, 절연 등급, 적용 규격에 따라 정합니다.
- 기구: 릴레이 무게와 진동, 납땜 방식, 커넥터 위치를 검토합니다.
- 보호: 코일 서지 억제와 접점 아크 억제를 구분합니다.
배선 폭이나 상용 전원 절연 간격에 모든 제품에 적용할 수 있는 단일 수치는 없습니다. 상용 전원을 다루는 제품은 해당 시장·제품군의 안전 규격과 자격 있는 엔지니어의 검토가 필요합니다.
자주 묻는 질문
NO와 NC는 무엇을 기준으로 하나요?
일반적으로 코일에 전원이 없는 상태를 기준으로 합니다.
릴레이 모듈은 MCU에 바로 연결할 수 있나요?
모듈에 구동 회로가 포함돼 있어도 입력 전압, 소비 전류, 접지 구성과 절연 구조가 MCU와 맞는지 확인해야 합니다.
SSR은 기계식 릴레이와 같은 기호인가요?
도면에서 입력·출력을 구분해 표시하지만 내부 반도체와 누설 특성이 다릅니다. 부하의 AC/DC 종류에 맞는 SSR을 선택하세요.
결론
릴레이 기호는 코일과 접점의 관계를 읽는 지도입니다. 회로도에서 COM·NO·NC 동작을 확인한 뒤 데이터시트의 핀 배열, 부하 정격, PCB 절연 간격과 구동 보호 회로까지 연결해 검증해야 안전한 제품이 됩니다.
릴레이 회로의 핀 매핑과 PCB 설계를 검증했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·PCBA 제작 옵션을 확인하세요.
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......