변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
1 분
- 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요?
- 변압기 기호의 점(●)은 무엇을 뜻하나요?
- 승압·강압·절연·센터탭·자동변압기 기호 차이
- 변압기 회로도를 PCB 풋프린트로 옮길 때
- 자주 묻는 질문
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다.
이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다.
바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ
변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요?
기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다.
이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해 V2/V1 ≈ N2/N1로 설명하지만, 도면에 그려진 코일 곡선의 개수를 실제 권선 수로 세면 안 됩니다. 실제 전압과 손실은 주파수·부하·회로 방식과 데이터시트 사양에 영향을 받습니다.

변압기 기호의 점(●)은 무엇을 뜻하나요?
점은 권선 사이의 상대적인 순간 극성을 나타냅니다. 같은 기준으로 전압을 측정할 때 1차 권선의 점 쪽이 반대쪽보다 순간적으로 양(+)이면, 2차의 점 쪽도 반대쪽보다 양(+)입니다. 점이 서로 다른 쪽에 있으면 기준 단자 사이의 위상 해석이 바뀝니다. 점이 영구적인 +극이나 −극을 나타내는 것은 아닙니다.
예를 들어 플라이백 회로에서는 점 방향이 스위치 ON/OFF 구간의 다이오드 도통과 보조 권선 피드백에 영향을 줍니다. 따라서 기호의 점, 실제 권선 시작점, 풋프린트 패드 번호를 반드시 함께 대조해야 합니다. TI의 스위칭 전원 기초 자료도 변압기의 점 극성을 권선 간 위상 표시에 사용합니다.

승압·강압·절연·센터탭·자동변압기 기호 차이
| 형태 | 회로도 특징 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 승압·강압 | 1차와 2차 권선이 표시됨 | 승압/강압 여부는 권선비와 회로 조건으로 판단하며, 그림 크기나 곡선 수로 단정하지 않음 |
| 절연 변압기 | 전기적으로 분리된 권선 | 절연 내압과 안전거리 요구는 부품·시스템 사양으로 확인 |
| 센터탭 | 권선 중간의 추가 단자 | 중간 탭의 핀 번호와 정류 연결을 확인 |
| 다중 2차 권선 | 출력 권선이 둘 이상 | 각 권선의 점 방향과 전압·전류 정격을 따로 확인 |
| 자동변압기 | 권선 일부를 공용으로 사용 | 일반적으로 1차·2차 사이의 갈바닉 절연을 제공하지 않음 |
변압기와 인덕터는 모두 코일 기호를 쓰지만, 변압기는 둘 이상의 결합 권선을 보여 주는 것이 핵심입니다. 회로도에 코일이 둘 있다고 해서 모든 부품이 안전 절연 변압기인 것은 아닙니다. 제품의 절연 사양을 확인하세요.
변압기 회로도를 PCB 풋프린트로 옮길 때
- 부품 데이터시트에서 권선 시작점·끝점, 점 표기와 핀 번호를 확인합니다.
- 회로도 심벌의 핀 번호가 풋프린트 패드 번호와 일치하는지 검사합니다.
- 센터탭·보조 권선의 연결이 의도한 정류·피드백 회로와 맞는지 확인합니다.
- 실제 부품의 기계 도면으로 홀 크기, 패드, 외형, 높이와 주변 부품 간격을 검토합니다.
- 절연이 필요한 설계라면 해당 안전 규격과 부품 인증에 따라 연면거리·공간거리, 슬롯과 구리 간격을 결정합니다. 임의의 공통 숫자를 적용하지 않습니다.
- 동박 폭, 발열, 인러시·서지 및 납땜 공정도 실제 전류·전압 조건으로 평가합니다.
특히 고전압·상용 전원 회로는 일반적인 PCB 제작 체크리스트만으로 안전성을 보증할 수 없습니다. 부품 정격, 적용 규격과 최종 제품 시험 계획을 별도로 검토해야 합니다.
권선 핀 매핑과 PCB 제조 데이터를 검토했다면, 보드 사양을 입력해 제작 가능 여부와 견적을 확인해 보세요. 절연·안전 요구사항은 주문 전 별도 검토가 필요합니다.
자주 묻는 질문
변압기 기호의 점은 +극인가요?
아닙니다. 점은 권선 사이의 상대적 순간 극성을 나타내며, 교류 파형과 기준 방향에 따라 전압의 부호가 바뀝니다.
코어선이 없으면 공심 변압기인가요?
그림만으로 단정할 수 없습니다. 회로도 라이브러리의 표현 방식일 수 있으므로 실제 코어와 구조는 데이터시트를 확인하세요.
그림에서 코일이 더 많이 그려진 쪽이 고전압인가요?
그렇지 않습니다. 코일 곡선 개수는 실제 권선비를 의미하지 않습니다. 권선비나 정격 전압은 부품 사양과 회로 조건으로 판단합니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......