IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
1 분
- IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요?
- IC 심벌 읽는 순서: 이름보다 핀 번호부터 확인하세요
- 자주 보는 IC 기호 유형
- IC 기호와 패키지·풋프린트는 어떻게 다를까요?
- 자주 묻는 질문
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다.
이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다.
바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ
IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요?
회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다.
예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는 경우가 많습니다. 다만 그 모양은 라이브러리와 설계 목적에 따라 달라질 수 있습니다. 심벌의 핀 위치가 실제 부품의 물리적 핀 위치와 같다고 가정하면 안 됩니다.

IC 심벌 읽는 순서: 이름보다 핀 번호부터 확인하세요
- 참조 번호와 부품명: U1, U2 같은 식별자와 정확한 제조사 부품번호(MPN)를 확인합니다.
- 핀 이름: VDD·VCC, GND·VSS, IN·OUT, EN, RESET, SDA·SCL 등 기능을 읽습니다. 이름은 부품마다 달라질 수 있습니다.
- 핀 번호: 각 신호가 실물의 몇 번 핀으로 연결되는지 확인합니다. 회로도에서 보이는 좌우 순서가 실제 패키지의 순서는 아닙니다.
- 전기적 타입: 입력·출력·양방향·전원 입력 등 EDA 도구의 설정을 확인하고 ERC 경고를 검토합니다.
- 데이터시트 대조: 전원 조건, 핀 기능, 미사용 핀 처리, 노출 패드 및 권장 회로를 확인합니다.
KiCad의 심벌 핀은 번호로 풋프린트 패드에 연결됩니다. 따라서 회로도에서 핀 1이 올바른 이름을 가졌더라도 풋프린트 패드 1이 다른 전극에 해당하면 보드 연결이 잘못될 수 있습니다. KiCad 심벌 핀 문서도 이 번호 일치를 강조합니다.
자주 보는 IC 기호 유형
| 유형 | 회로도에서 보는 정보 | 특히 확인할 항목 |
|---|---|---|
| 연산증폭기·비교기 | 입력 +/−, 출력, 전원 | 두 기능의 차이, 전원 핀, 출력 방식 |
| 논리 게이트 | AND·OR·NOT, 입력·출력 | 게이트별 유닛과 공통 전원 핀 |
| 마이크로컨트롤러 | GPIO, 클록, 리셋, 전원, 통신 | 다중 기능 핀과 부트 설정 |
| 메모리·인터페이스 | 주소·데이터·SPI·I²C 등 | 전압 레벨, 풀업, 핀 기능 |
| 전원 관리 IC | VIN, SW, FB, EN, GND 등 | 노출 패드, 권장 레이아웃, 주변 부품 |
하나의 IC가 여러 기능 블록으로 나뉘어 멀티 유닛 심벌로 표시될 수도 있습니다. 예컨대 쿼드 게이트 IC는 A~D 유닛과 전원 유닛으로 분리될 수 있습니다. 회로도에 모든 유닛이 배치됐는지, 미사용 입력이 데이터시트 지침대로 처리됐는지 확인하세요.
IC 기호와 패키지·풋프린트는 어떻게 다를까요?
심벌은 전기적 연결, 풋프린트는 PCB 패드의 크기와 위치, 패키지 도면은 실제 부품의 외형·핀 배열을 나타냅니다. 같은 기능의 IC라도 DIP, SOIC, QFN 등 패키지가 다르면 풋프린트가 달라집니다. 반대로 외형이 같아도 핀 기능은 제품마다 다를 수 있습니다.
SOIC처럼 방향 표시가 있는 패키지는 데이터시트의 상면도(top view)와 1번 핀 마크를 함께 보세요. 회로도 심벌을 화면에서 회전하거나 좌우 반전해도 물리적 핀 번호가 자동으로 바뀌는 것은 아닙니다. 풋프린트와 3D 뷰에서 회전 방향·패드 번호를 별도로 점검해야 합니다.
PCB 제작 전에 확인할 6가지
- 정확한 MPN과 패키지 옵션이 BOM·회로도·풋프린트에서 일치하나요?
- 심벌 핀 번호와 풋프린트 패드 번호가 모두 대응하나요?
- 노출 패드(EP)가 있다면 전기적 연결과 열 비아 조건이 반영됐나요?
- 전원·접지 핀과 디커플링 커패시터가 데이터시트 권장 방식으로 배치됐나요?
- 1번 핀 표식과 조립 방향을 실크스크린 및 배치 데이터에서 확인했나요?
- ERC·DRC와 Gerber 미리보기를 완료했나요?
회로도 핀 번호와 실제 패드 매핑을 확인했다면, Gerber와 BOM 기준으로 PCB 제작·조립 비용을 검토해 보세요.
자주 묻는 질문
IC 기호의 네모 모양은 실제 칩 모양인가요?
아닙니다. 직사각형은 기능과 핀을 읽기 쉽게 배치한 회로도 표현입니다. 실물 패키지와 치수는 데이터시트를 확인해야 합니다.
회로도에서 핀 순서를 바꿔 그려도 되나요?
가독성을 위해 화면상의 핀 위치를 재배치할 수는 있지만, 각 핀의 번호와 기능은 실제 부품과 일치해야 합니다.
동일한 IC 심벌을 다른 패키지에 재사용할 수 있나요?
핀 기능·번호가 동일하고 해당 풋프린트를 정확하게 연결한 경우에만 가능합니다. 패키지 옵션별로 핀아웃이나 노출 패드가 달라질 수 있으므로 모델별 데이터시트를 다시 확인하세요.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......