ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
2 분
- ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요
- ESP32·S2·S3·C3·C6·P4 차이
- ESP32 보드 구매 전 확인할 6가지
- 일반 개발보드, 디스플레이 보드, 카메라 보드 중 무엇을 고를까요?
- 첫 프로젝트는 이 순서로 진행하세요
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다.
일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다.
바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트
ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요
| 프로젝트 | 검토할 공식 보드 | 선택 이유 | 주의할 점 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi 센서, BLE 주변 장치, 기본 GPIO 학습 | ESP32-C3-DevKitM-1 | Wi-Fi와 Bluetooth LE를 활용하는 입문 출발점 | 필요한 GPIO 수와 USB 연결 방식을 보드 회로도로 확인 |
| 디스플레이, 카메라, USB 장치 기능 | ESP32-S3-DevKitC-1 | 다양한 주변 장치와 USB 활용에 적합한 후보 | 플래시·PSRAM 옵션, 카메라 배선과 라이브러리 지원 확인 |
| Thread·Zigbee, 802.15.4 기반 실습 | ESP32-C6-DevKitC-1 | Wi-Fi 6, Bluetooth LE, IEEE 802.15.4 지원 | 사용할 프로토콜 스택과 네트워크 내 역할을 별도 확인 |
| 기존 ESP32 예제 재현, Bluetooth Classic 활용 | 기존 ESP32 기반 ESP32-DevKitC V4 등 | 기존 칩을 대상으로 작성된 예제와의 일치 여부를 확인하기 쉬움 | 장착 모듈, 보드 리비전, 예제의 실제 지원 칩 확인 |
여기서 Bluetooth LE는 저전력 블루투스를 뜻합니다. 기존 Bluetooth Classic 기능이 필요한 프로젝트에서는 C3·S3·C6가 기존 ESP32의 완전한 대체품이 아닐 수 있습니다. 또한 802.15.4 하드웨어가 있다고 Thread·Zigbee·Matter 기능이 자동으로 모두 활성화되는 것은 아닙니다. 펌웨어와 지원 소프트웨어, 네트워크 구성을 함께 검토해야 합니다.
공식 문서는 C3-DevKitM-1, S3-DevKitC-1, C6-DevKitC-1에서 확인할 수 있습니다. 구매 페이지의 제품명과 문서의 보드 버전이 같은지 확인하세요.
ESP32·S2·S3·C3·C6·P4 차이
ESP32라는 이름은 기존 칩을 뜻할 때도 있고 제품군 전체를 뜻할 때도 있습니다. 무선 기능을 비교할 때는 아래처럼 정확한 시리즈 이름으로 구분해야 합니다.
| 시리즈 | 칩 내장 Wi-Fi | 칩 내장 Bluetooth | 기억할 차이 |
|---|---|---|---|
| 기존 ESP32 | 2.4 GHz Wi-Fi | Classic 및 LE | 기존 자료가 많지만 보드·모듈별 핀과 메모리는 다름 |
| ESP32-S2 | 2.4 GHz Wi-Fi | 없음 | USB OTG 활용 가능, Bluetooth 필요 시 다른 시리즈 검토 |
| ESP32-S3 | 2.4 GHz Wi-Fi | LE | USB OTG, 디스플레이·카메라 프로젝트의 후보 |
| ESP32-C3 | 2.4 GHz Wi-Fi | LE | RISC-V 기반, S3의 USB OTG와 USB 기능을 혼동하지 않기 |
| ESP32-C6 | 2.4 GHz Wi-Fi 6 | LE | IEEE 802.15.4 지원, 5 GHz Wi-Fi를 뜻하지 않음 |
| ESP32-P4 | 내장 무선 없음 | 내장 무선 없음 | 보드에 별도 무선 칩·모듈을 추가할 수 있음 |
CPU 코어 수, 명령어 구조, 주변 장치와 보안 기능도 시리즈마다 다릅니다. “ESP32는 모두 듀얼 코어”나 “모두 Bluetooth를 지원한다”는 식으로 구매 기준을 단순화하지 마세요.
ESP32 보드 구매 전 확인할 6가지
1. 플래시와 PSRAM을 구분하세요
플래시는 주로 펌웨어와 파일을 저장하고, PSRAM은 실행 중 데이터 버퍼 등에 사용하는 추가 메모리입니다. 큰 화면 버퍼나 카메라 프레임을 다룰 때 PSRAM이 유용하지만 모든 S3 보드에 들어 있는 것은 아닙니다. N8R8 같은 표기가 있더라도 판매명만 믿지 말고 해당 모듈의 주문 코드와 공식 메모리 구성을 대조하세요.
2. USB-C 커넥터가 곧 네이티브 USB는 아닙니다
USB 단자가 USB-UART 변환 칩에 연결된 보드도 있고, 칩의 USB 기능에 직접 연결된 보드도 있습니다. USB-UART, USB Serial/JTAG, USB OTG는 역할이 다릅니다. 키보드·마우스 같은 USB 장치를 만들려면 해당 칩의 USB 기능뿐 아니라 그 신호가 실제 커넥터로 연결되어 있는지도 확인해야 합니다.
인식 문제가 생기면 먼저 데이터 전송이 가능한 케이블과 포트를 점검한 뒤, 보드에 장착된 변환 칩의 공식 드라이버와 보드 문서를 확인하세요. 특정 USB-UART 칩 브랜드만으로 보드 품질을 판단하기는 어렵습니다.
3. 핀 수보다 실제로 쓸 수 있는 GPIO가 중요합니다
전원·접지 핀, 플래시·PSRAM 연결 핀, 부팅 설정에 관여하는 스트래핑 핀, 보드 내 LED나 주변 장치에 사용된 핀을 제외하고 필요한 신호를 배치할 수 있어야 합니다. 인터넷의 30핀·38핀 그림을 다른 보드에 그대로 적용하지 말고 정확한 리비전의 핀맵과 회로도를 사용하세요.
4. 3.3 V 로직과 5 V 전원을 혼동하지 마세요
개발보드가 USB 5 V 전원을 받아도 ESP32 GPIO가 5 V 로직을 직접 허용한다는 뜻은 아닙니다. 5 V 센서나 외부 장치와 연결할 때는 입출력 전압을 확인하고 적절한 레벨 변환을 검토하세요. 외부 전원과 USB를 함께 연결할 때도 보드가 허용하는 전원 입력 방식을 따라야 합니다.
5. 배터리 커넥터와 충전 회로는 별개입니다
배터리 커넥터가 있다고 충전기와 보호 회로가 모두 포함된 것은 아닙니다. 셀 종류·극성·충전 조건을 확인해야 합니다. 배터리 수명은 칩의 딥슬립 전류만으로 계산하지 말고 LED, 레귤레이터, USB 변환 칩과 센서까지 포함한 보드 전체 소비 전류를 측정하세요.
6. 예제와 라이브러리가 해당 칩을 지원하나요?
Arduino IDE나 ESP-IDF를 사용할 수 있어도 모든 예제·라이브러리가 모든 ESP32 시리즈에서 동일하게 동작하는 것은 아닙니다. 칩 타깃, 보드 설정, 플래시·PSRAM 옵션과 SDK 버전을 맞추고, 필요한 디스플레이·카메라·무선 스택의 지원 상태를 먼저 확인하세요.
일반 개발보드, 디스플레이 보드, 카메라 보드 중 무엇을 고를까요?
- 기본 개발보드: GPIO 연결을 배우고 센서를 바꿔 가며 실험하기 좋습니다. 브레드보드에 꽂았을 때 양옆 핀이 남는지도 확인하세요.
- 디스플레이 통합 보드: 배선 부담이 줄지만 패널 드라이버, 해상도, 사용 핀과 전원 구성이 정해져 있습니다.
- 카메라 통합 보드: 지원 센서와 커넥터, PSRAM, 다운로드 방식을 확인해야 합니다. 카메라 커넥터가 없는 일반 보드에서는 별도 배선과 전원 검토가 필요합니다.
- 배터리 지향 보드: 충전 회로와 낮은 대기 전류가 필요한지 확인합니다. 작은 보드가 반드시 저전력 보드는 아닙니다.
Arduino와 ESP32 중 플랫폼을 먼저 정해야 한다면 ESP32와 Arduino 비교 가이드도 참고해 보세요.
첫 프로젝트는 이 순서로 진행하세요
- 보드 확인: 칩·모듈 주문 코드, 리비전, 핀맵과 전원 입력 조건을 기록합니다.
- 다운로드 확인: 공식 기본 예제로 업로드와 시리얼 로그를 먼저 확인합니다.
- 주변 장치 추가: 전압이 맞는 센서 하나부터 연결하고 I²C·SPI 등 인터페이스를 검증합니다.
- 무선과 전원 측정: 통신 중 전류와 전원 강하, 대기 전류를 실제 사용 조건에서 확인합니다.
- 전용 PCB로 전환: 검증된 모듈과 기준 회로를 바탕으로 전원·안테나·다운로드·테스트 접점을 설계합니다.
브레드보드에서 동작을 검증했다면 ESP32 모듈용 전용 PCB를 검토할 차례입니다. 안테나 이격 영역, 3.3 V 전원, 부팅·다운로드 회로를 확인한 뒤 제작 사양을 비교해 보세요.
자주 묻는 질문
입문용은 C3와 S3 중 무엇이 좋나요?
간단한 Wi-Fi·BLE 센서부터 시작한다면 C3 보드를 검토할 수 있습니다. 카메라, 큰 디스플레이, USB OTG 활용이 목표라면 필요한 메모리를 갖춘 S3 보드를 먼저 비교하세요. 튜토리얼과 보드가 일치하는지도 중요합니다.
ESP32-C6는 5 GHz Wi-Fi를 지원하나요?
C6의 Wi-Fi 6는 2.4 GHz 대역입니다. Wi-Fi 세대 이름과 주파수 대역을 같은 의미로 보면 안 됩니다.
가장 저렴한 호환 보드를 사도 되나요?
가격보다 회로도·핀맵 제공 여부, 모듈 식별 정보, 전원 설계와 예제 지원을 함께 보세요. 확인 가능한 자료가 있는 보드가 문제 해결과 재현에 유리합니다. 가격과 재고는 판매처·시점에 따라 달라집니다.
참고 자료
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......