PCB의 생산 및 제조 공정은 어떻게 될까요?
1 분
- 준비:
- 적층(Lamination):
- 회로 배선(Circuit Tracing):
- 부품 납땜(Component Soldering):
- 테스팅 및 디버깅:
- 결론
PCB의 창시자는 오스트리아인 파울 아이슬러(Paul Eisler)입니다. 1936년 그는 라디오에 인쇄 회로 기판을 처음 사용했습니다. 1948년에는 미국이 이 발명을 상업적 용도로 공식 인정했습니다. 1950년대 중반 이후로 인쇄 회로 기판은 널리 사용되어 왔습니다. 거의 모든 전자 기기에 PCB가 들어 있습니다. 기기에 전자 부품이 있다면 다양한 크기의 PCB에 장착되어 있습니다. PCB의 주요 기능은 다양한 전자 부품을 연결하여 미리 정해진 회로를 형성하고, 전기 신호 전송의 중계 역할을 하는 것입니다. 이는 종종 "전자 제품의 어머니"라고 불립니다.
PCB의 생산 및 제조에 있어서는 최종 제품의 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 일련의 단계가 필요합니다. 다음은 PCB 생산 및 제조 공정을 더 잘 이해할 수 있도록 도와주는 추가 단계와 세부사항입니다:
준비:
- 생산 시작 전에는 PCB 도면 및 관련 자료를 준비해야 합니다. 이 도면에는 PCB 치수, 회로 배선, 부품 배치 등의 정보가 포함됩니다. 주로 설계 및 선택해야 할 사항은 PCB 기판의 종류, 솔더 패드, 도전성 배선 등입니다.
- 기판 두께 결정: 도면 요구사항에 따라 밀리미터 단위로 적절한 기판 두께를 선택합니다.
- 표면 처리 결정: 기판의 표면 처리 방식을 결정합니다. 예: 금 도금, 은 도금, 열풍 솔더 레벨링(HASL) 등.
- 부품 유형 및 사양 지정: 필요한 부품의 유형과 사양을 결정합니다. 저항기, 커패시터, 다이오드 등이 포함됩니다.
- 도구 및 장비 준비: 제조 공정 중 필요한 드릴링 머신, 라우팅 머신, 포토리소그래피 장비 등의 도구와 장비를 준비합니다.
적층(Lamination):
- 기판 준비 후 적층 작업이 수행됩니다. 적층은 고온 및 고압에서 여러 층의 재료를 함께 접착하여 다층 PCB를 만드는 공정입니다.
- 평탄성 확보: 적층 전에 기판 표면이 평탄하고 휘거나 변형이 없는지 확인합니다.
- 온도 및 압력 안정성 유지: 적층 중에는 안정적인 온도와 압력 조건을 유지하여 우수한 적층 결과를 얻는 것이 중요합니다.
- 냉각 및 절단: 적층 완료 후 기판을 냉각시키고 필요한 크기로 절단합니다.
회로 배선(Circuit Tracing):
- 적층 후 회로 배선 공정이 시작됩니다. 이는 포토리소그래피 또는 기타 공정을 사용하여 PCB에 회로 배선을 만드는 것을 포함합니다.
- 배선 정확도: 배선의 정확도는 회로 연결의 정밀도를 보장하는 데 매우 중요합니다.
- 표면 처리: 회로 배선 생성 후 회로의 신뢰성과 안정성을 향상시키기 위해 표면 처리가 적용됩니다.
- 품질 검사: 회로 배선 완료 후에는 배선의 연속성, 폭, 간격 등의 요소를 확인하는 품질 검사가 수행됩니다.
부품 납땜(Component Soldering):
- 회로 배선 후 PCB에 부품을 납땜해야 합니다. 부품 납땜은 일반적으로 웨이브 솔더링 또는 수동 납땜 기술을 사용하여 수행됩니다.
- 납땜점 청소: 납땜 전에 납땜점을 청소하여 납땜 품질과 신뢰성을 보장하는 것이 중요합니다.
- 온도 및 시간 제어: 납땜 중에는 PCB나 부품을 손상시키지 않도록 온도와 시간을 제어해야 합니다.
- 납땜 품질 확인: 납땜 완료 후 납땜 접합의 완전성과 신뢰성을 검사하는 품질 확인이 수행됩니다.
테스팅 및 디버깅:
- 부품 납땜 후 PCB의 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 테스팅 및 디버깅이 필요합니다.
- 회로 성능 확인: 테스트에는 전압, 전류, 주파수 등의 매개변수를 포함한 회로 성능을 확인하는 작업이 포함됩니다.
- 부품 연결 확인: 부품 연결이 올바르고 안전한지 확인합니다.
- 신호 무결성 확인: 신호 전송 속도, 지연 등의 매개변수를 포함한 신호 무결성을 확인합니다.
- 기능 테스트: 회로가 올바르게 작동하고 설계 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 기능 테스트가 수행됩니다.
결론
요약하면, PCB의 생산 및 제조는 최종 제품의 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 여러 단계를 포함하는 복잡한 공정입니다. 이러한 단계와 기술적 세부사항을 이해함으로써 우리는 그 중요성과 필요성을 더 잘 파악하고, 생산 및 제조 공정을 개선할 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......