FR4 대 로저스: 어떤 PCB 재료를 선택해야 할까요?
1 분
- FR4란:
- Rogers란:
- Rogers PCB 소재의 유형:
- FR-4와 Rogers 소재의 7가지 주요 차이점:
- 결론:
전통적으로 제조업체들은 열에 대한 저항성이 있어 생산 비용이 낮은 소재로 PCB(인쇄 회로 기판)를 만들어 왔습니다. 전자 산업이 고주파 응용 분야로 확장됨에 따라 FR4만으로는 부족합니다. 일부 장비는 극한 온도에 노출되지 않더라도 RF 또는 라디오 주파수에서 작동해야 할 수 있습니다. RF가 요구하는 극한 성능 조건에 따라 PCB에서 최상의 기능을 발휘하려면 Rogers와 같은 특수 소재가 필요합니다. PCB 설계의 다양한 비아 유형에 관한 최신 글을 확인해 보세요. Rogers의 방대한 PCB 소재 포트폴리오는 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 활용됩니다:
- 5G NR mmWave 안테나
- 위성 통신
- 레이더 시스템
- 자동차 센서
- 항공우주 항전 장비
- 고속 데이터 통신
- 시험 계측 장비
Rogers PCB 소재가 이 최첨단 전자공학 분야에서 왜 탁월한 솔루션인지 살펴보겠습니다.
FR4란:
FR4는 열경화성 유리 직물 강화 에폭시 수지 복합재입니다. 대부분의 PCB의 기반이 되는 전통적인 소재로, 난연 레벨 4(Flame Retardant Level 4)의 약어입니다. 에폭시와 유리섬유로 만든 복합 소재로, 제조업체들이 시트 형태로 성형하여 한쪽 또는 양쪽에 구리 박으로 라미네이팅합니다.
FR4의 주요 속성 및 특성:
저비용 - FR4는 가장 경제적인 PCB 기판 소재 중 하나입니다.
중간 수준의 유전율 - 1 MHz에서 약 4.5
중간 수준의 손실 탄젠트 - 1 MHz에서 약 0.02
하지만 FR4는 유전체 손실로 인해 높은 주파수에서 성능 한계가 있어 많은 RF 응용 분야에 부적합합니다. 상대적으로 높고 불일치한 유전율과 손실 탄젠트도 FR4를 정밀 아날로그 및 고속 디지털 회로에 부적합한 선택으로 만듭니다.
Rogers란:
FR-4와 달리 Rogers 기판 소재는 다양한 조성을 제공합니다. 일부는 유리 대신 세라믹 베이스를 사용합니다. 탄화수소로 강화된 직조 유리 등 다양한 조성이 있으며, PTFE에 매우 근접한 전기적 성능을 제공합니다.
Rogers 소재의 주요 속성:
안정적인 유전율 - 엄격하게 제어되며 소재에 따라 2.9~10.2 범위에서 변동
낮은 손실 탄젠트 - 10 GHz에서 약 0.0009~0.002
우수한 고주파 성능 - mmWave 주파수까지 낮은 신호 손실
낮은 열팽창 - 신뢰성을 위해 구리의 열팽창 계수와 일치
정밀한 유전체 특성, 구리와의 긴밀한 일치, 낮은 손실로 Rogers는 고성능 마이크로파, 통신, 항공우주 및 고신뢰성 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 하지만 특수 소재 조성으로 인해 Rogers는 면적당 FR4에 비해 5~10배 더 비쌉니다.
Rogers PCB 소재의 유형:
Rogers는 다양한 응용 분야를 위한 여러 종류의 PCB 소재를 제조합니다. 다음과 같은 유형이 있습니다:
FR-4와 Rogers 소재의 7가지 주요 차이점:
1. 동작 주파수
FR-4와 Rogers 소재로 만든 보드의 주요 차이점은 응용 분야에 있습니다. FR-4로 만든 PCB는 동작 주파수가 특정 범위 내에 있을 때만 제대로 작동합니다. 반면 Rogers 소재로 만든 PCB는 훨씬 넓은 주파수 범위에서 성능을 발휘할 수 있습니다. 예를 들어, FR-4 PCB가 10 MHz에 겨우 도달하는 반면, Rogers PCB는 500 MHz를 훨씬 넘어서는 응용 분야에서도 잘 작동합니다.
2. 소재 경도
FR-4와 Rogers 소재 사이에는 소재 경도에서 상당한 차이가 있습니다. FR-4는 주로 에폭시 수지로 꽤 단단합니다. 반면 탄화수소 기반인 Rogers 소재는 상대적으로 더 부드럽습니다.
3. 처리 기술
Rogers 소재는 고주파 동작을 위한 것이지만 PTFE 마이크로파 PCB 소재와는 다릅니다. Rogers 시리즈 소재는 관통 홀 처리를 위한 특수 처리 등 별도의 특수 처리가 필요하지 않으며, 추가적인 기술 공정도 필요하지 않습니다.
FR-4 소재는 에폭시 유리 직물 라미네이트로, 안정적인 전기 절연, 부드러운 표면, 우수한 평탄도, 기공 없음을 제공합니다. 우수한 전기 절연이 필요한 제품에 적합합니다. 또한 PCB 드릴링용 보조 기판, FPC 강화재, 유성 기어, 테스트 플레이트, 모터 절연재 등 다양한 용도에도 적합합니다.
4. 비용
비용은 전자 장비에서 중요한 요소입니다. 고객들은 최고의 경제적 성능을 가진 PCB를 제공하는 제조업체를 찾습니다. FR-4로 보드를 만들면 비용을 절감할 수 있지만, 이 소재는 저주파 및 중간 온도 환경에서 작동하는 제품에 적합합니다. 반면 고속 동작이나 고온이 필요한 응용 분야에는 Rogers 소재가 더 비싸더라도 더 적합합니다.
5. 임피던스 안정성
FR-4 소재의 최대 유전율은 4.5입니다. 이에 비해 Rogers 소재의 유전율은 약 2.2~12.85입니다. Rogers 소재의 높은 유전율은 높은 임피던스 안정성에 기여합니다.
6. 열적 성능
고속으로 작동하는 응용 분야에서는 PCB가 과열되어 작동 문제를 일으키지 않도록 더 나은 열용량을 갖춰야 합니다. 더 높은 열 성능을 갖춘 Rogers PCB는 고온 및 고속 응용 분야에서 FR-4보다 더 나은 성능을 발휘합니다.
7. 신호 무결성
Rogers PCB 소재의 소산 인수는 0.004%입니다. 이에 비해 FR-4 소재의 소산 인수는 0.02%입니다. Rogers PCB 소재의 현저히 낮은 소산 인수는 신호 손실을 크게 줄여 신호 무결성을 향상시킵니다.
결론:
이 글에서는 일반 FR-4와 Rogers PCB 소재의 종합적인 비교와 응용 분야에 가장 적합한 소재를 선택하는 방법을 제시했습니다. Rogers PCB 소재는 PCB 제조를 위한 특수 공정이 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 적합한 경우, 설계자는 고주파를 처리하는 레이어에만 Rogers 소재를 사용하고 다른 레이어에는 FR-4를 사용함으로써 Rogers 소재의 높은 비용을 상쇄할 수 있습니다.

라디오 및 마이크로파 주파수, 모바일 네트워킹, 우주 기술을 포함한 인쇄 회로 기판 제조에서 Rogers PCB 소재는 FR4를 포함한 다른 어떤 PCB 소재와도 비교할 수 없는 성능을 제공합니다. 다른 소재에 비해 더 비싸지만, 인쇄 회로 기판이 불리한 환경 조건에서 높은 주파수와 매우 높은 신뢰성으로 작동해야 할 때는 Rogers PCB 소재의 추가 비용이 충분히 가치 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......