빈 회로 기판(베어 PCB)이란 무엇이며 어떻게 사용될까요?
1 분
- 1. 제로 PCB와 블랭크 PCB의 차이점:
- 2. 베어 PCB의 구조
- 3. JLCPCB에서 블랭크 PCB 만드는 방법
- 4. 블랭크 PCB의 유형:
- 5. 혼합 신호 베어 PCB 설계 가이드라인:
- 6. 블랭크 PCB 사용의 이점:
- 결론
전자 부품이 하나도 없는 인쇄 회로 기판(PCB)을 블랭크 PCB 또는 베어 PCB라고 합니다. 반면 PCBA는 필요한 모든 전자 부품이 장착된 PCB입니다. 블랭크 PCB 보드는 회로 기판 위에 구리 층이 덮여 있어 "구리 클래드" 회로 기판이라고도 불립니다. 블랭크 PCB는 에폭시 유리섬유, 구리 박, PCB 잉크 층으로 구성된 컴퓨터 기판입니다. 블랭크 인쇄 회로 기판에서 구리 시트 앞에는 비전도성 프리프레그 층이 있습니다. 보드에는 베이스 시트도 있습니다. 구리로 채워진 홀이 여러 구리 트레이스 레이어를 연결합니다.
단층, 양면, 다층 베어 PCB 등 다양한 유형이 있습니다. 복잡성과 유용성에 따라 스택업을 선택할 수 있습니다. 제조 시 FR-4(유리섬유 에폭시), 폴리이미드(플렉시블 보드용), 또는 중장비 용도에 맞는 메탈 코어 소재와 같은 기본 소재를 사용합니다. 이 내용들은 이 글의 다음 섹션에서 다루겠습니다. 이 글에서는 블랭크 PCB가 무엇인지, 어디에 사용할 수 있는지, 어떻게 제조되는지 설명합니다. 또한 JLCPCB의 제조 서비스를 사용하여 블랭크 PCB를 만드는 방법도 보여줍니다.
1. 제로 PCB와 블랭크 PCB의 차이점:
제로 PCB(범용 보드 또는 퍼프보드라고도 함)는 홀과 구리 패드가 격자 형태로 미리 만들어진 보드로, 수동 회로 프로토타이핑에 사용됩니다. 부품을 홀에 삽입하고 전선이나 솔더 브릿지로 연결합니다. 제로 PCB는 빠르고 소규모의 실험에 이상적이지만 복잡하거나 고밀도 회로는 지원하지 않습니다.
반면 블랭크 PCB는 맞춤 제조된 보드입니다. 미리 뚫린 홀이나 구리 트레이스가 없습니다. 특정 회로 설계에 따라 어떤 형태, 크기, 레이어 수로도 제조됩니다. 블랭크 PCB는 전문적인 프로토타이핑 및 양산에 사용됩니다.
2. 베어 PCB의 구조
일반적인 블랭크 회로 기판은 다음 레이어로 구성됩니다:
⦁ 기판(기본 소재): 기계적 지지와 절연을 제공합니다.
⦁ 구리 레이어: 전자 부품을 상호 연결하는 전도성 경로입니다.
⦁ 솔더 마스크: 구리 트레이스를 보호하고 부품 배치 시 솔더 브릿지를 방지합니다.
⦁ 실크스크린: 부품 배치와 기준 지시자를 나타내는 인쇄된 텍스트나 기호입니다.
3. JLCPCB에서 블랭크 PCB 만드는 방법
JLCPCB는 합리적인 가격, 빠른 납기, 포괄적인 설계-생산 워크플로우로 잘 알려진 PCB 제조 서비스입니다. JLCPCB를 통해 블랭크 PCB를 만드는 과정은 다음과 같습니다:
1. 거버 파일 준비
KiCad, Altium Designer, Eagle 등의 PCB 설계 소프트웨어로 회로를 설계하세요. 구리, 솔더 마스크, 실크스크린, 드릴 정보에 대한 레이어 데이터를 포함하는 거버 파일을 내보내세요.
2. JLCPCB 웹사이트 방문
계정에 로그인하고 새 PCB 주문을 시작하세요. 거버 파일을 플랫폼에 업로드하세요. 인터페이스가 자동으로 블랭크 보드 레이아웃의 미리보기를 렌더링합니다.
3. PCB 사양 설정
보드 속성을 선택하세요:
⦁ 치수 및 수량
⦁ 레이어 수
⦁ 보드 두께
⦁ 구리 두께
⦁ 표면 마감(HASL, ENIG 등)
⦁ 솔더 마스크 색상
블랭크 PCB를 주문하는 경우 부품 장착을 위한 BOM(부품 목록)이나 픽앤플레이스 파일을 포함할 필요가 없습니다.
4. 주문하기
모든 파라미터가 확인되면 결제로 진행하세요. 납기 일정과 예산에 맞는 배송 방법을 선택하세요.
5. 블랭크 PCB 수령 및 사용
배송받으면 블랭크 PCB는 부품 어셈블리 준비가 완료된 상태입니다. 사용자의 환경에 따라 수동 또는 자동화된 픽앤플레이스 시스템을 통해 어셈블리할 수 있습니다.
4. 블랭크 PCB의 유형:
1. FR-4
FR4 PCB는 가장 일반적으로 사용되는 블랭크 PCB입니다. FR4는 소재가 아닌 4단계 난연성 등급입니다. FR4 PCB는 실제로 4등급 난연 에폭시 유리섬유 PCB입니다. 구리 레이어 사이의 예비 함침 레이어는 마찬가지로 에폭시 유리섬유이지만 부분적으로 경화된 상태입니다.
제조가 용이하며, FR4 블랭크 PCB는 동일한 레이어 수와 회로 복잡도의 다른 PCB보다 저렴합니다.
2. 메탈 코어 PCB
메탈 코어 PCB에는 구리 및 알루미늄 코어 PCB가 있습니다. 주로 LED 조명 및 기타 전력 응용 분야에 사용되며, 메탈 코어 PCB는 FR4 코어보다 훨씬 높은 열전도성을 제공합니다.
3. 리지드-플렉스 PCB
구부러질 수 있는 PI 또는 PET 기반의 빈 PCB가 플렉시블 또는 리지드-플렉스 PCB입니다. 특수 플렉시블 PCB인 리지드-플렉스 PCB는 플렉스 영역에 라미네이팅된 FR4 PCB 레이어를 가지고 있습니다.
4. 고주파 PCB
고주파 PCB는 고속 RF 마이크로파 PCB이기도 합니다. 고주파 신호를 송수신하는 이 PTFE 기반 블랭크 PCB는 레이더부터 충돌 방지 시스템, GPS, 휴대폰, 미사일 시스템까지 안테나, 레이더 등에 활용됩니다.
5. 혼합 신호 베어 PCB 설계 가이드라인:
섹션 분리: PCB 배선 설계 시 다음 원칙을 따라야 합니다. 아날로그 신호와 클록 신호를 분리하고 두 섹션 사이에 20H의 간격을 유지합니다. 여기서 H는 최상위 레이어에서 다음 그라운드 리턴 레이어까지의 간격을 의미합니다.
임피던스 매칭: PCB 설계를 완성할 때 PCB가 균일한 임피던스와 낮은 전자기 간섭을 갖도록 해야 합니다. 이를 통해 신호 반사를 줄이고 적절한 신호 무결성을 유지할 수 있습니다.
6. 블랭크 PCB 사용의 이점:
우선 설계자들이 매우 낮은 비용으로 회로를 테스트하고 새로운 아이디어를 시도할 수 있습니다. 회로가 완성되면 솔더링 및 어셈블리를 위한 완성 보드로 이동합니다. 둘째, DIY 전자공학 애호가들은 공개 PCB가 설계 요구사항에 맞지 않을 때 처음부터 만들 수 있어 베어 PCB를 광범위하게 활용합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:
현대 전자 제품 생산은 블랭크 PCB 보드의 다양성과 적응성에 의존하며, 이는 회로 설계의 기둥으로서 혁신적인 전자 제품의 강력한 기반을 제공합니다.
블랭크 PCB 테스트:
형태와 크기: 드물지만 베어 PCB는 부품이 도입되기 전에 이미 결함이 있을 수 있으며, 설치 후 회로 기판 프레임으로서 PCB가 파손되면 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다.
제조 문제: 더 자주 발생하는 문제로는 에칭 부족, 과에칭, 홀 문제가 있습니다. 사소한 결함도 제조 실패로 이어질 수 있습니다. 부품 밀도 증가로 인해 다층 PCB 보드에 대한 수요가 증가함에 따라 베어 보드 테스트가 더욱 중요해집니다.
베어 PCB가 뼈대라면 보드의 부품은 장기와 근육입니다. 부품은 다소 비싸고 중요한 경우가 많으므로 튼튼한 프레임이 고급 부품의 장기적인 낭비를 방지하는 데 도움이 됩니다.

결론
블랭크 인쇄 회로 기판은 모든 전자 및 전기 장치와 제품의 기초입니다. JLCPCB와 같은 서비스를 이용하면 맞춤형 블랭크 PCB를 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있습니다. 설계 파일과 몇 가지 설정 단계만으로 디지털 회로 레이아웃을 실제 양산 준비 완료 보드로 전환할 수 있습니다. 전문 엔지니어든 전자공학 애호가든, 블랭크 PCB를 이해하고 활용하는 것은 성공적인 하드웨어 개발의 기초입니다. 스택업, 레이어 또는 설계 문제 등 블랭크 또는 베어 인쇄 회로 기판에 대한 질문이 있으시면 JLCPCB 지원팀에 문의하세요.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......