교류와 직류의 전쟁
1 분
- AC와 DC의 차이점:
- 갈등의 기원:
- 전류 전쟁:
- 그 이후: AC의 승리:
- 단상 및 3상 AC의 기초:
- 오늘날의 AC vs DC: 재연된 논쟁:
- 결론:
19세기 말은 역사상 가장 중요한 기술 경쟁 중 하나를 목격했습니다. 바로 교류(AC)와 직류(DC) 사이의 전쟁이었습니다. 흔히 "전류 전쟁"으로 불리는 이 전투는 주로 두 명의 전설적인 발명가 사이의 대결이었습니다. DC를 지지한 토머스 에디슨과 산업가 조지 웨스팅하우스의 후원을 받아 AC를 추진한 니콜라 테슬라가 그 주인공입니다.
전기 기술의 선구자인 토머스 에디슨은 최초의 실용적인 전구를 개발하고 에디슨 전기조명회사를 설립했습니다. 그는 더 안전하고 신뢰할 수 있다고 주장하며 DC 기반 전력망을 지지했습니다. 그러나 도시가 확장됨에 따라 DC의 한계, 특히 장거리 효율적 전송이 불가능하다는 점이 분명해졌습니다.
세르비아계 미국인 발명가 니콜라 테슬라는 AC를 기반으로 한 대안 시스템을 제안했습니다. 조지 웨스팅하우스가 지원한 테슬라의 AC 기술은 전기를 고전압으로 생성하여 최소한의 손실로 장거리 전송하고 소비자가 사용하기 위해 더 낮고 안전한 전압으로 변환할 수 있게 했습니다. 이 갈등의 결과는 전기 배전의 미래와 오늘날 우리가 세상에 전력을 공급하는 방식에 심오한 영향을 미쳤습니다. 전자공학과 인쇄 회로 기판 기술에 대해 더 알고 싶다면, JLCPCB에서 PCB를 제조하는 방법에 관한 자세한 글을 확인해 보세요.
AC와 DC의 차이점:
전쟁의 세부 내용을 살펴보기 전에 AC와 DC의 핵심 차이점을 이해하는 것이 중요합니다:
1. 직류(DC): DC 시스템에서 전기 전하는 단일 방향으로 흐릅니다. 배터리와 에디슨이 설계한 초기 전력 시스템에서 생산되는 전류의 유형입니다. DC 시스템은 장거리 전송 시 높은 손실로 인해 발전소가 사용자 근처에 위치해야 합니다. 전압과 전류는 흐름 방향이 바뀌지 않는 한 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다. 단순화하기 위해 전압이 일정하다고 가정합니다. 예를 들어 AA 배터리는 1.5V를 제공한다고 가정합니다.
2. 교류(AC): DC와 달리 AC는 주기적으로 방향을 바꾸어 장거리 전력 전송에 더 효율적입니다. AC는 변압기를 사용하여 서로 다른 전압으로 쉽게 변환할 수 있어 전송 중 전력 손실을 줄입니다. 결과적으로 전압 레벨도 전류와 함께 역전됩니다. AC는 가정, 사무용 건물 등에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
AC는 교류 발전기(alternator)라는 장치를 사용하여 생성할 수 있습니다. 이 장치는 교류를 생성하도록 설계된 특수 유형의 발전기입니다. AC는 전압과 전류가 교번하는 한 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 오실로스코프를 AC 회로에 연결하여 시간에 따른 전압을 그래프로 나타내면 다양한 파형을 볼 수 있습니다. 가장 일반적인 AC 유형은 사인파입니다. 대부분의 가정과 사무실의 AC는 사인파를 만드는 진동 전압을 가집니다.
갈등의 기원:
에디슨은 배터리와 연료전지에서 볼 수 있듯이 한 방향으로 지속적으로 흐르는 직류(DC)를 선도했습니다. 전기의 초기 시대에 DC는 미국의 표준이었습니다. 그러나 큰 단점이 있었는데, 서로 다른 전압으로 변환하기 어려웠습니다. 반면 테슬라는 교류(AC)를 해결책으로 보았습니다. AC는 1초에 여러 번(미국에서는 60번) 방향을 바꾸며 변압기를 사용하여 더 높거나 낮은 전압으로 쉽게 변환할 수 있습니다.
DC 특허에 대한 재정적 이익을 보호하기 위해 에디슨은 AC에 대한 중상모략 캠페인을 시작했습니다. 그는 AC가 더 위험하다는 허위 정보를 퍼뜨리고 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 AC를 사용한 유기 동물들의 공개 감전 시연도 했습니다. 1893년 시카고 세계박람회는 에디슨의 직류(DC)와 테슬라의 교류(AC) 사이의 "전류 전쟁"에서 핵심적인 순간이었습니다. 제너럴 일렉트릭은 박람회 전기화 입찰에서 테슬라의 AC를 더 낮은 비용으로 활용한 웨스팅하우스에 패했습니다.
AC가 지배적이 되었지만, DC는 컴퓨터, LED, 태양광 발전, 전기차와 같은 현대 응용 분야에서 재기했습니다. 고압 직류(HVDC)는 이제 효율적인 장거리 전력 전송에 사용됩니다. 전투 대신 AC와 DC는 이제 하이브리드 시스템에서 공존하며, 테슬라와 에디슨 모두의 지속적인 영향을 보여줍니다.
전류 전쟁:
AC와 DC 사이의 경쟁은 곧 전면전으로 확대되었습니다:
1장: 에디슨의 공포 캠페인
에디슨은 AC를 신뢰할 수 없게 만들기 위한 공격적인 캠페인을 시작했습니다. 그는 동물들을 감전시켜 공개적으로 위험성을 시연하고 AC의 치명적인 잠재성을 보여주는 방법으로 전기 의자 발명을 지원했습니다. 그는 AC가 가정용으로 안전하지 않으며 치명적인 사고를 초래할 수 있다고 주장했습니다.
2장: 웨스팅하우스와 테슬라의 반격
웨스팅하우스와 테슬라는 AC 기술을 계속 정제하며 대규모 프로젝트를 통해 우수성을 입증했습니다. 그들의 주요 성과 중 하나는 1893년 시카고 세계 콜럼버스 박람회 전기 공급 계약을 따낸 것으로, 전 세계 관중에게 AC의 효율성과 신뢰성을 증명했습니다.
3장: 나이아가라 폭포 발전 프로젝트
1895년, 테슬라와 웨스팅하우스는 나이아가라 폭포 발전소를 성공적으로 개발했습니다. 이 획기적인 AC 수력 발전소는 뉴욕 버팔로에 전기를 공급했습니다. 이 이정표는 AC를 지배적인 전기 전송 시스템으로 확립시켜 결국 전 세계적으로 채택되는 계기가 되었습니다.
그 이후: AC의 승리:
에디슨의 노력에도 불구하고 AC가 명확한 승자로 등장했습니다. 변압기를 사용하여 전압을 높이고 낮출 수 있는 능력이 AC를 장거리 전력 전송에 더 실용적으로 만들었습니다. 그 결과:
- 미국과 많은 다른 나라들이 전기 배전의 표준으로 AC를 채택했습니다.
- 에디슨의 DC 시스템은 대규모 전력망에서 단계적으로 폐지되었지만, DC는 배터리와 전자 기기와 같은 특수 응용 분야에서는 여전히 유효합니다.
단상 및 3상 AC의 기초:
단상 AC: 단상 AC는 전압과 전류가 단일 정현파 파형으로 흐르는 교류 시스템입니다. 이는 활선 하나와 중성선 하나만 있다는 것을 의미합니다(경우에 따라 접지선이 추가됩니다). 전압은 단일 루프 사이클에서 양수와 음수 값 사이를 교번합니다.
대부분의 국가에서 단상 전력은 120V 또는 230V로 공급됩니다(지역 기준에 따라 다름). 표준 주파수는 국가에 따라 50Hz 또는 60Hz입니다. 전압이 주기적으로 0을 교차하여 전력 공급이 연속적이지 않으므로 변동이 발생할 수 있습니다. 단상 AC는 주로 주거용 가정과 소규모 사업장, 조명, 난방, 소형 가전제품, 선풍기, 냉장고, 에어컨과 같은 저전력 모터 및 장치에 사용됩니다.
3상 AC: 3상 AC는 각각 서로 120° 위상 차이가 나는 세 개의 교류 전압 파형으로 구성된 보다 효율적인 전력 시스템입니다. 이 시스템은 세 개의 활선과 하나의 중성선을 사용합니다(산업 환경에서는 중성선이 없는 경우도 있습니다).
일반적으로 사용되는 전압 수준은 저전압 응용 분야의 경우 400V(유럽) 또는 208V(북미)이며, 산업용 전력 전송의 경우 11kV 이상입니다. 주파수는 단상과 동일하게 50Hz 또는 60Hz입니다. 세 개의 파형이 사용되어 전력 공급이 거의 일정하며 0으로 떨어지지 않아 고부하에 더 효율적입니다. 3상 AC의 응용 분야는 산업 시설, 공장, 데이터 센터, 고전력 전기 모터 및 기계, 대형 상업용 건물, 공항, 병원입니다.
오늘날의 AC vs DC: 재연된 논쟁:
AC가 전력 전송을 지배하는 반면, DC는 현대 기술의 발전으로 인해 재기하고 있습니다:
- 재생 에너지 시스템: 많은 태양광 패널과 배터리 저장 시스템이 DC 전력을 생성하고 저장하여 그리드와 통합하기 위해 DC-DC 또는 DC-AC 변환이 필요합니다.
- 전기차(EV): EV는 DC 배터리를 사용하며, 급속 충전소는 차량을 효율적으로 충전하기 위해 DC 전력에 의존하는 경우가 많습니다.
- HVDC(고압 직류) 전송: HVDC 시스템은 초장거리 전력 전송에 사용되어 AC에 비해 에너지 손실을 줄입니다.

결론:
전류 전쟁은 전기 역사의 중요한 전환점이 되어 오늘날 전기를 배전하고 사용하는 방식을 형성했습니다. AC와 DC 전력 시스템 사이의 논쟁은 아직 끝나지 않았습니다. 두 시스템 모두 강점과 약점이 있으며, 최적의 선택은 응용 분야의 구체적인 요구사항에 따라 달라집니다. AC가 19세기에 승리했지만 DC는 현대 응용 분야에서 여전히 중요합니다. 미래를 바라보며 빠르게 진화하는 세계의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 AC와 DC 기술 모두를 계속 탐구하고 발전시키는 것이 필수적입니다. AC든 DC든 궁극적으로 어느 것이 우세할지에 관계없이 한 가지는 확실합니다. 전기는 앞으로도 몇 세대에 걸쳐 인류 발전의 원동력이 될 것입니다. 기술이 발전함에 따라 AC와 DC 사이의 논쟁은 계속되며, 에너지 배전의 미래에서 두 시스템의 중요성을 부각시킵니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......