직렬과 병렬 회로: 주요 차이점, 장점 및 응용
1 분
- 1. 직렬 회로 이해:
- 2. 저항의 직렬 연결:
- 3. 병렬 회로 이해:
- 4. 저항의 병렬 연결:
- 5. 직렬 및 병렬 회로의 주요 차이점:
- 6. 회로 설계 실용 팁:
- 결론:
직렬 및 병렬 회로는 전자공학을 이해하고 효율적인 전기 시스템을 설계하는 데 기본이 됩니다. 이러한 구성은 저항, 커패시터, 다이오드와 같은 부품이 회로에 어떻게 연결되는지를 정의하며 시스템의 전반적인 동작에 영향을 미칩니다. 일반적으로 회로 회로도에는 특정 기능을 수행하기 위해 서로 중첩된 직렬 및 병렬 조합 요소가 많이 포함됩니다. 하나의 배터리와 하나의 부하 저항으로만 구성된 회로는 분석하기 매우 간단하지만 실제 응용에서는 자주 볼 수 없습니다. 보통 두 개 이상의 부품이 함께 연결된 회로를 접하게 됩니다. 이 두 가지 기본 연결 방법은 결합하여 더 복잡한 직렬-병렬 회로를 만들 수 있습니다.
LED 어레이를 제어하기 위해 새로 조립한 회로 기판을 디버깅하는 상황을 상상해 보세요. 멀티미터에 계산과 일치하지 않는 전압이 표시됩니다. 이것이 반드시 멀티미터 오작동의 징후는 아니며, 기기에서 직렬 및 병렬 회로가 작동하는 방식에 관한 중요한 사항을 나타낼 수 있습니다. 엔지니어로서 전기 회로가 전자 기기에 전원을 공급하고 제어하는 데 기본임을 알고 있습니다.
이 가이드에서는 직렬 및 병렬 회로 모두를 더 깊이 살펴보겠습니다. 이러한 회로의 구성이 부품 전반의 전압 및 전류에 어떤 영향을 미치는지 탐구합니다. 이 원리를 이해하는 것은 회로를 설계하고 수정하는 데 중요합니다. 도구나 전기의 기본 법칙에 의문을 품지 않고 자신 있게 문제를 해결할 수 있게 해줍니다.
1. 직렬 회로 이해:
직렬 회로에서 부품은 단일 경로를 따라 끝에서 끝으로 연결됩니다. 이는 동일한 전류가 모든 부품을 통해 흐르지만, 전압은 각 부품의 개별 저항에 따라 분배됨을 의미합니다. 직렬 회로는 부품이 한 줄로 끝에서 끝까지 연결된 회로입니다. 전류가 흐르는 경로가 하나뿐입니다. 전류(I)는 시계 방향으로 흘러 배터리 양단자에서 음단자로, 그리고 배터리를 통해 완전한 루프를 완성합니다.
⦁ 전류 흐름: 전류는 회로의 모든 지점에서 동일합니다.
⦁ 전압 분배: 총 전압은 부품 간에 분배됩니다.
⦁ 저항: 총 저항은 개별 부품 저항의 합입니다.
단일 경로 전류 흐름의 단점은, 직렬 회로의 어느 지점이든 끊기면 전체 회로가 "개방"되어 동작을 멈춘다는 것입니다. 예를 들어, 구형 크리스마스트리 전구 줄에서 전구 하나만 타버리거나 제거되어도 불량 전구를 교체할 때까지 전체 줄이 작동하지 않습니다.
2. 저항의 직렬 연결:
전압원과 직렬로 연결된 저항 3개를 예로 들면, 회로 다이어그램은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다:
직렬 회로의 주요 특성:
⦁ 동일한 전류가 모든 부품을 통해 흐릅니다.
⦁ 전원의 총 전압은 부품 간에 분배됩니다.
⦁ 총 저항은 개별 저항의 합입니다: Rₙ = R₁ + R₂ + R₃ + ...
⦁ 하나의 부품이 파손되면 전체 회로가 중단됩니다.
3. 병렬 회로 이해:
병렬 회로에서 부품은 동일한 전압원에 걸쳐 연결되어 전류가 흐르는 여러 경로를 만듭니다. 각 부품은 전체 전원 전압을 받지만, 전류는 분기 사이에 나뉩니다. 병렬 회로의 정의적 특성은 모든 부품이 동일한 전기적 공통점 세트 사이에 연결된다는 것입니다. 순수 병렬 회로에서는 연결된 부품의 수에 관계없이 전기적 공통점 세트가 둘 이상 존재하지 않습니다. 전류 흐름에는 많은 경로가 있지만 모든 부품에 걸쳐 전압은 하나뿐입니다.
⦁ 전류 분배: 총 전류는 분기 사이에 나뉩니다.
⦁ 전압 일관성: 모든 부품이 동일한 전압을 받습니다.
⦁ 저항: 병렬로 더 많은 부품이 추가될수록 총 저항이 감소합니다.
병렬 연결의 장점은 병렬로 연결된 부품들이 여러 경로를 따라 연결되며, 각 부품에 걸리는 전압이 동일하고 네트워크에 걸리는 전압과 같다는 것입니다. 네트워크를 통한 전류는 각 부품을 통한 전류의 합과 같습니다.
4. 저항의 병렬 연결:
이번에도 세 개의 저항이 있지만, 이번에는 배터리 양단자에서 음단자로 전류가 흐르는 세 개의 루프가 있습니다. 모든 저항과 배터리는 이 두 공통점 세트 사이에 연결됩니다. 이는 병렬 회로의 모든 부품에 동일한 전압(V)이 걸린다는 것을 의미합니다.
병렬 회로의 주요 특성:
⦁ 모든 부품이 동일한 전압을 공유합니다.
⦁ 총 전류는 각 분기의 전류의 합입니다: Iₙ = I₁ + I₂ + I₃ + ...
⦁ 총 저항은 다음으로 주어집니다: 1/Rₙ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + ...
⦁ 하나의 분기가 파손되어도 다른 분기는 계속 작동합니다.
5. 직렬 및 병렬 회로의 주요 차이점:
직렬 및 병렬 회로 결합
많은 전자 시스템은 성능과 효율성의 균형을 맞추기 위해 직렬 및 병렬 회로의 조합을 특징으로 합니다. 이러한 시스템을 분석하려면:
⦁ 직렬 및 병렬 섹션을 파악하고 분리하세요.
⦁ 총 저항을 계산하기 위해 각 섹션을 단계별로 단순화하세요.
⦁ 복잡한 계산에는 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 적용하세요.
복잡한 회로를 쉽게 풀기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 네트워크 정리가 있습니다. 예를 들어, 중첩 정리(SUPERPOSITION THEOREM)는 회로에 존재하는 서로 다른 전원에 대해 다양한 측면에서 회로를 분석하는 데 사용됩니다. 노턴 정리(NORTON)와 테브난 정리(THEVENIN)는 모든 수동 저항과 전원을 하나의 등가 전원과 저항으로 결합하여 회로를 단순화하는 데 사용됩니다.
6. 회로 설계 실용 팁:
1. 올바른 구성 선택: 균일한 전류에는 직렬 회로를, 일관된 전압에는 병렬 회로를 사용하세요.
2. 파손에 대비: 병렬 회로는 개별 부품 파손에 더 강합니다.
3. 정기적으로 테스트: 구현 전에 SPICE와 같은 소프트웨어를 사용하여 회로를 시뮬레이션하고 테스트하세요.
JLCPCB와 같은 플랫폼은 설계를 현실로 만드는 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 저비용 프로토타이핑, 다층 PCB 생산, SMT 어셈블리 서비스까지 제공합니다. 엔지니어와 취미 사용자 모두에게 전문 PCB 제조 서비스를 활용하면 이론적 설계의 정확한 구현을 보장하고 트러블슈팅을 더 쉽게 하며 성능을 더 일관되게 만들 수 있습니다.

결론:
직렬 및 병렬 회로는 전자공학의 빌딩 블록입니다. 이들의 동작과 응용을 이해하면 엔지니어와 취미 사용자가 신뢰할 수 있고 효율적인 시스템을 설계할 수 있습니다. 직렬 회로는 균일한 전류 흐름을 보장하지만, 제한된 단일 경로 토폴로지로 인해 파손에 취약합니다. 반면 병렬 회로는 전류가 여러 경로를 취할 수 있어 신뢰성이 높아지지만, 신뢰할 수 있는 회로를 위해서는 적절한 전류 제어가 필요합니다.
실제 전자공학에서 대부분의 회로는 두 구성의 조합으로 효과적인 분석과 최적화를 위해 이들의 동작에 대한 탄탄한 이해가 필요합니다. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙, 테브난과 노턴과 같은 네트워크 정리를 적용함으로써 엔지니어들은 복잡한 회로를 단순화하고 성능을 향상시킬 수 있습니다. 간단한 손전등이든 복잡한 PCB든, 이러한 구성을 마스터하는 것이 전자공학에서의 성공을 위한 기반이 됩니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......