볼 그리드 배열(Ball Grid Array, BGA)의 주요 결함과 이해
1 분
볼 그리드 배열(BGA)은 현대 전자 산업에서 널리 사용되는 패키징 기술입니다. 패키지 하단에 구형 솔더 접점을 그리드 형태로 배치함으로써, BGA는 칩의 열 방출을 개선하고 전자 기기의 소형화를 가능하게 합니다.
BGA 패키지는 프로세서, 메모리 모듈, 첨단 통신 장비와 같은 소형 및 고속 애플리케이션에 특히 적합합니다. 기존의 핀 기반 패키지와 달리, BGA는 전기적 연결을 위해 솔더 볼 그리드를 사용하여 높은 연결 밀도와 향상된 열 관리 기능을 제공합니다.
하지만 이 기술에는 두 가지 주요 과제가 있습니다: 솔더링 품질 검출과 재작업.
일반적으로, BGA 솔더링 결함을 식별하기 위해 X-ray 검사가 사용됩니다. 이 문서에서는 X-ray 장비를 활용해 발생 가능한 BGA 솔더링 결함 사례를 소개하고, 그 근본 원인을 분석하며, 이러한 문제를 방지하기 위한 효과적인 방법을 공유합니다.
볼 그리드 배열(BGA) 패키지의 사용 시점
BGA 패키지는 다음과 같은 경우에 적합합니다:
- 소형 설계: 공간 활용을 극대화하여 PCB 크기를 줄입니다.
- 고속 회로: 낮은 인덕턴스와 저항으로 신호 무결성을 개선해 고속 처리를 지원합니다.
- 열 관리: BGA 하단의 구조가 효율적인 열 방출을 가능하게 하여 고전력 장치에 적합합니다.
BGA 솔더링에서 발생하는 7가지 주요 결함
BGA의 복잡성으로 인해 솔더링 과정에서 다양한 결함이 발생할 수 있습니다. 주요 문제는 다음과 같습니다:
- 정렬 불량: PCB와 BGA가 리플로우 공정에서 제대로 정렬되지 않아 잘못된 지점에서 연결되는 경우입니다. 이는 BGA 조립 시 가장 흔히 발생하는 문제 중 하나입니다.
- 불균형한 스탠드오프 높이: BGA가 PCB 위에 배치될 때, 잘못된 솔더링으로 인해 기울어진 상태로 놓일 수 있습니다. 이러한 비대칭적인 스탠드오프 높이는 연결의 안정성을 저하시킬 수 있습니다.
- 솔더 볼 결손: 패키징 과정에서 솔더 볼이 누락되거나 탈락하여 전기적 연결이 끊어지고, 전원 공급 문제를 유발합니다.
- 비습윤 패드: 솔더 페이스트가 리플로우 공정에서 패드를 제대로 적시지 못하는 경우입니다. 이는 리플로우 공정이 제대로 이루어지지 않았거나, 이전 공정 단계에서 남아 있는 솔더 레지스트 때문일 수 있습니다.
- 브릿징(Bridging): 솔더 볼 브릿징은 심각한 결함으로, 회로의 정상적인 작동을 방해하는 단락(short)을 유발합니다. 이 현상에서는 두 개 이상의 BGA 솔더 볼이 연결된 모습을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 볼 융합 결함(Popcorn Defect): 솔더링 과정에서 솔더 볼들이 융합되는 현상으로, 브릿징과 유사하게 단락을 초래합니다.
- 공극(Void): 공극은 BGA 솔더 볼 내부에 기포가 형성된 상태로, 신호 전송과 기계적 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 공극 면적이 솔더 볼 투영 면적의 25% 이하인 경우 허용되지만, 이를 초과하면 재작업이 필요할 수 있습니다.
이러한 결함은 최종 제품에 치명적인 오류를 초래할 수 있으므로, 품질 검사 기술을 통해 이를 식별하는 것이 필수적입니다. 다행히 현대 검사 기술은 대부분의 결함을 하나 이상의 검사 방법으로 식별할 수 있을 만큼 발전했습니다. 그러나 조립 전에 이러한 결함을 예방하는 것도 매우 중요합니다. 문서 말미에서 일부 검사 기술에 대해 다룰 예정입니다.
BGA 결함을 방지하는 방법
결함을 최소화하기 위해 다음과 같은 조치를 권장합니다:
- 최적화된 리플로우 프로파일: 균일한 솔더 흐름을 위해 적절한 온도 설정을 유지합니다.
- 고품질 솔더 페이스트: 신뢰할 수 있는 접합을 위해 적합한 플럭스 조성을 선택합니다.
- 정확한 부품 배치: 정밀한 정렬을 위해 첨단 픽 앤 플레이스(Pick-and-Place) 장비를 사용합니다.
- 청결한 환경: 조립 과정에서 오염을 최소화하여 결함 발생 가능성을 줄입니다.
BGA의 솔더링 및 재작업
납이 포함되지 않은 솔더링 과정에서 공극(Void)을 최소화하려면 솔더 페이스트의 신중한 선택, 리플로우 공정의 최적화, 그리고 부품 준비가 필요합니다. Sn-Ag-Cu(SAC)와 같은 납이 포함되지 않은 합금은 표면 장력이 더 크기 때문에, 솔더 페이스트는 더 높은 예열 온도와 피크 온도에 적합한 플럭스 화학 조성을 가져야 합니다. 고온에서 분해되는 레진과 활성제를 피하면 공극을 크게 줄일 수 있습니다.
리플로우 프로파일은 예열 시간을 늘리고 액상 온도 이상에서의 시간을 증가시켜 휘발 성분을 방출하도록 최적화해야 합니다. 또한, 부품과 PCB가 수분 및 도금 오염물질로부터 자유로운 상태인지 확인하는 것도 공극 감소에 기여합니다. 일반적으로 구리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 Ni/Au 또는 은 침지 마감 처리보다 더 많은 공극을 유발합니다. 또한, 리드리스 칩이나 PCB에 수직인 넓은 평면과 같은 특정 접합 기하구조는 가스 배출이 제한되어 공극이 증가할 수 있습니다.
BGA의 공극(Void)
납이 포함되지 않은 Sn-Ag-Cu(SAC) 솔더 페이스트를 사용한 솔더링 과정에서 공극을 방지하는 방법에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 과도한 공극은 특히 열 주기 조건에 노출되거나, 진동 및 외부 힘이 가해지는 환경에서 신뢰성 문제를 초래할 수 있습니다. 또한, 공극은 열 성능과 전기적 무결성을 저하시킬 수 있습니다.
반면, 작은 공극은 균열 패턴을 변화시켜 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 연구에 따르면, 접합부에서 공극이 전체 부피의 25% 이하일 경우 신뢰성이 저하되지 않는 것으로 나타났습니다. 이는 공극이 공기 주머니의 압축 특성 덕분에 응력 완화제로 작용하기 때문입니다.
접합부에서 공극이 발생하는 주요 원인은 다음과 같습니다:
- 솔더 페이스트의 화학 조성
- 솔더의 표면 장력
- 열 프로파일
- 솔더 접합부 외부 표면의 산화
- 접합부의 형태와 기하구조
- 기판 및 부품의 금속화 마감 처리
- 리플로우(Reflow) 공에서 부품 및 기판의 가스 배출
BGA 검사 방법
BGA는 솔더 접합부가 보이지 않기 때문에, 이를 검사하기 위해 특화된 기술이 필요합니다. 주요 검사 방법은 다음과 같습니다:
- 전기적 검사
- 전기적 검사는 BGA가 연결된 이후 회로의 전기적 안정성을 분석하는 과정입니다. 이 방법은 BGA의 솔더 접합부 품질을 확인하기 위해 전류를 흘려보내 단락(short)이나 개방(open) 회로 여부를 파악합니다.
- 광학 또는 시각 검사
- 광학 검사는 BGA와 PCB 간 연결 상태를 확인하기 위해 광학 기술을 사용하는 방법입니다. 과거에는 육안이나 현미경을 주로 사용했지만, 정확도가 제한적인 경우가 많았습니다. 그러나 내시경 기술이 도입되면서 검사의 정밀도가 크게 향상되었습니다.
- 내시경을 사용하면 BGA의 외부 연결부는 물론, 내부 연결부의 일부까지도 확인할 수 있습니다. 이를 통해 솔더 접합부의 품질(형태, 표면 텍스처 등)을 평가하고 결함 여부를 정확히 파악할 수 있습니다.
- X-레이 검사
- X-레이 검사는 BGA 검사에서 가장 진보된 기술로, 솔더 접합부와 같이 밀도가 높은 부분에서 더 많은 X-레이를 흡수해 이미지를 생성합니다. 생성된 이미지는 볼 그리드 배열과 솔더 패턴을 명확히 보여주어 정밀한 검사가 가능합니다.
- X-레이 기술은 BGA 외에도 비아(via) 및 관통홀 검사, 표면 실장 결함 분석, 무연 솔더 검사 등 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
BGA 결함을 방지하기 위한 설계 고려 사항
BGA의 성공적인 솔더 접합을 위해서는 PCB 설계 단계에서 세심한 계획과 세부 사항에 대한 주의가 필요합니다. 첨단 검사 기술을 통해 많은 결함을 식별할 수 있지만, 초기 설계 단계에서부터 불규칙성을 방지하는 것이 가장 효과적인 접근법입니다. 설계 팀은 BGA의 신뢰성을 극대화하기 위해 다음의 핵심 사항에 주목해야 합니다:
- BGA 풋프린트(Footprint)
- BGA 장치에 적합한 풋프린트 패턴을 사용하고, 단락 및 솔더링 문제를 방지하기 위해 정밀한 패드 설계가 필요합니다.
- 열 관리
- PCB 설계 시 열 용량(thermal mass)을 면밀히 고려해야 합니다. BGA를 전략적으로 배치해 열 불균형을 방지하며, 솔더링 중 과열이나 공극 발생 가능성을 줄여야 합니다.
- 비아(Via) 배치
- BGA 패드 근처에 비아를 배치하지 않도록 하여 솔더가 비아로 흘러들어가는 것을 방지합니다. 인접한 비아는 솔더 마스크로 덮어 단락을 예방할 수 있습니다.
- 리플로우 프로파일(Reflow Profiling)
- BGA 볼과 패드 접합부의 온도를 측정하고 기록하여 정확한 리플로우 프로파일을 개발하고 검증합니다. 설계 문제를 사전에 식별하고 최적의 열 프로파일을 확보하기 위해 스크랩 보드와 BGA 부품을 사용하는 것이 효과적입니다.
결론
볼 그리드 배열(BGA) 패키징은 현대 전자 기기의 소형화와 고성능화를 가능하게 한 혁신적인 기술입니다. 그러나 신뢰성을 확보하려면 솔더링, 검사, 재작업 과정에서 철저한 관리가 필요합니다. X-레이 장비와 리플로우 오븐 같은 첨단 도구를 활용하고 엄격한 품질 관리를 준수함으로써, 제조업체는 결함을 최소화하고 성능을 최적화할 수 있습니다.
BGA는 소형 고성능 전자 장치 발전을 이끄는 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......