열 저항 및 성능을 위한 PCB 기판 재료 비교
1 분
- 세 가지 일반적인 PCB 기판 재료
- FR-4 기판 재료
- PCB 설계자를 위한 권장 사항
- JLCPCB PCB 제조 및 조립 서비스
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰에서 의료 장비에 이르기까지 많은 기기의 중추 역할을 하는 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 기판 재료의 선택은 특히 PCB 임피던스, 열 저항 및 전체 성능과 관련하여 PCB 설계의 핵심 요소입니다. 이 글에서는 세 가지 일반적인 PCB 기판 재료인 FR-4, 알루미늄, 세라믹의 열 저항과 성능을 비교하고, PCB의 열 성능을 최적화하려는 설계자들을 위한 권장 사항을 제공하겠습니다. 또한 다른 기판 재료들도 살펴보고, 이러한 재료들이 일반적으로 사용되는 응용 분야의 추가 예를 제공하겠습니다.
세 가지 일반적인 PCB 기판 재료
FR-4 기판 재료
(이미지 제공: Jichangsheng Technology)
FR-4는 PCB 제조에 널리 사용되는 기판 재료입니다. 직조 유리 직물과 난연 수지로 구성된 에폭시 기반 라미네이트 재료입니다. FR-4는 우수한 기계적 강도와 전기 절연 특성을 가지고 있어 많은 응용 분야에서 인기 있는 선택지입니다. 그러나 상대적으로 낮은 열 전도율로 인해 열을 발산하는 능력이 제한될 수 있습니다.
FR-4의 열 성능을 개선하는 한 가지 방법은 두꺼운 구리 층과 더 넓은 트레이스를 사용하여 방열 표면적을 늘리는 것입니다. 또 다른 옵션은 열 비아를 사용하여 부품에서 기판 반대편으로 열이 빠져나가는 경로를 제공하는 것입니다. 또한 설계자는 히트싱크를 사용하여 열 관리를 개선할 수 있지만, 이는 기판 비용을 증가시킬 수 있습니다.
알루미늄 기판 재료
알루미늄은 우수한 열 전도율과 높은 열 팽창 계수를 가진 금속 기반 기판 재료입니다. 열 발산이 중요한 고출력 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 알루미늄 기판은 또한 히트싱크 또는 기타 냉각 솔루션의 기반으로도 사용될 수 있습니다.
알루미늄 기판의 한 가지 구체적인 예는 절연 금속 기판(IMS)으로, 알루미늄 층과 구리 층 사이에 얇은 절연 재료 층이 끼워진 구조입니다. 알루미늄 층은 우수한 방열을 제공하고, 구리 층은 좋은 전기 전도성을 제공합니다.
알루미늄 기판의 또 다른 응용 분야는 LED 조명입니다. LED는 상당한 양의 열을 발생시키며, 알루미늄 기판을 사용하면 그 열을 발산시켜 LED의 수명과 신뢰성을 증가시킬 수 있습니다.
세라믹 기판 재료
세라믹은 고출력 및 고주파 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 또 다른 기판 재료입니다. 세라믹 기판은 우수한 열 전도율과 기계적 강도를 가지고 있으며, 고온에서 작동할 수 있습니다. 또한 부식에 강하고 좋은 전기적 특성을 가지고 있습니다.
세라믹 기판의 한 가지 구체적인 예는 저온 공동 소성 세라믹(LTCC)으로, 여러 층의 세라믹 재료로 구성됩니다. 이 층들은 스크린 인쇄 공정을 사용하여 도전성 트레이스로 패터닝할 수 있어, 통합 수동 부품을 가진 복잡한 회로를 생성할 수 있습니다.
세라믹 기판은 마이크로파 및 무선 주파수(RF) 응용 분야와 같이 고주파 작동이 필요한 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 또한 DC-DC 컨버터 및 모터 드라이브와 같은 전력 전자제품에도 사용됩니다.
기타 기판 재료
FR-4, 알루미늄, 세라믹 외에도 PCB 제조에 사용할 수 있는 다른 기판 재료들이 있습니다. 예를 들어, Rogers Corporation은 PCB에 사용할 수 있는 다양한 고성능 재료를 제공하며, 여기에는 높은 열 전도율, 낮은 유전 손실, 낮은 열 팽창 계수를 가진 재료들이 포함됩니다. 또 다른 예는 PTFE 기반 재료로, 우수한 전기적 특성을 가지고 고온에서 작동할 수 있어 RF 응용 분야에서 인기 있는 선택지입니다.
폴리이미드는 유연한 PCB에 일반적으로 사용되는 또 다른 기판 재료입니다. 고온 내성을 가지고 있으며 PCB가 구부러지거나 휘어야 하는 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 폴리이미드는 항공우주 및 고신뢰성 응용 분야에서 자주 사용되며, 여기서 PCB는 극한의 온도와 가혹한 환경을 견뎌야 합니다.
PCB 설계자를 위한 권장 사항
PCB용 기판 재료를 선택할 때 설계자는 응용 분야의 특정 요구사항과 비용, 가용성, 제조 용이성 같은 요소를 고려해야 합니다. 고출력 또는 고온 응용 분야의 경우, 알루미늄이나 세라믹과 같은 재료가 더 높은 열 전도율로 인해 선호될 수 있습니다. 그러나 저출력 응용 분야의 경우, FR-4가 더 비용 효율적이고 실용적인 선택일 수 있습니다.
기판 재료 선택 외에도 설계자는 부품 배치, 구리 중량 및 두께, 열 비아 사용과 같이 PCB의 열 성능에 영향을 줄 수 있는 다른 요소들도 고려해야 합니다. 히트싱크 및 기타 냉각 솔루션을 사용하여 열 관리를 개선할 수도 있지만, 이는 기판 비용을 증가시킬 수 있습니다.
재료 및 응용 분야의 예
기타 기판 재료와 그 응용 분야는 다음과 같습니다:
테프론: 이 재료는 우수한 유전 특성을 가지고 고온에서 작동할 수 있습니다. 마이크로파 및 RF 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
켑튼: 이 재료는 의료 장비 및 항공우주 응용 분야에서 볼 수 있는 유연한 회로에 자주 사용되는 폴리이미드 필름입니다.
금속 코어 PCB: 이 PCB는 기판 재료로 일반적으로 알루미늄을 사용하는 금속 코어를 사용합니다. 고출력 LED 조명 및 자동차 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
유연한 PCB: 이 PCB는 폴리이미드와 같은 유연한 기판 재료를 사용하여 구부리고 휘어질 수 있습니다. 웨어러블 기술, 의료 장치, 항공우주 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
고온 FR-4: 이 재료는 더 높은 온도에서 작동하도록 설계된 FR-4의 변형입니다. 자동차 및 항공우주 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
세라믹 충전 PTFE: 이 재료는 PTFE의 우수한 전기적 특성과 세라믹의 높은 열 전도율을 결합합니다. 고주파 및 고출력 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
JLCPCB PCB 제조 및 조립 서비스
JLCPCB의 최첨단 제조 공정은 귀하의 PCB가 최고의 품질과 신뢰성 기준에 따라 제조되도록 보장합니다. 또한 견적을 얻고 PCB 프로젝트를 주문하기 쉽게 만드는 사용자 친화적인 온라인 주문 시스템도 제공합니다. 빠른 회전 시간, 경쟁력 있는 가격, 고객 만족에 대한 약속으로, JLCPCB는 신뢰할 수 있고 고품질의 PCB 제조 서비스를 찾는 설계자들에게 탁월한 선택입니다.
결론
결론적으로, 기판 재료 선택은 특히 열 저항과 성능과 관련하여 PCB 설계의 중요한 요소입니다. 설계자들은 고유한 특성과 이점을 가진 다양한 기판 재료들 중에서 선택할 수 있습니다. FR-4, 알루미늄, 세라믹은 일반적으로 사용되는 기판 재료로, 각각 강점과 약점이 있습니다.
기판 재료를 선택할 때, 설계자들은 응용 분야의 특정 요구사항과 비용, 가용성, 제조 용이성 같은 요소를 고려해야 합니다. 또한 부품 배치, 구리 중량 및 두께, 열 비아 사용과 같이 PCB의 열 성능에 영향을 줄 수 있는 다른 요소들도 고려해야 합니다.
JLCPCB는 FR-4, 알루미늄, 구리 코어, Rogers, PTFE 테프론을 포함한 다양한 기판 재료를 선택할 수 있는 선도적인 PCB 제조 및 조립 서비스 제공업체입니다.
지속적인 성장
엣지 도금 PCB가 EMI 차폐를 개선하는 원리와 제조를 위한 설계 규칙
핵심 요약 EMI 차폐: 기판 가장자리를 구리로 감싸 방사 노이즈를 줄이고 그라운드 인덕턴스를 낮춥니다. 4가지 도금 방식: 레이아웃 요구에 따라 전체, 부분(선택), 캐스터레이션, 슬롯 도금을 지원합니다. 킵아웃 규칙: 가장자리 랩(wrap)으로 인한 단락을 막기 위해 그라운드가 아닌 트레이스는 0.5mm 안쪽으로 후퇴시킵니다. 제조 제약: V-스코어링 대신 3곳 이상의 브레이크가 있는 탭 라우팅이 필요하며, 표면 처리는 ENIG를 사용합니다. PCB 엣지 도금은 PCB의 바깥쪽 벽면을 구리로 감싸는 공정입니다. 노출된 유리섬유 가장자리가 접지된 금속 외피로 바뀝니다. 방사 노이즈를 줄이고, 기판을 금속 인클로저에 직접 납땜할 수 있게 해 줍니다. 또한 일반 트레이스로는 감당할 수 없는 전류도 흘릴 수 있습니다. 이 가이드에서 다루는 내용: 엣지 도금 PCB란 무엇이며 어떻게 EMI를 차폐하는가 PCB 엣지 도금의 네 가지 처리 방식 PCB 엣지 도금 공정의 모든 단계 단락을 방지하는 클리어......
플렉스 PCB 비용: 완벽 가격 가이드와 비용 절감 방법
플렉스 PCB 비용은 대부분의 프로젝트를 멈춰 세우는 숫자입니다. 깔끔한 폴리이미드 설계를 마치고 거버 파일을 업로드하면, 같은 회로를 FR4로 만들 때보다 몇 배나 높은 견적이 돌아옵니다. 어떤 항목이 그 숫자를 끌어올리는지 알아야 비용을 낮출 수 있습니다. 이 가이드에서 다루는 내용: 시제품과 양산 단계의 실제 플렉스 PCB 가격대 FPC 견적에 가장 큰 영향을 미치는 요인 층수와 수량에 따라 기판당 가격이 어떻게 달라지는가 플렉스가 리지드보다 비싼 이유와 비용을 회수할 수 있는 경우 플렉스 PCB 비용 계산기 읽는 법 제조 비용을 줄이는 실용적인 방법 플렉스 PCB 비용과 가격 차이가 생기는 이유 리지드 PCB 가격을 매기는 것은 바닥재를 제곱미터 단위로 사는 것과 같습니다. 반면 플렉시블 PCB 가격은 맞춤 정장에 더 가깝습니다. 원단은 비싸고, 재단은 까다로우며, 지불하는 금액의 상당 부분이 몸에 맞추는 작업에 들어갑니다. 같은 외형이라도 견적이 다섯 배까지 차이 날 수 있습니다. 플......
정밀 제조 솔루션으로 현대 전자 키트를 효율화하는 방법
핵심 요약 완전한 키트의 필수 요소: 제대로 동작하는 키트는 베어 보드, 부품, 조립 가이드, 테스트 규칙, ESD 포장으로 구성됩니다. 최적의 조립 순서: 수작업 조립 시 부품이 제자리에 안착하도록 키가 낮은 부품부터 높은 부품 순으로 납땜합니다. 4단계 테스트: 육안 검사, 단락 테스트, 전류 제한 상태에서의 전원 인가, 기능 테스트를 반드시 순서대로 진행합니다. 브레드보드를 넘어서: 커스텀 PCB 키트는 솔리드 그라운드 플레인을 갖추고 있어 브레드보드의 노이즈와 기생 성분을 피할 수 있습니다. 똑똑한 SMT 분담: 파인 피치 부품(0.65mm 미만)은 공장에서 미리 조립하고, 스루홀 부품은 직접 손으로 납땜합니다. PCB 보드 키트는 베어 보드, 부품 한 봉지, 설명서 한 장의 형태로 작업대에 도착합니다. 이 세 가지만으로 동작하는 회로를 완성할 수 있어야 합니다. 키트는 교육용 패키지, 납땜 연습용 기판, 엔지니어링 팀이 고객에게 나눠 주는 데모 하드웨어 등으로 활용됩니다. 키트는 기판......
신뢰성이 중요한 애플리케이션을 위한 베어 PCB 품질 완벽 해설
핵심 요약 조기 불량 검출: 베어 보드 단계에서 결함을 잡으면 PCB 비용만 들어, 이후 부품 낭비와 리워크를 피할 수 있습니다. 만능기판의 위험: 제로 PCB에는 기준 플레인과 도금 홀이 없어 10~20MHz 이상에서 신호 노이즈가 생기고 패드가 들뜰 수 있습니다. 핵심 소재 사양: 신뢰성은 홀 배럴 구리(20~25µm), Tg, Td, CTI 등급이 사용 환경에 맞는지에 달려 있습니다. 표면 처리와 보관 기간: HASL과 ENIG는 약 12개월, OSP와 침지은/침지주석은 약 6개월이면 보관 기한이 끝납니다. 빈틈없는 검사: AOI는 눈에 보이는 형상 불량을 찾아내고, 넷리스트 기반 전기 테스트는 실제 회로 연결을 검증합니다. 베어 PCB는 제조 불량이 값비싼 조립 불량으로 이어지기 전에 잡아낼 수 있는 마지막 기회입니다. 이 단계에서 작은 결함을 고치면 기판 비용만 들 수도 있습니다. 하지만 부품을 납땜한 뒤에는 같은 결함 때문에 부품을 버리고, 리워크를 하고, 제작 일정이 늦어질 수 있......
고밀도·비용 효율적인 하드웨어 설계를 위한 리지드 PCB 선택 가이드
핵심 요약 구조적 강성: 리지드 PCB의 두께를 2배로 늘리면 강성은 8배가 됩니다. FR-4의 역할: 유리 섬유는 강도를 제공하고, 에폭시 레진은 열팽창을 좌우합니다. 크랙 방지: 세라믹 커패시터를 스코어 라인에서 5mm 떨어뜨려 배치하면 휨으로 인한 손상을 막을 수 있습니다. 비용과 용도: 리지드 기판은 비용이 낮고 무거운 부품을 지지할 수 있으므로, 플렉스는 굽힘이 필요한 경우에만 사용합니다. 제조 공차: 두께 10%, 트레이스 폭 20%의 편차를 고려해 설계합니다. 리지드 PCB는 단순히 부품을 붙이는 판이 아닙니다. 리지드 PCB는 제품 구조의 일부가 되어 신호를 전달하고, 평탄도를 유지하며, 조립 공정을 견디고, 완성된 하드웨어의 예상 수명 동안 일상적인 사용에서 오는 기계적 스트레스를 버텨 냅니다. 이러한 구조적 역할을 얼마나 잘 수행하는지는 소재 적층 구조에 달려 있습니다. FR-4, 유리 직조, 레진 함량, 구리 두께, 구조가 강성, 치수 안정성, 제조 비용을 결정합니다. 이러......
열, 신호 불량을 방지하는 PCB 트레이스 폭 완벽 가이드
핵심 요약 납땜 불량 방지: 릴리프 스포크가 열을 가둬 냉납을 막고 소형 부품의 툼스토닝을 방지합니다. 전력 패드는 제외: 서멀 패드와 3A를 초과하는 트레이스는 솔리드 연결로 유지해 열 방출을 극대화하고 전압 강하를 최소화합니다. 스포크 형상 맞추기: 수동 부품에는 얇은 스포크(0.10–0.20mm)를, 일반 SMD에는 넓은 스포크(0.20–0.30mm)를 사용합니다. 에칭 마진 확보: 생산 중 과에칭을 견딜 수 있도록 스포크를 제조업체 최소값보다 30% 크게 설계합니다. 기판의 여러 치수 가운데 실제 전류와 실제 열을 다루며 실제로 고장 위험을 안고 있는 치수가 하나 있습니다. 바로 PCB의 트레이스 폭입니다. 라우팅 중 몇 초 만에 정하는 값이지만, 버티거나 버티지 못하거나 둘 중 하나입니다. 잘못 정하면 구리가 과열되고, 솔더 마스크가 갈색으로 변하며, 로직 전원 레일이 임계값 아래로 떨어지고, 결국 기판은 작업대가 아닌 고객의 손에서 고장 나게 됩니다! 이 가이드에서는 트레이스 폭이 ......