This website requires JavaScript.


휴일 안내: JLCPCB는 설 연휴 기간에도 생산을 계속 진행합니다. 단, 특수 사양 주문은 연휴 종료 후 처리됩니다. 자세한 일정은 연휴 운영 안내 >를 참고해 주세요.


쿠폰 앱 다운로드
배송지
블로그

표준 PCB 두께 알아보기: PCB 프로토타입에 이상적인 두께 선택을 위한 단계별 가이드

최초 게시일 Jan 06, 2026, 업데이트 되였습니다. Jan 09, 2026

1 분

인쇄 회로 기판(PCB)의 두께는 작은 세부 사항처럼 보일 수 있지만, 전자 기기의 성능과 신뢰성에서 중요한 역할을 합니다. 표준 PCB 두께는 기계적 안정성, 전기적 성능, 열 관리, 부품 호환성에 영향을 미치는 다양한 이점을 제공하는 업계 표준이 되었습니다. 이 글에서는 PCB의 다양한 두께가 왜 중요한지 자세히 살펴보고, 기기의 신뢰성을 높이고 성능을 향상시키는 특정 애플리케이션에 적합한 두께를 선택하는 가이드를 제공합니다.


표준 PCB 두께란?

표준 PCB 두께는 회로 기판에 일반적으로 사용되고 선호되는 두께를 말합니다. 공식적인 단일 표준은 없지만, 업계에서 널리 채택된 일반적인 크기가 있습니다. 역사적으로 표준 PCB 두께는 1.57mm 또는 약 0.062인치였으며, 이는 초기 기판 제조에 사용된 베이클라이트 시트의 크기에서 유래했습니다. 더 작은 두께 옵션이 있음에도 불구하고 이 표준은 확립된 역사와 기존 제조 공정과의 호환성으로 인해 계속해서 일반적인 선택입니다. 오늘날 0.031인치(0.78mm), 0.062인치(1.57mm), 0.093인치(2.36mm)를 포함한 다양한 일반 또는 표준 PCB 두께를 사용할 수 있습니다. PCB 두께의 선택은 동박 두께, 기판 소재, PCB 레이어 수, 신호 유형, 비아 유형, 작동 환경 등 다양한 요소에 따라 달라집니다.


PCB 두께의 중요성

기계적 안정성: PCB의 두께는 기계적 안정성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 두꺼운 PCB는 강성이 증가하고 진동과 굽힘을 더 효과적으로 견딜 수 있어 상당한 스트레스 조건에 노출되는 애플리케이션에 적합합니다. 반면 얇은 PCB는 유연성을 제공하여 경량 및 컴팩트한 설계에 활용할 수 있습니다.

전기적 성능: PCB 두께는 특히 고주파 및 임피던스 제어가 관련된 애플리케이션에서 전기적 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 제어된 임피던스를 가능하게 하여 전기 신호 손실을 최소화합니다. 설계자는 최적의 전기적 성능을 보장하기 위해 적절한 PCB 두께를 선택할 때 원하는 임피던스 값을 신중하게 고려해야 합니다.

열 관리: PCB의 두께는 열 방출 능력에 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 더 많은 기판 소재를 제공하여 더 나은 열 방출을 가능하게 하고 열 전달을 향상시키는 두꺼운 동박 트레이스를 수용합니다. 반면 얇은 PCB는 열 방출에 제한이 있어 특정 애플리케이션에서 열 문제가 발생할 수 있습니다.

부품 조립: PCB 두께는 부품 조립과 호환성에 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 지정된 슬롯에 맞추기 어려울 수 있으며 조립 중 특별한 고려가 필요할 수 있습니다. 반대로 얇은 PCB는 경량 및 컴팩트한 설계를 제공하여 웨어러블 기기와 같은 애플리케이션에서 장점을 제공합니다.

PCB 두께가 각 물리적 제조에 어떻게 영향을 미치는지 확인하려면 임피던스 제어가 가능한 다층 고정밀 PCB를 클릭하세요.



PCB 두께 선택 시 고려해야 할 요소

인쇄 회로 기판(PCB)의 두께를 제어하는 것은 여러 전략을 포함합니다. 먼저 설계 요구 사항을 충족하기 위해 FR4 또는 폴리이미드와 같은 원하는 두께의 PCB 소재를 선택하는 것이 중요합니다. 제조업체는 제조 과정에서 자동 광학 검사(AOI) 및 품질 검사와 같은 기술을 활용하여 PCB 두께가 사양 내에 유지되도록 합니다. 또한 디지털 캘리퍼스와 마이크로미터와 같은 전문 도구를 사용하면 다양한 지점에서 PCB 두께를 측정할 수 있어 두께 제어가 용이합니다. 제조업체와의 효과적인 커뮤니케이션은 그들이 원하는 PCB 두께를 이해하고 달성할 수 있도록 하는 데 필수적입니다. 각 레이어의 동박 두께를 지정하면 동박 두께가 높을수록 기판 두께가 증가하므로 설계자는 PCB의 전체 두께를 추가로 제어할 수 있습니다.

선택한 두께가 임피던스, 열 방출, 전기 전도성과 같은 다양한 요소에 상당한 영향을 미친다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. JLCPCB와 같은 제조업체는 신뢰할 수 있는 PCB 제조 서비스와 다양한 소재 옵션을 제공합니다.

pcb


결론

PCB 두께 선택을 탐색하는 것은 PCB 프로토타입의 성공을 보장하는 중요한 단계입니다. 표준 PCB 두께는 더 빠른 제조와 비용 효율성과 같은 이점을 제공하지만, JLCPCB는 모든 프로젝트에 고유한 요구 사항이 있다는 것을 이해합니다. 그래서 JLCPCB는 표준을 넘어 다양한 옵션을 제공하여 특정 요구 사항에 맞게 두께를 맞춤화할 수 있습니다. JLCPCB와 파트너십을 맺으면 그들의 전문 지식과 업계 최고의 PCB 제조 서비스에 접근할 수 있습니다.

JLCPCB는 고품질 제품과 뛰어난 고객 지원으로 유명한 PCB 제조업체입니다. 첨단 제조 역량과 고객 만족에 대한 헌신으로 PCB 프로토타입 목표를 달성하는 데 이상적인 파트너입니다. 표준 두께든 맞춤형 솔루션이든 JLCPCB는 뛰어난 결과를 제공할 수 있는 지식과 리소스를 보유하고 있습니다. PCB 프로토타입의 품질과 성능을 타협하지 마세요.

오늘 JLCPCB에 연락하여 다양한 PCB 두께 옵션을 탐색하고 신뢰할 수 있는 서비스의 혜택을 받으세요. JLCPCB와 함께라면 PCB 두께 선택의 복잡성을 자신 있게 탐색하고 혁신적인 설계를 실현할 수 있습니다.

무료 견적 받기>>

지속적인 성장