기본 전자부품 10가지: 이름·역할·회로 기호 한눈에 보기
1 분
- 기본 전자부품 10가지 한눈에 보기
- 기능별로 이해하면 회로도가 쉬워집니다
- PCB 위에서 부품을 찾는 법: R·C·L·D·Q·U
- 전자부품 선택과 PCB 조립 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
전자회로를 처음 공부한다면 부품의 이름을 외우기보다 회로에서 어떤 역할을 하는지부터 이해하는 편이 빠릅니다. 저항은 전류를 제한하고, 커패시터는 전하를 저장하며, 다이오드는 주로 한 방향의 전류를 허용합니다. 같은 기능의 부품이라도 정격과 패키지가 맞지 않으면 PCB에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
아래는 PCB 회로도에서 자주 만나는 기본 전자부품 10가지의 기능, 기호·극성 확인 포인트와 부품 선택 순서입니다.
바로 보기: 10가지 목록 · 역할별 이해 · PCB에서 찾기 · 선택 체크리스트 · FAQ
기본 전자부품 10가지 한눈에 보기
| 부품 | 주요 역할 | 회로도 참조 번호 예 | 선택할 때 볼 항목 |
|---|---|---|---|
| 저항 | 전류 제한·분압·바이어스 | R | 저항값, 허용오차, 전력 |
| 커패시터 | 전하 저장·디커플링·필터 | C | 실효 용량, 정격 전압, 극성 |
| 인덕터 | 자기 에너지 저장·필터 | L | 인덕턴스, 포화 전류, DCR |
| 다이오드 | 정류·보호·전압 제어 | D | 방향, 순방향 전압, 역전압 |
| LED | 빛으로 상태·조명 표시 | D 또는 LED | 극성, 구동 전류, 광학 특성 |
| 트랜지스터 | 스위칭·증폭 | Q | 종류, 핀 배열, 정격 |
| 전압 레귤레이터 | 전원 전압 안정화·변환 | U | 입출력 범위, 전류, 발열 |
| 릴레이 | 코일로 접점 전환 | K 또는 RL | 코일 전압, 접점 정격, 보호 |
| 스위치 | 수동·기계적 개폐 | SW | 접점 형식, 정격, 수명 |
| 수정 진동자·오실레이터 | 클록 기준 생성 | Y 또는 X | 주파수, 부하 용량·전원 조건 |
참조 번호는 라이브러리와 회사 규칙에 따라 달라질 수 있습니다. 특히 수동 수정 진동자(crystal)와 전원을 사용하는 능동 오실레이터 모듈은 같은 부품이 아닙니다.

기능별로 이해하면 회로도가 쉬워집니다
1. 저항·커패시터·인덕터: 전류와 에너지의 흐름 조절
저항은 전류를 제한하거나 전압을 나누며, 커패시터는 전하를 저장하고 전원 노이즈를 줄이는 데 사용합니다. 인덕터는 자기장에 에너지를 저장해 전원 변환·필터 회로에서 쓰입니다. 이 세 가지는 흔히 수동 부품으로 분류하지만, 실제 선택에는 전력 손실, 주파수 특성, 온도, 허용오차가 중요합니다.
예를 들어 LED 직렬 저항은 표시용 LED의 전류를 제한하고, MCU 전원 핀 옆의 커패시터는 빠른 전류 변동을 완화합니다. 단, 커패시터의 명목 용량만으로 동작 중 실효 용량을 보장할 수 없습니다.
2. 다이오드·LED·트랜지스터: 방향과 스위칭
다이오드는 종류에 따라 정류, 역극성 보호, 전압 클램프 등에 사용합니다. LED는 전류가 흐를 때 빛을 내는 다이오드로, 적절한 전류 제한 또는 드라이버가 필요합니다. 트랜지스터는 스위치나 증폭 소자로 쓰이며 BJT와 MOSFET의 제어 방식·핀 이름이 다릅니다. 세 부품 모두 본체 마킹을 데이터시트의 핀 배열·극성과 대조해야 합니다.
3. 레귤레이터·릴레이·스위치·클록 부품
전압 레귤레이터는 LDO나 스위칭 방식 등 구조에 따라 주변 부품과 발열 조건이 다릅니다. 릴레이는 코일 구동부와 절연된 접점을 구분해 보고, 코일 역기전력 보호가 필요한지 확인합니다. 스위치는 NO/NC·SPST/SPDT 같은 접점 형식을 확인합니다. 수정 진동자는 단독으로 전원 출력 핀을 제공하지 않으며, 이를 사용하는 발진 회로의 부하 용량 조건을 맞춰야 합니다. 반면 능동 오실레이터 모듈은 전원 핀과 클록 출력 핀이 있습니다.
PCB 위에서 부품을 찾는 법: R·C·L·D·Q·U
회로도와 PCB의 참조 번호를 맞추면 실물 부품을 찾기 쉽습니다. R1은 저항, C3은 커패시터, U2는 IC 계열을 가리키는 식입니다. 다만 실크스크린이 작거나 부품 밑에 숨겨져 있을 수 있으므로 조립도와 BOM의 MPN도 함께 확인하세요. 외형만으로 2단자 부품을 저항인지 커패시터인지 단정하지 마세요.
SMT 부품은 표면 패드에, 관통형 부품은 홀에 리드를 넣어 실장합니다. 동일한 회로 기능이라도 패키지·방열·기계적 강도·조립 공정에 따라 어느 방식을 쓸지 달라집니다.
전자부품 선택과 PCB 조립 전 체크리스트
- 회로의 실제 전압·전류·전력·주파수·온도 범위를 먼저 정합니다.
- 부품 정격뿐 아니라 제조사 권장 디레이팅과 최악 조건을 검토합니다.
- 정확한 MPN, 패키지, 핀 배열, 극성과 풋프린트를 일치시킵니다.
- BOM의 대체품은 값뿐 아니라 전기·기계적 호환성을 확인합니다.
- 부품 높이, 납땜 방식, 열 경로와 재고·조달 가능성을 확인합니다.
- 회로도 ERC, PCB DRC, Gerber·드릴 미리보기 및 조립 방향을 점검합니다.
초보자가 자주 놓치는 부분은 저항의 전력 정격, 전해 커패시터와 다이오드의 극성, 레귤레이터의 방열, 릴레이 접점의 전압·전류 정격입니다. 같은 값의 부품이라도 적용 환경이 다르면 적합하지 않을 수 있습니다.
회로도·BOM·풋프린트가 정리됐다면 PCB 제작과 부품 조립 조건을 함께 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
전자부품은 능동 부품과 수동 부품으로만 나뉘나요?
입문용 분류로 유용하지만 모든 소자를 한 기준으로 깔끔하게 나누기는 어렵습니다. 실제 설계에서는 기능, 에너지 변환, 전원 필요 여부와 사용 회로를 함께 봅니다.
극성이 있는 부품은 무엇인가요?
다이오드와 LED에는 애노드·캐소드 방향이 있습니다. 탄탈·대부분의 알루미늄 전해 커패시터도 극성을 확인해야 합니다. 일반적인 저항과 2단자 MLCC는 무극성입니다.
수정 진동자와 오실레이터 모듈은 같은가요?
아닙니다. 수동 수정 진동자는 외부 발진 회로와 함께 사용하고, 능동 오실레이터 모듈은 전원과 출력 핀을 가진 완성 발진 회로입니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......