PCB Gerber 파일 가이드: 레이어, 생성 방법, DFM 및 CAM 검사
1 분
- 소개
소개
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자기기의 기반으로, 부품을 실장하고 서로 연결하는 플랫폼 역할을 합니다. PCB 설계와 제조에서 가장 중요한 요소 중 하나가 Gerber 파일입니다. Gerber 파일은 PCB 설계 정보를 제조업체에 전달하는 표준 형식입니다. PCB 레이어, 동박 패턴, 패드, 솔더 마스크, 실크스크린 등에 관한 정밀한 정보를 담고 있습니다. PCB 설계와 제조에 관여하는 사람이라면 Gerber 파일을 이해해야 합니다. 이 글에서는 PCB 프로토타입 제작에서 Gerber 파일이 중요한 이유, 파일을 생성하는 설계 소프트웨어, PCB의 품질과 기능을 확보하는 과정에서 Gerber 파일이 하는 역할을 살펴봅니다.
Gerber 파일의 기본
Gerber 파일은 PCB의 여러 레이어를 설명하는 데이터 파일 묶음입니다. PCB 설계 소프트웨어에서 생성하며 PCB 제작 과정에 필수적으로 사용됩니다. 동박층, 솔더 마스크, 실크스크린 등 PCB의 각 레이어는 개별 Gerber 파일로 표현됩니다. 드릴 홀 정보는 일반적으로 별도의 NC 드릴 파일과 드릴 도면으로 함께 제출합니다. 이러한 파일은 설계 사양에 맞게 PCB를 정확하게 제조하는 데 필수적입니다.
가장 널리 사용되는 Gerber 형식 중 하나는 RS-274X입니다. 이 형식은 조리개(aperture) 정보를 파일 내부에 포함하며 PCB 레이아웃을 상세하게 표현합니다. 정밀도가 높고 다양한 제조 공정과 호환되어 PCB 업계에서 널리 사용됩니다. 제작 과정의 문제를 방지하려면 설계 소프트웨어에서 출력하는 데이터가 정확하고 완전해야 합니다.
Gerber 파일 생성에서 설계 소프트웨어의 역할
PCB 설계는 회로도 작성으로 시작해 최종 PCB 레이아웃으로 이어지는 여러 단계로 진행됩니다. 설계 소프트웨어는 설계자가 PCB를 작성하고 최적화할 수 있도록 돕습니다. 대표적인 PCB 설계 소프트웨어로는 Altium Designer, Eagle, KiCad, OrCAD 등이 있습니다. 이러한 도구는 회로도 작성, PCB 레이아웃, 설계 규칙 검사(Design Rule Check, DRC) 기능을 제공합니다.
설계가 완료되면 소프트웨어에서 제조에 필요한 Gerber 파일을 생성합니다. 이 과정에서 PCB의 그래픽 레이아웃은 제조 장비가 해석할 수 있는 형식으로 변환됩니다. 설계 소프트웨어에 설정한 규칙을 기준으로 신호 무결성, 부품 배치, 제조 가능성을 검토한 결과가 Gerber 출력에 반영됩니다. PCB 설계를 정확하게 표현하는 고품질 Gerber 파일을 생성하려면 설계 소프트웨어의 올바른 설정과 사용이 중요합니다.
PCB 레이어와 Gerber 파일의 표현 방식
PCB는 여러 레이어로 구성되며 각 레이어는 고유한 역할을 합니다. 주요 레이어에는 전기 신호를 전달하는 상면과 하면 동박층이 있습니다. 다층 PCB의 내층에는 전원 플레인과 그라운드 플레인을 배치할 수 있습니다. 추가 레이어에는 동박 트레이스를 산화와 단락으로부터 보호하는 솔더 마스크, 부품 참조 번호와 기타 표시를 넣는 실크스크린 레이어 등이 있습니다.
Gerber 파일은 이러한 각 레이어를 상세하게 표현합니다. 예를 들어 동박층 Gerber 파일은 트레이스, 패드, 비아 정보를 포함합니다. 솔더 마스크 파일은 솔더 마스크로 덮을 영역과 노출할 영역을 정의합니다. 실크스크린 Gerber 파일에는 조립 과정에서 부품 식별과 배치를 돕는 텍스트와 기호가 들어 있습니다.
• GTL (Top Layer, 상면 동박층)
• GTS (Top Solder Mask, 상면 솔더 마스크)
• GTP (Top Paste, 상면 솔더 페이스트)
• GTO (Top Overlay, 상면 실크스크린)
• GBL (Bottom Layer, 하면 동박층)
• GBS (Bottom Solder Mask, 하면 솔더 마스크)
• GBP (Bottom Paste, 하면 솔더 페이스트)
• GBO (Bottom Overlay, 하면 실크스크린)
• Drill Files (.DRL, 드릴 파일)
• GKO (Outline, 보드 외곽선)
Gerber 파일에 각 레이어를 정확하게 표현해야 최종 PCB의 기능과 신뢰성을 확보할 수 있습니다. Gerber 파일에 오류가 있으면 제조 결함으로 이어져 전자기기의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
DFM과 DFA의 중요성
제조 가능성을 고려한 설계(Design for Manufacturability, DFM)와 조립 용이성을 고려한 설계(Design for Assembly, DFA)는 PCB 설계에서 중요한 검토 항목입니다. DFM은 제조 난이도와 비용을 낮출 수 있도록 PCB를 설계하는 데 초점을 맞춥니다. 적절한 트레이스 간격, 충분한 패드 크기, 적합한 적층 구조 등을 검토합니다. DFA는 부품을 쉽고 안정적으로 배치하고 납땐할 수 있도록 조립 공정을 단순화하는 데 초점을 맞춥니다.
Gerber 파일은 제조와 조립에 필요한 정밀한 레이어 데이터를 제공하므로 DFM과 DFA 검토에 중요한 역할을 합니다. 설계 단계에서 적용한 제조 및 조립 규칙이 Gerber 파일의 기하학적 데이터에 올바르게 반영되어야 합니다. DFM과 DFA를 설계 단계에서 충분히 고려하면 PCB를 효율적으로 제조하고 조립할 수 있으며, 결함 위험을 줄이고 전체 수율을 높일 수 있습니다. 이는 최종 제품의 품질과 신뢰성을 향상하는 데 도움이 됩니다.
품질 관리와 CAM 소프트웨어의 역할
품질 관리는 PCB 제조 및 조립에서 핵심적인 과정입니다. PCB를 생산하기 전에 CAM(Computer-Aided Manufacturing, 컴퓨터 지원 제조) 소프트웨어로 Gerber 파일을 상세하게 검토합니다. CAM 소프트웨어는 Gerber 파일에 제조 공정에 영향을 줄 수 있는 오류나 불일치가 있는지 확인합니다. 일반적인 검사 항목에는 트레이스 폭, 간격, 레이어 정렬 등이 있습니다.
CAM 작업에서는 드릴 파일과 제조용 데이터 등 생산에 필요한 추가 파일을 검증하거나 준비합니다. 드릴 파일은 홀의 위치와 크기 정보를 제공하며, 부품 실장과 레이어 간 연결에 필요한 비아와 스루홀을 제작하는 데 필수적입니다.
제조업체는 CAM 소프트웨어로 Gerber 파일을 검토하고 검증함으로써 PCB 설계가 필요한 사양과 기준을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 이 단계는 제조 결함을 방지하고 최종 제품의 품질을 확보하는 데 중요합니다.

결론
Gerber 파일은 복잡한 회로 기판을 정확하게 제조하는 데 필요한 상세 정보를 제공하는 PCB 제조의 핵심 데이터입니다. 회로도와 레이아웃 도구를 사용하는 초기 설계 단계부터 최종 제조 및 조립 과정까지 Gerber 파일은 PCB의 기능과 신뢰성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. PCB 설계와 제조에 관여하는 사람이라면 Gerber 파일의 중요성과 설계 소프트웨어, DFM, DFA, 품질 관리 과정의 역할을 이해해야 합니다.
더 자세한 정보와 전문 PCB 제조 서비스는 JLCPCB에서 확인할 수 있습니다. JLCPCB는 PCB 설계에서 생산까지 필요한 서비스를 제공합니다.

지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......