This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

방열 성능 개선하기: PCB 설계에서 서멀 패드를 스마트하게 활용하는 방법

최초 게시일 Jul 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Jul 24, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 서멀 패드란 무엇이며, 왜 중요한가
  • 서멀 패드 사용의 주요 이점
  • 효과적인 서멀 패드 구현을 위한 설계 가이드라인
  • 서멀 패드 PCB 제조 모범 사례
  • 서멀 패드 솔루션에 대한 JLCPCB의 전문성
  • PCB 서멀 패드에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)
  • 결론

핵심 요약

PCB 서멀 패드 설계와 비아 배열을 최적화하는 것은 FR4의 낮은 열전도율로 인한 반도체 불량을 방지하는 데 필수적입니다. 1.0–1.2mm의 비아 피치를 적용하고 세그먼트 스텐실을 통해 솔더 보이드를 25% 미만으로 유지함으로써, 설계자는 국소적인 핫스팟을 제거하고 프로토타입부터 대량 생산까지 보드 신뢰성을 높일 수 있습니다.

일반적인 FR4 PCB의 열전도율이 약 0.3W/mK에 불과하다는 사실을 생각해 보신 적이 있으신가요? 저전력 회로에서는 이 정도 수치도 충분히 받아들여질 만합니다. 하지만 전력을 많이 소모하는 IC, 전압 레귤레이터, 고휘도 LED를 보드에 추가하는 순간, 소리 없이 신뢰성을 위협하는 적, 바로 '열'을 마주하게 됩니다. 이때 우수한 PCB 서멀 패드가 큰 도움이 될 수 있습니다.

전자 조립체의 조기 고장을 유발하는 가장 흔한 원인 중 하나가 바로 열입니다. 접합부 온도가 10°C 상승할 때마다 반도체의 수명은 절반으로 줄어들 수 있습니다. 구리 트레이스와 주변 공기 흐름만을 열 관리 수단으로 사용하는 것은 성능과 수명을 희생하는 것과 같습니다. 이 글에서는 서멀 패드의 본질, 그 중요성, 효과적인 설계 기준, 그리고 성능을 보장하는 제조 공정에 대해 깊이 있게 살펴봅니다.

서멀 패드란 무엇이며, 왜 중요한가

PCB에서 서멀 패드의 정의와 기본 기능

서멀 패드는 표면실장 부품 패키지 하단에 노출된 넓은 구리 면으로, 다이에서 PCB로 열을 직접 전달하는 역할을 합니다. QFN(Quad Flat No-lead), DFN, PowerPAD와 같은 패키지, 그리고 노출 패드를 가진 다수의 전력 IC에서 찾아볼 수 있습니다. 서멀 패드는 전기 신호를 전달하는 신호 핀과는 달리, 열이 이동하는 고속도로 역할을 하는 것이 목적입니다.

부품이 동작할 때 서멀 패드는 PCB의 대응하는 구리 랜딩 패드로 열을 아래쪽으로 전달합니다. 그 이후 서멀 비아 배열이 내부 구리 플레인이나 보드 반대쪽으로 열을 전도합니다. 이를 통해 부품 접합부에서부터 보드 스택업 전체에 이르는 끊김 없는 열 경로가 형성됩니다.

서멀 패드가 필요해지는 시점

모든 설계에 서멀 패드가 필요한 것은 아닙니다. 몇 밀리암페어를 소모하는 저전력 마이크로컨트롤러의 경우, 표준 구리 트레이스와 구리 영역만으로도 열 부하를 충분히 처리할 수 있습니다. 하지만 서멀 패드가 반드시 필요한 명확한 상황들도 있습니다. 부품이 작은 패키지에서 0.5-1와트 이상을 소모한다면, 적절하게 설계된 서멀 패드와 연결해야 합니다. 여기에는 다음과 같은 경우가 포함됩니다:

  • 전력관리 IC(PMIC), 전압 레귤레이터(LDO, DC-DC 컨버터)
  • 연속 전류 1A 이상인 모터 드라이버 IC.
  • 서멀 슬러그가 있는 고휘도 LED 패키지
  • 많은 열을 발생시키는 고주파 RF 전력 증폭기.
  • Class AB 또는 Class D 오디오 증폭기 IC
  • DPAK, D2PAK, PowerPAK와 같은 MOSFET 패키지
  • 서멀 패드는 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다:
  • 발열 부품에서 PCB로의 향상된 열 전달.

서멀 패드 사용의 주요 이점

발열 부품에서 PCB로의 향상된 열 전달

서멀 패드의 가장 명확한 이점은 열전도성을 크게 향상시킨다는 점입니다. 구리의 경우, 구리 대 구리 직접 솔더 연결의 열전도율은 약 385W/mK이며, 솔더 합금의 열전도율은 약 50W/mK입니다. 이는 열전도율이 0.3W/mK에 불과한 FR4 유전체 소재와 비교되며, 적층재가 아닌 구리를 통해 열을 유도하는 것이 왜 그토록 중요한지를 보여줍니다. 몇 가지 수치로 감을 잡아보겠습니다. 2와트, 5x5mm QFN 전압 레귤레이터를 예로 들어보겠습니다.

열 경로열전도율(W/mK)상대적 성능
FR4 기판만 사용0.3기준(낮음)
구리 패드(비아 없음)385우수한 측면 확산
패드로의 솔더 조인트50양호한 수직 전달
서멀 비아(충전)~15-25(유효)양호한 보드 관통 수직 전달
알루미늄 방열판205우수한 외부 방열

핫스팟 감소 및 전반적인 신뢰성 향상

서멀 패드는 열 전달을 도울 뿐만 아니라, 보드 전체에 열을 고르게 분산시키는 역할도 합니다. 서멀 패드가 없으면 전력 부품 바로 아래에 국소적인 핫스팟이 발생합니다. 이러한 핫스팟은 솔더 접합부에 응력을 가하고, 구리 트레이스의 전자이동(electromigration)을 증가시키며, 온도가 적층재의 유리전이온도(Tg)를 넘어서면 FR4 박리로까지 이어질 수 있습니다.

잘 설계된 서멀 패드 시스템은 점 발열원에서 나온 열을 넓은 구리 플레인 전체로 분산시켜, 관리 가능한 열 프로파일을 만들어 냅니다. 이는 보드의 최대 온도를 낮출 뿐만 아니라, 차등 팽창을 유발하는 열 구배(thermal gradient)를 최소화하는 데도 도움이 됩니다. 열 사이클링 중 온도 변화가 적은 솔더 접합부일수록 수명이 깁니다. 신뢰성 공학의 코핀-맨슨(Coffin-Manson) 방정식에서 언급되듯, 온도 변화 폭(delta)이 15-20°C만 줄어들어도 솔더 접합부의 피로 수명이 2~3배 늘어날 수 있습니다. 현장에서 수년간 견뎌야 하는 제품에게 이것은 선택이 아니라 필수입니다.

효과적인 서멀 패드 구현을 위한 설계 가이드라인

배치, 크기, 서멀 비아 배열 조정

서멀 패드를 설계할 때 내려야 할 결정은 세 가지입니다: 랜딩 패드의 크기, 서멀 비아의 배치, 서멀 비아의 개수입니다. 이는 대부분의 설계에서 효과적인 실용적인 해법입니다.

랜딩 패드 크기: PCB의 구리 패드는 부품의 노출 패드와 같거나 약간 더 큰(5-10%) 크기여야 합니다. 다만 너무 크게 만들면 불균일한 솔더 표면장력으로 인해 리플로우 중 부품이 들뜨는 현상이 발생할 수 있습니다. 너무 작으면 열용량이 낭비됩니다.

서멀 비아 배열: 랜딩 패드 영역에 서멀 비아 배열을 배치하세요. 다음 가이드라인을 따르세요:

  1. 일반 설계에는 0.3mm(12mil), 미세 피치 애플리케이션에는 0.2mm(8mil) 직경의 비아를 적용하세요.
  2. 비아 중심 간 간격이 1.0-1.2mm가 되도록 격자 형태로 비아를 배치하세요.
  3. 솔더 위킹 문제를 방지하려면 비아는 패드 가장자리로부터 최소 0.15mm 떨어져 있어야 합니다.
  4. 일반적인 5x5mm 서멀 패드의 경우, 최소 5-9개의 비아를 사용하세요.
  5. 모든 비아는 내부 그라운드 또는 전원 플레인(히트 스프레더)까지 연결되어야 합니다.
  6. 최적의 열 성능과 더 평탄한 솔더링 면을 위해, 충전 및 캡핑 처리된 비아를 사용하는 비아 인 패드(via-in-pad) 방식을 고려해 보세요.

재료 선택 및 두께 고려 사항

PCB와 열 계면 소재의 선택은 서멀 패드 시스템의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 다음은 핵심 요소들입니다.

구리 두께(Copper Weight): 내부 플레인의 구리가 많을수록 측면 열 확산도 커집니다. 전력 설계의 경우 일반적인 1oz(35um) 대신 내층에 2oz(70um) 구리를 사용하는 것을 고려하세요. 구리 두께가 두꺼워질수록 열저항은 낮아집니다.

PCB 적층재: 표준 PCB 적층재(FR4 Tg 130-140도)는 대부분의 애플리케이션에 적합합니다. 보드가 130°C 이상의 온도에 노출될 수 있는 설계에는 미드-Tg(150°C) 또는 하이-Tg (170°C) 적층재를 사용하세요. 이는 박리를 방지하고 발열 영역 근처의 기계적 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

서멀 패드용 솔더 페이스트: 서멀 패드에 솔더 페이스트 패턴을 도포할 때는 하나의 큰 개구부 대신 여러 개의 세그먼트로 나누어 적용하세요. 한 가지 방법은 패드를 여러 개의 작은 페이스트 패드로 분할하여 전체 패드 면적의 50-75%를 차지하도록 하는 것입니다. 페이스트 도포량을 제어하면 부품 아래의 보이드를 줄일 수 있습니다.

파라미터권장 값비고
솔더 페이스트 커버리지패드 면적의 50-75%세그먼트 스텐실 개구부
비아 직경0.2-0.3mm미세 피치일수록 작게
비아 피치1.0-1.2mm중심 간 거리
구리 두께(내층)1-2oz고전력의 경우 2oz
스텐실 두께0.12-0.15mmQFN 패드 표준

열 계면 소재(TIM): 서멀 비아를 통해 보드 반대쪽에 부착되는 외부 방열판의 경우, 열전도율이 1~6W/mK인 TIM을 사용하세요. 여기에는 실리콘 서멀 패드, 그래파이트 시트, 상변화 소재 등이 포함됩니다. 이는 조립체에서 사용 가능한 압축력과 갭 공차에 따라 달라집니다.

서멀 패드 PCB 제조 모범 사례

열 성능과 접착력에 대한 품질 관리

육안 검사만으로는 서멀 패드의 품질을 확인할 수 없습니다. 열 접합부가 사양을 충족하는지 보장하기 위해 다양한 검사 및 테스트 절차가 사용됩니다.

X-레이 검사: 이는 서멀 패드 솔더 접합부에 대한 "골드 스탠다드"입니다. 부품 아래의 보이드 비율은 X-레이 이미징을 통해 측정됩니다. 업계 모범 사례는 서멀 패드에서 보이드 25% 미만이며, 자동차·의료·항공우주 등 고신뢰성 애플리케이션의 경우 15% 미만을 요구하는 경우가 많습니다. 보이드가 과도하면 유효 열 접촉 면적이 줄어들고 단열 역할을 하는 공기층이 생깁니다.

열화상 촬영(Thermal Imaging): 적외선 카메라를 이용해 보드 레벨에서 기능 테스트를 수행할 수 있습니다. 장치에 전원을 인가한 후 열 프로파일을 모니터링합니다. 이를 통해 엔지니어는 열이 제대로 분산되고 있는지 확인할 수 있습니다. 솔더 접합이 불완전하거나 보이드가 과도하면 서멀 패드 위에 핫스팟으로 나타납니다.

주요 품질 점검 항목은 다음과 같습니다:

  • X-레이 보이드 비율 측정(25% 미만 권장)
  • 솔더링 - 모든 서멀 비아 연결의 무결성
  • 충전 및 캡핑된 비아의 평탄성(IPC-4761 준수)
  • 서멀 비아 내 구리 도금 두께의 균일성
  • 리플로우 후 고온 영역 주변의 박리 또는 블리스터링 없음
  • 서멀 패드 솔루션에 대한 JLCPCB의 전문성.

서멀 패드 솔루션에 대한 JLCPCB의 전문성

고급 열 관리 역량 및 소재 옵션

엄격한 서멀 패드 요구 사항을 가진 PCB를 제작하려면, 필요한 역량을 갖춘 제작 파트너를 확보하는 것이 중요합니다. JLCPCB는 기본적인 서멀 패드부터 정교한 다층 열 솔루션까지 폭넓은 열 관리 옵션을 제공합니다.

JLCPCB는 비아 인 패드 열 설계를 위한 충전 및 캡핑 비아, 내층 최대 2oz 구리 두께, 다양한 Tg 등급의 폭넓은 적층재를 제작할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 표준 FR4를 넘어서는 설계의 경우, JLCPCB는 하이-Tg 적층재는 물론, 메탈코어 PCB (알루미늄 또는 구리 기판) 보드를 통한 높은 열전도율이 요구되는 LED 조명과 같은 애플리케이션까지도 지원합니다.

프로토타입부터 대량 생산까지, 신뢰성 있는 양산

열 설계를 검증하기 위한 5장의 프로토타입 보드부터 양산을 위한 수천 장의 보드까지, JLCPCB는 일관되게 원하시는 품질을 제공합니다. PCB 제작은 $2부터, SMT 조립은 $20부터 시작하여, 서멀 패드 설계를 프로토타이핑하고 X-레이 검사와 열 테스트로 설계를 검증한 뒤, 동일한 제조업체와 함께 양산에 돌입할 수 있습니다.

이러한 연속성은 열 설계에 있어 중요한데, 리플로우 프로파일, 스텐실 사양, 비아 충전 품질과 같은 제조 공정 파라미터가 프로토타입부터 양산까지 일관되게 유지되기 때문입니다. 이는 프로토타입 보드에서 테스트한 열 성능이 양산 보드에서도 동일하게 재현된다는 것을 의미합니다. 이러한 일관성은 온도에 민감한 제품을 다루어야 하는 엔지니어들에게 큰 위험 요소를 제거해 줍니다.

PCB 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

신뢰할 수 있는 업계 리더의 전문 제작, 조립, 부품 서비스로 설계를 실제 하드웨어로 완성하세요. 파일을 업로드하고 옵션을 선택하면, 테스트부터 배송, 확장까지 준비된 보드를 받아보실 수 있습니다.

무료 견적 받기 >

PCB 서멀 패드에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

Q: PCB의 서멀 패드란 무엇인가요?

서멀 패드는 표면실장 부품(QFN, DFN 패키지 등) 하단에 노출된 구리 영역으로, 부품의 다이에서 PCB로 직접적인 열 경로를 제공합니다. 보드의 대응하는 구리 랜딩 패드에 솔더링되어, 열이 PCB의 구리 레이어로 흘러 더 넓은 면적으로 확산되면서 더 효과적으로 방열될 수 있도록 합니다.

Q: 서멀 패드 아래에 서멀 비아를 몇 개 사용해야 하나요?

비아 개수는 패드 크기와 방출해야 할 전력량에 따라 달라집니다. 일반적으로 1.0-1.2mm 간격의 격자형 비아 배열을 사용하세요. 일반적인 5x5mm 서멀 패드에는 9-16개의 비아가 흔히 사용됩니다. 고전력 부품이나 더 엄격한 열 예산이 요구되는 경우, 전체 열저항을 낮추기 위해 더 많은 비아나 더 큰 비아 직경이 필요할 수 있습니다.

Q: 서멀 비아는 충전해야 하나요, 아니면 개방된 상태로 두어야 하나요?

최상의 열 성능과 솔더링 신뢰성을 위해서는 충전 및 캡핑된 비아를 권장합니다. 개방된 비아는 리플로우 중 서멀 패드에서 솔더를 흡수해 버려 열 접촉을 저해하는 보이드를 생성할 수 있습니다. 비용이 우려된다면, 부품 쪽 비아를 솔더 마스크로 텐팅하는 것이 더 저렴한 대안이 될 수 있습니다.

Q: 2층 PCB에도 서멀 패드를 사용할 수 있나요?

네, 2층 보드에서도 서멀 패드를 사용할 수 있습니다. 서멀 비아는 열을 하단 구리 레이어로 직접 전달하며, 이 레이어에는 히트 스프레더 역할을 할 넓은 구리 영역이 포함되어야 합니다. 다만 전용 내부 구리 플레인을 갖춘 다층 설계만큼 효과적이지는 않습니다.

결론

효과적인 열 관리는 더 이상 현대 전자기기에서 선택 사항이 아니라, 시스템 수명을 위한 근본적인 요구 사항입니다. 표준 FR4 기판만으로는 효율적인 열 전달이 어렵지만, PCB 서멀 패드를 전략적으로 적용하면 상황이 완전히 달라집니다. 적절한 크기의 랜딩 패드와 최적화된 서멀 비아 배열(특히 1.0–1.2mm 피치를 유지하고 솔더 보이드를 25% 미만으로 제어하는 것)을 결합함으로써, 설계자는 취약한 반도체 접합부로부터 파괴적인 열을 매끄럽게 배출할 수 있습니다.

다음 설계가 고전력 LED 어레이든, 모터 드라이버든, RF 증폭기든 상관없이, 역량 있는 제조업체와 협력하면 이러한 핵심 열 경로가 정밀하게 제작되도록 보장할 수 있습니다. 프로토타이핑 단계에서 서멀 패드 레이아웃을 다듬는 데 시간을 투자하면, 대량 생산 보드가 현장에서 시원하고 신뢰성 있게, 오래 견디도록 만들 수 있습니다.

지속적인 성장