This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

임베디드 컴포넌트로 구현하는 더 작고 스마트한 PCB

최초 게시일 Jul 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Jul 24, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 임베디드 컴포넌트란 무엇이며, 왜 중요한가
  • 핵심 설계 고려사항
  • 일반적인 제조 공정
  • 주요 과제 및 업계의 해결 방안
  • 진화하는 제조 방식: HDI 대 첨단 다층 기판
  • 자주 묻는 질문(FAQ)
  • 결론

스마트워치나 무선 이어버드를 열어 그 안의 초소형 칩을 본 뒤, 이토록 작은 하우징 안에 어떻게 이렇게 많은 기능을 담을 수 있는지 궁금해하신 적이 있으신가요? 표면실장기술(SMT)은 초소형 0201, 01005 패키지의 등장과 함께 눈부시게 발전해 왔지만, 보드 표면에 실장할 수 있는 부품 수에는 물리적인 한계가 존재합니다. 이러한 병목 현상을 극복하기 위해 전자제조 산업은 점점 더 임베디드 컴포넌트로 눈을 돌리고 있습니다. 저항기, 커패시터는 물론 베어 실리콘 다이(bare silicon die)까지도 이제 PCB 내부 레이어에 직접 실장되고 있습니다. 이는 미래 실험실의 개념에 그치지 않고, 현재 실제로 최신 전자기기를 변화시키고 있는 기술입니다.

부품을 보드 내부에 매립함으로써 설계자는 귀중한 표면적을 확보하고, 신호 경로를 대폭 단축하며, 공간을 차지하고 고장 위험을 유발하는 취약한 표면 솔더 접합부를 제거할 수 있습니다. 이 가이드에서는 임베디드 컴포넌트란 무엇인지, 어떻게 설계 및 제조되는지, 어떤 과제가 존재하는지, 그리고 전자제조 산업이 이 기술을 어떻게 양산 단계로 이끌어 가는지에 대해 종합적으로 살펴봅니다.

참고

본 아티클은 전자산업의 발전 동향을 소개하기 위한 목적으로만 작성되었습니다. JLCPCB는 현재 본 아티클에서 설명하는 고급 임베디드 컴포넌트 제조 및 관련 HDI 제작 공정을 지원하지 않습니다.

임베디드 컴포넌트란 무엇이며, 왜 중요한가

임베디드 컴포넌트의 정의와 종류

임베디드 컴포넌트란 외부 표면에 솔더링되는 대신 PCB 내부 레이어에 배치되는 능동 또는 수동 전자 소자를 의미합니다. 기존의 표면 솔더 패드를 사용하는 대신, 임베디드 컴포넌트는 적층 스택업(laminate stack-up) 내부에 직접 통합되며, 전기적 연결은 비아와 내부 구리 트레이스를 통해 이루어집니다. 이 기술을 규정하는 핵심 표준은 IPC-6012E(리지드 PCB의 검증 및 성능 기준)와 IPC-2316(임베디드 컴포넌트 설계 표준)입니다.

업계에서는 이러한 컴포넌트를 재료와 통합 방식에 따라 다음과 같이 분류합니다:

  • 임베디드 수동소자(Embedded Passives): 수동소자는 이미 검증된 재료 시스템을 활용합니다. 예를 들어, 임베디드 저항기는 일반적으로 구리 포일 위에 증착된 박막 니크롬(NiCr) 또는 니켈-인(NiP) 합금, 혹은 Ohmega-Ply와 같은 탄소 기반 저항성 포일을 사용해 제작됩니다. 임베디드 커패시터는 적층 스택업 내부에 매립되는 얇은 고유전율(High-K) 유전체층을 활용합니다.
  • 베어 다이 임베딩(Bare Die Embedding): 능동소자 측면에서는 베어 실리콘 다이를 약 50–100마이크로미터 두께로 얇게 가공한 후, 코어 또는 프리프레그 레이어 내에 정밀하게 밀링하거나 레이저로 절삭한 캐비티에 삽입합니다.
  • 패키지 IC 임베딩(Packaged IC Embedding): 또는 제조업체가 0201, 01005, 웨이퍼 레벨 칩스케일 패키지(WLCSP)와 같은 초소형 사전 패키지 IC를 적층 구조에 직접 임베딩할 수도 있습니다.
컴포넌트 종류 주요 재료 / 방식 일반적인 공차 / 사양 주요 이점
임베디드 저항기 NiCr 박막, NiP, Ohmega-Ply 탄소 포일 ±1%~±5%(레이저 트리밍) 표면 부품 수 40-60% 절감
임베디드 커패시터 3M C-Ply, DuPont HK, BaTiO3 충전 수지 pF ~ 낮은 nF 범위 초저 ESL(10-50pH)
임베디드 인덕터 스파이럴/미앤더 PCB 트레이스 애플리케이션에 따라 상이 개별 풋프린트 불필요
임베디드 베어 다이 캐비티 내 박형 실리콘(50-100um) 노운굿다이(Known-Good-Die) 필요 최단 인터커넥트 구현
임베디드 패키지 IC 적층 내 0201, 01005, WLCSP 패키지 사양에 따라 상이 솔더 접합부 제거

크기, 성능, 신뢰성 측면의 주요 이점

컴포넌트를 임베딩하는 가장 명확한 이유는 소형화입니다. 수동소자와 능동소자를 외부 레이어에서 내부로 옮기면 일반적으로 보드 면적을 20–40% 절감할 수 있습니다. 보청기, 스마트워치, IoT 센서 노드처럼 공간 제약이 큰 애플리케이션에서는 이렇게 확보한 공간이 제품이 목표 하우징에 들어맞는지를 결정짓는 요소가 되기도 합니다.

전기적 성능 또한 인터커넥트 단축으로 크게 향상됩니다. 임베디드 디커플링 커패시터와 BGA(Ball Grid Array)의 전원 핀 사이의 트레이스 배선은 표면실장 방식 대비 50–70% 단축될 수 있습니다. 트레이스가 짧아지면 기생 인덕턴스도 크게 낮아집니다. 업계 데이터에 따르면 솔더 접합부는 조립 단계 불량의 약 30–40%를 차지합니다. 임베디드 컴포넌트는 적층 구조 내부에 견고하게 고정되어 있으므로, 열 사이클, 강한 진동, 기계적 충격 등에 취약한 표면 솔더 접합부 자체를 제거할 수 있습니다.

핵심 설계 고려사항

배치, 레이어 통합 및 열 관리

컴포넌트를 내부 레이어에 통합하려면 제조 가능성을 보장하기 위한 전용 설계 규칙을 엄격히 준수해야 합니다. 내부 컴포넌트는 보드 가장자리, 마운팅 홀, 대형 커넥터 풋프린트와 같이 기계적 응력이 높은 구역에서 멀리 배치해야 합니다. 캐비티 깊이와 컴포넌트 간격은 라미네이션 과정에서 수지가 원활히 흐를 수 있도록 제조사의 권장 사항을 엄격히 따라야 합니다.

고압 라미네이션 공정 중 심각한 보드 휨을 방지하려면 PCB 스택업이 완벽하게 대칭을 이루어야 합니다. 임베디드 저항기나 커패시터 플레인 전용 레이어는 보드의 중간면을 기준으로 균등하게 배치되어야 합니다.

임베디드 컴포넌트는 직접적인 공기 흐름을 받을 수 없으므로, 열은 전적으로 주변 적층재와 구리를 통해 방출되어야 합니다. 설계자는 전력을 소모하는 컴포넌트의 상하에 촘촘한 서멀 비아 배열을 배치하여 외부 방열판까지 저저항 경로를 형성함으로써 이를 완화합니다. 또한 인접 레이어를 솔리드 구리로 채우고 고전도성 프리프레그(1~3 W/mK)를 활용하면 열 부하를 효과적으로 분산시킬 수 있습니다.

신호 무결성 및 전력 분배 규칙

전력 분배 네트워크(PDN) 관점에서, 임베디드 커패시턴스 플레인은 개별 표면 실장 커패시터보다 훨씬 우수한 성능으로 보드 전체에 분산된 디커플링을 제공합니다. 다만 설계자는 컴포넌트 레이어 위에서도 기준 평면(reference plane)이 끊김 없이 유지되도록 해야 합니다. 고속 트레이스는 내부 캐비티 위를 직선으로 통과해서는 안 되며, 구리가 없는 구간은 리턴 경로의 불연속을 유발하여 심각한 임피던스 부정합을 초래합니다. 또한 임베디드 커패시터의 초저 등가직렬인덕턴스(ESL, 10–50피코헨리)는 100MHz부터 수 기가헤르츠에 이르는 광대역에서 효과적인 디커플링을 제공하며, 이는 표준 0402 또는 0201 SMT 커패시터(ESL 200–500피코헨리 이상)로는 구현할 수 없는 성능 수준입니다.

파라미터 임베디드 커패시터 0402 SMD MLCC 개선 계수
등가직렬인덕턴스(ESL) 10-50pH 200-500pH 이상 5배~50배 낮음
유효 디커플링 범위 100MHz ~ 수 GHz 약 500MHz까지 더 넓은 대역폭
인터커넥트 경로 길이 비아 직접 연결 패드-트레이스-비아-플레인 50-70% 단축
사용 보드 면적 0(내부 배치) 0402: 1.0 x 0.5mm 패드 면적 표면적 100% 절감

일반적인 제조 공정

빌드업, 캐비티 형성 및 컴포넌트 임베딩 단계

내부 컴포넌트가 포함된 PCB를 제조하려면 표준 다층 제작보다 더 엄격한 공차를 요구하는, 고도로 제어된 다단계 순차 빌드업 공정이 필요합니다. 일반적인 작업 흐름은 코어 제작 및 내부 이미징 ➔ 캐비티 형성 ➔ 컴포넌트 배치 ➔ 라미네이션 ➔ 비아 형성 ➔ 외층 가공 순서로 진행됩니다.

참고

베어 다이 및 재배선층(RDL) 구조의 임베딩은 일반적으로 앞서 언급한 고급 HDI 공정 경로에 의존합니다.

  1. 코어 제작 및 내층 이미징: 표준 서브트랙티브 에칭 공정을 통해 특수 저항성 포일이나 커패시터 플레인 레이어를 포함한 내부 구리 패턴을 형성합니다.
  2. 캐비티 형성: 개별 컴포넌트나 다이를 수용할 수 있도록 코어 또는 프리프레그 레이어에 포켓을 정밀하게 밀링하거나 레이저로 절삭합니다. 기계식 밀링 시스템은 일반적으로 ±25마이크로미터의 정밀도를 구현합니다.
  3. 컴포넌트 배치: 초정밀 픽앤플레이스 장비를 통해 준비된 캐비티에 컴포넌트를 삽입합니다. 설계 구조에 따라 컴포넌트는 페이스다운(플립칩 방식), 페이스업, 또는 프레스 이전에 캐리어 레이어에 필름으로 부착하는 방식으로 배치될 수 있습니다.
  4. 라미네이션: 전체 레이어 스택업은 200~400PSI의 진공 프레스에서 결합되며, 180°C~200°C의 온도로 가열되어 프리프레그 수지가 매립된 컴포넌트 주변으로 균일하게 흐르게 됩니다.
  5. 비아 형성 : 정밀 기계 드릴링, 제어 깊이 드릴링, 또는 레이저 절삭을 통해 임베디드 컴포넌트 패드와 인접 구리 레이어 사이의 수직 인터커넥트를 형성합니다.
  6. 외층 가공: 이후 외층은 표준 공정 라인 워크플로에 따라 이미징, 에칭, 도금 및 마감 처리됩니다.

검사 및 품질 관리

매립된 컴포넌트는 라미네이션 이후 재작업하거나 교체할 수 없으므로, '무결함(zero-defect)' 품질 체계가 필수적입니다. 첨단 전자 제조업체는 엄격한 레이어 정렬 공차를 유지하며, 일반적으로 수동소자는 ±25마이크로미터, 베어 다이는 10~15마이크로미터 이내로 관리합니다.

이를 위해 자동광학검사(AOI)와 X-레이 시스템이 생산 전 과정에서 컴포넌트 배치와 레이어 정합 상태를 검증합니다. 라미네이션 압력, 온도 프로파일, 드릴링 정밀도를 포함한 통계적 공정관리(SPC)가 실시간으로 모니터링됩니다. 라미네이션 이후에는 고정밀 LCR 미터로 컴포넌트 값을 확인하며, 저항기가 정확한 공차를 충족해야 하는 경우 레이저 트리밍을 적용합니다. 조립이 완료된 보드는 광범위한 플라잉 프로브 테스트, 내부 마이크로 보이드를 확인하기 위한 산업용 CT 스캔, 그리고 IPC Class 3 기준의 장기 내구성을 보장하기 위한 고가속수명시험(HALT)을 거칩니다.

주요 과제 및 업계의 해결 방안

방열 및 신뢰성 문제

이러한 이점에도 불구하고, 컴포넌트 임베딩은 반드시 관리해야 할 뚜렷한 제조상의 난제를 동반합니다. 표준 FR-4 적층재는 열전도율이 0.25~0.35W/mK에 불과해 열전도성이 낮은 편입니다. 내부 컴포넌트는 표면 컴포넌트와 달리 공기 대류를 통한 방열이 불가능합니다. 또한 실리콘(~2.6ppm/°C)과 FR-4 적층재(~14–17ppm/°C) 사이의 열팽창계수(CTE) 차이가 크기 때문에, 열 사이클 동안 내부 응력이 발생할 수 있습니다.

재작업의 딜레마 또한 중요한 과제입니다. 보드가 한번 라미네이션되면 임베디드 컴포넌트는 영구적으로 밀봉되며, 내부 컴포넌트 하나라도 불량이 발생하거나 정렬이 어긋나면 보드 전체를 폐기해야 합니다.

첨단 제조 기술이 이러한 과제를 극복하는 방법

이러한 과제를 극복하기 위해 숙련된 제조업체는 전략적인 해결책을 활용합니다. 열 병목 현상은 표준 재료를 고전도성 적층재(1~3W/mK)로 교체하거나, 매립된 컴포넌트에서 외부 방열판까지 직접적인 금속 통로를 형성하는 일체형 구리 코인(copper coin)이나 서멀 슬러그(thermal slug)를 도입함으로써 완화됩니다. 이러한 기법을 통해 접합부-보드 간 열저항을 50% 이상 낮출 수 있습니다.

재작업이 불가능하다는 한계를 보완하기 위해, 업계에서는 모든 능동 실리콘 칩에 대해 삽입 전 노운굿다이(KGD) 테스트를 요구하고, 모든 핵심 제조 치수에서 높은 공정능력지수(Cpk > 1.33)를 유지하는 등 엄격한 사전 선별 절차를 시행하고 있습니다.

진화하는 제조 방식: HDI 대 첨단 다층 기판

임베디드 컴포넌트 설계를 위한 제조 역량

더 작고 스마트한 전자기기에 대한 수요가 늘어남에 따라, 임베디드 PCB 제조 전략도 계속 다양해지고 있습니다. 업계는 단일한 접근 방식에만 의존하지 않으며, 제조업체는 설계의 구체적인 요구 사항에 맞춰 공정 복잡도를 조정합니다.

미세한 핀 피치를 가진 베어 실리콘 다이를 임베딩하는 것과 같은 초고밀도, 최상위 통합에는 레이저 드릴링 마이크로비아(일반적으로 75~150마이크로미터), 적층형 필드앤캡트 비아, 초미세 라인 폭을 활용하는 전용 고밀도 인터커넥트(HDI) 제조 라인이 여전히 주요한 산업적 경로로 활용됩니다.

통합 DFM 지원 및 고수율 생산

반면, 박막 저항 포일이나 커패시터 레이어와 같은 수동소자, 혹은 01005나 0201 패키지와 같은 마이크로 패키지 개별 컴포넌트를 임베딩하는 데 초점을 맞춘 애플리케이션이라면, 전체 HDI 공정 없이도 고정밀 표준 다층 PCB 공정만으로 충분히 구현할 수 있습니다. 정밀 제어된 기계 드릴링을 최적화하고, 고정밀 레이어 정합을 활용하며, 라미네이션 압력, 온도 프로파일, 드릴 정밀도에 대한 실시간 통계적 공정관리(SPC)를 적용하면, 표준 다층 스택업(최대 32층 이상 지원) 내에 통합된 컴포넌트에도 신뢰성 있는 연결을 구현할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 견고하고 정밀한 다층 공정 워크플로만으로도 임베디드 컴포넌트의 이점을 얻을 수 있는, 신뢰성 높고 접근성 좋은 대안을 제공합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1: PCB 내부에는 어떤 유형의 컴포넌트를 임베딩할 수 있나요?

수동소자와 능동소자 모두 임베딩할 수 있습니다. 수동소자 측면에서는 저항기(박막 NiCr, NiP 또는 Ohmega-Ply와 같은 탄소 기반 포일 사용), 커패시터(3M C-Ply 또는 티탄산바륨 충전 수지와 같은 고유전율 유전체 재료 사용), 인덕터(스파이럴 또는 미앤더 트레이스 패턴 형태)가 일반적으로 임베딩됩니다.

Q2: 임베디드 컴포넌트는 고속 설계에서 신호 무결성을 어떻게 개선하나요?

임베디드 컴포넌트는 디커플링 커패시터와 이를 지원하는 전원 핀 사이의 인터커넥트 경로 길이를 일반적으로 50~70% 단축시킵니다. 이렇게 짧아진 경로는 기생 인덕턴스를 크게 낮춥니다. 임베디드 디커플링 커패시터는 표면실장 0402 MLCC의 200~500피코헨리 대비, 단 10~50피코헨리 수준의 ESL을 구현할 수 있습니다.

Q3: 임베디드 컴포넌트와 기존 표면실장 방식의 비용 차이는 어떤가요?

임베디드 컴포넌트 PCB는 추가 공정 단계, 더 엄격한 공차, 특수 재료로 인해 보드당 제작 비용이 더 높습니다. 그러나 보드 면적 감소(더 작고 저렴한 보드), 조립 단계 감소(픽앤플레이스 시간 단축), 임베디드 수동소자에 대한 개별 부품 구매 비용 절감, 그리고 보증 및 현장 불량 비용을 낮추는 신뢰성 향상까지 고려하면 전체 시스템 비용은 오히려 더 낮아질 수 있습니다.

Q4: 임베디드 컴포넌트 PCB 설계를 지원하는 설계 소프트웨어에는 무엇이 있나요?

여러 전문 EDA 플랫폼이 임베디드 컴포넌트 정의 및 시뮬레이션을 지원합니다. Cadence Allegro와 Sigrity는 강력한 임베디드 컴포넌트 모델링과 PDN 분석 기능을 제공합니다. Altium Designer는 통합 설계 환경 내에서 임베디드 컴포넌트 배치를 지원합니다. Siemens Mentor Xpedition은 고급 임베디드 컴포넌트 워크플로를 제공합니다.

결론

임베디드 컴포넌트 기술은 기존 표면실장기술의 물리적 공간 한계를 뛰어넘는, 현대 전자 설계의 패러다임 전환을 의미합니다. 2차원 배치에서 완전히 활용된 3차원 내부 레이아웃으로 전환함으로써, 엔지니어는 소비자용 웨어러블 기기부터 견고한 자동차 및 항공우주 시스템에 이르는 다양한 애플리케이션에서 전례 없는 소형화, 뛰어난 고속 신호 무결성, 우수한 기계적 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

내부 컴포넌트 라미네이션은 기존의 표면 재작업 루프를 완전히 없애주지만, 성공적이고 고수율의 양산을 실현하는 핵심은 적합한 제조 전략을 선택하고 원활한 제조용이성설계(DFM)를 실행하는 데 있습니다. 능동 베어 다이를 위한 전용 고급 HDI 경로와, 수동소자 임베딩을 위한 확장성 높고 비용 효율적인 정밀 다층 공정이 함께 제공되며 제조 라인이 계속 분화됨에 따라, 한때 소수만 접근 가능했던 이 기술은 이제 폭넓게 활용될 수 있게 되었습니다. 엄격한 설계 원칙과 업계 표준 제조 관리 사이의 간극을 메움으로써, 전자 혁신가들은 기존의 한계를 확신을 가지고 뛰어넘어 차세대 고성능 시스템을 전 세계 시장에 선보일 수 있습니다.

지속적인 성장