금속 코어 PCB 재료: 열에 대한 사실 및 디자인 규칙
2 분
- "메탈 코어 PCB 재료"의 실제 의미
- 신뢰할 수 있는 열 성능 수치
- 사용 가능한 메탈 코어 PCB 재료 등급 (2025)
- 전문가와 타버린 보드를 구분하는 설계 규칙
- 제조 한계 및 비용 요인
- MCPCB vs FR4 + 방열판 vs 세라믹 선택 시기
- 결론
메탈 코어 PCB(MCPCB)는 표준 FR-4 대신 금속 기판을 사용하는 특수 보드입니다. 이 금속 코어는 내장형 방열판 역할을 하여 고출력 전자기기에서 열 방출을 개선합니다. 기본 스택업은 다음과 같이 단순합니다:
- 상단의 구리 도체 층
- 중간의 얇은 절연 유전체
- 하단의 두꺼운 금속 베이스
이 구조는 뛰어난 열 확산과 편리한 그라운드 플레인을 제공합니다. 하지만 일반적인 FR-4보다 훨씬 무겁고 비용이 높다는 단점이 있습니다. MCPCB는 LED 조명과 전원 공급 장치에 널리 사용되며, 부품에서 많은 열이 발생하는 애플리케이션에 적합합니다. 이 글에서는 다양한 코어 금속에 대한 잘못된 상식을 바로잡고, 유전체 층이 실제로 열 흐름을 어떻게 제어하는지 설명하며, 실제 열전도율 수치를 비교해 보겠습니다.
"메탈 코어 PCB 재료"의 실제 의미
금속은 보드의 구조적 베이스를 형성하면서 동시에 거대한 방열판 역할을 합니다. 구리 층은 일반적으로 1–3 oz이며 상단에서 회로 트레이스를 전달합니다. 그 아래에는 일반적으로 25–100 µm 두께의 얇은 유전체가 있어 구리와 금속을 전기적으로 절연합니다. 마지막으로 하단은 열을 측면으로 확산시키는 1.0–3.2 mm 두께의 알루미늄 플레이트인 금속 코어입니다.
알루미늄의 열전도율은 150–235 W/mK이고, 구리는 380–400 W/mK입니다. 이 두 금속 베이스는 FR-4(0.3 W/mK)보다 훨씬 빠르게 열을 전달할 수 있습니다.
구리 코어 보드는 매력적으로 보이지만, 구리는 무겁고 비쌉니다. 따라서 거의 모든 MCPCB는 알루미늄을 대신 사용합니다. 스틸 코어 PCB는 기계적 강도나 EMI 차폐를 위해 존재하지만, 열 성능은 훨씬 떨어집니다. 금속 코어는 기계적 지지를 제공하고 자연스러운 그라운드 플레인/차폐 역할을 합니다. 까다로운 부분은 열이 먼저 얇은 유전체 절연층을 통과해야 한다는 것입니다. 다음 섹션에서 유전체 층이 왜 실제 열 병목인지 살펴보겠습니다.
알루미늄 vs 구리 vs 스틸 코어 – 구조와 잘못된 상식
| 재료 | 열전도율 (W/m·K) |
| FR-4 (에폭시 유리) | 0.3 |
| 알루미늄 | 150 – 235 |
| 구리 | 380 – 400 |
| 스틸 | 20 - 60 |
알루미늄 코어 (Al): 알루미늄은 비교적 저렴하고 가벼우며 열전도율이 좋습니다. 대부분의 일반 MCPCB는 1.0–1.6 mm Al 베이스를 사용합니다. 알루미늄의 열 성능은 구리만큼 높지 않지만, 보통 충분합니다. 설계자들은 일반 조명 및 소비자용 전력 전자기기에 알루미늄 MCPCB를 선호합니다.
구리 코어 (Cu): 매우 높은 열전도율로 인해 구리는 매력적인 열 확산재입니다. 이론적으로 절연층이 없는 구리 코어 보드는 다이를 구리에 직접 부착하는 것을 의미합니다. 실제로 구리 MCPCB는 드물고 비싸며 더 무겁습니다. JLCPCB는 칩을 구리 플레이트에 직접 장착하는 특별한 '구리 PCB' 서비스도 제공합니다.
스틸 코어: 스틸은 초강력이거나 자성 보드가 필요한 경우에만 사용됩니다. 열전도율이 훨씬 낮습니다. 즉, 스틸 코어 보드는 알루미늄 보드보다 더 뜨겁게 작동합니다. 특별한 기계적 요구 사항이 있는 경우에만 스틸 코어를 사용하고, 그 경우에도 열 확산 성능이 떨어질 것으로 예상하세요.
유전체 층의 역할 (실제 열 브릿지)
일반적으로 50–150 µm 두께의 얇은 유전체/절연층이 뜨거운 구리 회로와 금속 베이스 사이에 있습니다. 이 층은 구리를 금속으로부터 전기적으로 절연하지만, 동시에 열 흐름을 크게 제한합니다. 실제로 유전체는 보통 MCPCB에서 가장 큰 열 병목입니다. 많은 사람들이 이 점을 잊습니다: 금속 위의 구리는 반짝거려 보이지만, 그 사이에는 항상 끈적끈적한 접착제가 있습니다. 이것의 열전도율은 5–10 W/mK에 불과합니다.
결과적으로: 기존 MCPCB(표준 유전체 사용)는 전체적으로 수 W/mK만 달성합니다. 특수 세라믹 충전 유전체를 사용한 초고성능 IMS 보드만이 10 W/mK 이상을 달성할 수 있습니다. 극한의 열전도율이 필요한 경우, 설계자들은 때때로 COB-MCPCB(Chip-On-Board 메탈 코어 PCB)에서 절연을 완전히 생략합니다. 여기서 다이는 금속 베이스에 직접 접착되어 열이 금속의 전체 전도율을 경험합니다. 이를 통해 200 W/mK 이상의 효과적인 열전도율을 달성할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 열 성능 수치
MCPCB를 평가하거나 비교할 때는 원래 금속 수치가 아닌 측정된 전도율 수치에 의존하세요. 몇 가지 주요 열 수치는 아래와 같습니다:
| 카테고리 | 열전도율 (W/m·K) |
| 유전체 (MCPCB 절연) | 1–10 (프리미엄) |
| 알루미늄 베이스 | 138–235 |
| 구리 베이스 | 380–400 |
| 전체 MCPCB 스택 | 1–4 |
두께가 중요한 이유: 더 두꺼운 금속 베이스는 열을 흡수할 더 많은 체적과 가장자리로의 약간 낮은 열저항 경로를 가집니다. 그러나 열은 여전히 주로 플레이트 평면에서 측면으로 흐릅니다. 열원이 작으면 1mm 플레이트도 열을 넓게 확산시킵니다. 2mm로 두 배로 늘려도 핫스팟 온도는 약간만 낮아질 수 있습니다. 하지만 질량이 증가하므로 보드가 더 천천히 가열됩니다.
사용 가능한 메탈 코어 PCB 재료 등급 (2025)
실용적인 관점에서 MCPCB 보드는 절연층 전도율에 따라 등급으로 분류됩니다:
- 표준 (1–3 W/m·K): 기본 MCPCB는 일반 FR-4 기반 유전체나 단순 필러를 사용합니다. 이들은 대략 1–3 W/m·K의 열전도율을 달성합니다.
- 중급 (3–6 W/m·K): 더 나은 보드는 특수 폴리머나 실리콘 층을 사용하여 전도율을 수 W/m·K까지 높입니다. 이들은 자동차 모듈이나 산업용 컨버터에 사용됩니다.
- 고성능 (6–12+ W/m·K): 최첨단 MCPCB는 세라믹 필러 또는 세라믹 베이스를 사용한 고성능 절연 금속 기판(IMS)을 사용합니다. 질화알루미늄이나 산화알루미늄 세라믹 층과 같은 재료가 보드의 열전도율을 높은 한 자릿수나 낮은 두 자릿수까지 끌어올립니다.
전문가와 타버린 보드를 구분하는 설계 규칙
올바른 재료를 사용해도 잘못된 레이아웃은 MCPCB를 망칠 수 있습니다. 다음은 중요한 규칙입니다:
비아 타입 (스루홀, 블라인드, 써멀) 및 전류 한계
| 비아 타입 | MCPCB에서의 용도 |
| 스루홀 비아 | 신호, 장착 |
| 블라인드 / 매립 비아 | 드묾/비실용적 |
| 써멀 비아 | 열 전달 전용 |
| 비아 인 패드 | 열 최적화 |
전류 용량: 대략적인 가이드로, 0.254 mm 트레이스에서 1 oz 구리는 1 A를 전달합니다. 50–200 W를 처리하는 MCPCB의 경우 수십 암페어를 예상하세요. 15–20 A를 지속적으로 전달하려면 수 밀리미터 폭의 트레이스가 필요합니다.
최소 유전체 두께 vs 전압 등급
절연층은 전기적 요구 사항도 충족해야 합니다. 업계 경험 법칙은 유전체 밀리미터당 2–3 kV입니다. JLCPCB의 사양에는 3000 V 절연파괴 전압을 가진 1.0 mm Al-MCPCB가 나열되어 있습니다. 더 두꺼운 유전체는 대략 비례하여 절연파괴 전압을 증가시킵니다.
항상 제조업체의 절연파괴 사양을 확인하세요. 설계에 높은 절연 요구 사항이 있는 경우 더 두꺼운 코어나 추가 절연 갭을 사용하세요. 금속 베이스가 접지된 경우 솔더마스크나 배리어가 구리와 베이스 간의 아크 발생을 방지하도록 하세요.
50–200 W 애플리케이션을 위한 구리 중량 및 트레이스 폭
수십 와트를 처리한다는 것은 고전류를 의미합니다. 다음은 일반적인 설계 선택입니다:
구리 중량: 헤비 구리는 트레이스 저항을 크게 줄입니다. 메탈 코어 스택에서 구리는 상단에만 있습니다. 따라서 더 두꺼운 포일은 전도를 직접 개선하고 I²R 손실을 줄입니다. 헤비 구리 애플리케이션(2 oz, 3 oz 또는 그 이상)은 특수 처리가 필요하며, 이로 인해 비용이 증가합니다.
트레이스 폭: IPC 데이터에 따르면 2 oz에서 6.35 mm 트레이스는 20 A를 전달할 수 있습니다(20°C 상승 시). 항상 IPC 트레이스-전류 차트를 참조하세요.
써멀 비아 / 플레인: 양면 MCPCB를 사용하는 경우 고전류를 양면에 분산시키세요. 단면 보드에서는 본질적으로 하나의 도체 층만 있으므로 자체가 "방열판"이 됩니다.
제조 한계 및 비용 요인
MCPCB가 FR4보다 2–4배 더 비싼 이유
대부분의 PCB 구매자는 MCPCB 견적이 충격적으로 높다는 것을 알게 됩니다. 실제로 업계 가이드에서는 MCPCB가 일반 FR-4 보드 가격의 대략 2–4배라고 합니다:
재료 비용: 알루미늄 시트와 고-k 유전체는 동일 면적의 FR-4 라미네이트보다 평방미터당 몇 배 더 비쌉니다.
공정 복잡성: 금속 코어를 통한 드릴링은 특수 비트가 필요하며, 금속-유전체-구리를 강력하게 열 접합하는 추가 공정이 수반됩니다.
물량 및 전문성: 대중적인 FR-4와 달리 MCPCB는 특수 장비가 필요하며 규모의 경제가 상대적으로 부족합니다.
MCPCB vs FR4 + 방열판 vs 세라믹 선택 시기
| 솔루션 | 예시 비용 (일반적) | 대략적 열 용량 | 와트당 비용 |
| FR4 PCB + 방열판 | $15 | 50 W | $0.30/W |
| 알루미늄 MCPCB | $25 | 150 W | $0.17/W |
| 고급 세라믹 PCB | $100 | 200 W | $0.50/W |
전력 및 열 플럭스 추정: 총 전력이 50 W를 초과하거나 공간이 협소하여 외부 방열판을 달기 어렵다면 MCPCB가 가장 효율적인 선택입니다.
공간 및 통합: MCPCB는 방열 기능을 보드 자체에 통합하므로 최종 제품의 부피를 획기적으로 줄일 수 있습니다.
60초 플로우차트:
결론
메탈 코어 PCB는 고출력 전자기기의 열 관리를 위한 강력한 도구입니다. 요구 전압에 맞춰 유전체를 충분히 두껍게 유지하고 써멀 비아를 올바르게 배치하는 등 핵심 규칙을 따르세요. 보드가 타버리지 않도록 암페어에 맞게 트레이스 크기를 조정하세요. JLCPCB의 표준 알루미늄 MCPCB(최대 1.6 mm)는 대중적인 조명 모듈에 가장 적합한 밸런스를 제공합니다.
PCB 설계에서 진정으로 최대의 열 관리가 필요하다면 고성능 IMS 또는 직접 접합 세라믹 보드를 살펴보세요. 위의 가이드라인을 따르고 실제 사양서를 참조하면 최적의 보드 타입을 선택할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......